Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Jurii).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | ユウロピウム, Eu, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ランタノイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | n/a, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 151.964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Xe] 4f7 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 25, 8, 2(画像) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | 5.264 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 5.13 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 1099 K, 826 °C, 1519 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 1802 K, 1529 °C, 2784 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 9.21 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 176 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 27.66 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 3, 2(弱塩基性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | ? 1.2(ポーリングの値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 547.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 1085 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 2404 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 198 ± 6 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 立方晶系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 常磁性[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (r.t.) (poly) 0.900 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) est. 13.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
熱膨張率 | (r.t.) (poly) 35.0 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 | 18.2 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
剛性率 | 7.9 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | 8.3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ポアソン比 | 0.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ビッカース硬度 | 167 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7440-53-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細はユウロピウムの同位体を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユウロピウム(英: europium)は、原子番号63の元素である。元素記号は Eu。地名のヨーロッパにちなんで名づけられた。希土類元素の1つで、ランタノイドにも属する。
銀白色の金属。常温、常圧で安定な結晶構造は体心立方構造 (BCC) で、比重は5.24、融点は822 °C、沸点は1527 °C(融点、沸点とも異なる実験値あり)。希土類元素中でも反応性が高いことで知られ、単体は空気中で速やかに酸化され、水に対してはカルシウムと同程度の反応性を持つ。熱水、酸には易溶。アンモニア(液体)に溶ける。ハロゲン元素と反応し3価のハロゲン化物を生成する。
原子価は+2, +3価があり、一般的には3価のほうが安定で、無色の2価のイオンは水溶液中では酸化されやすく、淡桃色の3価のイオンになる。標準酸化還元電位は以下の通りである。
しかし希土類元素中では最も安定な2価状態をとり、硫酸ユウロピウム(II) EuSO4 が水に難溶性であるなど2価の化合物はストロンチウムに類似の性質を示す。このため自然界ではユウロピウムは斜長石などアルカリ土類金属を含む鉱物中に見出されることが多く、モナズ石など通常の希土類鉱物中の含有率は異常に少ない(ユウロピウム異常)。
発光挙動は+3価が赤色であるのに対して、+3価は周辺環境によって青色、緑色、黄色と変化する[2]。
カルコゲン化ユウロピウムは磁性半導体として重要。カルコゲンとは硫黄、セレンなどの第16族元素のことである(酸素は除かれる場合がある)。
酸化イットリウム(III) Y2O3などに酸化ユウロピウム(III) Eu2O3 をドープした化合物はブラウン管カラーテレビの発光面、3波長形蛍光灯の蛍光体などに使われている。青色発光ダイオードが製品化されてからは、Euドープのαサイアロンが青色の補色である黄色―琥珀色蛍光体として用いられ、白色ダイオードを実現するのに用いられている。
青山学院大学の石井あゆみ助教らは、ガラスナノ粒子の界面に+2価を持つフェナントロリンとの金属錯体を低温で焼成することに成功し、青色や多色の発光デバイスとしての応用が期待される[2]。
ウジェーヌ・ドマルセー (E.A.Demarçay) が1896年に発見し[3]、1901年に単離に成功した。
原子価は2価および3価のものがある。
ユウロピウムの安定同位体は、153Euのみである。しかし、151Euは長い半減期を持った核種であるため、現在の地球において、151Euも天然に比較的まとまった量が存在している。
ウィキメディア・コモンズには、ユウロピウムに関連するメディアがあります。 |
周期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "ユウロピウム", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry