powered by CADENAS

Social Share

プラセオジム (17694 views - Periodic Table Of Elements)

プラセオジム(英: praseodymium)は原子番号59の元素。元素記号は Pr。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。 和名のプラセオジムとは、ドイツ語の praseodym からきている。なお、プラセオジウムと呼ばれることもあるが、これは間違った呼称である。
Go to Article

プラセオジム

プラセオジム

セリウム プラセオジム ネオジム
-

Pr

Pa
59Pr
外見
銀白色
一般特性
名称, 記号, 番号 プラセオジム, Pr, 59
分類 ランタノイド
, 周期, ブロック n/a, 6, f
原子量 140.90765
電子配置 [Xe] 4f3 6s2
電子殻 2, 8, 18, 21, 8, 2(画像
物理特性
固体
密度室温付近) 6.77 g/cm3
融点での液体密度 6.50 g/cm3
融点 1208 K, 935 °C, 1715 °F
沸点 3793 K, 3520 °C, 6368 °F
融解熱 6.89 kJ/mol
蒸発熱 331 kJ/mol
熱容量 (25 °C) 27.20 J/(mol·K)
蒸気圧
圧力 (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
温度 (K) 1771 1973 (2227) (2571) (3054) (3779)
原子特性
酸化数 4, 3, 2(弱塩基性酸化物
電気陰性度 1.13(ポーリングの値)
イオン化エネルギー 第1: 527 kJ/mol
第2: 1020 kJ/mol
第3: 2086 kJ/mol
原子半径 182 pm
共有結合半径 203 ± 7 pm
その他
結晶構造 六方晶系
磁性 常磁性[1]
電気抵抗率 (r.t.) (α, poly)
0.700 µΩ·m
熱伝導率 (300 K) 12.5 W/(m·K)
熱膨張率 (r.t.) (α, poly) 6.7 µm/(m·K)
音の伝わる速さ
(微細ロッド)
(20 °C) 2280 m/s
ヤング率 (α) 37.3 GPa
剛性率 (α) 14.8 GPa
体積弾性率 (α) 28.8 GPa
ポアソン比 (α) 0.281
ビッカース硬度 400 MPa
ブリネル硬度 481 MPa
CAS登録番号 7440-10-0
主な同位体
詳細はプラセオジムの同位体を参照
同位体 NA 半減期 DM DE (MeV) DP
141Pr 100% 中性子82個で安定
142Pr syn 19.12 h β- 2.162 142Nd
ε 0.745 142Ce
143Pr syn 13.57 d β- 0.934 143Nd

プラセオジム: praseodymium)は原子番号59の元素元素記号Pr希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。

和名のプラセオジムとは、ドイツ語の praseodym からきている。なお、プラセオジウムと呼ばれることもあるが、これは間違った呼称である。

性質

銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は、複六方最密充填構造(ABACスタッキング)。798 °C以上で体心立方構造が安定となる。比重は6.77、融点は935 °C沸点は3020 °C (3127 °C)。

常温下の空気中で酸化され表面は黄色の酸化物で覆われる。290 °C以上で発火し Pr6O11 の組成の酸化物を生成する。展性延性があり、熱水と徐々に反応し水素および水酸化物を生成する。には易溶で淡緑色の3価の水和イオンを生成する。

加熱下で水素窒素と反応する。原子価は+3, 4価をとり、4価は固体(化合物)の場合のみ安定である。イオンの色は3価では緑色、4価では黄色。

プラセオジムは極低温下で特殊な磁気構造をとる。

用途

Pr6O10ガラスの着色剤(黄緑色)に使われる。また黄色顔料プラセオジムイエロージルコンに4価のプラセオジムイオンが固溶したものである。

光ファイバの増幅器で、励起光の波長制御のため添加される。

コバルトとの合金はプラセオジム磁石の材料となる。また、ネオジムとの合金はジジムといい、防眩ガラス及び防塵ガラスの材料ならびに特殊合金に用いられる[2]

歴史

オーストリアカール・アウアー・フォン・ヴェルスバッハが、もともと一つの元素と考えられていた混合物であるジジムドイツ語版 : Didym/ジジミウム : didymiumからネオジムと共に1885年に発見[3]ギリシャ語でニラを意味する prason と(三価のイオンが緑色を呈することから)、ジジミウム(元は、双子を意味する didymos から命名された)を合成したのが語源[3]

プラセオジムの化合物

同位体

出典

  1. ^ M. Jackson "Magnetism of Rare Earth" The IRM quarterly col. 10, No. 3, p. 1, 2000
  2. ^ 岩波書店 岩波科学百科 1020頁
  3. ^ a b 桜井弘 『元素111の新知識』 講談社1998年、265頁。ISBN 4-06-257192-7 


This article uses material from the Wikipedia article "プラセオジム", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry