powered by CADENAS

Social Share

セリウム (20667 views - Periodic Table Of Elements)

セリウム(英: cerium)は原子番号58の元素で、元素記号は Ce。軟らかく、銀白色の、延性に富む金属で、空気中で容易に酸化される。セリウムの名は準惑星ケレスに因んでいる。セリウムは希土類元素として最も豊富に存在して、地殻中に質量パーセント濃度で0.046%含んでいる。さまざまな鉱物中で見つかり、最も重要なのはモナザイトとバストネサイトである。セリウムの商業的な用途はたくさんある。触媒、排出物を還元するための燃料への添加剤、ガラス、エナメルの着色剤などがある。酸化物はガラス研磨剤、スクリーンの蛍光体、蛍光灯などで重要な成分である。
Go to Article

セリウム

セリウム

ランタン セリウム プラセオジム
-

Ce

Th
58Ce
外見
銀白色
一般特性
名称, 記号, 番号 セリウム, Ce, 58
分類 ランタノイド
, 周期, ブロック n/a, 6, f
原子量 140.116
電子配置 [Xe] 4f 5d 6s2[1]
電子殻 2, 8, 18, 19, 9, 2(画像
物理特性
固体
密度室温付近) 6.770 g/cm3
融点での液体密度 6.55 g/cm3
融点 1068 K, 795 °C, 1463 °F
沸点 3716 K, 3443 °C, 6229 °F
融解熱 5.46 kJ/mol
蒸発熱 398 kJ/mol
熱容量 (25 °C) 26.94 J/(mol·K)
蒸気圧
圧力 (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
温度 (K) 1992 2194 2442 2754 3159 3705
原子特性
酸化数 4, 3, 2
(弱塩基性酸化物
電気陰性度 1.12(ポーリングの値)
イオン化エネルギー 第1: 534.4 kJ/mol
第2: 1050 kJ/mol
第3: 1949 kJ/mol
原子半径 181.8 pm
共有結合半径 204 ± 9 pm
その他
結晶構造 立方晶系
磁性 常磁性[2]
電気抵抗率 (r.t.) (β, poly) 828 nΩ·m
熱伝導率 (300 K) 11.3 W/(m·K)
熱膨張率 (r.t.) (γ, poly) 6.3 µm/(m·K)
音の伝わる速さ
(微細ロッド)
(20 °C) 2100 m/s
ヤング率 (γ) 33.6 GPa
剛性率 (γ) 13.5 GPa
体積弾性率 (γ) 21.5 GPa
ポアソン比 (γ) 0.24
モース硬度 2.5
ビッカース硬度 270 MPa
ブリネル硬度 412 MPa
CAS登録番号 7440-45-1
主な同位体
詳細はセリウムの同位体を参照
同位体 NA 半減期 DM DE (MeV) DP
134Ce syn 3.16 d ε 0.500 134La
136Ce 0.185% 中性子78個で安定
138Ce 0.251% 中性子80個で安定
139Ce syn 137.640 d ε 0.278 139La
140Ce 88.450% 中性子82個で安定
141Ce syn 32.501 d β- 0.581 141Pr
142Ce 11.114% > 5 × 1016 d β-β- 1.417 142Nd
144Ce syn 284.893 d β- 0.319 144Pr

セリウム: cerium)は原子番号58の元素で、元素記号は Ce。軟らかく、銀白色の、延性に富む金属で、空気中で容易に酸化される。セリウムの名は準惑星ケレスに因んでいる。セリウムは希土類元素として最も豊富に存在して、地殻中に質量パーセント濃度で0.046%含んでいる。さまざまな鉱物中で見つかり、最も重要なのはモナザイトバストネサイトである。セリウムの商業的な用途はたくさんある。触媒、排出物を還元するための燃料への添加剤、ガラス、エナメルの着色剤などがある。酸化物はガラス研磨剤、スクリーンの蛍光体、蛍光灯などで重要な成分である。

概要

灰色がかかった銀白色の金属で、常温・常圧での安定結晶構造は、面心立方格子構造(FCC、β型)だが730 °C以上で体心立方格子構造 (BCC) となり、低温では六方最密充填構造(HCP、α型)、更に-150 °C以下で再び面心立方格子構造が安定となる。比重は6.77、融点は804 °C沸点は3,470 °Cで、融点と沸点の開きが大きいのが特徴。

空気中で酸化されやすく、次第に酸化セリウム(IV) (CeO2) となるほか、加熱すると160 °Cで発火する。水にはゆっくりと溶け(熱水と反応)、(無機酸)には易溶。アンモニアにも溶ける。原子価は+3、+4(ランタノイドで唯一4価が安定なのが特徴)。

モナズ石(モナザイト)やセル石(セライト)に含まれる。最も存在量の多い希土類元素だが、資源としては90%以上を中国が産出している。

化学的性質

金属セリウムは空気中でゆっくりと変色し、150 °Cで速やかに燃焼し酸化セリウム(IV)が生成する。

Ce + O2 → CeO2

セリウムは非常に電気的陽性で、冷水とおだやかに、熱水とは速やかに反応して、水酸化セリウム(III)が生成する。

2 Ce (s) + 6 H2O (l) → 2 Ce(OH)3 (aq) + 3 H2 (g)

金属セリウムは全てのハロゲンと反応する。

2 Ce (s) + 3 F2 (g) → 2 CeF3 (s) [白色]
2 Ce (s) + 3 Cl2 (g) → 2 CeCl3 (s) [白色]
2 Ce (s) + 3 Br2 (g) → 2 CeBr3 (s) [白色]
2 Ce (s) + 3 I2 (g) → 2 CeI3 (s) [黄色]

セリウムは希硫酸に速やかに溶け、無色の Ce(III) イオンの溶液ができる。このイオンは [Ce(OH2)9]3+ のような錯体として存在する[3]

2 Ce (s) + 3 H2SO4 (aq) → 2 Ce3+ (aq) + 3 SO42- (aq) + 3 H2 (g)

化合物

硫酸セリウム(IV)

セリウム(IV)塩は赤橙色か黄色である。一方、セリウム(III)塩はふつうは白色か無色である。両者とも紫外線を非常に吸収する。セリウム(III)は無色のガラスを作るのに使われ、ほぼ完全に紫外線を吸収する。鋭敏な定性的な検査により、セリウムは希土類の混合物から容易に検出できる。アンモニア過ハロゲン酸をランタノイドの水溶液に加えると、セリウムが存在すれば特徴的な暗褐色に染まる。

セリウムの取りうる酸化数は+2、+3、+4の三つある。+2の状態は珍しく、CeH2、CeI2、CeS などで見られる[4]。最も有名な化合物は酸化セリウム(IV) (CeO2) で、jeweller's rougeとして使われる。滴定で使われる二つの有名な酸化剤硫酸セリウムアンモニウム(IV) (NH4)2Ce(SO4)3) と硝酸セリウムアンモニウム(IV) (NH4)2Ce(NO3)6)(別名:CAN)である。セリウムは塩化物もつくり、塩化セリウム(III) CeCl3 は有機化学でカルボニル化合物の反応に使われる。他の化合物は以下のとおり。

  • CeAl3
  • CeCu6
  • CeCu2Si2
  • CeRu2Si2
  • 酸化セリウム(III) (Ce2O3)
  • 酸化セリウム(IV) (CeO2)
  • 塩化セリウム(III)七水和物 (CeCl3・7H2O)
  • フッ化セリウム(III) (CeF3)
  • 硫酸セリウム(III)八水和物 (Ce2(SO4)3・8H2O)
  • 硫酸セリウム(IV)四水和物 (Ce(SO4)2・4H2O)
  • 硝酸セリウム(III)アンモニウム四水和物、ペンタニトラトセリウム(III)酸アンモニウム ((NH4)2[Ce(NO3)5]・4H2O)
  • 硝酸セリウム(IV)アンモニウム、ヘキサニトラトセリウム(IV)酸アンモニウム ((NH4)2[Ce(NO3)6])
  • 硝酸セリウム(III)六水和物 (Ce(NO3)3・6H2O)
  • 水酸化セリウム(IV)n水和物 (Ce(OH)4・nH2O)
  • 炭酸セリウム(III)八水和物 (Ce2(CO3)3・8H2O)
  • 過塩素酸セリウム(III)八水和物 (Ce(ClO4)3・8H2O)
  • 臭化セリウム(III)六水和物 (CeBr3・6H2O)
  • 六ホウ化セリウム (CeB6)
  • 二ケイ化セリウム (CeSi2)
  • 硫化セリウム(III) (Ce2S3)
  • ヨウ化セリウム(III)九水和物 (CeI3・9H2O)
  • シュウ酸セリウム(III)九水和物 (Ce2(C2O4)3•9H2O)
  • 酢酸セリウム(III)一水和物 (Ce(CH3COO)3・H2O)

同位体

用途

酸化物が研磨剤として用いられるほか、ガラス添加剤、製鋼原料、触媒としても使用される。化学反応における酸化剤としての用途は、使用量こそ少ないが非常に重要である。

ガラス研磨剤
1960年代から鉱物(バストネサイト)酸化物が用いられ、光学レンズ研磨に欠かせないものとなった。単に硬度が高いだけでなく、酸化セリウムやフッ素がガラスと化学反応を起こす、化学機械研磨 (CMP) が生じることが特長で、液晶パネル水晶石英などケイ酸系の宝石研磨に利用される。
電子部品研磨剤
他の希土類を抽出除去した高純度酸化セリウムがフォトマスクハードディスクなどのガラス基板、多層化集積回路層間絶縁膜平滑化に用いられている。
紫外線吸収剤
酸化セリウムは屈折率が大きく紫外線をよく吸収・遮蔽するため、サングラスなど紫外線遮断(UVカット)ガラスや化粧品に用いられる。
蛍光体
青い蛍光を発することから、ブラウン管に利用されてきた。1997年、YAGにセリウムを添加した黄色蛍光体を青色発光ダイオードの補色とすることで、白色LED灯が初めて商品化された。また、蓄光材料としても用いられる。フッ素との化合物のフッ化セリウム (CeF3) は放射線検出の為のシンチレータ材料として使用される。
顔料
酸化セリウムが黄色系顔料の成分として使用されるほか、ガラスに添加して淡い黄色に発色させる着色剤、酸化雰囲気にして鉄分による着色を打ち消す脱色剤として利用される。
造影剤
X線CT(コンピュータ断層撮影法)による微小血管造影装置の陽極に用いる[5]
希土類磁石
金属間化合物の CeCo5 が磁性材料として利用される。
鉄鋼添加剤
フェロセリウムとしてステンレス鋼などの硫黄や酸素原子による還元作用を、酸化作用で抑制する。
合金添加剤
腐食防止用インヒビターとして、航空機用・高強度アルミニウム合金に添加されるほか、マグネシウム合金にも3-4%添加される。
るつぼ
硫化セリウムによる機能性、耐熱るつぼ製品の製造。
溶接電極棒
交流アーク用にセリウム入りタングステン電極棒(通称セリタン)が重用されている。
触媒
酸化物の酸素貯蔵能が高いことから、自動車排ガス用三元触媒に、助触媒として添加されている。
センサー
抵抗型気中酸素濃度センサとして排ガス中の酸素濃度を測定し、エンジンの燃焼効率改善のため空燃比制御に使用される。
固体電解質
サマリアドープトセリア (SDC) やガドリニアドープトセリア (GDC) は酸素イオン伝導体として固体酸化物燃料電池 (SOFC) に用いられる。
ガス灯
硝酸セリウムが、発光体であるガスマントル製造に使用された。これが工業的利用の最初の例である。その後も発光材料として利用されている。
医薬品
シュウ酸セリウムが、鎮静・鎮吐作用を持つとして医薬品に使用される。また、抗血液凝固作用があり、血栓防止などに有用とする研究がある。
酸化剤
4価のセリウムイオンは3価になるとき、強い酸化性を示す。このことから、硝酸セリウムアンモニウム有機合成化学ウエットエッチングに利用されている。また、有機セリウム求核試薬やヒ素吸着剤にも利用される。
超伝導物質、強磁性物質
セリウムの化合物には重い電子系(ヘビーフェルミオン)として注目されているものがある。→CeIrIn5。CeCu2Si2(超伝導体でもある)。CeRu2Si2 や CeCu6 は、近藤効果により極低温まで磁気秩序を示さない。

産出

レアアースであり資源としては、中国旧ソ連アメリカ西オーストラリアインドの埋蔵量が多く、日本でも少量産出する。鉱物としてはバストネサイト (Ce,La)(CO3)F、モナザイト (Ce, La, Nd, Th)PO4 が主体であり、それぞれ酸化セリウムとして50%弱と最も多く含まれている。産出量は約90%を、中国内陸部で磁鉄鉱副産物の複雑鉱石から精製されるものが占めており、次いでアメリカ、旧ソ連、インドとなっている。中間製品の輸出国としては他にフランス台湾もあげられる。

製造

汎用研磨剤としては、アメリカ産バストネサイトをそのまま酸化・粉砕し、粒度分級したものが用いられている。

そのほか、焙焼したバストネサイトを塩酸浸出し他の希土類と分離したもの、モナザイトを苛性によるアルカリ製錬(リン酸鉱物であるため)する雰囲気で利用が遅れた。水酸化物を塩酸抽出したものから酸化セリウムなどの化合物が製造され、各種用途に用いる。溶融電解や金属カルシウム還元により、金属セリウムが得られる。

フェロセリウムは主にアメリカで生産され、鉄鋼添加剤用途に輸入されている。

歴史

同じ年に別個に発見されたため、第一発見者を巡って国家間の論争を招いた最初の元素となった[6]

1803年、スウェーデンイェンス・ベルセリウス (J. J. Berzelius) とウィルヘルム・ヒージンガー (W. Hisinger) が、スウェーデンのバストネス鉱山でイットリウム鉱石の探索中に未知の酸化物を見いだし、そのころ発見された準惑星(発見当時は惑星とされていた)セレスにちなんでセリア (ceria) と命名された[6]。同年、ドイツマルティン・ハインリヒ・クラプロート (M. H. Klaproth) も同じ鉱山で新元素を探索した結果、新元素を発見し、その性状から黄色い土という意味でテールオクロイト (terre ochroite) と命名された。その後、学会で、名称としてセリウムが採用された。

出典

  1. ^ Ground levels and ionization energies for the neutral atoms, NIST
  2. ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds Archived 2004年3月24日, at the Wayback Machine., in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
  3. ^ Chemical reactions of Cerium”. Webelements. 2009年6月6日閲覧。
  4. ^ Patnaik, Pradyot (2003). Handbook of Inorganic Chemical Compounds. McGraw-Hill. pp. 199–200. ISBN 0070494398. http://books.google.com/?id=Xqj-TTzkvTEC&pg=PA200 2009年6月6日閲覧。. 
  5. ^ セリウムを陽極に用いた微小血管造影法 心臓 Vol.44 (2012) No.11 p.1372-1377
  6. ^ a b 桜井弘 『元素111の新知識』 講談社1998年、261~262頁。ISBN 4-06-257192-7 

関連項目



This article uses material from the Wikipedia article "セリウム", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry