powered by CADENAS

Social Share

テネシン (27391 views - Periodic Table Of Elements)

テネシン(英: tennessine)は、原子番号117の元素。元素記号は Ts。正式名称が決定するまでは、IUPAC の系統名でウンウンセプチウム(英: ununseptium, Uus)と呼ばれていた。
Go to Article

テネシン

テネシン

リバモリウム テネシン オガネソン
At

Ts

Uhs
117Ts
外見
不明
一般特性
名称, 記号, 番号 テネシン, Ts, 117
, 周期, ブロック 17, 7, p
原子量 [294]
電子配置 不明
電子殻 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7(推定)(画像
物理特性
原子特性
その他
CAS登録番号 54101-14-3
主な同位体
詳細はテネシンの同位体を参照
同位体 NA 半減期 DM DE (MeV) DP
294Ts syn 78 (+370, -36) ms α 10.81 290Mc
293Ts syn 14 (+11, -4) ms α 11.11, 11.00, 10.91 289Mc

テネシン: tennessine)は、原子番号117の元素元素記号Ts。正式名称が決定するまでは、IUPAC系統名ウンウンセプチウム: ununseptium, Uus)と呼ばれていた。

歴史

2009年10月、ロシアドゥブナ合同原子核研究所のフレロフ核反応研究所でバークリウムカルシウムから元素合成され[1][2]、2010年4月9日発表された。現在命名されている中で1番最後に発見された元素である事から、隣の元素であるオガネソンとは別の意味で最大の元素と呼ばれる。

実験は7ヶ月間続けられ、テネシン294および293が6原子観測され、294Ts は6回のα崩壊を経て 270Db に崩壊した。293Ts は4回のα崩壊277Mt に崩壊した後自発核分裂した。半減期崩壊エネルギーは未確定である。

ドイツ重イオン研究所では、入手の難しいバークリウムを使う代わりに 244Pu + 51V、または 243Am + 50Ti の方式によるテネシンの合成を研究しており[3]2014年5月にはテネシン原子4つの合成および観測に成功したと発表した[4]

2015年12月、IUPAC は、IUPAC/IUPAP の合同作業部会が117番元素の発見を承認し、115番元素とともにドゥブナ合同原子核研究所とアメリカローレンス・リバモア国立研究所オークリッジ国立研究所の共同研究チームが命名権を獲得したことを発表した[5]

命名

2016年6月8日、IUPAC は113番、115番、117番および118番元素の名称案を発表、パブリックレビューを開始した。117番元素の名称案はオークリッジ国立研究所テネシー大学ヴァンダービルト大学といった研究機関が集積するテネシー州にちなんで、「Tennessineテネシン)」(元素記号:Ts)とされた[6]

新元素名に関する IUPAC のガイドラインでは、金属元素は末尾を -ium とすることになっている。しかし、117番元素は周期表よりハロゲン元素(第17族元素)に当たる。それまでに発見済みのハロゲン元素は全て末尾が -ine であり、ハロゲン元素の慣例に外れずに従ったことになる。

性質

テネシン同位体(294Tsおよび293Ts)の崩壊系列。崩壊エネルギーと半減期は実験値を黒、理論値を青で表記している。

第17族元素であることからハロゲンの性質を持つと考えられ、周期表アスタチンの下にあることから「エカアスタチン」とも呼ばれる。より軽いハロゲンの傾向などから融点は700 K程度、主な酸化数は-1とみられ、アスタチンと同様に半金属性の性質を持つと推測されている。

出典

  1. ^ Element 117 discoveredPhysicsToday誌 アメリカ物理学協会
  2. ^ 審査委員会 (PAC) 議長の報告書 Archived 2010年4月14日, at the Wayback Machine.ドゥブナ合同原子核研究所
  3. ^ [1]ドイツ重イオン研究所
  4. ^ Physicists add another element to table”. ABC Science. 2015年4月4日閲覧。
  5. ^ Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118IUPAC
  6. ^ IUPAC is naming the four new elements nihonium, moscovium, tennessine, and oganesson” (英語). IUPAC (2016年6月8日). 2016年6月8日閲覧。


This article uses material from the Wikipedia article "テネシン", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry