powered by CADENAS

Social Share

白金 (22724 views - Periodic Table Of Elements)

白金(はっきん、羅: platinum)は原子番号78の元素。元素記号は Pt。白金族元素の一つ。 学術用語としては白金が正しいが、現代日本の日常語においてはプラチナと呼ばれることも多い。 単体では、白い光沢(銀色)を持つ金属として存在する。化学的に非常に安定であるため、装飾品に多く利用される一方、触媒としても自動車の排気ガスの浄化をはじめ多方面で使用されている。酸に対して強い耐食性を示し、金と同じく王水以外には溶けないことで知られている。 なお、同じく装飾品として使われるホワイトゴールド(白色金)は金をベースとした合金であり、単体である白金(プラチナ)とは異なる。
Go to Article

白金

白金

イリジウム 白金
Pd

Pt

Ds
78Pt
外見
銀白色
一般特性
名称, 記号, 番号 白金, Pt, 78
分類 遷移金属
, 周期, ブロック 10, 6, d
原子量 195.084
電子配置 [Xe] 4f14 5d9 6s1
電子殻 2, 8, 18, 32, 17, 1(画像
物理特性
固体
密度室温付近) 21.45 g/cm3
融点での液体密度 19.77 g/cm3
融点 2041.4 K, 1768.3 °C, 3214.9 °F
沸点 4098 K, 3825 °C, 6917 °F
融解熱 22.17 kJ/mol
蒸発熱 469 kJ/mol
熱容量 (25 °C) 25.86 J/(mol·K)
蒸気圧
圧力 (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
温度 (K) 2330 (2550) 2815 3143 3556 4094
原子特性
酸化数 6, 5, 4, 3 , 2, 1, -1, -2(弱塩基性酸化物
電気陰性度 2.28(ポーリングの値)
イオン化エネルギー 第1: 870 kJ/mol
第2: 1791 kJ/mol
原子半径 139 pm
共有結合半径 136±5 pm
ファンデルワールス半径 175 pm
その他
結晶構造 面心立方格子構造
磁性 常磁性
電気抵抗率 (20 °C) 105 nΩ·m
熱伝導率 (300 K) 71.6 W/(m·K)
熱膨張率 (25 °C) 8.8 µm/(m·K)
強度 125-240 MPa
ヤング率 168 GPa
剛性率 61 GPa
体積弾性率 230 GPa
ポアソン比 0.38
モース硬度 4–4.5
ビッカース硬度 549 MPa
ブリネル硬度 392 MPa
CAS登録番号 7440-06-4
主な同位体
詳細は白金の同位体を参照
同位体 NA 半減期 DM DE (MeV) DP
190Pt 0.014 % 6.5×1011 y α 3.18 186Os
192Pt 0.782 % 中性子114個で安定
193Pt syn 50 y ε  ? 193Ir
194Pt 32.967 % 中性子116個で安定
195Pt 33.832 % 中性子117個で安定
196Pt 25.242 % 中性子118個で安定
198Pt 7.163 % 中性子120個で安定

白金(はっきん、: platinum[1])は原子番号78の元素元素記号Pt白金族元素の一つ。

学術用語としては白金が正しいが、現代日本の日常語においてはプラチナと呼ばれることも多い。

単体では、白い光沢(銀色)を持つ金属として存在する。化学的に非常に安定であるため、装飾品に多く利用される一方、触媒としても自動車の排気ガスの浄化をはじめ多方面で使用されている。に対して強い耐食性を示し、と同じく王水以外には溶けないことで知られている。

なお、同じく装飾品として使われるホワイトゴールド(白色金)はをベースとした合金であり、単体である白金(プラチナ)とは異なる。

歴史

古くは古代エジプト第18王朝時代にファラオの装身具としてわずかながら利用されていた。

現存する最古の白金製品は、ルーブル美術館収蔵の、通称「テーベの小箱」である。これはエジプトのテーベにある女性神官シェペヌペットの墓から出土した小箱で、紀元前720年から紀元前659年頃のものと思われる。

また、10世紀頃には、南米でも装身具として利用されていた。これは純度80 %以上もあるもので、当時すでに高度な精錬技術があったことを示す。

ただ合金状のものでも融点まで加熱するのは当時の技術水準では不可能であったが、貴金属ゆえに酸素では酸化されない性質を利用し粉末状・粒状のものを現在の粉末冶金などと呼ばれる方法で成型していたものと考えられている。

スペイン人による南米への侵略の際に、当時ヨーロッパで珍重されていたと勘違いされて略奪され持ち帰られた。しかし、銀よりも融点が高い白金は銀用の加工設備では溶かすことができず、大量に廃棄された。

スペインの軍人、探検家天文学者であるアントニオ・デ・ウジョーアが、フランス科学アカデミーによる子午線弧長の測量隊の一員として1735年ホルヘ・フワン (Jorge Juan y Santacilia) とともにペルーに渡り、1736年から1744年まで南米に留まっていた。この間に、コロンビアのピント川河畔で銀に似た白い金属を発見し、本国に帰国後、1748年にフワンとの共著として『南米諸王国紀行』を出版した際に、白金鉱石について記述している。これが白金の「再発見」となった。スペイン人達は、これを「ピント川の小さな銀 (platina del Pinto)」と呼び、これが元素名 platinum語源となっている[2]

これまでに人類によって産出された白金の総量は約4,000トン、体積にして約200m3(一辺が6メートル弱の立方体)ほどである。稀少な貴金属なため、「プラチナチケット」のように入手しにくい、貴重なもののたとえに使われることもある。

用途

宝飾品として利用されるほか、化学的に極めて安定しており酸化されにくいこと、融点が1,769 °C(理化学辞典)と高いことなどから、電極るつぼ白金耳、度量衡原器(キログラム原器メートル原器)などに利用されている。

また触媒として高い活性を持ち、自動車には排気ガスの浄化触媒として多くの量が使用されており[3]、さらにはその高い耐久性により同じく自動車の点火プラグや排気センサーなど過酷な環境に晒される部品にも多用される。その他では化学工業でも水素化反応の触媒などとして利用されるほか、燃料電池への利用も盛んに行われている。なじみ深い所では ハクキンカイロの発熱装置としても利用されている。電気分解の電極としても広く用いられている。過酸化水素酸素に還元させる触媒作用もあり、これを応用してソフトコンタクトレンズ用過酸化水素消毒システム(商品名エーオーセプト)の中和用ディスクにも用いられている。

白金の電気抵抗と温度との関係を使い、白金抵抗温度計に使われている。13.81 - 1234.93 Kまでの範囲で標準温度計として利用されている。また、白金磁石など磁性体の材料としても有名である。マンガンとの合金は GMR(巨大磁気抵抗効果)が磁気記録ヘッドに用いられているほか、コバルトとの合金は、L10 規則相において非常に強い結晶磁気異方性を示す。

医療分野においてはアンモニウムイオンおよび塩化物イオンとの化合物であるcis-ジクロロジアンミン白金 (cis-[Pt(NH3)2Cl2]) がシスプラチンの名で抗ガン剤として広く用いられている[3]

産出

主な産出国は南アフリカ共和国ロシアである。南アフリカに偏在している。レアメタルのなかでも特に稀少で、地殻1トンあたり0.001 gの産出である。1 kgあたりの価格は5.2万ドル(2010年)。

白金はパラジウム (Pd) やロジウム (Rh) といった白金と化学的な性質の似た元素と一緒に鉱石に含まれている。これらの元素は白金を含めた6元素で「白金族元素」と呼ばれる。(白金 Pt、パラジウム Pd、ロジウム Rh、ルテニウム Ru、イリジウム Ir、オスミウム Os)

南アフリカのブッシュフェルトには、東西400 km、南北300 kmの広大な岩体がある。その中に、白金族を多く含む厚さ数十cmの地層が見つかっている。この地層には、白金族元素の中でも白金とロジウムが多く含まれている[4]

日本でも僅かであるが埋蔵されていることが確認されている。北海道天塩川石狩川の川砂中で認められた(砂白金の項を参照)他、新潟県で発見されている。

2004年の白金産出国ランキング上位6か国は下記のとおり。数値は産出量 (kg)、世界シェア(出典:アメリカ合衆国内務省「ミネラル・イヤーブック2004」)。

  1. 南アフリカ共和国 160,013 (74.8 %)
  2. ロシア 36,000 (16.8 %)
  3. カナダ 7,000 (3.3 %)
  4. ジンバブエ 4,438 (2.1 %)
  5. アメリカ合衆国 4,040 (1.9 %)
  6. コロンビア 1,400 (0.7 %)

(世界産出計 214,000 kg)

鉱山

  • ブッシュフェルト (南アフリカ)
  • ウラル (ロシア)
  • ノリルスク・タルナフ (ロシア)
  • スティルウォーター (アメリカ)
  • サドベリー (カナダ)
  • グレートダイク (ジンバブエ)
  • マムート (マレーシア)
  • オケテディ (パプアニューギニア)
  • ポルティモ (フィンランド)
  • クッファーシーファ (ポーランド)
  • ブレグイビベス (アルバニア)
  • チョコ (コロンビア)
  • カショエイラ鉱山 (ブラジル)

白金鉱石

白金鉱石を構成する鉱石鉱物には、次のようなものがある。

同位体

その他

純度(品位)

ISO9202, JIS H6309 により、金、銀、パラジウム同様、ジュエリー用白金合金の純度(品位)は、千分率‰(パーミル)で表記する。この規格には Pt950, Pt900, Pt850 の3区分がある。日本国内では、宝飾品として販売される白金(合金)の品位は、上記のほか、Pt999(最低値をあらわすので999が正しい。2012年4月から造幣局も1000を999に変更) を加えた4区分が一般的である。ISO および一般社団法人日本ジュエリー協会は、プラチナジュエリーと呼称できるのは、Pt850 以上とさだめている。また、造幣局の品位証明区分もこの4区分を採用している。

しかし、地金価格高騰の影響を受け、実際には、K18 の品位にあたる Pt750、K14 にあたる Pt585、さらに Pt505 製品が市場に供給され、議論を巻き起こしている。これは、海外でも同じ傾向である。物品税(貴金属製品とされる Pt700 以上は15 %課税)撤廃までは、少ないが Pt700 以下の製品も製造されていた。白金合金の品位の定義は千分率だが、他の金属などの百分率と混同されることがあり、この錯誤を意図的に誘発させる詐欺的な Pt100 製品もあるので注意が必要である。

表記による誤解

「白金」の表記は「白い金」と解釈されてしまう事、また英語に逐字訳すると「ホワイトゴールド」 (white gold) となることなどから、白金=ホワイトゴールドとされる事がよくあるが、これは誤りである。ホワイトゴールドはをベースとした合金であり、本項で言及している白金とは全く異なる金属である。

和名

和名「白金」は、江戸時代の蘭学者、宇田川榕庵(ようあん)が著した化学書「遠西医方名物考補遺巻八」(えんせいいほうみょうぶつこうほい まきのはち)に、白金(一種銀色の金属、原名プラチナ)の訳語があり、榕庵が命名し日本で最初に使われた用語と言われている。

宝飾品の刻印

宝飾品へ打刻される、素材などを表す略号に関しては、現在では元素記号と共通の Pt という表記が使われるが、以前は Pm という表示が用いられることがあった。一説に Platinum metal の略であったという。「プラチナを使用しています」というほどの意味で、Pm900 のように純度を表す数字を添えるケースが多い。ただし信憑性には欠けるとされる。

東南アジアなどでは「白金」と打刻されることもある。なお、「Pm」「白金」ともにパラジウムの意味でも使われ、パラジウムが主体のジュエリー類にそのように打刻されることもあるので、注意が必要である。

国際キログラム原器

キログラム(記号:kg)は、国際単位系 (SI) における質量基本単位であり、「国際キログラム原器の質量」として定義されている。国際キログラム原器は化学的に安定な白金90 %、イリジウム10 %からなる合金で作られ、国際度量衡局に、二重の気密容器で真空中に保護された状態で保管されている(詳細は当該記事参照のこと)。

ランク表記

金属名を用いたランク表記で、昇順に、銀、金とした際に、金よりも上位に位置するランクとして「プラチナ」の名称を用いることがある。例:ゴールドディスクオラクルマスタープラチナ婚式

脚注

  1. ^ http://www.encyclo.co.uk/webster/P/103
  2. ^ スペイン語で「」は plata、これに縮小辞をつけたのが、プラチナの語源となった platina で、あえて意訳すれば“銀のようなもの”。物質名の慣例にあわせてこれをラテン語・中性名詞化したのが platinum で、英語などではこのまま借用している。これの複数形は規則的に platina で、偶然にも語源と同じ -a の形。ちなみにスペイン語における「プラチナ」は platinum を自国語化した platino であり、platina と呼ぶことはない。
  3. ^ a b 桜井 弘 『元素111の新知識』 講談社1998年、317〜318頁。ISBN 4-06-257192-7 
  4. ^ 「MCS2010」,アメリカ地質調査所(USGS)

関連項目



This article uses material from the Wikipedia article "白金", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry