Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
気体/液体: 赤褐色 固体: 金属色 | |||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | 臭素, Br, 35 | ||||||||||||||||||
分類 | ハロゲン | ||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 17, 4, p | ||||||||||||||||||
原子量 | 79.904(1) | ||||||||||||||||||
電子配置 | [Ar] 4s2 3d10 4p5 | ||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 7(画像) | ||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||
相 | 液体 | ||||||||||||||||||
密度(室温付近) | (液体)3.1028 g/cm3 | ||||||||||||||||||
融点 | 265.8 K, -7.2 °C, 19 °F | ||||||||||||||||||
沸点 | 332.0 K, 58.8 °C, 137.8 °F | ||||||||||||||||||
臨界点 | 588 K, 10.34 MPa | ||||||||||||||||||
融解熱 | (Br2) 10.571 kJ/mol | ||||||||||||||||||
蒸発熱 | (Br2) 29.96 kJ/mol | ||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) (Br2) 75.69 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||
酸化数 | 7, 5, 4, 3, 1, -1(強酸性酸化物) | ||||||||||||||||||
電気陰性度 | 2.96(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 1139.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||
第2: 2103 kJ/mol | |||||||||||||||||||
第3: 3470 kJ/mol | |||||||||||||||||||
原子半径 | 120 pm | ||||||||||||||||||
共有結合半径 | 120±3 pm | ||||||||||||||||||
ファンデルワールス半径 | 185 pm | ||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||
結晶構造 | 斜方晶系 | ||||||||||||||||||
磁性 | 反磁性[1] | ||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (20 °C) 7.8×1010Ω·m | ||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 0.122 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
音の伝わる速さ | (20 °C) 206 m/s | ||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7726-95-6 | ||||||||||||||||||
主な同位体 | |||||||||||||||||||
詳細は臭素の同位体を参照 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
臭素(しゅうそ、英: bromine)は、原子番号 35、原子量 79.9 の元素である。元素記号は Br。ハロゲン元素の一つ。
単体(Br2、二臭素)は常温、常圧で液体[2](赤褐色)である。分子量は 159.8。融点 −7.3 ℃、沸点 58.8 ℃。反応性は塩素より弱い。刺激臭を持ち、猛毒である。海水中にも微量存在する。
アントワーヌ・バラールは、1826年にフランス学士院へ臭素発見に関する論文を提出している。フランス・モンペリエにおいて、海水と塩素の反応によって発見された。バラールは後述するシリアツブリガイの当時の名称 murex から、新元素の名称として muride を提案した。しかし、フランス学士院は muride ではなく、ギリシャ語の悪臭 (bromos) に基づく bromine に決定した。なお、ドイツのカール・レーヴィヒは、1825年に鉱泉から新元素を発見していたのだが、論文を提出する前にバラールの論文が発表されてしまった。
20世紀初頭、ドイツでは海水から臭素を得ていた。プールに導き入れた海水を塩素で酸化して、わずかに生じる臭素をアニリンと反応させて得られる2,4,6-トリブロモフェノール(フェノールに臭素原子が3つ置換したもの)の沈殿を分解して臭素単体を得ていた。当時の価格は同質量の金より高価であったという。アメリカ合衆国においては、ダウ・ケミカル創業者のハーバート・ダウが開発した電気分解法を鹹水鉱床に用いることで、臭素生産が始まった。後に海水にもダウの手法が適用された。
精神的な興奮状態、性欲を鎮める作用があるため、19世紀においては、興奮性の精神病の治療薬、鎮静剤、性欲抑制剤として臭化カリウムなどの臭化物を用いた。ただし、毒性があるため、現在ではほとんど用いない。
後に、イスラエルの死海周辺の井戸から産する臭化マグネシウム水溶液から得られるようになった。臭素の価格は中東和平が達成されると下がり、軍事的緊張が続くと高騰するなど不安定であったが、アメリカ合衆国のユニオン郡 (アーカンソー州)の地下水から得られるようになり、現在ではこちらが最大の産出地である。
非金属元素の中では常温・常圧で液体である唯一の元素で、二原子分子 (Br2) を形成する。色は暗赤色で、常温・常圧で蒸発しやすく、赤色の気体となる。同じハロゲンの塩素と同様、強烈な不快臭を持つ。ハロゲン中での反応性は塩素より小さく、ヨウ素より大きい。水には若干溶け、二硫化炭素と脂肪族アルコールと酢酸にはよく溶ける。多くの元素と容易に結合して強力な漂白作用を持つ。皮膚に臭素が触れると腐食を引き起こすため危険である。
臭素化合物にはオゾン層を破壊したり、生物濃縮するものがあるため、段階的に廃止される予定となっており、次第に工業的に製造されなくなってきている。
アメリカ合衆国ヴァンダービルト大学のビリー・ハドソン博士らは、ミバエへの給餌実験で臭素を除いた餌を食べ続けたグループは死滅したが、通常通り臭素を含む餌を食べた対照グループは生き残ったことから、臭素が動物にとって28番目の必須元素であることを確認したと2014年に発表した[3][4]。
工業的には臭化物イオンを含む水溶液を酸性条件下で塩素を吹き込み、酸化された臭素単体を蒸留精製する。臭素は海水中には65 ppm (0.0065%) 含まれ、推定資源量は100兆トン存在し、多くの国で海水を原料として臭素を生産している。一方、死海あるいは臭素の含有量が高い鉱水が知られており、アメリカ合衆国やイスラエルなどの国では、鉱水や死海の水を原料にして、同様に塩素で酸化して生産している。日本では海水に塩素を吹き込んで臭素を遊離させる海水法とにがりに含まれるMgBr2に塩素を吹き込んで臭素を遊離させるにがり法で生産され、生産量は2007年で26000t(推定)である[5]。
米国地質調査所の2005年版統計[6]によると、全世界の臭素の生産量は約590,000トンである。その内訳は、1位の米国が222,000トン、2位のイスラエルが206,000トンでありこの2カ国で世界の生産量の8割を占める。国連統計局の2002年度統計[7]によると、輸出量はリサイクルされたものも含めて1位のイスラエルが94,141,000ドル、2位のベルギーが34,412,092ドルであった。
シリアツブリガイ Bolinus brandaris(旧学名:Murex brandaris)が分泌する無色の液体が空気中で酸化されると、紫色(皇帝紫)の成分である6,6'-ジブロモインジゴが得られる。この貝は、現在のレバノン沿岸ティルスに産したため、染料はチリアンパープル (Tyrrian purple) とも呼ばれた。19世紀にアニリン染料(モーブなど)が開発されるまでは、もっとも優れた紫色の染料として用いられていた。
工業的には、有鉛ガソリンの添加剤であるジブロモエタン、消火に用いる CBrClF2, CBrF3 などのハロン、土壌燻蒸剤の臭化メチルが主な用途であった。しかしながら、いずれも環境に与える影響が大きいとされ、生産・消費量は減少している。航空機、新幹線車両などの内装材にも用いられ、難燃剤として優れるポリ臭素化ジフェニルエーテルは、そのほかの主な用途である。
写真の感光材として、臭素の化合物臭化銀 (silver bromide) が用いられている。このため、印画紙のことを英語では bromide paper と呼ぶ。これが転じて、アイドル等の写真であるブロマイドの語源となった。
高温で様々な無機物・有機物を含む温泉水の消毒剤として塩素剤だけでは不十分な場合があるため、BCDMH(ブロモクロロジメチルヒダントイン)を主成分とする塩素臭素剤が使用される[8]。海外では「Bromine Tablets」という一般名で市販されている。
詳細はCategory:臭素の化合物を参照。
詳細はCategory:有機ハロゲン化合物を参照。
臭素のオキソ酸は慣用名を持つ。次にそれらを挙げる。
オキソ酸の名称 | 化学式(酸化数) | オキソ酸塩の名称 | 備考 |
---|---|---|---|
次亜臭素酸 (hypobromous acid) |
|
次亜臭素酸塩 ( - hypobromite) |
|
亜臭素酸 (bromous acid) |
|
亜臭素酸塩 ( - bromite) |
|
臭素酸 (bromic acid) |
|
臭素酸塩 ( - bromate) |
臭素酸塩は危険物第1類。 |
過臭素酸 (perbromic acid) |
|
過臭素酸塩 ( - perbromate) |
ウィキメディア・コモンズには、臭素に関連するメディアがあります。 |
This article uses material from the Wikipedia article "臭素", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry