Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Jurii).
この項目では、元素について説明しています。その他の用法については「ネオン (曖昧さ回避)」をご覧ください。 |
| |||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無色の気体に高電圧をかけると赤橙色に発光する。 ネオンのスペクトル | |||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | ネオン, Ne, 10 | ||||||||||||||||||||||||
分類 | 希ガス | ||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 18, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
原子量 | 20.1797(6) | ||||||||||||||||||||||||
電子配置 | 1s2 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8(画像) | ||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||
相 | 気体 | ||||||||||||||||||||||||
密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 0.9002 g/L | ||||||||||||||||||||||||
融点 | 24.56 K, −248.59 °C, −415.46 °F | ||||||||||||||||||||||||
沸点 | 27.07 K, −246.08 °C, −410.94 °F | ||||||||||||||||||||||||
三重点 | 24.5561 K (-249°C), 43[1][2] kPa | ||||||||||||||||||||||||
臨界点 | 44.4 K, 2.76 MPa | ||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 0.335 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 1.71 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 5R/2 = 20.786 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 1[3], 0 | ||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 2080.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
第2: 3952.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
第3: 6122 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 58 pm | ||||||||||||||||||||||||
ファンデルワールス半径 | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | face-centered cubic | ||||||||||||||||||||||||
磁性 | 反磁性[4] | ||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 49.1x10−3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ | (gas, 0 °C) 435 m/s | ||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | 654 GPa | ||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7440-01-9 | ||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||
詳細はネオンの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
ネオン(英: neon [ˈniːɒn])は原子番号 10、原子量 20.180 の元素である。名称はギリシャ語の'新しい'を意味する「νέος (neos)」に由来する[5]。元素記号は Ne。
単原子分子として存在し、単体は常温常圧で無色無臭の気体。融点 −248.7 ℃、沸点 −246.0 ℃(ただし融点沸点とも異なる実験値あり)。密度は 0.900 g/dm3 (0 ℃, 1 atm)・液体時は 1.21 g/cm3 (−246 ℃)。空気中に18.2 ppm含まれ、希ガスとしてはアルゴンに次ぐ割合で存在する。工業的には、空気を液化・分留して作る手段が唯一事業性を持てる[5]。磁化率 −0.334×10−6 cm3/g。1体積の水に溶解する体積比は0.012[6]。
ネオンの三重点(約24.5561 K)はITS-90の定義定点になっている[7]。
ネオンは1898年にロンドンで、イギリス人化学者ウィリアム・ラムゼー卿(1852年 - 1916年)とモーリス・トラバース(英語版)(1872年 - 1961年)が発見した[8]。この当時、すでにヘリウムとアルゴンの存在が知られていたこと、さらに周期律が知られていたことから、その存在が確実視されていたわけだが、この発見によって周期表の空欄が1つ埋まった。発見に至った手法は液化空気の分留である。ラムゼーが、液体状になるまで冷却した大気を暖めて気化したガスをそれぞれ分留する実験を行っているとき、大気主成分(窒素・酸素・アルゴン)を取り除いた後に残る物質からクリプトン・キセノン・ネオンをそれぞれ見つけた[9]。
1910年12月、フランスの技術者ジョルジュ・クロードがネオンガスを封入した管に放電することで、新たな照明器具を発明した。パリの政府庁舎グラン・パレで公開後、1912年には彼は仲間たちとこの放電管をネオン管として販売し始め、理髪店で最初の広告として使用された。1915年に特許を取得し「クロードネオン社」を設立[10]。1923年、彼らがネオン管をアメリカに紹介すると、早速ロサンゼルスのパッカード自動車販売代理店にふたつの大きなネオンサインが備えられた。赤々と輝き人目を惹くネオンの広告は、他社との差別化を鮮明に映し出した[11]。
1913年にジョゼフ・ジョン・トムソンが、陽極線(英語版)の成分分析を行っていた際、磁界や電界を通る流れを導き出し、写真乾板上に写り込んだ軌跡から偏向を計測して、ネオン原子の基本的性質の解明が始まった。写真には二本の光軌跡が見つかり、これは異なる放物線を描くネオンの偏向があることを示していた。トムソンは、これが同じネオン元素で分子量が異なるものが二種類あるために起こった現象と結論づけた[12]。これは最初の安定的な同位体発見であり、その手法は改良され現在の質量分析法へ[13]と発展した。
ネオンはガスとしてのみならず物質全体でも最も反応性に乏しい元素である[14]。
ネオンは希ガスとしては2番目に軽く、ガイスラー管に詰め放電すると橙赤色で光るため、ネオン管の封入気体として利用される[6]。実際は、アルゴンや水銀などの添加物を用いていろいろな色を出す。標準的な電圧と電流下において、ネオンのプラズマは希ガス中で最も激しい光を放つ。人間の目には一般に赤 - オレンジ色に見えるこの光は、実際には多くの波長から成っている。強い緑色の光線も含まれるが、これは分光しないと判断できない[15]。ネオン管は高電圧がかかると、管内に封入されているネオンがイオン化するために、サージ電流を素早く流す性質があり、落雷の電気をアースに流し機器類を護る避雷塔にも使われる[5]。
ネオンは窒素や酸素よりも原子番号が大きく、原子1つを比べた場合は、ネオンの方が重い。しかし、ネオンは地球の地表付近でも単原子分子として存在できるのに対し、同じ条件で窒素や酸素は多原子分子として存在する。気体は同一体積当たりの分子数がおおよそ等しいので、ネオンは地球の地表付近の空気の大部分を占める窒素分子や酸素分子よりも軽く、このため、ネオンの気球はヘリウムと比べればゆっくりであるが上昇する[16]。
液体ネオンの気化熱は 420cal/mol = 1.8kJ/mol であり、極低温環境での冷媒として非常に効率が高く、経済的である[5][17]。
同じ質量で気体・液体の体積比率差が大きいこともネオンの特徴である。通常の気体:液体比率が500 - 800倍なのに対しネオンは1400倍にもなる。そのため貯蔵性・輸送性に優れる。また、ネオンは窒素分子に近い密度があるため、酸素とネオンを混合して作った人工空気の中では、ほとんど音速が変化しない。よって、酸素とヘリウムの混合気のような声の変化は起こさない。この特徴を生かして大深度潜水のテクニカルダイビングや宇宙で使用されることもある[5]。
この他にも、高エネルギー粒子の軌跡観察に使用する箱にネオンを満たすと、ネオンがイオン化して発光する。ヘリウムとの混合ガスはレーザー光の波長を揃えることが出来る(ヘリウムネオンレーザー)[5]。
20Ne、21Ne、22Neの3種類の安定同位体の存在が知られている。ちなみに地球では、これらのうち20Neが約9割を占めていて、22Neが1割弱、21Neはごくわずかである。
[ヘルプ] |
ウィキメディア・コモンズには、ネオンに関連するメディアおよびカテゴリがあります。 |
This article uses material from the Wikipedia article "ネオン", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry