powered by CADENAS

Social Share

スカンジウム (21944 views - Periodic Table Of Elements)

スカンジウム(新ラテン語: scandium)は原子番号 21 の元素。元素記号は Sc。遷移元素で、イットリウムと共に希土類元素に分類される。第3族元素の一つで、スカンジウム族元素の一つでもある。
Go to Article

スカンジウム

スカンジウム

カルシウム スカンジウム チタン
-

Sc

Y
21Sc
外見
銀白色
一般特性
名称, 記号, 番号 スカンジウム, Sc, 21
分類 遷移金属
, 周期, ブロック 3, 4, d
原子量 44.955912(6) 
電子配置 [Ar] 3d1 4s2
電子殻 2, 8, 9, 2(画像
物理特性
固体
密度室温付近) 2.985 g/cm3
融点での液体密度 2.80 g/cm3
融点 1814 K, 1541 °C, 2806 °F
沸点 3109 K, 2836 °C, 5136 °F
融解熱 14.1 kJ/mol
蒸発熱 332.7 kJ/mol
熱容量 (25 °C) 25.52 J/(mol·K)
蒸気圧
圧力 (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
温度 (K) 1645 1804 (2006) (2266) (2613) (3101)
原子特性
酸化数 3, 2[1], 1 [2]
(両性酸化物)
電気陰性度 1.36(ポーリングの値)
イオン化エネルギー 第1: 633.1 kJ/mol
第2: 1235.0 kJ/mol
第3: 2388.6 kJ/mol
原子半径 162 pm
共有結合半径 170 ± 7 pm
ファンデルワールス半径 211 pm
その他
結晶構造 六方晶系
磁性 常磁性
電気抵抗率 室温)(α, poly)
calc. 562 nΩ·m
熱伝導率 (300 K) 15.8 W/(m·K)
熱膨張率 室温)(α, poly)
10.2 µm/(m·K)
ヤング率 74.4 GPa
剛性率 29.1 GPa
体積弾性率 56.6 GPa
ポアソン比 0.279
ブリネル硬度 750 MPa
CAS登録番号 7440-20-2
主な同位体
詳細はスカンジウムの同位体を参照
同位体 NA 半減期 DM DE (MeV) DP
44mSc syn 58.61 h IT 0.2709 44Sc
γ 1.0, 1.1, 1.1 44Sc
ε - 44Ca
45Sc 100% 中性子24個で安定
46Sc syn 83.79 d β- 0.3569 46Ti
γ 0.889, 1.120 -
47Sc syn 3.3492 d β- 0.44, 0.60 47Ti
γ 0.159 -
48Sc syn 43.67 h β- 0.661 48Ti
γ 0.9, 1.3, 1.0 -

スカンジウム新ラテン語: scandium[3])は原子番号 21 の元素元素記号Sc遷移元素で、イットリウムと共に希土類元素に分類される。第3族元素の一つで、スカンジウム族元素の一つでもある。

性質

スカンジウムは銀色の軟らかい金属であり、空気中で酸化されて淡黄色もしくは淡桃色の酸化皮膜が生成する。また、常温でハロゲン元素とも反応する。比重は2.99、融点は1541 °C沸点は2836 °C。常温常圧で安定な結晶構造六方最密充填構造 (HCP, α-Sc)。や希酸には徐々に溶解し、熱水や酸には易溶。ただし、硝酸フッ化水素酸を1:1で混合した溶液に対しては反応せず、これは不動態層が形成されるためと考えられている。空気中で燃焼させると、黄色く輝く炎を発して酸化スカンジウム(III)を形成する。通常+3の酸化数を取る[4]

同位体

スカンジウムの同位体は36Scから60Scまでに渡り、唯一の安定同位体は45Scである。また、45Scは天然に存在する唯一のスカンジウムの同位体でもあり、7/2のスピン角運動量を有している。他の同位体は全て放射性同位体であり、最も半減期の長いものは46Scの83.8日、次いで47Scの3.35日であり、他に4時間の44Scや3.7時間の48Scなどがある。その他の放射性同位体の半減期は全て4時間未満であり、それらの大部分は2分未満である。スカンジウムはまた5つの核異性体があり、最も安定した物は半減期58.6時間の44mScである[5]

45Scよりも質量の小さな同位体の主な崩壊モード電子捕獲であり、質量の大きな同位体はベータ崩壊である。前者ではカルシウムの同位体が、後者ではチタンの同位体が主な娘核種となる[5]

存在

地殻中においてスカンジウムは特に希少であるわけではなく、その存在度は18-25ppmと予想されておりコバルトと同程度である。スカンジウムは地球上で50番目(地殻中では35番目)、太陽系中では23番目に存在量の多い元素である[6]。しかしながら、スカンジウムは濃縮されることなく疎らに分散しているため多くの鉱石中で痕跡量しか存在していない[7]。濃縮されたスカンジウム源としては、スカンジナビア半島[8]マダガスカル島[9]で産出する希少鉱石のトルトバイタイト英語版ユークセナイト英語版ガドリン石などが知られているのみである。トルトバイタイトでは、最大45%のスカンジウムが酸化スカンジウムの形で含まれている[8]

スカンジウムの安定同位体は超新星爆発時に起こるr過程によって合成される[10]

歴史

1869年、周期表の父として知られるドミトリ・メンデレーエフによって、原子量40から48の間の元素であるエカホウ素の存在が予言された。1879年、この元素はスウェーデンの分析学者ラース・フレデリク・ニルソンによりガドリン石およびユークセン石英語版から発見され、ニルソンは2グラムの高純度な酸化スカンジウムを合成した[11][12]。彼はスカンジナビアを意味するラテン語のスカンジアから、この元素の名前をスカンジウムと命名した。ニルソンはメンデレーエフの予言を知らなかったが、ほぼ同時にこれを発見したペール・テオドール・クレーベによってスカンジウムがメンデレーエフの予言したエカホウ素にあたると判明した[13][14][15]

1937年、カリウム、リチウムおよび塩化スカンジウム英語版共晶混合物を700から800度で電気分解することで初めて金属スカンジウムが生成された[16]。スカンジウムのアルミニウム合金向けの用途が始まったのは、1971年にアメリカで特許が出されて以降のことである[17]。アルミニウム-スカンジウム合金はソビエト連邦でも開発されていた[18]

ガドリニウム-スカンジウム-ガリウムガーネット(GSGG)レーザー結晶は、1980年代から90年代にかけてのアメリカの戦略防衛構想における戦略防衛の用途開発に用いられていた[19][20]

スカンジウムの化合物

用途

スカンジウムは反応性が高く価格も高いため、化合物の応用に関する研究開発はあまり進んでいない。以前は有機化学の限られた分野で触媒としてわずかに用いられるにとどまっていたが、現在は用途の拡大に伴い新素材として注目されている。その筆頭格が照明への利用で、ヨウ化スカンジウム ScI3メタルハライドランプに使用することでより強い光が得られる。その他にも、アルミニウム合金に添加したり、ニッケル・アルカリ蓄電池陽極にスカンジウムを加えて電圧の安定や長寿命化を計ったり、ジルコニア磁器に酸化スカンジウム(III)を添加してひび割れを防いだりする用途がある。

スカンジウムの重量比でみた主要な用途は、高機能素材であるアルミニウム-スカンジウム合金の形での、一部の航空宇宙用部品、スポーツ用品(自転車野球バット射撃ラクロスなど)の材料である。しかしこれらの分野では、軽さや強度が近いチタンの方がはるかに多く利用されている[15]

スカンジウムをアルミニウムに添加すると、溶接における加熱部分での再結晶化や結晶粒成長が大幅に抑制される。アルミニウムは面心立方構造の金属であり、粒径の縮小はそれほど強度に対する影響がない。しかし Al3Sc が細かく分散することによって、合金中にいろいろな析出相があるにもかかわらず、ミクロの構造において強度が増大する。本来の添加の目的は、溶接可能な構造材用合金を加熱した際、過度に結晶粒が成長するのを抑制することであるが、添加によって二つの効果が促進される。一つは他の相がより細かく析出することによる強度の大幅な増大で、もう一つは時効硬化型合金における粒界の非析出帯の減少である。

最初にアルミニウム-スカンジウム合金が使用されたのは、旧ソビエト連邦の一部の潜水艦発射弾道ミサイルのノーズ・コーンである。海氷を貫通してもミサイル本体が壊れないほどの強度を確保できたため、北極海において、海氷下に潜行しながらミサイルを発射することが可能になった。

トリフルオロメタンスルホン酸スカンジウム英語版は、有機化学においてルイス酸触媒として用いられる。

1990年代なかばに東邦ガスの水谷らが、酸化ジルコニウム(IV)に酸化スカンジウム(III)を4-11 mol%固溶させたスカンジア安定化ジルコニアを固体酸化物燃料電池電解質として見出し、2000年になって第一稀元素化学工業の柿田らによって世界で初めて工業生産された。

2008年には、東京大学生産技術研究所サステイナブル材料国際研究センター・教授である岡部徹の研究室で、金属熱還元法・溶融塩電解法での製造プロセスが検証された。金属熱還元法では酸化スカンジウム(III)を材料とし、カルシウムを還元剤とすることで、電気炉内で1273Kという比較的低い温度でアルミニウム-スカンジウム合金が生成するが、カルシウム化合物の残留した純度の低いものとなった。一方で、溶融塩電解法ではカルシウム化合物が残留しないため高純度のアルミニウム-スカンジウム合金が生成した[22]

出典

  1. ^ McGuire, Joseph C.; Kempter, Charles P. (1960). “Preparation and Properties of Scandium Dihydride”. Journal of Chemical Physics 33: 1584–1585. doi:10.1063/1.1731452. 
  2. ^ Smith, R. E. (1973). “Diatomic Hydride and Deuteride Spectra of the Second Row Transition Metals”. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences 332 (1588): 113–127. doi:10.1098/rspa.1973.0015. 
  3. ^ http://www.encyclo.co.uk/webster/S/25
  4. ^ "Scandium." Los Alamos National Laboratory. Retrieved 2013-07-17.
  5. ^ a b Audi, Georges; Bersillon, O.; Blachot, J.; Wapstra, A.H. (2003). “The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties”. Nuclear Physics A (Atomic Mass Data Center) 729: 3–128. Bibcode 2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. 
  6. ^ Lide, David R. (2004). CRC Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton: CRC Press. pp. 4–28. ISBN 978-0-8493-0485-9. 
  7. ^ Bernhard, F. (2001). “Scandium mineralization associated with hydrothermal lazurite-quartz veins in the Lower Austroalpie Grobgneis complex, East Alps, Austria”. Mineral Deposits in the Beginning of the 21st Century. Lisse: Balkema. ISBN 90-265-1846-3. 
  8. ^ a b Kristiansen, Roy (2003). “Scandium – Mineraler I Norge” (Norwegian). Stein: 14–23. http://www.nags.net/Stein/2003/Sc-mineraler.pdf. 
  9. ^ von Knorring, O.; Condliffe, E. (1987). “Mineralized pegmatites in Africa”. Geological Journal 22: 253. doi:10.1002/gj.3350220619. 
  10. ^ Cameron, A.G.W. (June 1957). “Stellar Evolution, Nuclear Astrophysics, and Nucleogenesis”. CRL-41. http://www.fas.org/sgp/eprint/CRL-41.pdf. 
  11. ^ Nilson, Lars Fredrik (1879). “Sur l'ytterbine, terre nouvelle de M. Marignac” (French). Comptes Rendus 88: 642–647. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30457/f639.table. 
  12. ^ Nilson, Lars Fredrik (1879). “Ueber Scandium, ein neues Erdmetall” (German). Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 12 (1): 554–557. doi:10.1002/cber.187901201157. 
  13. ^ Cleve, Per Teodor (1879). “Sur le scandium” (French). Comptes Rendus 89: 419–422. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3046j/f432.table. 
  14. ^ 桜井弘 『元素111の新知識』 講談社1998年、123頁。ISBN 4-06-257192-7 
  15. ^ a b 枠にとらわれないスカンジウム”. natureasia.com. ネイチャー (2014年11月). doi:10.1038/nchem.2090. 2016年12月2日閲覧。
  16. ^ Fischer, Werner; Brünger, Karl; Grieneisen, Hans (1937). “Über das metallische Scandium” (German). Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 231 (1–2): 54–62. doi:10.1002/zaac.19372310107. 
  17. ^ Burrell, A. Willey Lower "Aluminum scandium alloy" アメリカ合衆国特許第3,619,181号 issued on November 9, 1971.
  18. ^ Zakharov, V. V. (2003). “Effect of Scandium on the Structure and Properties of Aluminum Alloys”. Metal Science and Heat Treatment 45 (7/8): 246. doi:10.1023/A:1027368032062. 
  19. ^ Hedrick, James B. “Scandium”. REEhandbook. Pro-Edge.com. 2012年5月9日閲覧。
  20. ^ Samstag, Tony (1987). “Star-wars intrigue greets scandium find”. New Scientist: 26. http://books.google.de/books?id=7cie1S3hpC0C&pg=PA26. 
  21. ^ a b 岡部 徹 (2008) (PDF). 電気化学的な手法によるスカンジウムの新しい製造法に関する研究 (Report). JFE21世紀財団. p. 136. http://www.jfe-21st-cf.or.jp/furtherance/pdf_hokoku/2008/17.pdf 2016年12月2日閲覧。. 
  22. ^ 岡部 徹 (2008) (PDF). 電気化学的な手法によるスカンジウムの新しい製造法に関する研究 (Report). JFE21世紀財団. http://www.jfe-21st-cf.or.jp/furtherance/pdf_hokoku/2008/17.pdf 2016年12月2日閲覧。. 

関連項目


ベリリウムマグネシウムカリウムアルゴンホウ素カルシウム炭素塩素フッ素ヘリウム水素リチウムネオン窒素酸素リンケイ素ナトリウムSulfurサマリウムチタンスズウラン亜鉛ジルコニウムAluminium-lithium alloyアルニコ磁石BirmabrightジュラルミンHiduminiumHydronaliumItalmaMagnaliumアルミニウム合金Y alloyウッドメタルRose's metalChromium hydrideニクロムMegalliumステライトVitalliumベリリウム銅ビロン黄銅Calamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMuntz metalPinchbeck (alloy)トムバック青銅アルミニウム青銅Arsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)砲金リン青銅Ormoluスペキュラム合金コンスタンタン水素化銅Copper–tungstenCorinthian bronzeクニフェ白銅Cymbal alloysデバルダ合金エレクトロン貨HepatizonマンガニンMelchior (alloy)洋白Molybdochalkosノルディック・ゴールド赤銅 (合金)TumbagaAlGaGalfenolガリンスタンホワイトゴールドRhoditeCrown goldエリンバーField's metalFernicoフェロアロイフェロセリウムフェロクロムフェロマンガンフェロモリブデンFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumインバー鋳鉄Iron–hydrogen alloy銑鉄Kanthal (alloy)コバールStaballoyBulat steelCrucible steelクロムモリブデン鋼ダマスカス鋼高マンガン鋼高速度鋼Mushet steelマルエージング鋼高張力鋼Reynolds 531ケイ素鋼ばね鋼AL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steel工具鋼耐候性鋼Wootz steelはんだTerne活字合金Elektron (alloy)アマルガムマグノックスAlumelBrightrayChromelHaynes InternationalインコネルモネルNicrosilNisilNickel titaniumMu-metalパーマロイSupermalloyNickel hydrideプルトニウムガリウム合金ナトリウムカリウム合金ミッシュメタルTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideサマリウムコバルト磁石Argentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterling四分一 (合金)スターリングシルバーTibetan silverTitanium Beta Cチタン合金Titanium hydrideGum metalTitanium gold窒化チタンバビットメタルBritannia metalピューターQueen's metalWhite metal水素化ウラン(III)ZamakZirconium hydrideバナジウムクロムゲルマニウムArsenicセレン臭素クリプトンキセノンヨウ素テルルテクネチウムYttriumモリブデンニオブストロンチウムルビジウムセシウムバリウムランタンハフニウムタンタルレニウムタングステンオスミウムイリジウム白金水銀タリウムポロニウムアスタチンラドンフランシウムラジウムアクチニウムラザホージウムシーボーギウムボーリウムハッシウムマイトネリウムダームスタチウムレントゲニウムコペルニシウムニホニウムフレロビウムモスコビウムリバモリウムテネシンオガネソンセリウムプラセオジムネオジムプロメチウムユウロピウムガドリニウムテルビウムジスプロシウムホルミウムエルビウムイッテルビウムツリウムルテチウムトリウムプロトアクチニウムネプツニウムアメリシウムキュリウムバークリウムカリホルニウムアインスタイニウムフェルミウムメンデレビウムノーベリウムローレンシウムグラフェン元素

This article uses material from the Wikipedia article "スカンジウム", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry