powered by CADENAS

Social Share

ロジウム (21921 views - Material Database)

ロジウム(英: rhodium)は原子番号45の元素。元素記号は Rh。白金族元素の1つ。貴金属にも分類される。銀白色の金属(遷移金属)で、比重は12.5 (12.4)、融点は1966 °C、沸点は3960 °C(融点、沸点とも異なる実験値あり)。常温、常圧で安定な結晶構造は単純立方構造 (SC, α-Rh)。1400 °C以上でβ-Rh(面心立方構造)に転移する。加熱下において酸化力のある酸に溶ける。王水には難溶。高温でハロゲン元素と反応。高温で酸化されるが、更に高温になると再び単体へ分離する。酸化数は-1価から+6価までをとり得る。レアメタルである。
Go to Article

ロジウム

ロジウム

ルテニウム ロジウム パラジウム
Co

Rh

Ir
45Rh
外見
銀白色
一般特性
名称, 記号, 番号 ロジウム, Rh, 45
分類 遷移金属
, 周期, ブロック 9, 5, d
原子量 102.90550
電子配置 [Kr] 5s1 4d8
電子殻 2, 8, 18, 16, 1(画像
物理特性
固体
密度室温付近) 12.41 g/cm3
融点での液体密度 10.7 g/cm3
融点 2237 K, 1964 °C, 3567 °F
沸点 3968 K, 3695 °C, 6683 °F
融解熱 26.59 kJ/mol
蒸発熱 494 kJ/mol
熱容量 (25 °C) 24.98 J/(mol·K)
蒸気圧
圧力 (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
温度 (K) 2288 2496 2749 3063 3405 3997
原子特性
酸化数 6, 5, 4, 3, 2, 1[1], -1(両性酸化物
電気陰性度 2.28(ポーリングの値)
イオン化エネルギー 第1: 719.7 kJ/mol
第2: 1740 kJ/mol
第3: 2997 kJ/mol
原子半径 134 pm
共有結合半径 142±7 pm
その他
結晶構造 面心立方
磁性 常磁性[2]
電気抵抗率 (0 °C) 43.3 nΩ·m
熱伝導率 (300 K) 150 W/(m·K)
熱膨張率 (25 °C) 8.2 µm/(m·K)
音の伝わる速さ
(微細ロッド)
(20 °C) 4700 m/s
ヤング率 380 GPa
剛性率 150 GPa
体積弾性率 275 GPa
ポアソン比 0.26
モース硬度 6.0
ビッカース硬度 1246 MPa
ブリネル硬度 1100 MPa
CAS登録番号 7440-16-6
主な同位体
詳細はロジウムの同位体を参照
同位体 NA 半減期 DM DE (MeV) DP
99Rh syn 16.1 d ε - 99Ru
γ 0.089, 0.353, 0.528 -
101Rh syn 3.3 y ε - 101Ru
γ 0.127, 0.198, 0.325 -
101mRh syn 4.34 d ε - 101Ru
IT 0.157 101Rh
γ 0.306, 0.545 -
102Rh syn 207 d ε - 102Ru
β+ 0.826, 1.301 102Ru
β- 1.151 102Pd
γ 0.475, 0.628 -
102mRh syn 2.9 y ε - 102Ru
γ 0.475, 0.631, 0.697, 1.046 -
103Rh 100% 中性子58個で安定
105Rh syn 35.36 h β- 0.247, 0.260, 0.566 105Pd
γ 0.306, 0.318 -

ロジウム: rhodium)は原子番号45の元素元素記号Rh白金族元素の1つ。貴金属にも分類される。銀白色の金属(遷移金属)で、比重は12.5 (12.4)、融点は1966 °C沸点は3960 °C(融点、沸点とも異なる実験値あり)。常温、常圧で安定な結晶構造は単純立方構造 (SC, α-Rh)。1400 °C以上でβ-Rh(面心立方構造)に転移する。加熱下において酸化力のあるに溶ける。王水には難溶。高温でハロゲン元素と反応。高温で酸化されるが、更に高温になると再び単体へ分離する。酸化数は-1価から+6価までをとり得る。レアメタルである。

用途

用途としては排ガス制御の触媒として重要。また、めっき(ロジウムめっき)にも使われ、特にプラチナホワイトゴールドなどの銀白色の貴金属製装身具の着色、保護用に多用される。プラチナとの合金は、坩堝や熱電対に利用される。有機合成化学においては不飽和結合を水素化する際の触媒として有用なウィルキンソン触媒の中心金属で、直鎖炭化水素を脱水素して芳香族を製造する触媒にも塩化ロジウムが使われている。

歴史

1803年ウィリアム・ウォラストンによって白金鉱石から発見された[3]。現在でも白金鉱石から不純物として産出される。ギリシャ語バラ色を意味する rhodeos が語源[3]。これは塩の水溶液がバラ色になるため[3]

2014年に、価格は1/3ほどで同等の性質をもつ合金が京都大学により開発され、代替利用が期待されている[4][5]

ロジウムの化合物

同位体

出典

  1. ^ Rhodium: rhodium(I) fluoride compound data”. OpenMOPAC.net. 2007年12月10日閲覧。[リンク切れ]
  2. ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds (PDF) (2004年3月24日時点のアーカイブ), in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
  3. ^ a b c 桜井弘 『元素111の新知識』 講談社1998年、216頁。ISBN 4-06-257192-7 
  4. ^ 中道理 (2014年1月24日). “京都大学、ロジウムの特性を持つ合金を開発”. 日本経済新聞. http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK2302H_T20C14A1000000/ 2014年2月1日閲覧。 
  5. ^ “1面記事”. 日刊鉄鋼新聞. (2014年1月30日) 

アルミニウムArsenical copperベリリウムビスマスクロムコバルトガリウムガラスインジウムマグネシウムマーキュリーニッケル合成樹脂Plexiglasプルトニウムカリウムステンレス鋼鉄骨構造サマリウムスズウラン亜鉛ジルコニウムAluminium-lithium alloyアルニコ磁石BirmabrightジュラルミンHiduminiumHydronaliumItalmaMagnaliumアルミニウム合金Y alloyウッドメタルRose's metalChromium hydrideニクロムMegalliumステライトVitalliumベリリウム銅ビロン黄銅Calamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMuntz metalPinchbeck (alloy)トムバック青銅アルミニウム青銅Arsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)砲金リン青銅Ormoluスペキュラム合金コンスタンタン水素化銅Copper–tungstenCorinthian bronzeクニフェ白銅Cymbal alloysデバルダ合金エレクトロン貨HepatizonマンガニンMelchior (alloy)洋白Molybdochalkosノルディック・ゴールド赤銅 (合金)TumbagaAlGaGalfenolガリンスタンホワイトゴールドRhoditeCrown goldエリンバーField's metalFernicoフェロアロイフェロセリウムフェロクロムフェロマンガンフェロモリブデンFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumインバー鋳鉄Iron–hydrogen alloy銑鉄Kanthal (alloy)コバールStaballoyBulat steelCrucible steelクロムモリブデン鋼ダマスカス鋼高マンガン鋼高速度鋼Mushet steelマルエージング鋼高張力鋼Reynolds 531ケイ素鋼ばね鋼AL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steel工具鋼耐候性鋼Wootz steelはんだTerne活字合金Elektron (alloy)アマルガムマグノックスAlumelBrightrayChromelHaynes InternationalインコネルモネルNicrosilNisilNickel titaniumMu-metalパーマロイSupermalloyNickel hydrideプルトニウムガリウム合金ナトリウムカリウム合金ミッシュメタルリチウムTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideサマリウムコバルト磁石Argentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterling四分一 (合金)スターリングシルバーTibetan silverTitanium Beta Cチタン合金Titanium hydrideGum metalTitanium gold窒化チタンバビットメタルBritannia metalピューターQueen's metalWhite metal水素化ウラン(III)ZamakZirconium hydride水素ヘリウムホウ素窒素酸素フッ素メタン中二階原子

This article uses material from the Wikipedia article "ロジウム", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification