powered by CADENAS

Social Share

(27344 views - Material Database)

銅(どう)は原子番号29の元素。元素記号は Cu。 周期表では金、銀と同じく11族に属する遷移金属である。英語でcopper、ラテン語でcuprumと言う。
Go to Article

銅

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (

).

ニッケル 亜鉛
-

Cu

Ag
29Cu
外見
光沢のある橙赤色

自然銅(約4 cm)
一般特性
名称, 記号, 番号 銅, Cu, 29
分類 遷移金属
, 周期, ブロック 11, 4, d
原子量 63.546(3) 
電子配置 [Ar] 3d10 4s1
電子殻 2, 8, 18, 1(画像
物理特性
固体
密度室温付近) 8.94 g/cm3
融点での液体密度 8.02 g/cm3
融点 1357.77 K, 1084.62 °C, 1984.32 °F
沸点 2835 K, 2562 °C, 4643 °F
融解熱 13.26 kJ/mol
蒸発熱 300.4 kJ/mol
熱容量 (25 °C) 24.440 J/(mol·K)
蒸気圧
圧力 (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
温度 (K) 1509 1661 1850 2089 2404 2834
原子特性
酸化数 4, 3, 2, 1
(弱塩基性酸化物)
電気陰性度 1.90(ポーリングの値)
イオン化エネルギー 第1: 745.5 kJ/mol
第2: 1957.9 kJ/mol
第3: 3555 kJ/mol
原子半径 128 pm
共有結合半径 132±4 pm
ファンデルワールス半径 140 pm
その他
結晶構造 面心立方
磁性 反磁性
電気抵抗率 (20 °C) 16.78 nΩ·m
熱伝導率 (300 K) 401 W/(m·K)
熱膨張率 (25 °C) 16.5 µm/(m·K)
音の伝わる速さ
(微細ロッド)
(r.t.) (annealed) 3810 m/s
ヤング率 110–128 GPa
剛性率 48 GPa
体積弾性率 140 GPa
ポアソン比 0.34
モース硬度 3.0
ビッカース硬度 369 MPa
ブリネル硬度 874 MPa
CAS登録番号 7440-50-8
主な同位体
詳細は銅の同位体を参照
同位体 NA 半減期 DM DE (MeV) DP
63Cu 69.15 % 中性子34個で安定
65Cu 30.85 % 中性子36個で安定

(どう)は原子番号29の元素元素記号Cu周期表ではと同じく11族に属する遷移金属である。英語copperラテン語cuprumと言う。

名称

語源

ラテン語では cuprum と言い、元素記号Cuはラテン語の読み、さらに cyprium aesキプロス島真鍮)に由来し、キプロスフェニキアの銅採掘場があったことに由来する[1]

英語のcopperはラテン語のcuprumに由来し、「カッパー」ないし「コッパー」と呼ばれる。しばしばbronze(ブロンズ)が銅を示すと言われるが誤りで、bronzeは正確には青銅を指す。なお、銅メダルの素材は確かに青銅であり、Bronze Medal(ブロンズメダル)というのは正しい。

日本での名称

その色から赤金[要出典](あかがね)と呼ばれた。江戸時代には精錬技術が発展し、純度の高い銅を素銅(すあか)、不純物を多く含む銅を山銅(やまがね)と呼び、区別するようになった[2]。 中国の康煕字典には赤銅の記述が見られるが[3]、日本では赤銅(しゃくどう)は金を数パーセント混ぜた銅合金を示す。

性質

物理的性質

連続鋳造およびウェットエッチングによって作られた純度99.95 %の銅ディスク
融点以上の温度に保持された溶融銅。白熱したオレンジ色と共にピンク色の光沢が見られる。

単結晶の銅は柔らかく、電気伝導度および展延性が高い金属であり、これは同じ第11族元素であると共通した性質である。これは閉殻構造を取るd軌道の外側にs軌道電子が1つだけ存在しているという、第11族元素の電子配置に起因している。このような電子配置であるためにd軌道の電子の多くは原子間の相互作用に寄与せず、原子同士を結び付ける金属結合はs軌道の電子によって支配される。そのためこれらの元素は、d軌道が閉殻でなくd軌道の電子が結合に寄与する他の金属元素と比較して共有結合性が弱く金属結合性が強い結合が形成されることとなり、高い電気伝導度や延展性といった金属結合に起因する性質が強く現れる[4]。巨視的なスケールにおいては、結晶格子に結晶粒界のような拡張欠陥が発生して硬度が増すため、負荷応力下での流動性の妨げとなる。そのため、通常銅は単結晶形よりも強度の高い多結晶微粒子の形で供給される[5]

銅は室温において、純粋な金属の中で2番目に高い電気伝導性 (59.6×106 S/m)および熱伝導率 (386 W・m−1・K−1[6])を有する[7]。室温における金属中での電気伝導の抵抗の大部分は結晶格子の熱振動によって電子が拡散されることに起因しているが、銅のような柔らかい金属ではこの熱振動が比較的弱いということがその原因の1つとなっている[4]。空気中における銅の最大許容電流密度はおよそ3.1×106 A/m2であり、それ以上になると過熱する[8]。銅は他の金属と同様に、他の金属と接触することで電気腐食英語版を起こす[9]

青みがかった色のオスミウム、黄色のと共に、銅は自然の色が灰色もしくは銀色以外の色である3つの金属元素のうちの1つである[10]。銅は赤橙色をした金属であるが、空気中に曝されると赤みがかった色に退色する。この特徴的な銅の色は、満たされている3d軌道と半分空になっている4s軌道の間での電子遷移に起因し、これらの電子軌道のエネルギー差が赤橙色の光と一致するためにこのような色を示す。これは金が特徴的な金色を示すメカニズムと同一のものである[4]

化学的性質

銅は+1(第一銅)および+2(第二銅)の酸化数を取り、豊富な種類の化合物を形成する[11]。銅は水とは反応しないものの、空気中の酸素とは徐々に反応して黒褐色をした酸化銅の被膜を形成する。生じた錆によって全体が酸化されてしまうとは対照的に、銅の表面に形成される酸化被膜はさらなる酸化の進行を防止する。湿った条件下では二酸化炭素の作用により緑青(水酸化炭酸銅)を生じ、この緑色の層は、自由の女神像高徳院の阿弥陀如来像などのような古い銅の建造物などにおいてしばしば見られる[12][13]硫化水素および硫化物は銅と反応して、その表面に様々な形の硫化銅を形成する。硫黄化合物を含んだ空気に曝された際に見られるように、硫化物との反応においては銅は腐食される[14]。赤熱下では酸化銅(II)を生成し、更なる加熱により酸化銅(I)となる[13]。酸素と塩酸によって塩化銅が、酸性条件下で過酸化水素によって2価の銅塩が形成されるように、酸素を含んだアンモニア水は銅の水溶性錯体を与える。塩化銅(II)は銅と均化英語版して塩化銅(I)となる[15]

銅はイオン化傾向が小さいため塩酸希硫酸といった酸とは反応しないが、硝酸熱濃硫酸のような酸化力の強い酸とは反応する。

  • 希硝酸との反応
  • 濃硝酸との反応
  • 熱濃硫酸との反応

溶融銅は酸素および水素ガスを吸収し、これらの気体を吸蔵した銅は脆性が高い。そこでリチウムリンケイ素が脱酸剤として用いられ、このような処理をした銅を脱酸銅と呼ぶ[16]

同位体

銅には29の同位体があり、63Cuおよび65Cuは安定同位体である。天然銅のおよそ69 %が63Cu、31 %が65Cuであり、共に3/2のスピン角運動量を持つ[17]。銅の他の同位体は放射性同位体であり、最も安定なものは半減期61.83時間の67Cuである[17]。7つの準安定同位体が明らかとなっており、最も長命なもので半減期3.8分の68mCuがある。質量数が64以上の同位体ではβ崩壊によって崩壊し、64以下のものはβ+崩壊によって崩壊する。半減期12.7時間の64Cuは、β崩壊とβ+崩壊の両方法で崩壊する[18]

62Cuおよび64Cuには重要な用途がある。64CuはX線写真の造影剤として利用され、64Cuのキレート錯体はがんの放射線療法に対して用いられる。62CuはCu(II)-pyruvaldehyde-bis(N4-methyl-thiosemicarbazone) (62Cu-PTSM) の形でポジトロン断層法における放射性トレーサー英語版として利用される[19]

化合物

二元化合物

銅と他の元素との化合物のうち、最も単純なものは二元化合物である。主要なものは酸化物硫化物およびハロゲン化物である。1価および2価の銅の両方の酸化物が知られている。多数の銅の硫化物の間で重要なものの例として硫化銅(I)および硫化銅(II)が含まれる。

1価の銅のハロゲン化物は塩素、臭素およびヨウ素とのものが知られており、2価の銅のハロゲン化物はフッ素、塩素および臭素とのものが知られている。2価の銅とヨウ素を反応させてもヨウ化銅(II)は合成されず、ヨウ化銅(I)とヨウ素が得られる[11]

錯体化学

銅は他の金属と同様に配位子との間で錯体を形成する。水溶液中において2価の銅は[Cu(H2O)6]2+の形で存在している。遷移金属金属アコ錯体英語版に対する配位水の交換速度は最も早い。水酸化ナトリウム溶液を加えることで明青色の水酸化銅(II)が沈降する。

アンモニア水を加えた場合も同様に沈殿を生じるが、アンモニア水の添加量が過剰になるとテトラアンミン銅(II)イオンを形成して沈殿が再溶解する。

多くのオキソアニオンは銅イオンとの間に錯体を形成し、それには酢酸銅(II)硝酸銅(II)炭酸銅(II)などが含まれる。硫酸銅(II)は青色の結晶の5水和物を形成し、それは研究室において最も一般的な銅化合物である。それはボルドー液と呼ばれる殺菌剤として用いられる[20]

複数のヒドロキシ基を含むポリオールは一般的に2価の銅塩と相互作用を示す。例えば、銅塩は還元糖の検出に用いられる。特に、ベネジクト液およびフェーリング液を用いた糖の検出は、青色の2価の銅が赤色の1価の酸化銅(I)に還元される際の色変化によって識別される[21]シュバイツァー試薬およびエチレンジアミンや他のアミン類との錯体はセルロースを分解する[22]アミノ酸は2価の銅との間で非常に安定なキレート錯体を形成する。銅イオンに関する多くの湿式反応が存在し、例えば銅イオンを含む溶液にフェロシアン化カリウムを加えることで茶色の銅(II)塩の沈殿が生じる反応がある。

有機銅化合物

炭素-銅結合を含む化合物は有機銅化合物として知られている。それは酸素に対する反応性が非常に高く酸化銅(I)を形成し、化学において有機銅試薬として多くの用途が存在する(有機銅試薬の反応英語版)。それは1価の銅化合物をグリニャール試薬もしくは末端アルキンアルキルリチウムで処理することで合成され[23]、特にアルキルリチウムとの反応ではギルマン試薬が合成される。これらはハロゲン化アルキルによって置換反応を起こしてカップリング生成物を形成し、それらは有機合成の分野で重要である。炭化銅(I)は衝撃に非常に敏感であるが、カディオ・ホトキェヴィチカップリング[24]薗頭カップリング[25]のような反応の中間体である。エノンへの求核共役付加反応[26]およびアルキンのカルボメタル化英語版もまた有機銅化合物を用いることで実現された。1価の銅はアルケンおよび一酸化炭素との間で様々な弱い錯体を形成し、それは特にアミン配位子の存在下において顕著である[27]

3価および4価の銅化合物

3価の銅化合物は有機銅化合物の反応において中間体としてしばしば見られる。ジ銅のオキソ錯体もまた3価の銅であることを特徴とする[28]。非常に基本的なフッ化物の配位子は高酸化状態の金属イオンを安定化させ、3価および4価の銅化合物にはK3CuF6やCs2CuF6[11]のようなフッ化物との錯塩がある。紫色をした3価の銅の化合物である、ジおよびトリペプチドは脱プロトン化されたアミド配位子によって高酸化状態が安定化されている[29]

主な銅の化合物

分析

定性分析

溶液中の銅の定性分析としては、水酸化ナトリウムを加えた際に生じる水酸化銅(II)の沈殿や、ヘキサシアノ鉄(III)カリウムを加えた際に生じるフェロシアン化銅の赤褐色沈殿、硫化ナトリウムを加えた際に生じる硫化銅(II)の黒色沈殿などを観察する方法がある[30]。微量な銅イオンの定性方法としてはアンモニアを加えた際に生じるアンミン錯体の青色を検出する方法が用いられ、この方法による検出限界は60 ppmである。妨害元素としては銅と同じ青色のアンミン錯体を形成するNi2+があり、Co2+などのアンミン錯体も呈色によって銅錯体の青色を検出を困難にする。またアンモニア塩基性で沈殿を生じる元素が共存していると銅が共沈してしまうため、こちらも妨害要因となる。さらに感度の高い方法としてジエチルジチオカルバミン酸ナトリウムとの反応によって生じる黄褐色化合物を検出する方法があり、この方法による検出限界は10 ppmである。妨害元素の多くはEDTAの添加によってマスキングすることができるが、Bi3+が200 ppm以上共存していると銅と同様の反応を起こして妨害となる[31]。Cu+はほとんどの化合物が難溶性であり溶液中に存在することが希である[32]

銅は青緑色の炎色反応を示すため炎色反応の観察によっても定性分析をすることが可能であり、その青緑色の輝線の波長は530から550 nmの幅を持つブロードなスペクトルである[30]

定量分析

銅の定量分析法のうち、古典的なものとして重量分析法と比色分析法がある[33]。重量分析法では、試料を溶解させた溶液を処理して酸化銅(II)や硫化銅(II)、チオシアン酸銅(II)などの溶解度の極めて低い銅化合物を生成させて分離し、その重量を測定することで試料中の銅濃度を定量するという方法が利用される[34]。例えば酸化銅(II)を生成させる方法では、試料を酸性溶液に溶解させた後に水酸化ナトリウムなどを加えて塩基性とした状態で加熱することで水酸化銅(II)の沈殿を生成させ、これに臭素水等を加えてさらに過熱することで水酸化銅(II)を酸化させて酸化銅(II)とする。こうして得られた酸化銅(II)をるつぼに入れて強熱した後、その重量を測定することで試料中の銅濃度を定量することができる[35]。酸化銅(II)を用いる方法は比較的分析精度が高いものの高濃度試料の分析には適さず、チオシアン酸銅(II)を用いる方法は様々な夾雑元素を分離できるため銅鉱石のような試料の分析に適している[36]。また比較的新しい方法としては、試料を溶解させた溶液を電気分解して金属銅を析出させ、その重量を測定する電解重量法も銅の重量分析法として用いられる[37]。電解重量法は国際標準化機構によるISO 1553:1976, ISO 1554:1976および、日本工業規格による対応規格であるJIS H 1051:2005において銅および銅合金中の銅定量方法として規格されている。この方法では、電解させた後の溶液中に銅が残存してしまうため電解残液中の銅を別の方法で測定する必要があり、その方法としてはオキザリルジヒドラジド吸光光度法や原子吸光光度法誘導結合プラズマ発光分析法が規定されている[38]。比色分析法では、定性分析として用いられる銅のアンミン錯体が呈する青色の発色の程度が銅濃度に比例することを利用して、目視[39]もしくは分光光度計を利用した分光光度法によって銅濃度を定量することができる[40]。銅を発色させる試薬は様々な種類のものが研究されており、2,9-ジメチル-4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリン(バソクプロイン)を用いる方法では溶液中の銅濃度2 μg/Lという検出限界が達成されている[33]

容量分析法もまた、銅の定量分析法として用いられる。このような方法としては、銅のアンミン錯体が青色でありシアノ錯体は無色であることを利用した錯滴定法や、酢酸酸性条件において銅がヨウ化カリウムと反応することで遊離するヨウ素をチオ硫酸ナトリウムで滴定する酸化還元滴定法などがある[41]。また、重量分析法で利用されるチオシアン酸銅(II)は水酸化ナトリウム溶液中で加熱すると水酸化銅(II)とチオシアン酸ナトリウムが生成されるため、このチオシアン酸ナトリウムを濃度既知の過マンガン酸カリウム溶液で酸化還元滴定をすることによっても銅を定量することができる[42]

溶液中に含まれる微量な銅の定量分析には、原子吸光光度法 (AAS) や誘導結合プラズマ発光分析法 (ICP-AES)などの機器分析が利用される[43]。試料中の銅濃度が低く検出できない場合や共存する元素によって分析結果に誤差が生じるような場合には、前処理としてジエチルジチオカルバミン酸ナトリウムを用いて銅錯体を形成させ、酢酸ブチルを有機層として溶媒抽出することで銅を分離、濃縮する操作が行われる[44]。AASでは通常アセチレン-空気炎を用いて324.8 nmの吸収波長で測定され[45]、試料の原子化に黒炭炉を用いた黒炭炉原子吸光分析を利用することで分析感度を向上させることができる[46]。ICP-AESでは324.754 nmの発光波長で測定され、夾雑元素によるスペクトル干渉を受けやすい[47]。また、蛍光X線元素分析法 (XRF)やイオン電極、ストリッピングボルタンメトリーなどによる定量分析も利用される[46]

歴史

銅器時代

銅は自然銅として自然中に存在しており、最初期の文明のいくつかにおいても知られ先史時代から使われてきた金属である。銅の使用には少なくとも1万年の歴史があり、紀元前9000年の中東で利用されはじめたと推測されている[48]。イラク北部で紀元前8700年と年代決定された銅のペンダントが出土しており、これは確認される最古の銅だと言われている[49][50]。金および隕鉄(ただし鉄の溶融は出来ていない)だけが、人類が銅より前に使用していたという証拠がある[51]。銅の冶金学の歴史は、1. 自然銅冷間加工、2. 焼きなまし、3. 製錬および4. インベストメント鋳造の順序に続いて発展したと考えられる。東南アナトリアにおいては、これら4つの冶金技術はおよそ紀元前7500年頃の新石器時代のはじめに若干重複して現れる[52]。農業が世界中のいくつかの地域(パキスタン中国およびアメリカ大陸を含む)でそれぞれ独立して発明されたのと同様に、銅の溶錬もいくつかの異なる地域で発明された。それはおそらく、紀元前2800年ごろの中国、西暦600年頃の中央アメリカ、および西暦9から10世紀頃の西アフリカでそれぞれ独立して発明された[53]インベストメント鋳造は紀元前4500から4000年頃に東南アジアで発明され[48]、また、放射性炭素年代測定によってイギリス、チェシャーアルダリー・エッジ英語版にある銅鉱山が紀元前2280年から紀元前1890年のものであると確かめられた[54]。紀元前3300年から紀元前3200年頃のものと見られるミイラアイスマンは、純度99.7%の純銅製の斧の頭とともに発見された。彼の髪に高純度のヒ素が見られたことから、彼が銅精錬に関わっていたのではないかと考えられている[55]ミシガンおよびウィスコンシンオールドカッパー文化英語版(古代北米におけるネイティブ・アメリカンの社会。銅製の武器や道具を広く利用していた。)における銅の生産は紀元前6000年から紀元前3000年の間の年代を示している[56][57]。これらのような銅と関わった経験が他の金属の利用の発展の助けとなり、特に、銅の溶錬から鉄の溶錬(塊鉄炉英語版)の発見に至った[55]

青銅器時代

銅とスズとの合金である青銅の製造は銅の溶錬法の発見からおよそ4000年後にはじめて行われ、その2000年後には自然銅の一般的な用途となった。シュメールの都市から発見された青銅製品や、エジプトの都市から発見された銅および青銅製品は紀元前3000年頃のものと見られている[58]青銅器時代は東南ヨーロッパで紀元前3700年から紀元前3300年頃に始まり、北ヨーロッパでは紀元前2500年頃から始まった。青銅器はまたエジプト中国王朝)などでも使われるようになり、世界各地で青銅器文明が花開いた。それは鉄器時代の始まり(中東では紀元前2000年から紀元前1000年頃、北ヨーロッパでは紀元前600年頃)によって終了した。新石器時代から青銅器時代への移行期は、石器とともに銅器が使われ始めた時代であることから以前は銅石器時代と呼ばれていた。この用語は、世界の一部の地域では新石器時代と銅石器時代の境界が重なっているために徐々に使われなくなっていった。銅と亜鉛の合金である真鍮の起源はずっと新しい。それはギリシャ人には知られていたが、ローマ帝国期の青銅の不足を補う重要な合金となった[58]

古代および中世

錬金術において銅のシンボル(恐らくは枠にはめた鏡)はまた女神および金星のシンボルでもある。

ギリシャでは、銅はカルコス(χαλκός、chalkos)として知られていた。それはギリシャ人、ローマ人および他の民族にとって重要な資源であった。ローマ時代にはキュプリウム・アエス(aes Cyprium、キプロス島の銅)として知られており、アエス (aes)は多くの銅が採掘されたキプロス島からの銅合金および銅鉱石を示す一般的なラテン語の用語である。キュプリウム・アエスというフレーズはクプルム (cuprum)と一般化され、そこから英語で銅を示すカッパー (copper)となった。銅の光沢の美しさや、古代には鏡の生産に銅が用いられていたこと、および女神を崇拝していたキプロスとの関係から、女神であるアプロディーテーおよびウェヌス神話錬金術において銅の象徴とされた。古代に知られていた7つの惑星は古代に知られていた7つの金属と関連付けられ、金星は銅に帰されていた[59]

イギリスでの真鍮の初めての使用は紀元前3から2世紀頃に起こった。北アメリカでの銅鉱山はネイティブアメリカンによって周辺部の採掘から始まった。自然銅は800年から1600年までの間に、原始的な石器によってアイル・ロイヤル英語版から採掘されていたことが知られている[60]。銅の冶金学は南アメリカ、特に1000年頃のペルーにおいてで盛んであった。アメリカ大陸における銅の利用の発展は他の大陸よりも非常に遅く進行した。15世紀から銅の埋葬品が見られるようになったが、金属の商業生産は20世紀前半まで始まらなかった。

銅の文化的な役割は、特に流通において重要だった(銅貨)。紀元前6世紀から紀元前3世紀までを通して、ローマでは銅の塊をお金として利用していた。初めは銅自体が価値を持っていたが、徐々に銅の形状と見た目が重要視されるようになっていった。ガイウス・ユリウス・カエサルは真鍮製のコインを作り、一方でアウグストゥスのコインは銅-鉛-スズ合金から作られた。当時の銅の年間生産量は15,000トンと推定されており、ローマの銅採掘および溶錬活動(ローマにおける冶金英語版)は産業革命の時まで凌駕されない規模に達していた。最も熱心に採掘された属州ヒスパニア、キプロスおよび中央ヨーロッパであった[61][62]。現代の日本の硬貨においても、5円硬貨黄銅10円硬貨が青銅、50円硬貨100円硬貨、旧500円硬貨白銅、新500円玉がニッケル黄銅という銅の合金が用いられている。

日本では弥生時代より銅鐸銅剣銅鏡などの青銅器が鋳造されていたが、その原材料は大陸からの輸入品であった。国産の銅は698年に産出したものが始まりとされる(スズは700年)。

エルサレム神殿の門は色揚げ英語版によって作られたコリント青銅英語版が使われた。それは錬金術が始まったと考えられるアレクサンドリアで一般的なものであった[63]。古代インドにおいて銅は、全体的な医療であるアーユルヴェーダにおいて外科用器具および他の医療用器具のために用いられた。紀元前2400年の古代エジプト人は傷や飲料水の殺菌のために銅を利用し、後には頭痛、火傷、かゆみにも用いられるようになった。はんだ付けされた銅製のシリンダーを持つバグダッド電池ガルバニ電池に類似している。年代は紀元前248年から西暦226年にさかのぼり、これが初めての電池であるように人々に考えられているがこの主張は実証されていない[64]

近現代

スウェーデンファールンにある大銅山英語版は10世紀から1992年まで操業された銅鉱山である。大銅山は17世紀のヨーロッパの銅需要の2/3を満たし、その期間にスウェーデンが行っていた戦争において戦費の大きな助けとなった[65]。それは国の金庫と呼ばれ、スウェーデンは銅に裏打ちされた通貨を有していた(スウェーデンにおける銅貨の歴史英語版[66]。また同時代の主要な銅産出国としては他に、17世紀に発見された足尾銅山別子銅山などによって銅生産が活発になっていた日本が挙げられる[67][68]。1680年代中頃には50の銅山から年間およそ5400トンの銅が産出され[69]、ピーク時の1697年における年間およそ6000トンという産出量は当時世界一であったと推測されている[67]。生産された銅のおよそ1/2から2/3は長崎から海外へと輸出されており当時の日本にとって重要な輸出品目であったが、その後日本の銅生産量は減少の一途をたどり18世紀中旬には産業革命を迎えたイギリスに抜かれて二位となった[68][70]。明治に入ると新規産業技術の導入や機械化などによって日本の銅生産は持ち直したが[71]、チリやアメリカ、アフリカの大規模鉱山の開発が始まるとそちらが世界の主流となっていった[72]。日本の銅山はその後、公害問題や採算性の悪化により1970年代頃から閉山が相次ぎ、1994年に日本最後の銅鉱山が閉山した[73]

近現代における銅生産量の増加は、銅精錬の際の副産物である亜硫酸ガスの大量放出にもつながり、例えば16-17世紀にはスウェーデンの大銅山において亜硫酸ガスの排出による影響で周辺森林の樹木が枯死し、全滅するという大規模公害が長期間に渡って続いていたことが記録されている[74]。このような亜硫酸ガスによる公害は世界中の銅山で発生していたものと推測されている[74]。このような状況は産業革命以降加速し、イギリスのコーニッシュ銅山では「もし悪魔がここを通りかかったら我が家に帰ったと、錯覚するだろう[75]」と言われるほどの深刻な公害が引き起こされ[76]、主要な銅産出国であった日本においても明治以降の近代化に伴い足尾鉱毒事件などが起こっている[77]

銅の利用は通貨に限られたものではなく、芸術においても利用されていた。それはルネサンス期の彫刻家や、ダゲレオタイプとして知られる写真技術、自由の女神像 (ニューヨーク)などで用いられた。船体への銅めっき英語版および銅包板英語版の利用は広範囲におよび、クリストファー・コロンブスの船はこれを備えた最初期のものの1つであった[78]。1876年、ノルドドイチェ・アフィネリー英語版社はハンブルクで最初の現代的な電気めっき工場による生産を始めた[79]。1830年、ドイツの科学者であるゴットフリート・オサン英語版が金属の原子量を測定していた際に粉末冶金が発明された。その前後に、スズのような銅合金の構成元素の量と種類によってベル・トーンに影響を及ぼすことが発見された。自溶炉英語版フィンランドオウトクンプ英語版社によって開発され、1949年にハルハヴァルタ英語版ではじめて用いられた。自溶炉はエネルギー効率が良く、世界の主要な銅生産の50 %を占めている[80]

1967年、石油における石油輸出国機構 (OPEC)と類似した役目を担うことを目的としてチリペルーザイールザンビアによって銅輸出国政府間協議会が設立された。しかしながら、当時世界2位の銅生産国であるアメリカがメンバーに加わらなかったためOPECのような影響力を持つことができずに1988年に解散した[81]

生産

2009年現在、世界における銅の全生産量のうち50-60 %が斑岩銅鉱床英語版より産出されている。斑岩銅鉱床からは銅の他にモリブデンロジウムなどが併産される。斑岩銅鉱床はプレートの沈み込みに関連して形成されるため、南米のアンデス山脈や東南アジアのフィリピンインドネシア周辺などプレートの周辺部に偏在している。斑岩銅鉱床から産出される鉱石の銅含有量はおよそ0.2-1.0 %ほどである。斑岩銅鉱床から採掘される銅鉱山の例として、チリチュキカマタ鉱山やアメリカ合衆国ユタ州ビンガムキャニオン鉱山英語版などが挙げられる。斑岩銅鉱床に次いで産出量が多いのは堆積鉱染型鉱床で、銅の全生産量の20%を占める。堆積鉱染型の銅鉱床からはが併産され、中央アフリカのものではコバルトも併産される。堆積鉱染型鉱床は岩石の風化および堆積によって形成される堆積岩によるものであるため大陸部に偏在する。このタイプの鉱床としては、中央アフリカのザンビアからコンゴ民主共和国にかけて伸びるカッパーベルトが最大のものであり、他にポーランドのルビン鉱山などがある[82]。その他にも、熱水鉱床の一種である銅スカルン鉱床や火山性塊状硫化物鉱床、海底噴気堆積鉱床など様々な種類の銅鉱床が知られている[83]。これらの銅鉱山では、主に露天掘りによる採掘が行われている。他の方法として、採掘抗を掘り進める坑内採鉱や、希硫酸を鉱床に注入して銅を溶解抽出する原位置抽出法英語版も行われているが、坑内採鉱ではコストや安全性の問題が、原位置抽出法では採用可能な地質条件が限られているなどの問題があるため主流な方法とはなっていない[84]。世界の10大銅山のうちの5つはチリにあり(エスコンディーダ英語版コデルコ・ノルテチュキカマタ鉱山を含む)、コジャワシエル・テニエンテ)、ロス・ペランブレススペイン語版)、2つがインドネシア(グラスベルグ鉱山バツビジャウ鉱山英語版)、1つがアメリカ(モレンシ鉱山、アリゾナ州モレンシ)、ロシア(タイミル半島)およびペルー(アンタミナスペイン語版)に存在する[85]。かつて日本は日本三大銅山とされる足尾銅山別子銅山日立銅山等、多くの鉱山をかかえた輸出国であったが、現在は全て廃鉱となり100 %輸入に頼っている状態である。

製錬

銅鉱石中の銅濃度は平均して0.6 %ほどでしかなく、商業利用される鉱石の大部分は硫化物(特に黄銅鉱 CuFeS2、少ない範囲では輝銅鉱 Cu2S)である[86]。これらの鉱石は粉砕され、泡沫浮選英語版もしくはバイオリーチング英語版によって10から15 %程度にまで銅濃度が高められる[87]。こうして銅が濃縮された鉱石に燃料としてのコークスのほか融剤として石灰石ケイ砂を加えて溶錬炉で溶融させることで、黄銅鉱中の鉄の大部分はスラグとして除去される。この方法は鉄の硫化物が銅の硫化物よりも酸化されやすい性質を利用しており、銅よりも先に鉄がケイ砂と反応してケイ酸スラグを形成し、低比重のケイ酸スラグが溶融原料上に浮上してくることで鉄が分離される。また、ケイ砂と石灰石からケイ酸カルシウムが生成し、これが融剤として銅の融点を下げる。

その結果得られた硫化銅から成る銅鈹(マット英語版)を空気酸化しながら焙焼することで、銅鈹中の硫化物は酸化物へと変換され[86]、硫黄は酸化除去される。

得られた酸化第一銅は2000 °Cを越える高温で加熱されることで還元され粗銅(銅含有率は約98 %)となる。

サドバリー鉱山で用いられているマット法では、硫化物の半分だけを酸化物とした後、酸化銅を酸素源として硫化銅と反応させることで硫黄を除去する方法が用いられている。このようにして得られた粗銅は電解精錬によって精製され、副生する陽極泥からは金や白金が回収される。この工程は銅の還元されやすさが利用され、このように電解精錬によって得られた銅は電気銅とも呼ばれる。

そこからさらに不純物を除いて純銅を生産するための方法としては、電気銅をシャフト炉で溶解製錬を行う(タフピッチ銅)、リンなどの脱酸剤を加えて残留酸素を除去する(脱酸銅)、高真空中で溶解させることで酸素を除去する(無酸素銅)などの方法が挙げられる[88]

生産量

2005年の銅の生産量は世界全体で1501万トンであった[89]。その内訳はチリが35 %と大半を占め[89]、以下アメリカ合衆国7.5 %、インドネシア7.1 %、ペルー6.7 %、オーストラリア6.1 %、中華人民共和国5.0 %、ロシア4.6 %と続く。2011年の生産量は1610万トンとなり、チリが542万トンと世界生産量の1/3以上を占めており、それにペルー、中華人民共和国が続いている[90] 。2005年の製錬銅の生産量は世界全体で1658万トンであり、そのうち38 %は中華人民共和国および日本を中心とするアジア諸国が占めていた[91]

2011年 銅生産量
順位 生産量(2011年)
(1000トン/年)
1 チリ 5,420
2 ペルー 1,220
3 中華人民共和国 1,190
4 アメリカ合衆国 1,120
5 オーストラリア 940
6 ザンビア 715
7 ロシア 710
8 インドネシア 625
9 カナダ 550
10 コンゴ民主共和国 440
11 ポーランド 425
12 メキシコ 365
13 カザフスタン 360
出典: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2012[90]

埋蔵量

銅は少なくとも一万年前から人類によって利用されてきたが、これまでに採掘、製錬された全ての銅の95 %以上は1900年以降に抽出されたものである。アメリカ地質調査所の2005年版Mineral Commodity Summariesを元にした東北経済産業局の報告書によれば、地球上の銅の確認埋蔵量はおよそ9億4000万トン、可産鉱量はおよそ4億7000万トンである[92]。また、2011年版Mineral Commodity Summariesでは可産鉱量は6億9000万トンに増加しており、国別ではチリの1億9000万トンが最も多く全体の28 %を占めており、2位のペルーが9000万トン(13 %)とそれに続いている[90] 。鉱業的に利用可能な銅の可産年数の様々な推定データは、銅生産量の成長率などの主な要素の仮定によって25年から60年の間で変動し[93]、2005年のデータを元に単純に可産鉱量を年間生産量で割り可産年数を算出すると32年となる[92]。そのため、銅は2040年頃に枯渇すると言われる事がある[94]

2011年 銅可産埋蔵量
順位 世界の銅埋蔵量(2011年)
(100万トン)
割合
1 チリ 190 28 %
2 ペルー 90 13 %
3 オーストラリア 86 12 %
4 メキシコ 38 6 %
5 アメリカ合衆国 35 5 %
6 中華人民共和国 30 4 %
7 ロシア 30 4 %
8 インドネシア 28 4 %
9 ポーランド 26 4 %
10 コンゴ民主共和国 20 3 %
11 ザンビア 20 3 %
12 カナダ 7 1 %
13 カザフスタン 7 1 %
出典: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2012[90]

貿易と消費

銅は鉄、アルミニウムに次いで世界で3番目に多く消費される金属であり[95] 、銅の世界貿易で年間およそ300億ドルが動く重要な貿易品目でもある[96]

銅取引はロンドン金属取引所英語版ニューヨーク・マーカンタイル取引所、上海金属取引所の3つの主要な市場があり、これらの市場で日々銅相場や先物価格が決定される[96]。銅の価格は歴史的に不安定であり[97]、銅のキログラム単価は1999年6月の1.32USドルから2006年5月の8.27USドルまでおよそ5倍に上昇した。2004年の銅価格の高騰は中華人民共和国をはじめとした新興国の需要の増加によるものであり[98]、電気インフラへのリスクが生じるような銅製品(特に銅ケーブル、電線)の盗難の波が世界中で引き起こされた[99][100][101][102] 。それは2007年2月に5.29USドルまで下落し、そして2007年4月に7.71USドルまで反発した[103]。2009年2月には、前年の高値から一転して世界需要の後退と物価の急な下落によって3.32USドルまで下落した[104]

2006年 銅消費量
順位 製錬銅の消費量
(1000トン/年)
1 欧州連合 4,320
2 中華人民共和国 3,670
3 アメリカ合衆国 2,130
4 日本 1,280
5 大韓民国 810
6 ロシア 680
7 台湾 640
8 インド 440
9 ブラジル 340
10 メキシコ 300
出典: World Copper Factbook 2007[85]

銅の主要な産出国では銅鉱石および製錬銅の両方を輸出している。主な輸入国は先進工業国であり、日本、中華人民共和国、インド、大韓民国およびドイツでは鉱石として、アメリカ、ドイツ、中華人民共和国、イタリア、台湾は製錬銅として輸入している[85]

リサイクル

リサイクルは主要な銅の資源となっている[105]。銅はアルミニウムのように、原料のままの状態であっても製品中に含まれている状態であっても関係なく、品質の損失なしに100 %リサイクルすることが可能である[106]。そのため銅製品に使われている銅がリサイクルされたものかどうかを判別するのは不可能であり、銅は古来からリサイクルされてきた素材の1つである[107]。銅をリサイクルする方法は大まかに言えば銅を抽出する方法と同じであるが必要な工程は抽出よりも少なく、高純度の銅スクラップは炉で溶融、還元された後ビレットおよびインゴットに鋳造され、低純度のスクラップは硫酸浴中で電解製錬される[108]。銅のリサイクルにはこのような製造工程の他にもリサイクル元となる原料の収集や分別といった作業が必要となるが、それでもリサイクルに必要となるエネルギー量は鉱石から銅を抽出、製錬する場合の25 %にすぎない[109]。大規模な銅のリサイクルの例としては、2002年に欧州連合加盟国のうち12か国が通貨をユーロに切り替えた際に旧通貨となった硬貨のリサイクルが挙げられる。この通貨切り替えによっておよそ147,496トンの銅が含まれた約260,000トンの硬貨が流通停止となり、これらの硬貨に含まれる銅は溶融させてリサイクルされ、新しい硬貨から様々な工業製品まで広い範囲で再利用された[109]

リサイクルの効率は、製品設計のような技術的要因や銅の経済的価値、持続可能な開発への社会意識の向上といった要因に依存し、また、法律も重要な要因である。現在、家電製品や電話、自動車などの銅を含有した製品における最終的なライフサイクルの責任ある管理を推進するために、140以上の国内もしくは国際的な法律、規制、政令およびガイドラインが定められている[85]電気・電子機器の廃棄に関する欧州議会及び理事会指令(2002/96/CE、RAEEもしくはWaste Electrical and Electronic EquipmentからWEEE指令)は、廃棄物の発生が少ない製品を生産する生産者に対するインセンティブによって産業廃棄物および一般ごみを義務的かつ大幅に削減することを含んだ、廃棄物最小化を推進する政策である[110]

2004年の銅需要のうち9 %はリサイクルされた銅によって賄われており、鉱石から銅を生産し、製錬する過程で生じた廃棄物からの銅の回収も「リサイクル」であるとするならば、リサイクルされた銅の割合は全世界で31 %、欧州に限れば41 %にも上る[107]国際資源パネル英語版Metal Stocks in Society reportによると、社会で使用中の銅を備蓄と捉えて算出した世界1人あたりの銅備蓄量は35-55キログラムである。これらの大部分は途上国(1人当たり30-40キログラム)よりもむしろ先進国(1人あたり140-300キログラム)に存在している。

銅鉱石

銅鉱石を構成する鉱石鉱物には、次のようなものがある。

用途

銅は古代から人類とのかかわりが深く、重要な金属として扱われていた。日本でも、銅塊が発見され朝廷に献上されたことを祝い、年号慶雲から和銅に改められた事例がある[111]。銅は、金属製品や貨幣の材料として多くの文化で使用された。現代でも様々な場で使用されており、鉄に次いで重要な金属材料といえる。銅の主要な用途として電線 (60 %)、屋根ふき材および配管 (20 %)、産業機械 (15 %)が挙げられる。銅の大部分は金属銅として利用されるが、より高硬度が求められる用途に際しては他の元素を加えて真鍮青銅のような合金が作られ、このように合金とされる銅は全体のおよそ5 %である[112] 。銅供給量のうちの少量は、栄養補助食品や農業における殺菌剤のための銅化合物の生産に用いられる[20][113]。銅の機械加工は可能であるが、通常複雑な部品を作るための良好な被削性能を得るには合金を用いる必要がある。

電子工学と関連デバイス

電力を大きな建物に分配する銅製のバスバー英語版

銅は工業をはじめあらゆる用途に広く用いられるが、特に電気器具配線電磁石のようなデバイス銅線英語版などの材料として用いられる。これは銅がに次いで電気抵抗が少なく電気伝導性に優れ、室温における伝導率が銀の94 %と遜色がない一方で、銀よりコストが格段に安いためである。またその優れた電気伝導性により、希少金属の価格高騰や伝導性の改善のために、集積回路プリント基板において金や銀、アルミニウム配線の代替としても銅が用いられる。しかしながらニッケルコバルトと比較しても他のプロセスへの汚染度が激しいため、同一のチャンバーやラインを使用することによる銅汚染が問題となる。また、銅装置に触れた器具や工具はもとより、エンジニアやオペレーターを介した汚染もある。そのため、半導体製造工程上は、銅が他のプロセスへの影響が出ないように隔離した状態で製造するため若干のコストがかかる。

銅は比較的高い熱伝導率を持つため熱放散能力に優れており、かつ加工性にも優れているためヒートシンク熱交換器のような廃熱・放熱部分にも銅が用いられる。真空管およびブラウン管電子レンジにおけるマグネトロンなどでマイクロ波を伝送するための導波管にも銅が用いられている[114]

銅は他の金属の電気伝導率をはかる国際軟銅線標準英語版(IACS)としても使われ、温度20 ℃、長さ1 m、断面積1 mm2の条件における電気抵抗が0.017241 オームとなる「万国標準軟銅 (IACS)」の伝導率が基準値 (100 %)とされる[115]

電気モーター

銅は他の金属材料と比較して優れた電気伝導性を有しているため、電動機の電気エネルギー効率を向上させる[116]。電動機および電動機の駆動システムによる電気消費は世界の全電気使用量の43-46 %、工業では69 %を占めているため、電動機のエネルギー効率は重要な問題である[117]コイル内で銅の質量と断面積を増大させることで発動機の電気エネルギー効率は向上する。エネルギー節約を主要な目的とする電動機設計の新技術である銅製回転子[118][119]は、NEMAによるプレミアム効率英語版規格を達成し、さらに上回る多目的誘導電動機の実現を可能にする[120]

建築および工業

イスラエルのレストランの古い銅製器具

銅はその防水性および防食性、外観の美しさために古代から多くの建物で屋根葺として用いられてきた。これらの建物の屋根に見られる緑色は長期の化学反応によるものである。

銅ははじめ酸化銅(II)に酸化された後、第一銅および第二銅の硫化物を経て最終的に緑青と呼ばれる炭酸銅(II)となり、この緑青は、酸化腐食に対する高い耐久性を有している[121]。この用途における銅はリンによって脱酸されたリン脱酸銅 (Cu-DHP)として供される[122]

銅は他の屋根材と比べると高価なため近年の日本では高級住宅や寺社建築などに限られる。尚、現在では酸性雨の影響もあり、「半永久的な」耐腐食性の建材というわけではない。

避雷針は、主な建築物が破壊される代わりに電流を地面へとそらすための方法として銅が用いられる[123]。銅は、優れたろう付け性能及びはんだ付け特性を有しており、溶接することができ、最良の結果はマグ溶接によって得られる[124]

生物付着防止

銅包板はフジツボイガイフナクイムシなど固着性の水生生物から船底を保護するための静生物性(微生物が成長、増殖するのを抑制する性質。バイオスタティック)物質として長く用いられてきた。初期には純銅が用いられていたが、その後マンツメタル英語版に代替された。銅は静生物性を有しているため、銅の表面上では微生物は生育することができない。同様に、銅合金は極限状態においても抗菌性英語版および生物付着英語版防止性を有しており[125]、また構造材としての強さと防腐性を持つ[126]という特性を海洋環境において示すため 、養殖業において重要な金属材料となった(養殖業における銅合金英語版)。

その他

銅は花火の着色料としても用いられる。これは銅の化合物が炎色反応を示すことを利用したもので、青色を得るのに用いられる。炎色反応は青緑色である。また、オリンピックをはじめ、様々な大会やコンクールなどで、金、銀に次ぐ3位の色として使われる。

銅は精子を殺す能力があることから子宮内避妊器具(IDU)に用いられ、その効果は卵管結紮英語版に匹敵する。

液体状態における銅化合物は木の防腐剤に用いられ、特に乾腐英語版による損傷を修復している間に構造の元の部分を取扱う際に利用される。亜鉛と共に銅のワイヤーはコケの成長を阻害するため、被導電性の屋根材量の上に置かれることがある。抗菌性の紡織線維を作るために銅が用いられる[127]。銅は細い導線を容易に作成できるため、繊維に織り込んで絨毯マットなどに使用されている。また、このような絨毯は銅の高い導電性により静電気の発生を抑制する効果も得られる。同様に銅イオンの持つ殺菌作用を利用した用途として、抗菌仕様の靴下や靴の中敷などにも利用され、陶磁器の釉薬ステンドグラス楽器などにも用いられる。

電気メッキにおいては、ニッケルのような他の金属をメッキする際の下地として銅が用いられる。

銅はと共に、博物館材料の保管試験であるオディ試験英語版と呼ばれる試験方法に用いられる3つの金属のうちの1つである。この試験において、銅は塩化物、酸化物および硫化物を検出するために用いられる。

銅は化合物または触媒としても用途が広く、代表的な銅の化合物としては塩化銅(II)酸化銅(II)硫酸銅(II)などがあり、各種触媒や、防腐剤殺虫剤顔料などに用いられている。

銅はまた装飾品としても見られ、民間療法では銅のブレスレットは関節炎を和らげるとされるが、その証明はされていない[128]。また、銅鉱石のうち孔雀石などはその外観の美しさから宝石としても利用される[129]

銅合金

純粋な銅は降伏強度が非常に低く (33 MPa)、軟らかい(モース硬度3、ビッカース硬さ50)といった機械的に弱い物理的性質を有しているため[130]、機械加工部品材料としては使用しにくい。このような銅の機械的な弱さとは対照的に、他の金属と合金化して銅合金とすることで非常に優れた機械的強さを示すようになるため、銅の欠点を補い利点を伸ばす銅合金としての用途も幅広い。主要な銅合金として青銅黄銅があり[131]ベリリウムカドミウムなど少量の元素を添加した高純度銅合金なども開発されている[132]。銅はまた、銀や金の合金、宝石業界で用いられるろう材の成分として最も重要なもののうちの1つでもあり、色調の補正や、硬度や融点の調節に利用される[133]

これらの多様な銅合金は一般的にISO 1190-1:1982もしくはそのISO規格に対応するローカル規格(例えばスペイン国家規格 UNE 37102:1984)によって分類され[134]、これらの規格における各合金の標準規格番号はUNS番号英語版が使用される[135]

黄銅

銅と亜鉛の合金は一般に黄銅とよばれる[136]。亜鉛の含有率を変化させることで連続的に引っ張り強さや硬さが増大する性質を有しており[136]、銅と亜鉛の比率によって7/3黄銅や6/4黄銅などとよばれそれぞれの性質に合わせて異なる用途に用いられる[137]金管楽器仏具などに使われる真鍮は黄銅の1つである。真鍮は錆びにくく、色が黄金色で美しいことから模造金装飾具などとしてもよく見かける金属である。

黄銅は海水などの塩類を多く含む溶液との接触によって亜鉛が溶出する脱亜鉛現象とよばれる腐食が起こる[138]。このような脱亜鉛現象を防ぐためには黄銅へのスズの添加が有効であり、6/4黄銅にスズを0.7から1.5 %ほど加えたネバール黄銅とよばれるスズ入り黄銅は特に海水に強いため船舶部品などに利用される[139][140]。スズ入り黄銅のように他の元素を微量に加えた黄銅を特殊黄銅とよび、鉛を加えて切削性を向上させた快削黄銅や、マンガンおよび微量のアルミニウム、、ニッケル、スズを加えて強度や耐食性、耐摩耗性を高めた高力黄銅(またはマンガン青銅とも)などがある[140]。快削黄銅では、鉛の環境負荷に配慮して鉛の代わりにビスマスセレンが用いられることもある[131]

青銅

青銅製の聖ダビデ像

古代から武器や通貨などとして用いられた青銅スズと銅の合金であり、現在でもブロンズ像など、彫刻の材料である。また、アルミニウム青銅などのように、高強度、高硬度、防錆性を有するスズ以外との銅合金も総称して青銅とよばれる[140][141]。青銅はスズの割合と温度によって多様な相を取り、それぞれ異なった性質を示す。例えば、スズの含有率が少ないものは加工性が良好であるが、スズの含有率が増加するとともに加工性が低下するため、スズ量の少ないもの (10 %以下) は加工用、多いものは鋳造用として利用される[140]

黄銅と同様に、他の元素を微量に加えた青銅を特殊青銅とよび、リンを加えて冷間加工性やばね性を向上させたリン青銅や、軸受けに用いられる鉛青銅、リンおよび鉛を加えて切削性を向上させた快削リン青銅、ケイ素を加えて耐酸性を向上させたケイ素青銅などがある[142][143]

銅に6から11 %のアルミニウムを加えた合金はスズを含んでいないもののアルミニウム青銅とよばれる[142]。アルミニウム青銅は機械的な強度が高く耐食、耐熱、耐摩耗性にも優れた合金であり、機械部品や船舶部品などに用いられる[142]。銅とニッケルの合金も同じくスズを含んでいないもののニッケル青銅とよばれる[144]。銅とニッケルはどのような混合比でも合金化するため、銅に10から30 %のニッケルを加えた白銅や、60 %のニッケルを加えたモネルといった幅広い組成比の合金が作られている[142][144]。白銅は高温での耐食性に優れているため復水器や化学工業用の部材として利用され[142]貨幣にも使われる[145]。モネルは銅、ニッケルの他に3 %ほどの鉄が含まれており、耐食性および耐熱性に優れている[146]。ニッケル含有量が45 %のニッケル青銅はコンスタンタンとよばれ、標準抵抗線や熱電対に利用される[147]

洋白

銅、ニッケルおよび亜鉛の合金は洋白もしくは洋銀とよばれ、その組成は銅が50から70 %、ニッケルおよび亜鉛がそれぞれ13から25 %である[148]。洋白はその白銀色の外観から銀の代用として食器などに利用され、良好なばね特性を有しているためばね材やバイメタルにも用いられる[149][150]。また、洋白に1から2 %のタングステンを加えた白色の合金はプラチノイドとよばれ、電気抵抗線に用いられる[151][152]

その他の銅合金

主な工業用の合金として、高純度銅合金純銅と呼ばれる極めて高い純度の銅にごくわずかな添加物を加えた合金がある。代表的な高純度銅合金にはカドミウム銅クロム銅テルル銅ベリリウム銅などがあり、工業的には機械工業を初めとした分野で銀含有銅ヒ素銅快削銅などが利用される。

また、銅に金、銀を加えた合金である赤銅は工芸材料として用いられる[145]

生体内での働きと毒性

銅は微生物においてはそうでないが、動植物においては重要な微量元素である。銅タンパク質は生体内における電子伝達や酸素の輸送、Cu(I)とCu(II)の簡単な相互変換を利用したプロセスといった多様な役割を有している[153]。銅の生物学的役割は地球大気における酸素の出現とともに始まった[154]。銅の役割としては、ヘモグロビンを合成するために不可欠である元素であることが知られているが、ヘモグロビンそのものには銅は存在しない。銅が活性中心である酸素結合タンパク質であるヘモシアニンは哺乳類におけるヘモグロビンに相当し、ほとんどの軟体動物と、カブトガニのような多くの節足動物において酸素輸送の役目を担う[155]。ヘモシアニンは酸素と結合して青色を呈するためこれらの生物の血は青色をしており、酸素輸送をヘモグロビンに頼る生物のような赤い血は見られない。構造的にヘモシアニンはラッカーゼおよびモノフェノールモノオキシゲナーゼと関係している。これらのタンパク質では、ヘモシアニンが酸素と可逆的な結合を形成する代わりに、ラッカーの形成における役割のように基質を酸化する[153]

銅はまた、酸素の処理に関わる他のタンパク質の活性中心でもある。酸素を使う細胞呼吸に必要なシトクロムcオキシダーゼミトコンドリアにおける呼吸鎖に関連しており、酸素の還元のために銅と鉄が協働する。コラーゲン合成に必須なモノアミンオキシダーゼリジルオキシダーゼの活性中心も銅であり、さらにスーパーオキシドアニオンを酸素と過酸化水素不均化することによって分解して無毒化するスーパーオキシドディスムターゼの活性中心も銅でもある。

青色銅タンパク質のようないくつかの銅タンパク質は直接基質とは反応しないためそれらは酵素ではない。それらのタンパク質は、電子移動反応とよばれるプロセスによって電子を中継する[153]

摂取および循環

人体には体重1 kgあたりおよそ1.4から2.1 mgの銅が含まれている[156]。言い換えれば、通常の健康な大人における銅の推奨所要量 (DRA)は一日当たり0.97 mgおよび3.0 mgと見積もられる[157]。銅は腸で吸収され、その後肝臓に輸送されてアルブミンと結合する[158]。肝臓で処理された後の銅は第二段階として他の組織に分散される。ここの銅輸送プロセスでは、大多数の銅を血液中に輸送するセルロプラスミンが関与している。セルロプラスミンはまた、中に排出される銅を運搬し、特に銅源として効率よく吸収される[159]。一日あたりおよそ1 mgの銅が食品から摂取および排出されるのに対して、体内では通常一日あたりおよそ5 mgの銅が肝臓から運び出されて腸で再吸収される腸肝循環によって循環しており、必要であれば胆汁を通じて過剰な銅を体外へと排出できる[160] [161]

銅による障害

膜輸送体が鉄を細胞に取り込むためには銅による還元が必要であるため銅の欠乏によって鉄の吸収量が低下し、貧血のような症状や好中球減少英語版、骨の異常、低色素沈着成長障害、感染症の発病率増加、骨粗鬆症甲状腺機能亢進症、ブドウ糖とコレステロールの代謝異常などがもたらされる。しかし、銅は要求量がそれほど多くなく、食品中に豊富に存在するためそのようなことはまれである。ただし、特に反芻動物は銅に対して敏感な性質を持つため、家畜などにおいては銅の不足により神経障害や貧血、下痢などが発生することがある。これは飼料に銅を含んだミネラル分を添加することで改善される。また、亜鉛の過剰摂取は小腸細胞において金属結合性タンパク質であるメタロチオネインが誘導され、銅がこのタンパク質にトラップされる結果、銅の摂取が阻害される。例えば、ウサギの健康な成長の為に必要な最低限の銅摂取量は、少なくともエサ中に3 ppmは必要であることが報告されている[162]

NFPA 704
0
2
0
金属銅に対するファイア・ダイアモンド表示

ヒトにおいては、体内の銅の吸収と排出を管理する銅の輸送システムのために銅の過剰症は通常起こらない。しかしながら、銅の輸送タンパク質における常染色体の劣性突然変異によってこの輸送システムが働かなくなるため、このような欠陥遺伝子対を遺伝した人において肝硬変や銅の蓄積を伴うウィルソン病が発症することがある[156]。また、グラム単位の様々な銅塩は人体に対して深刻な毒性を示すため自殺目的に用いられ、その機序はおそらく酸化還元サイクルおよび、DNAに損傷を与える活性酸素種の生成によると考えられている[163]。銅換算で体重1 kgあたり30 mgに相当する量の銅塩は動物に対して毒性を示すように[164]、多くの動物にとって慢性的に過剰な銅の摂取は毒である。反芻動物では銅の過多により肝硬変や発育不全、黄疸、などが起こりうる。例えば、ウサギのエサ中の銅濃度が100 ppm、200 ppm、500 ppmとより高濃度になると、飼料要求率英語版や成長率、枝肉の歩留まりに有意な影響がある可能性が示唆されている[165]無脊椎動物の多くは過剰供給となって代謝異常を起こす閾値が脊椎動物よりも低い。例えば水槽内で海産魚を飼育するときに魚病薬として硫酸銅の水溶液を少量飼育水に添加することがあるが、この処置をいったん行った水槽は、飼育水中に微量の銅イオンが溶け出すため、もはや海産無脊椎動物の飼育には不適当といわれている。

著しい銅の欠乏は血漿もしくは血清銅濃度の低下(セルロプラスミン濃度の低下)および、赤血球スーパーオキシドディスムターゼ濃度の低下の検査によって発見することができるが、これらの検査は低濃度の銅に対する感度が高くない。「白血球および血小板のシトクロムcオキシダーゼ活性」は欠乏のもう一つの要因として提示されたが、その結果は反復試験によって確かめられなかった[166]

植物における銅

植物における銅の役割としては、生体内における数種類の酸化還元反応にかかわる酵素を活性化する働きや、光合成に必要なクロロフィルに銅が結合しており、クロロフィルの合成に銅が不可欠であるということが分かっている。しかし、クロロフィルの合成段階において銅がどのような役割を担っているのかなど詳しいことについてはまだわかっていない。銅の欠乏によって黄白化、光合成能力の低下、種子の形成異常あるいは枯死などが起こる。銅の過剰供給もまた植物に対して毒性を示し、そのような環境下では銅イオン耐性の強い特殊な植物が繁茂する。例えば、寺社の銅屋根を伝った水が滴るような場所には銅イオン耐性の強いホンモンジゴケが優占することがよく知られている。下等植物の生育や増殖に少量の銅が不可欠であることが知られている。

抗菌性

多くの抗菌効果の研究において、A型インフルエンザウイルスアデノウイルス菌類だけでなく広範囲に渡る細菌を不活化するための銅の有効性について10年以上研究されてきた[167]。研究の結果、建物内の給水管に使用した場合、表面に生成される酸化膜や塩素化合物の影響により短期間に不活化能力が低下する現象の他、残留塩素の低減作用が明らかとなっており、実用上の課題として認識されている[168]

銅合金の表面には広範囲の微生物を不活化する固有の能力があり、例えば腸管出血性大腸菌O157:H7メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)、ブドウ球菌クロストリジウム・ディフィシル、A型インフルエンザウイルス、アデノウイルスなどを不活化する[169][167]。約355の銅合金において、定期的に洗浄していれば2時間以内に病原菌の99.9 %以上が不活化されると証明された[170]アメリカ合衆国環境保護庁 (EPA)は「公的医療による抗菌性材料」としてこれらの銅合金の登録を承認し[170]、登録された抗菌性銅合金で製造された製品の明確な公衆衛生効果の主張を合法的に行うことが許可された。さらにEPAは、横木、手摺蛇口ドアノブ、洗面所ハードウェア、キーボード (コンピュータ)スポーツクラブの器具など、抗菌性銅から作られた抗菌性銅製品の長い一覧を承認した(全品目はen:Antimicrobial copper-alloy touch surfaces#Approved products参照)。銅製のドアノブは病院で院内感染を防ぐために用いられ、レジオネラ症は配管システムに銅管を用いることで抑制することができる[171]。抗菌性銅合金製品はイギリス、アイルランド、日本、韓国、フランス、デンマークおよびブラジルにおいて医療施設に用いられており、また、サンティアゴの地下鉄輸送システムにおいては銅-亜鉛合金製の手摺が2011年から2014年の間に約30の駅に取り付けられることになっている[172][173][174]

脚注

[ヘルプ]
  1. ^ 桜井弘「元素111の新知識」(講談社ブルーバックス)160ページ
  2. ^ weblio - 銀座長州屋・刀剣用語解説集 「素銅(すあか)」 「山銅(やまがね)」には様々な不純物が異なった割合で含まれているため、煮色仕上げで茶系・青黒系・温黒系など様々な発色が可能な為、「素赤(すあか)」が得られるようになってからも工芸材料として使われ続けた。
  3. ^ 康煕字典 - 金 : 金者五色,黃金、白銀、赤銅、靑鉛、黑鐵。
  4. ^ a b c George L. Trigg; Edmund H. Immergut (1 November 1992). Encyclopedia of applied physics. 4: Combustion to Diamagnetism. VCH Publishers. pp. 267–272. ISBN 978-3-527-28126-8. 
  5. ^ Smith, William F. and Hashemi, Javad (2003). Foundations of Materials Science and Engineering. McGraw-Hill Professional. p. 223. ISBN 0-07-292194-3. 
  6. ^ 各種物質の性質 金属(固体)”. サンワ・エンタープライズ. 2012年4月7日閲覧。
  7. ^ Hammond, C. R. (2004). The Elements, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition. CRC press. ISBN 0-8493-0485-7. 
  8. ^ Resistance Welding Manufacturing Alliance (2003). Resistance Welding Manual (4th ed.). Resistance Welding Manufacturing Alliance. pp. 18–12. ISBN 0-9624382-0-0. 
  9. ^ Galvanic Corrosion”. Corrosion Doctors. 2011年4月29日閲覧。
  10. ^ Chambers, William; Chambers, Robert (1884). Chambers's Information for the People. L (5th ed.). W. & R. Chambers. p. 312. ISBN 0-665-46912-8. http://books.google.com/?id=eGIMAAAAYAAJ. 
  11. ^ a b c Holleman, A. F.; Wiberg, N. (2001). Inorganic Chemistry. San Diego: Academic Press. ISBN 978-0-12-352651-9. 
  12. ^ Copper.org: Education: Statue of Liberty: Reclothing the First Lady of Metals – Repair Concerns”. Copper.org. 2011年4月11日閲覧。
  13. ^ a b F.A. コットン, G. ウィルキンソン著, 中原 勝儼訳 『コットン・ウィルキンソン無機化学』 培風館、1987年
  14. ^ Rickett, B. I.; Payer, J. H. (1995). “Composition of Copper Tarnish Products Formed in Moist Air with Trace Levels of Pollutant Gas: Hydrogen Sulfide and Sulfur Dioxide/Hydrogen Sulfide”. Journal of the Electrochemical Society 142 (11): 3723–3728. doi:10.1149/1.2048404. 
  15. ^ Richardson, Wayne (1997). Handbook of copper compounds and applications. New York: Marcel Dekker. ISBN 978-0-585-36449-0. OCLC 47009854. 
  16. ^ 西川精一 『新版金属工学入門』 アグネ技術センター、2001年
  17. ^ a b Audi, G (2003). “Nubase2003 Evaluation of Nuclear and Decay Properties”. Nuclear Physics A (Atomic Mass Data Center) 729: 3. Bibcode 2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. 
  18. ^ Interactive Chart of Nuclides”. National Nuclear Data Center. 2011年4月8日閲覧。
  19. ^ Okazawa, Hidehiko et al. (1994). “Clinical Application and Quantitative Evaluation of Generator-Produced Copper-62-PTSM as a Brain Perfusion Tracer for PET” (PDF). Journal of Nuclear Medicine 35 (12): 1910–1915. PMID 7989968. http://jnm.snmjournals.org/cgi/reprint/35/12/1910.pdf. 
  20. ^ a b Wiley-Vch, (2007-04-02). “Nonsystematic (Contact) Fungicides”. Ullmann's Agrochemicals. p. 623. ISBN 978-3-527-31604-5. http://books.google.com/books?id=cItuoO9zSjkC&pg=PA623. 
  21. ^ Ralph L. Shriner, Christine K. F. Hermann, Terence C. Morrill, David Y. Curtin, Reynold C. Fuson "The Systematic Identification of Organic Compounds" 8th edition, J. Wiley, Hoboken. ISBN 0-471-21503-1
  22. ^ Kay Saalwächter, Walther Burchard, Peter Klüfers, G. Kettenbach, and Peter Mayer, Dieter Klemm, Saran Dugarmaa "Cellulose Solutions in Water Containing Metal Complexes" Macromolecules 2000, 33, 4094–4107. doi:10.1021/ma991893m
  23. ^ "Modern Organocopper Chemistry" Norbert Krause, Ed., Wiley-VCH, Weinheim, 2002. ISBN 978-3-527-29773-3.
  24. ^ Berná, José; Goldup, Stephen; Lee, Ai-Lan; Leigh, David; Symes, Mark; Teobaldi, Gilberto; Zerbetto, Fransesco (May 26, 2008). “Cadiot–Chodkiewicz Active Template Synthesis of Rotaxanes and Switchable Molecular Shuttles with Weak Intercomponent Interactions”. Angewandte Chemie 120 (23): 4464–4468. doi:10.1002/ange.200800891. 
  25. ^ Rafael Chinchilla and Carmen Nájera (2007). “The Sonogashira Reaction: A Booming Methodology in Synthetic Organic Chemistry”. Chemical Reviews 107 (3): 874–922. doi:10.1021/cr050992x. PMID 17305399. 
  26. ^ “An Addition of an Ethylcopper Complex to 1-Octyne: (E)-5-Ethyl-1,4-Undecadiene” (PDF). Organic Syntheses 64: 1. (1986). http://www.orgsyn.org/orgsyn/pdfs/CV7P0236.pdf. 
  27. ^ Sadako Imai et al. (1998). “63Cu NMR Study of Copper(I) Carbonyl Complexes with Various Hydrotris(pyrazolyl)borates: Correlation between 63Cu Chemical Shifts and CO Stretching Vibrations”. Inorg. Chem. 37 (12): 3066–3070. doi:10.1021/ic970138r. 
  28. ^ Lewis, E. A.; Tolman, W. B. (2004). “Reactivity of Dioxygen-Copper Systems”. Chemical Reviews 104 (2): 1047–1076. doi:10.1021/cr020633r. PMID 14871149. 
  29. ^ McDonald, M. R.; Fredericks, F. C.; Margerum, D. W. (1997). “Characterization of Copper(III)-Tetrapeptide Complexes with Histidine as the Third Residue”. Inorganic Chemistry 36 (14): 3119–3124. doi:10.1021/ic9608713. PMID 11669966. 
  30. ^ a b 萩中淳 『分析科学』 化学同人〈ベーシック薬学教科書シリーズ〉、2007年、112-114頁。ISBN 4759812520
  31. ^ シャルロー (1974) 381頁。
  32. ^ シャルロー (1974) 375頁。
  33. ^ a b Environmental Health Criteria (1998) 2.3.2.1 Gravimetric and colorimetric methods
  34. ^ 加藤 (1932) 188-191頁。
  35. ^ 加藤 (1932) 188-189頁。
  36. ^ 加藤 (1932) 190-191頁。
  37. ^ 加藤 (1932) 195-198頁。
  38. ^ 日本工業規格 JIS H 1051:2005 付属書2 JISと対応する国際規格との対比
  39. ^ 加藤 (1932) 198-199頁。
  40. ^ 比色分析(分光光度分析)”. 東海大学工学部応用化学科. p. 4. 2012年7月18日閲覧。
  41. ^ 加藤 (1932) 191-194頁。
  42. ^ 加藤 (1932) 190、195頁。
  43. ^ 国立環境研究所 (2001) 93、95頁。
  44. ^ 国立環境研究所 (2001) 73、93頁。
  45. ^ 国立環境研究所 (2001) 93頁。
  46. ^ a b 国際環境クライテリア (2002) 1頁。
  47. ^ 国立環境研究所 (2001) 94頁。
  48. ^ a b CSA – Discovery Guides, A Brief History of Copper”. Csa.com. 2008年9月12日閲覧。
  49. ^ 桜井弘「元素111の新知識」(講談社ブルーバックス)159ページ
  50. ^ Rayner W. Hesse (2007). Jewelrymaking through History: an Encyclopedia. Greenwood Publishing Group. p. 56. ISBN 0-313-33507-9. 
  51. ^ Copper”. Elements.vanderkrogt.net. 2008年9月12日閲覧。
  52. ^ Renfrew, Colin (1990). Before civilization: the radiocarbon revolution and prehistoric Europe. Penguin. ISBN 978-0-14-013642-5. http://books.google.com/books?id=jJhHPgAACAAJ 2011年12月21日閲覧。. 
  53. ^ Cowen, R.. “Essays on Geology, History, and People, Chapter 3: "Fire and Metals: Copper”. http://www.geology.ucdavis.edu/~cowen/~GEL115/115CH3.html 2009年7月7日閲覧。 
  54. ^ Timberlake, S. and Prag A.J.N.W. (2005). The Archaeology of Alderley Edge: Survey, excavation and experiment in an ancient mining landscape. Oxford: John and Erica Hedges Ltd.. p. 396. 
  55. ^ a b CSA – Discovery Guides, A Brief History of Copper”. CSA Discovery Guides. 2011年4月29日閲覧。
  56. ^ Pleger, Thomas C. "A Brief Introduction to the Old Copper Complex of the Western Great Lakes: 4000–1000 BC", Proceedings of the Twenty-seventh Annual Meeting of the Forest History Association of Wisconsin, Oconto, Wisconsin, October 5, 2002, pp. 10–18.
  57. ^ Emerson, Thomas E. and McElrath, Dale L. Archaic Societies: Diversity and Complexity Across the Midcontinent, SUNY Press, 2009 ISBN 1-4384-2701-8.
  58. ^ a b McNeil, Ian (2002). Encyclopaedia of the History of Technology. London ; New York: Routledge. pp. 13, 48–66. ISBN 0-203-19211-7. 
  59. ^ Rickard, T. A. (1932). “The Nomenclature of Copper and its Alloys”. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 62) 62: 281. doi:10.2307/2843960. JSTOR 2843960. 
  60. ^ Martin, Susan R. (1995). “The State of Our Knowledge About Ancient Copper Mining in Michigan”. The Michigan Archaeologist 41 (2–3): 119. http://www.ramtops.co.uk/copper.html. 
  61. ^ Hong, S.; Candelone, J.-P.; Patterson, C. C.; Boutron, C. F. (1996). “History of Ancient Copper Smelting Pollution During Roman and Medieval Times Recorded in Greenland Ice”. Science 272 (5259): 246–249 (247f.). Bibcode 1996Sci...272..246H. doi:10.1126/science.272.5259.246. 
  62. ^ de Callataÿ, François (2005). “The Graeco-Roman Economy in the Super Long-Run: Lead, Copper, and Shipwrecks”. Journal of Roman Archaeology 18: 361–372 (366–369). 
  63. ^ Jacobson, D. M.; Warman, John M.; Barentsen, Helma M.; van Dijk, Marinus; Zuilhof, Han; Sudhölter, Ernst J. R. (2000). “Corinthian Bronze and the Gold of the Alchemists”. Macromolecules 33 (2): 60. Bibcode 2000MaMol..33...60S. doi:10.1021/ma9904870. http://www.goldbulletin.org/downloads/JACOB_2_33.PDF. 
  64. ^ World Mysteries – Strange Artifacts, Baghdad Battery”. World-Mysteries.com. 2011年4月22日閲覧。
  65. ^ Lynch, Martin (2004-04-15). Mining in World History. p. 60. ISBN 978-1-86189-173-0. http://books.google.com/books?id=4yp-x3TzDnEC&pg=PA60. 
  66. ^ Karen A. Mingst (1976). “Cooperation or illusion: an examination of the intergovernmental council of copper exporting countries”. International Organization 30 (2): 263–287. doi:10.1017/S0020818300018270. 
  67. ^ a b 大澤 (2010) 18頁。
  68. ^ a b 酒匂 (2006) 6頁。
  69. ^ 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 (2006) 52頁。
  70. ^ 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 (2006) 53-54頁。
  71. ^ 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 (2006) 57頁。
  72. ^ 酒匂 (2006) 7、11頁。
  73. ^ 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 (2006) 67頁。
  74. ^ a b 大場英樹 『環境問題と世界史』 公害対策技術同友会、1979年、179頁。ISBN 4874890032
  75. ^ 酒匂 (2006) 8頁からの引用。
  76. ^ 酒匂 (2006) 7-8頁。
  77. ^ 酒匂 (2006) 9-10頁。
  78. ^ Copper History”. 2008年9月4日閲覧。
  79. ^ Stelter, M.; Bombach, H. (2004). “Process Optimization in Copper Electrorefining”. Advanced Engineering Materials 6 (7): 558. doi:10.1002/adem.200400403. 
  80. ^ Outokumpu Flash Smelting”. Outokumpu. p. 2. 2011年6月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年5月6日閲覧。
  81. ^ Karen A. Mingst (1976). “Cooperation or illusion: an examination of the intergovernmental council of copper exporting countries”. International Organization 30 (2): 263–287. doi:10.1017/S0020818300018270. 
  82. ^ Hannis, Lusty (2009) pp. 3-4
  83. ^ Hannis, Lusty (2009) p. 3
  84. ^ Hannis, Lusty (2009) p. 7
  85. ^ a b c d International Copper Study Group (2007), The World Copper Factbook 2007 (en inglés)
  86. ^ a b Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan. (1997), Chemistry of the Elements (2 ed.), Oxford: Butterworth-Heinemann, ISBN 0080379419 
  87. ^ Watling, H. R. (2006). “The bioleaching of sulphide minerals with emphasis on copper sulphides — A review” (PDF). Hydrometallurgy 84 (1, 2): 81–108. doi:10.1016/j.hydromet.2006.05.001. http://infolib.hua.edu.vn/Fulltext/ChuyenDe/ChuyenDe07/CDe53/59.pdf. 
  88. ^ 正橋直哉、千星聡 (2012年2月8日). “ものづくり基礎講座 金属の魅力をみなおそう 第二回 銅 (pdf)”. 東北大学金属材料研究所. p. 3. 2012年6月10日閲覧。
  89. ^ a b Hannis, Lusty (2009) p. 13
  90. ^ a b c d United States Geological Survey (USGS) (2012年1月). “La producción de cobre en el mundo en 2011”. Mineral Commodity Summaries 2012. 2012年6月10日閲覧。
  91. ^ Hannis, Lusty (2009) p. 14
  92. ^ a b 我が国における鉱種別 需給/リサイクル/用途等 資料2.1 銅 (Cu)”. 東北非鉄振興プラン報告書. 東北経済産業局. 2012年4月14日閲覧。
  93. ^ Brown, Lester (2006). Plan B 2.0: Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble. New York: W.W. Norton. p. 109. ISBN 0-393-32831-7. 
  94. ^ 物質・材料研究機構 材料ラボによるレポート
  95. ^ NYMEX.com: Copper”. 3 de mayo de 2008閲覧。
  96. ^ a b Comercio: mercado del cobre”. コデルコ. 2012年6月10日閲覧。
  97. ^ Schmitz, Christopher (1986). “The Rise of Big Business in the World, Copper Industry 1870–1930”. Economic History Review. 2 39 (3): 392–410. JSTOR 2596347. 
  98. ^ Las causas del alto precio del cobre, traducción de un artículo del Wall Street Journal de marzo de 2006. Web consultada el 4 de mayo de 2008.
  99. ^ Diario Sur, de Málaga (España): “= El alto precio del cobre multiplica los robos de cable” (2006年3月). 4 de mayo de 2008閲覧。
  100. ^ El Ágora, de Chihuahua (México): “Urgente campaña vs robo de cobre” (2008年3月). 4 de mayo de 2008閲覧。
  101. ^ Oakland Tribune, de California (EE.UU.): “Copper robbers hit building site” (2006年7月). 4 de mayo de 2008閲覧。
  102. ^ New Straits Times, de Malaca (Malaysia): “Robbers escape with five tonnes of copper” (2008年5月). 4 de mayo de 2008閲覧。
  103. ^ Copper Trends: Live Metal Spot Prices”. 2012年5月14日閲覧。
  104. ^ Ackerman, R. (02-04-2009). “A Bottom In Sight For Copper”. Forbes. http://www.forbes.com/2009/02/04/copper-frontera-southern-markets-equity-0205_china_51.html 
  105. ^ Leonard, Andrew (2006年3月2日). “Peak copper?”. Salon – How the World Works. 2008年3月23日閲覧。
  106. ^ International Copper Association”. 2011年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月22日閲覧。
  107. ^ a b Les atouts du cuivre pour construire un avenir durable, en el sitio de EuroCopper (en francés). Consultada el 20 de abril de 2008.
  108. ^ "Overview of Recycled Copper" ''Copper.org''. Copper.org (2010-08-25). Retrieved on 2011-11-08.
  109. ^ a b European Copper Institute: “Las naciones de la Eurozona están reciclando sus monedas nacionales”. 2008年5月28日閲覧。
  110. ^ Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), Diario Oficial de la Unión Europea L 37 (13/2/2003)
  111. ^ 大澤 (2010) 17頁。
  112. ^ Emsley, John (11 August 2003). Nature's building blocks: an A-Z guide to the elements. Oxford University Press. pp. 121–125. ISBN 978-0-19-850340-8. http://books.google.com/books?id=j-Xu07p3cKwC&pg=PA123 2011年5月2日閲覧。. 
  113. ^ Copper”. American Elements (2008年). 2008年7月12日閲覧。
  114. ^ Accelerator: Waveguides (SLAC VVC)”. SLAC Virtual Visitor Center. 2011年4月29日閲覧。
  115. ^ 電線・ケーブル総合ガイドブック (pdf)”. 日立ケーブル. p. 336. 2012年5月30日閲覧。
  116. ^ IE3 energy-saving motors, Engineer Live, http://www.engineerlive.com/Design-Engineer/Motors_and_Drives/IE3_energy-saving_motors/22687/
  117. ^ Energy‐efficiency policy opportunities for electric motor‐driven systems, International Energy Agency, 2011 Working Paper in the Energy Efficiency Series, by Paul Waide and Conrad U. Brunner, OECD/IEA 2011
  118. ^ Fuchsloch, J. and E.F. Brush, (2007), “Systematic Design Approach for a New Series of Ultra‐NEMA Premium Copper Rotor Motors”, in EEMODS 2007 Conference Proceedings, 10‐15 June,Beijing.
  119. ^ Copper motor rotor project; Copper Development Association; http://www.copper.org/applications/electrical/motor-rotor
  120. ^ NEMA Premium Motors, The Association of Electrical Equipment and Medical Imaging Manufacturers; http://www.nema.org/gov/energy/efficiency/premium/
  121. ^ Berg, Jan. “Why did we paint the library's roof?”. 2007年6月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年9月20日閲覧。
  122. ^ ASTM B 152, Standard Specification for Copper Sheet, Strip, Plate, and Rolled Bar.
  123. ^ Physics 1, Jacaranda Science. 3rd Ed.. (2009). 
  124. ^ Davis, Joseph R. (2001). Copper and Copper Alloys. ASM International. pp. 3–6, 266. ISBN 0-87170-726-8. 
  125. ^ Edding, Mario E., Flores, Hector, and Miranda, Claudio, (1995), Experimental Usage of Copper-Nickel Alloy Mesh in Mariculture. Part 1: Feasibility of usage in a temperate zone; Part 2: Demonstration of usage in a cold zone; Final report to the International Copper Association Ltd.
  126. ^ Corrosion Behaviour of Copper Alloys used in Marine Aquaculture. (PDF) . copper.org. Retrieved on 2011-11-08.
  127. ^ Antimicrobial Products that Shield Against Bacteria and Fungi”. Cupron, Inc. (2008年). 2008年7月13日閲覧。
  128. ^ Walker, W. R.; Keats, D. M. (1976). “An investigation of the therapeutic value of the 'copper bracelet'-dermal assimilation of copper in arthritic/rheumatoid conditions”. Agents Actions 6 (4): 454–459. PMID 961545. 
  129. ^ 崎川範行 『宝石のみかた』 保育社、1980年、75-76頁。ISBN 4586505001
  130. ^ Copper annealed”. matweb. 2 de mayo de 2008閲覧。
  131. ^ a b 高行男 『自動車材料入門』 東京電機大学出版局、2009年、104頁。ISBN 4501417803
  132. ^ 冨士 (2009) 112頁。
  133. ^ Gold Jewellery Alloys”. World Gold Council. 2009年6月6日閲覧。
  134. ^ Ciencia de Materiales. Teoría - ensayos- tratamientos (Ediciones Pirámide ed.). (2000). ISBN 84-368-0404-X. 
  135. ^ Metal Alloy UNS Number Search (en inglés), Matweb
  136. ^ a b 冨士 (2009) 114頁。
  137. ^ 打越 (2001) 182頁。
  138. ^ 大澤 (2010) 112頁。
  139. ^ 冨士 (2009) 117頁。
  140. ^ a b c d 打越 (2001) 183頁。
  141. ^ 冨士 (2009) 117頁。
  142. ^ a b c d e 冨士 (2009) 118頁。
  143. ^ 打越 (2001) 184頁。
  144. ^ a b 打越 (2001) 186頁。
  145. ^ a b 田中和明 『図解入門 よくわかる最新金属の基本と仕組み―性質、加工、生産、表面処理の基礎知識 初歩から学ぶ金属の常識』 秀和システム、2006年、168頁。ISBN 4798014869
  146. ^ Ciencia de Materiales Teoría- Ensayos- Tratamientos. Ediciones Pirámide. (2000). ISBN 84-368-0404-X. 
  147. ^ 大澤 (2010) 128頁。
  148. ^ Gandara Mario, Plata alemana, Biblioteca de Joyería Ybarra. [5-4-2008]
  149. ^ 冨士 (2009) 119-120頁。
  150. ^ 大澤 (2010) 129頁。
  151. ^ Gandara Mario Plata alemana Biblioteca de joyería[5-4-2008]
  152. ^ 電気用合金”. 兵神装備 技術データ集. 2012年7月10日閲覧。
  153. ^ a b c スティーブン・リパード, J. M. Berg “Principles of bioinorganic chemistry” University Science Books: Mill Valley, CA; 1994. ISBN 0-935702-73-3.
  154. ^ Decker, H. and Terwilliger, N. (2000). “COPs and Robbers: Putative evolution of copper oxygen-binding proteins”. Journal of Experimental Biology 203 (Pt 12): 1777–1782. PMID 10821735. 
  155. ^ Fun facts”. Horseshoe crab. University of Delaware. 2008年7月13日閲覧。
  156. ^ a b Amount of copper in the normal human body, and other nutritional copper facts”. 2009年4月3日閲覧。
  157. ^ Copper. In: Recommended Dietary Allowances. Washington, D.C.: National Research Council, Food Nutrition Board, NRC/NAS. (1980). pp. 151–154. 
  158. ^ Adelstein, S. J.; Vallee, B. L. (1961). “Copper metabolism in man”. New England Journal of Medicine 265 (18): 892–897. doi:10.1056/NEJM196111022651806. 
  159. ^ M C Linder; Wooten, L; Cerveza, P; Cotton, S; Shulze, R; Lomeli, N (1998-05-01). “Copper transport”. The American Journal of Clinical Nutrition 67 (5): 965S–971S. PMID 9587137. http://www.ajcn.org/content/67/5/965S.abstract. 
  160. ^ Frieden, E; Hsieh, HS (1976). “Ceruloplasmin: The copper transport protein with essential oxidase activity”. Advances in enzymology and related areas of molecular biology 44: 187–236. JSTOR 20170553. PMID 775938. 
  161. ^ S. S. Percival; Harris, ED (1990-01-01). “Copper transport from ceruloplasmin: Characterization of the cellular uptake mechanism”. American Journal of Physiology - Cell Physiology 258 (1): C140–6. PMID 2301561. http://ajpcell.physiology.org/content/258/1/C140. 
  162. ^ Hunt, Charles E. and William W. Carlton (1965). “Cardiovascular Lesions Associated with Experimental Copper Deficiency in the Rabbit”. Journal of Nutrition 87 (4): 385–394. PMID 5841854. 
  163. ^ Li, Yunbo; Trush, Michael; Yager, James (1994). “DNA damage caused by reactive oxygen species originating from a copper-dependent oxidation of the 2-hydroxy catechol of estradiol”. Carcinogenesis 15 (7): 1421–1427. doi:10.1093/carcin/15.7.1421. PMID 8033320. 
  164. ^ Pesticide Information Profile for Copper Sulfate”. Cornell University. 2008年7月10日閲覧。
  165. ^ Ayyat M.S., Marai I.F.M., Alazab A.M. (1995). “Copper-Protein Nutrition of New Zealand White Rabbits under Egyptian Conditions”. World Rabbit Science 3: 113–118. http://riunet.upv.es/handle/10251/10503?locale-attribute=en. 
  166. ^ Bonham, M. et al. (2002). “The immune system as a physiological indicator of marginal copper status?”. British Journal of Nutrition 87 (5): 393–403. doi:10.1079/BJN2002558. PMID 12010579. 
  167. ^ a b Copper Touch Surfaces. Copper Touch Surfaces. Retrieved on 2011-11-08.
  168. ^ 銅を用いた水中の微生物の不活化技術の現状と課題 日本公衆衛生雑誌 Vol.60 (2013) No.9 p.579-585
  169. ^ 銅を用いた水中の微生物の不活化技術の現状と課題 日本公衆衛生雑誌 Vol.60 (2013) No.9 p.579-585
  170. ^ a b EPA registers copper-containing alloy products, May 2008
  171. ^ Biurrun, Amaya; Caballero, Luis; Pelaz, Carmen; León, Elena; Gago, Alberto (1999). “Treatment of a Legionella pneumophila‐Colonized Water Distribution System Using Copper‐Silver Ionization and Continuous Chlorination”. Infection Control and Hospital Epidemiology 20 (6): 426–428. doi:10.1086/501645. JSTOR 30141645. PMID 10395146. 
  172. ^ Chilean subway protected with Antimicrobial Copper – Rail News from. rail.co. Retrieved on 2011-11-08.
  173. ^ Codelco to provide antimicrobial copper for new metro lines (Chile). Construpages.com.ve. Retrieved on 2011-11-08.
  174. ^ PR 811 Chilean Subway Installs Antimicrobial Copper. (PDF). antimicrobialcopper.com. Retrieved on 2011-11-08.

参考文献

関連項目


アルミニウムArsenical copperベリリウムガラス合成樹脂Plexiglasステンレス鋼鉄骨構造ビスマスコバルトガリウムインジウムマーキュリーニッケルプルトニウムロジウムサマリウムスズウラン亜鉛ジルコニウムAluminium-lithium alloyアルニコ磁石BirmabrightジュラルミンHiduminiumHydronaliumItalmaMagnaliumアルミニウム合金Y alloyウッドメタルRose's metalChromium hydrideニクロムMegalliumステライトVitalliumベリリウム銅ビロン黄銅Calamine brassChinese silverDutch metalGilding metalMuntz metalPinchbeck (alloy)トムバック青銅アルミニウム青銅Arsenical bronzeBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)砲金リン青銅Ormoluスペキュラム合金コンスタンタン水素化銅Copper–tungstenCorinthian bronzeクニフェ白銅Cymbal alloysデバルダ合金エレクトロン貨HepatizonマンガニンMelchior (alloy)洋白Molybdochalkosノルディック・ゴールド赤銅 (合金)TumbagaAlGaGalfenolガリンスタンホワイトゴールドRhoditeCrown goldエリンバーField's metalFernicoフェロアロイフェロセリウムフェロクロムフェロマンガンフェロモリブデンFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumインバー鋳鉄Iron–hydrogen alloy銑鉄Kanthal (alloy)コバールStaballoyスピーゲルBulat steelCrucible steelクロムモリブデン鋼ダマスカス鋼高マンガン鋼高速度鋼Mushet steelマルエージング鋼高張力鋼Reynolds 531ケイ素鋼ばね鋼AL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steel工具鋼耐候性鋼Wootz steelはんだTerne活字合金Elektron (alloy)アマルガムマグノックスAlumelBrightrayChromelHaynes InternationalインコネルモネルNicrosilNisilNickel titaniumMu-metalパーマロイSupermalloyNickel hydrideプルトニウムガリウム合金ナトリウムカリウム合金ミッシュメタルリチウムTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideサマリウムコバルト磁石Argentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterling四分一 (合金)スターリングシルバーTibetan silverTitanium Beta Cチタン合金Titanium hydrideGum metalTitanium gold窒化チタンバビットメタルBritannia metalピューターQueen's metalWhite metal水素化ウラン(III)ZamakZirconium hydride水素ヘリウムホウ素窒素酸素フッ素メタン中二階原子

This article uses material from the Wikipedia article "銅", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification