powered by CADENAS

Social Share

欧州電気標準化委員会 (6313 views - Standard Department Organisations)

欧州電気標準化委員会(おうしゅうでんきひょうじゅんかいいんかい、英: European Committee for Electrotechnical Standardization、仏: Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, CENELEC)は、電気工学分野のヨーロッパにおける標準規格を策定する機関。 ETSI(電気通信)とCEN(他の技術分野)と共に、ヨーロッパにおける技術標準体系を形成する。 これらの機関が策定した標準は、ヨーロッパ以外の国々でも採用されることが多い。 CENELEC は1973年に CENELCOM と CENEL という2つの機関が合併して誕生した。ベルギーの法律下での非営利団体であり、本拠地はブリュッセルにある。メンバーは主にヨーロッパ各国の標準化団体である。 CENELEC の現在のメンバーは次の通り。 また、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、マケドニア共和国、セルビア、モンテネグロは準メンバーとされている。 CENELEC は欧州連合と緊密な関係にあるが、欧州連合の機関ではない。そのルーツは1926年にドイツ・オランダ・スウェーデンがベルリンで設立したInstallationsfragen-Kommission という検査機関である。これは第二次世界大戦で活動を中断していたが、1946年にCommission on Rules for the Approval of Electrical Equipment と名前を変えて復活した。そして現在のIECEE 規格となった。
Go to Article

欧州電気標準化委員会

欧州電気標準化委員会

欧州電気標準化委員会(おうしゅうでんきひょうじゅんかいいんかい、: European Committee for Electrotechnical Standardization: Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, CENELEC)は、電気工学分野のヨーロッパにおける標準規格を策定する機関。

ETSI電気通信)とCEN(他の技術分野)と共に、ヨーロッパにおける技術標準体系を形成する。

これらの機関が策定した標準は、ヨーロッパ以外の国々でも採用されることが多い。

CENELEC は1973年に CENELCOM と CENEL という2つの機関が合併して誕生した。ベルギーの法律下での非営利団体であり、本拠地はブリュッセルにある。メンバーは主にヨーロッパ各国の標準化団体である。

CENELEC の現在のメンバーは次の通り。

また、アルバニアボスニア・ヘルツェゴビナブルガリアクロアチアマケドニア共和国セルビアモンテネグロは準メンバーとされている。

CENELEC は欧州連合と緊密な関係にあるが、欧州連合の機関ではない。そのルーツは1926年にドイツ・オランダ・スウェーデンがベルリンで設立したInstallationsfragen-Kommission という検査機関である。これは第二次世界大戦で活動を中断していたが、1946年にCommission on Rules for the Approval of Electrical Equipment と名前を変えて復活した。そして現在のIECEE 規格となった。

関連項目



This article uses material from the Wikipedia article "欧州電気標準化委員会", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Standard Department Organisations

3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI,  AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE