powered by CADENAS

Social Share

PBY (航空機) (26103 views - Transportation - Air Water Earth)

PBY カタリナ(PBY Catalina)は、アメリカ合衆国のコンソリデーテッド・エアクラフト社が開発した飛行艇である。 1935年に初飛行、第二次世界大戦中はアメリカ海軍を始めとして、連合国各国で対潜哨戒、沿岸警備、海難救助などに用いられた。 コンソリデーテッドの他にボーイング社でも生産され、それらはPB2Bの形式名で呼ばれた。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

PBY (航空機)

PBY (航空機)

PBY (航空機)

PBY カタリナ

OA-10A

PBY カタリナ(PBY Catalina)は、アメリカ合衆国コンソリデーテッド・エアクラフト社が開発した飛行艇である。

1935年に初飛行、第二次世界大戦中はアメリカ海軍を始めとして、連合国各国で対潜哨戒沿岸警備海難救助などに用いられた。

コンソリデーテッドの他にボーイング社でも生産され、それらはPB2Bの形式名で呼ばれた。

開発

アメリカ海軍における哨戒用飛行艇として、1933年よりXP3Y-1(社内名称:モデル28)として開発が開始された。1935年3月に初飛行し、同年6月に量産発注がなされ、PBY-1の名称が付けられている。名称変更は哨戒機「P」から哨戒爆撃機「PB」 への分類変更によるものである。「Y」はコンソリデーテッド社を表す。後にPBYは『カタリナ』または『キャット』と呼ばれるようになる。双発エンジンにもかかわらず巡航速度は200km/hと決して速くはなかった。だが航続距離は4800km以上、連続飛行時間は15時間にも及んだ。

機体

双発のレシプロ機であり、主翼はパラソル配置(胴体から離れた高翼単葉)となっている。主翼端にフロートを持つが、これは格納式で、飛行中は主翼と一体となり、空気抵抗を減じている。水平尾翼垂直尾翼の中ほどにあり、垂直尾翼は方向舵の比率が高い。

運用

1937年からアメリカ海軍で部隊配備が開始され、哨戒任務のほか救難任務にも使用された。第二次世界大戦においても活躍し、アメリカ海軍のほか、アメリカ陸軍航空隊アメリカ沿岸警備隊、そして連合国のイギリスカナダオーストラリアなどでも使用され、日本でも1956年海上自衛隊に2機が供与されたが、引き渡された時点で旧式であったため、1960年に全機除籍。

太平洋戦争開戦直前の1941年12月7日には、マレー作戦に参加する上陸部隊を乗せた輸送船団の上空護衛を行っていた日本陸軍九七式戦闘機が、哨戒中のカタリナを(正式な開戦の前であったが)撃墜した。これは同戦争における最初の連合国軍の損失であった。

第二次世界大戦後には多くが民間に払い下げられ、アメリカやブラジル、カナダ、台湾(チャイナエアライントランスアジア航空)などで旅客機として使用されたものもある他、消防機としても用いられている。

カタリナはスウェーデン空軍機(スウェーデン空軍名称Tp 47)としても用いられたが、1952年6月16日エストニアの北で行方不明となったDC-3機(C-47)を捜索していた時にソビエト軍機に撃墜された。1956年になってソビエト連邦は、DC-3機の撃墜を認めたが、当時はこの情報は公表されなかった。2003年にDC-3機と共に発見されている。冷戦期間中の外交的危機となったこの事件は、その名称をとって「カタリナ事件」と呼ばれている。

各型

  • XP3Y-1:試作機。
  • PBY-1:初期量産型。60機生産。
  • PBY-2:水平尾翼の改修。50機生産。
  • PBY-3:エンジンをR-1830-66(900馬力)に換装。66機生産。
  • PBY-4:エンジンをR-1830-72(1,050馬力)に換装。33機生産。
  • PBY-5:エンジンをR-1830-90(1,200馬力)に換装。垂直尾翼後縁を直線状に変更。胴体左右の後部銃座の風防をスライド式から大型ブリスター型へ変更し、射撃範囲を拡大。684機生産。英軍名称 Catalina Mk.I
  • PBY-5A:機首下面および胴体側面に引き込み式の車輪を装備。水陸両用機となる。802機生産。英軍名称 Catalina Mk.III
  • PBY-6A:レーダーを増備。水陸両用機。安定性向上のため垂直尾翼を大型化。175機生産。海上自衛隊に2機が供与。
  • PB2B-1:PBY-5のボーイングでの生産型。
  • PB2B-2:PBY-6Aのボーイングでの生産型。67機生産。
  • OA-10:陸軍航空隊向けの機体。
    • OA-10A:PBY-5Aに準拠した機体。
    • OA-10B:PBY-6Aに準拠した機体。

要目(PBY-5A)

  • 全長:20.1 m
  • 全幅:31.7 m
  • 全高:6.2 m
  • 自重:9.5 t
  • エンジン:P&W R-1830 レシプロエンジン 2基(推力:1,200馬力
  • 最大速度:280 km/h(マッハ0.17)
  • 航続距離:3,790 km
  • 乗員:9名
  • 武装:12.7mm 機銃 2丁、7.7mm 機銃 3丁、爆弾等最大 4,000ポンド(1,800 kg)

登場作品

映画

トラ・トラ・トラ!
パールハーバーの上空を飛行するほか、地上に駐機していた機体が真珠湾攻撃による爆撃で破壊されてしまう。飛行シーンなどでは実物が、破壊されるシーンでは実物大セットや飛行不可能なスクラップが撮影に使用されている。地上で破壊されるカタリナは、明らかに骨格構造のない石膏模型である。

ゲーム

War Thunder
アメリカツリーでPBY-5およびPBY-5a、ソ連課金機としてPBY-5a、イギリス課金機としてCatalina Mk.IVaが登場。
艦隊これくしょん -艦これ-
PBY-5Aが登場。
コール オブ デューティ ワールド・アット・ウォー
日本海軍特攻を受けて沈没したフレッチャー級駆逐艦の乗組員を救助するために着水し、救助活動を行う。

脚注・出典

関連項目



This article uses material from the Wikipedia article "PBY (航空機)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht