powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Ferriera (8427 views - Material Database)

La ferriera è uno stabilimento siderurgico nel quale si produce la ghisa, il ferro e l'acciaio. In una ferriera, a seconda della produzione attuata, possiamo trovare: i parchi di materie prime: minerale di ferro e carbone la cokeria, per la produzione del carbon coke l'alto forno per la produzione della ghisa, con i suoi ricuperatori Cowper i forni per la produzione dell'acciaio: a riverbero, Martin-Siemens, convertitori Bessemer e Thomas, forni elettrici ad arco o ad induzione, ecc. le attrezzature necessarie alla colata: siviere, lingottiere, ecc.La ferriera non va confusa con la fonderia, che è lo stabilimento ove i metalli vengono fusi per ottenere dei getti.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Ferriera

Ferriera

Ferriera
Disambiguazione – Se stai cercando la frazione nella città metropolitana di Torino, vedi Buttigliera Alta.

La ferriera è uno stabilimento siderurgico nel quale si produce la ghisa, il ferro e l'acciaio.

In una ferriera, a seconda della produzione attuata, possiamo trovare:

La ferriera non va confusa con la fonderia, che è lo stabilimento ove i metalli vengono fusi per ottenere dei getti.

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Ferriera", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification