Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Questa immagine è una copertina protetta da copyright della © Panini SpA, utilizzata con il solo scopo documentaristico. È vietato ogni sfruttamento commerciale. (Jim Starlin (disegni)).
Thanos | |
---|---|
Thanos, disegnato da Jim Starlin | |
Universo | Universo Marvel |
Nome orig. | Thanos |
Lingua orig. | Inglese |
Soprannome | Titano Titano Pazzo |
Autore | Jim Starlin |
Editore | Marvel Comics |
1ª app. | febbraio 1973 |
1ª app. in | The Invincible Iron Man n. 55 vol. 1[1] |
Editore it. | Editoriale Corno |
1ª app. it. | 5 novembre 1975 |
1ª app. it. in | L'Uomo Ragno n. 144 - I serie |
Interpretato da | |
Voci orig. | |
Voce italiana | Alessandro Rossi (Guardiani della Galassia, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame) |
Specie | Eterno |
Sesso | Maschio |
Luogo di nascita | Titano (satellite di Saturno) |
Poteri |
|
«Lo temi, lo sfuggi, il destino arriva ugualmente ed ora eccolo, o dovrei dire, eccomi.» |
(Thanos rivolto a Thor e Loki nel film Avengers: Infinity War) |
Thanos è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Jim Starlin (testi e disegni) e pubblicato dalla Marvel Comics. Ha esordito sulla serie The Invincible Iron Man (vol. 1[1]) n. 55.[2][3] Il nome del personaggio deriva da Tanato (o Thánatos), la personificazione della Morte nella mitologia greca.[4] È il più potente della specie degli Eterni.[5]
Jim Starlin ebbe l'ispirazione per creare il personaggio di Thanos al college, durante una lezione di psicologia. Per l'aspetto fisico si ispirò a Darkseid e Metron, due personaggi della saga del Quarto Mondo che Jack Kirby realizzò per la DC Comics. Inizialmente Starlin pensava di rendere Thanos più simile a Metron che a Darkseid, ma il redattore della Marvel, Roy Thomas, gli suggerì di conferirgli un fisico più massiccio come quello di Darkseid.
Thanos fece la sua prima apparizione in Iron Man n. 55 del febbraio 1973, in una storia scritta da Jim Starlin e Mike Friedrich. La trama incominciata in quel numero venne proseguita sulle pagine di Captain Marvel nn. 25-33 (marzo 1973 - luglio 1974), Marvel Feature n. 12 (novembre 1973), Daredevil n. 107 (gennaio 1974) e Avengers n. 125 (luglio 1974).
Il personaggio ritornò durante la saga di Adam Warlock narrata in Strange Tales nn. 178-181 (febbraio - agosto 1975), Warlock nn. 9-11 (ottobre 1975 - gennaio 1976), Marvel Team-Up n. 55 (marzo 1977) e i due annual di Avengers e Marvel Two-in-One del 1977 ed ebbe un cameo nella graphic novel La morte di Capitan Marvel (aprile 1982).
Dopo quasi un decennio di assenza, Thanos ritorna in Silver Surfer n. 34 (febbraio 1990) e rimane un personaggio preminente fino al n. 50 (giugno 1991) per poi apparire in The Thanos Quest nn. 1-2 (settembre - ottobre 1990)[6] e Il guanto dell'infinito nn. 1-6 (luglio - dicembre 1991). Successivamente è stato un personaggio ricorrente in Warlock and the Infinity Watch nn. 1-42 (febbraio 1992-agosto 1995), seguito dai crossover La guerra dell'infinito nn. 1-6 (giugno-novembre 1992) e La crociata dell'infinito nn. 1-6 (giugno-novembre 1993). È poi apparso in Silver Surfer nn. 86-88 (novembre 1993-gennaio 1994), Warlock Chronicles nn. 6-8, Thor nn. 468-471, Cosmic Powers nn. 1-6 (marzo-luglio 1994) e Cosmic Powers Unlimited n. 1 (maggio 1995).
Il personaggio apparve in Ka-Zar (seconda serie) n.4-11, Ka-Zar Annual (1997) prima di apparire in Thor (seconda serie) n.21-25 (marzo-luglio 2000) e l'annual del 2000. Thanos apparve poi in Captain Marvel (quarta serie) n.17-19 (giugno-agosto 2001), Avengers: Celestial Quest m. 1-8 (novembre 2001-giugno 2002), The Infinity Abyss n.1-6 (agosto-ottobre 2002) e Marvel: The End n.1-6 (2003).
Nel 2003 fu protagonista di una propria serie, Thanos (vol. 1)[1] di dodici numeri[7] mentre nel 2006 ebbe un ruolo importante nel crossover Annihilation. Venne quindi reintrodotto in Guardians of the Galaxy (vol. 2)[1] n.24-25 (aprile-maggio 2010) e fu tra i protagonisti in L'ordine di Thanos (luglio-dicembre 2010).
Nel 2014, Jim Starlin torna a lavorare su Thanos con Thanos Annual n.1 per poi scrivere e disegnare tre graphic novel con protagonisti il titano e Adam Warlock: The Infinity Revelation, The Infinity Relativity e The Infinity Finale.
Nel 2016 esordisce la seconda serie, Thanos (vol. 2)[1] all'interno della linea Marvel NOW! realizzata da Jeff Lemire e Mike Deodato Jr.[8]
Thanos è uno dei due figli di Mentore e Sui-San, i primi Eterni a colonizzare Titano, la luna di Saturno. Contrariamente al fratello Eros e al resto degli abitanti di Titano, Thanos è nato deforme a causa di una malattia nota come "Sindrome Deviante", che gli ha conferito una pelle spessa e robusta di colore grigio-violaceo, un mento che richiama molto quello della razza Skrull, calvizie e un corpo massiccio. Negli anni, grazie a degli impianti cibernetici, è riuscito ad acquisire un'enorme forza, ma l'arma che più lo distingueva era la sua mente: la sua intelligenza, infatti, superava quella di tutti gli altri abitanti di Titano.
Thanos sostiene che tutti gli esseri viventi, nel profondo del cuore, siano come lui, ma non hanno il coraggio di esserlo; esemplare a tal proposito è una storia appartenente al ciclo del Guanto dell'Infinito dove costringe Silver Surfer a ricordare il suo passato e a mostrargli i fallimenti subiti (la morte della madre e del padre per suicidio e l'apatia di Norrin ad entrambe). Thanos apostrofa Silver Surfer chiamandolo ipocrita, dicendogli che almeno lui lascia che la luce del giorno illumini i suoi crimini. Afferma che siamo tutti mostri, solo che alcuni hanno il coraggio di esserlo apertamente. Norrin risponde che quali che siano le sue mancanze sono nulla in confronto alle sue atrocità. Thanos e Silver Surfer sono sempre stati i perfetti opposti: quando la Morte lo resuscitò affermò che l'unico essere nell'universo che poteva ostacolare la sua missione era proprio Silver Surfer. Thanos si sbalordì, perché il lucente cavaliere degli spazi era molto più debole di lui, ma poi si accorse che il vero motivo per cui c'era una possibilità che potesse fermarlo era l'opposizione delle ideologie: Thanos argomenta a Silver Surfer le ragioni della sua ideologia, mostrandogli come anche se distrugge metà degli abitanti dell'universo "si limita ad asportare il cancro per salvare il paziente". Thanos ha dalla sua la fredda logica dei numeri e della visione del futuro più probabile, mentre Silver Surfer ha dalla sua solo la credenza della bontà della sua posizione.
Il rapporto fra Thanos e la sua famiglia appare molto complesso: se da un lato Thanos li odia più di tutti, dall'altro sono tra le poche persone che in qualche modo egli prende in considerazione (Thanos ha il vizio di considerare tutti coloro che non possono essergli utili o non sono alla sua altezza come degli incapaci). Disprezza nel modo più assoluto suo fratello Eros perché è sempre stato tutto quello che lui non sarà mai fin dall'infanzia: bello, accolto a braccia aperte e amato. Nella saga del Guanto dell'Infinito tiene in vita Eros solo per torturarlo. Non gli è mai importato molto di suo padre, Mentore, ma in qualche modo lo teme: quando sterminò metà della popolazione universale si assicurò che Mentore fosse tra i morti, perché avrebbe potuto fargli cambiare idea sulla visione delle cose se gli avesse parlato. Quanto alla madre Sui-san, sulla sua morte esistono due versioni differenti: una, quella più comune, afferma che Thanos l'ha uccisa aprendole il ventre, nell'altra Thanos racconta che sua madre rimase uccisa nell'assalto del suo esercito a Titano ma con suo rammarico poiché era l'unica che avrebbe potuto capirlo.
Thanos nutre un profondo rispetto per Adam Warlock, che considera il suo unico amico. Nella miniserie a lui dedicata, si impegna a recuperare la Gemma dell'Anima per salvare Adam, senza secondi fini apparenti.
Poco a poco Thanos si accostò alle arti oscure, una forma di magia nera proibita su Titano, e si dedicò a molti esperimenti scientifici anche su cavie umane. Adoratore della Morte, la sua prima vittima fu la propria madre, che aprì dalla gola all'inguine utilizzando un bisturi (il padre Mentore si reca spesso in preghiera sulla tomba della moglie e in un'occasione vi si recò in compagnia di Silver Surfer); Thanos, da adulto, si fece spesso vanto del fatto che il suo primo omaggio alla signora della Morte fosse la propria madre. Dopo essere stato esiliato da Titano prese a viaggiare per l'universo a bordo dell'astronave Santuario II, distinguendosi per le malvagità compiute. Infatuato della Morte, per impressionarla mise insieme un esercito e riuscì a conquistare la sua ex-patria proclamandosi re.
Per diverse volte Thanos raggiunse il potere assoluto per poi perderlo, tutto per amore della Morte. La prima volta, con l'aiuto del Cubo Cosmico, acquisì poteri straordinari di cui si servì per respingere l'attacco di Capitan Marvel (Mar-Vell) e dei Vendicatori e per conquistare la Terra da donare poi alla sua amata. Nel momento di massimo potere assorbì tutta l'energia del Cubo Cosmico, lasciandolo cadere a terra completamente svuotato. Sconfisse i Vendicatori ma Capitan Mar-Vell riuscì a distruggere il Cubo, vera fonte del potere di Thanos.
In seguito, pensando di avere perso la stima della Morte, si propose di raccogliere le potenti Gemme dell'Infinito per riuscire a riconquistarla spegnendo, come tributo a lei, tutte le stelle dell'Universo. Una delle Gemme era in possesso di Adam Warlock che, come Thanos sapeva, era destinato in futuro a diventare Magus e a ostacolare i suoi piani. Thanos interviene ad aiutare Warlock a combattere contro Magus e il suo impero religioso. Durante questa alleanza Thanos ottiene parte dell'energia dalla Gemma dell'Anima di Warlock. Thanos, che era riuscito ad impossessarsi delle altre cinque Gemme, le mise insieme, formando un'unica potentissima Gemma sintetica che usa per alimentare una arma capace di distruggere tutte le stelle della galassia. Warlock chiamò allora Capitan Marvel, Dragoluna e i Vendicatori, ma Thanos riuscì a catturare gli eroi e ad uccidere Warlock. In un grande combattimento su Santuario II sconfisse contemporaneamente e a mani nude Thor e La Cosa; ormai certo del suo trionfo e pronto a spegnere tutte le stelle, fu l'Uomo Ragno a liberare i Vendicatori e, con l'aiuto di molte entità cosmiche, richiamò anche in vita Warlock, la cui anima era rimasta imprigionata nella sua Gemma. Thanos fu sconfitto e trasformato in pietra da Warlock. Tempo dopo, mentre Mar-Vell stava morendo di cancro, lo spirito di Thanos appare per aiutarlo ad affrontare il viaggio nell'aldilà.
Molto tempo dopo la Morte scoprì una grande frattura, uno squilibrio tra il mondo dei vivi e quello dei morti, poiché le persone vive erano troppe rispetto ai morti e allora intervenne liberando l'anima di Thanos dal suo riposo nella pietra. Con il compito di uccidere metà degli esseri viventi dell'Universo per colmare lo squilibrio cosmico, Thanos scrutò a lungo nel Pozzo dell'Infinito che racchiudeva la saggezza cosmica degli eoni e decise di prendere le sei Gemme dell'Anima, da lui ribattezzate Gemme dell'Infinito sconfiggendo uno dopo l'altro gli Antichi dell'Universo: con le Gemme creò il Guanto dell'Infinito grazie al quale acquisì un potere pari a quello di un dio, diventando l'indiscusso essere supremo di questo Universo. A nulla valse la resistenza dei supereroi rimasti, provenienti da tutta la Galassia.
Warlock e i supereroi rimasti affrontarono Thanos in una fortezza da lui creata al centro dell'Universo, ma uno a uno vennero uccisi. Arrivarono quindi varie entità cosmiche (Galactus, i Celestiali, Lord Caos e Mastro Ordine, lo Straniero, Cronos), ma anch'esse vennero abbattute; anche la Morte tradì Thanos, seppure lui le avesse offerto l'intero Universo in dono, e alla fine della battaglia Thanos sconfisse anche Eternità. Nebula, tuttavia, approfittò del momento di trionfo di Thanos per sottrargli il Guanto dell'Infinito: lo stato naturale venne quindi ripristinato e le Gemme furono divise e affidate ai Guardiani dell'Infinito. Thanos, dato per morto, in realtà aveva inscenato la sua morte e si era nascosto su un pianeta disabitato dove vive in pace facendo il contadino.
In seguito il contributo di Thanos, accanto a Warlock, fu decisivo per sconfiggere le due incarnazioni di Warlock stesso (Magus e La dea), create quando Warlock aveva utilizzato il Guanto dell'Infinito: aiutò quindi Infinità ed Eternità a sconfiggere Magus, il quale voleva sostituire gli eroi Marvel con delle incarnazioni alternative. Morte, per la prima volta, gli parlò direttamente e gli chiese di uccidere Warlock. In cambio di questo favore, promise che gli si sarebbe finalmente concessa in sposa. Thanos tuttavia, una volta tornato nel proprio corpo, lasciò in vita Warlock per girarsi contro Magus. Thanos e Warlock poi furono protagonisti di Sangue e Tuoni, saga in cui cercarono di fermare Thor che era stato consumato dalla Follia del Guerriero e minacciava la galassia. Thanos si recò ad Asgard dove combatté contro Odino a causa di un malinteso e fece crollare le mura della città divina. Warlock poi riuscì a convincere Odino ad aiutarli a salvare Thor dalla Follia del Guerriero.
Thanos si trovò poi a combattere accanto a Ganimede, Fante di cuori e Legacy contro Tyrant ( ex-araldo di Galactus) per sottrarre a quest'ultimo una sfera di energia creata da Tyrant stesso e che drenava potere da vari esseri. Il titano riuscì nell'impresa ma scoprì che Tyrant disponeva comunque di molte altre sfere accumulate durante eoni passati a cercare energie da sottrarre e conservare per sé.
Si scontrò poi con Silver Surfer poiché l'araldo era stato scelto come consorte dalla Morte stessa. Il titano cercò di sacrificare il Cavaliere dei Cieli alla Morte, ma la Morte rifiutò l'offerta e bandì Thanos dal suo regno per sempre.
In seguito un clone di Thanos fu intrappolato in un'altra dimensione, da cui cercò più volte inutilmente di evadere, prima sfruttando Parnival Plunder (il fratello di Ka-Zar) e poi Hulk e X-Man. Un altro clone di Thanos si alleò con il mostro Mangog per ottenere alcuni artefatti magici e per catturare Tarene, nota anche come la Designata, con lo scopo di usarli per distruggere la galassia. Durante la loro ricerca, il clone di Thanos e Mangog devastarono il pianeta Rigel-3. il clone e Mangog furono sconfitti da Thor con l'aiuto di Firelord e le lacrime di Tarene per le vittime del clone di Thanos fecero scaturire delle fiamme che lo consumarono.
Il vero Thanos in seguito si allea con Genis-Vell (il figlio di Mar-Vell), Rick Jones e Thor per combattere contro il dio della morte Walker, che voleva eliminare Lady Morte stessa per prendere il suo posto come suprema entità della morte.
Thanos si trovò nuovamente ad affrontare i Vendicatori quando cercò di uccidere Mantis e suo figlio Quoi, il Messia Celeste. Mentre Thanos stava per avere la peggio, l'astronave su cui si trovavano fu circondata dal Rot, uno stato di non-essere che minacciava l'Eternità generato dalla Morte e da Thanos stesso. Tutti, inclusa la Morte, dovettero unire le forze per sconfiggere il Rot. In seguito Thanos sparì.
Tutti gli eventi collegati a lui dopo essere stato bandito dalla Morte e gli scontri con Ka-Zar e Thor non erano stati causati da lui, ma da dei suoi cloni chiamati Thanosi. Egli aveva infatti creato dei cloni di sé stesso, che venivano tenuti in stasi, per testare le abilità di possibili nemici e alleati nella sua lotta contro Walker. Alcuni di questi Thanosi, liberati da un meteorite, cercarono di distruggere l'universo. Il vero Thanos, ancora una volta affiancato da Warlock e altri eroi, riuscì a fermarli.
Successivamente, un antico faraone egizio di nome Akhenaten volle conquistare la realtà grazie al potere del Cuore dell'Universo, un oggetto che racchiude la fonte dell'energia dell'universo stesso, e venne sconfitto solo grazie a Thanos, il quale si introdusse nella sua fortezza spalleggiato dai Difensori. La fonte del potere del Cuore era il Supremo e Thanos riuscì ad interrompere l'afflusso di energia al faraone e fece sua quell'energia, diventando più potente di quanto non fosse mai stato (persino più potente di quando aveva il Cubo Cosmico o il Guanto dell'Infinito). Accecato dalla propria grandezza, distrusse l'Universo Marvel e tutti i suoi personaggi, comprese le entità cosmiche come Eternità, Infinito e il Tribunale Vivente. Rimase da solo nel nulla, ma allora apparve Warlock (proveniente dalla dimensione dell'Ancora della Realtà) e gli spiegò che era stato usato dal Supremo per rimuovere l'anomalia tra la vita e la morte presente nell'Universo (allegoria del fatto che gli autori Marvel resuscitano quasi tutti i personaggi che muoiono). A questo punto, con solo Thanos e Warlock come ultimi esseri vivi, apparve la Morte, che parlò per la prima volta con affetto a Thanos, lo ringraziò per quello che aveva fatto e lo baciò chiamandolo "amore"; Thanos comprese che questo era quello che aveva sempre cercato e allora ripristinò l'universo sacrificandosi, facendo dimenticare a tutti tranne pochi l'accaduto.
Dopo questo avvenimento Thanos cambiò il suo modo di vedere le cose, cercando di riparare almeno in parte ai massacri compiuti, mentre cercava costantemente l'amore della Morte. Thanos, affiancato da Adam Warlock, aiuta una colonia di Rigelliani a evacuare il loro pianeta prima che venga distrutto da Galactus. Durante la missione, Thanos scopre che Galactus cerca di radunare le Gemme dell'Infinito, intenzionato ad usarle per porre fine alla sua fame che lo porta a consumare i pianeti. Thanos scopre anche che Galactus è manipolato a sua insaputa da una mostruosa entità extradimensionale chiamata Hunger, che vuole essere liberata da Galactus in modo da poter divorare l'universo. Thanos fallisce nel cercare di fermare Galactus nel liberare Hunger. Quando l'entità rivela il suo piano di mangiare l'universo, Galactus e Thanos uniscono le forze per distruggerla.
Thanos visita la prigione cosmica Kyln, dove con l'aiuto di Star-Lord, riesce a sconfiggere Kosmos, un Arcano impazzito e successivamente prende il controllo del Caduto, un araldo ribelle di Galactus. Così, durante la guerra nota come Annihilation, Thanos aiutò Annihilus a catturare gli araldi di Galactus e, con l'aiuto di alcune antiche divinità cosmiche Aegis e Tenebroso, riuscì ad abbattere lo stesso. Dopo aver scoperto le vere intenzioni di Annihilus, tuttavia, Thanos decide di liberare Galactus, ma venne distratto da una apparizione della Morte e poi raggiunto da Drax il distruttore, che lo colse di sorpresa e lo uccise strappandogli il cuore dal petto. Dopo il duello tra Annihilus e l'eroe Nova, quest'ultimo vede Thanos abbracciato alla Morte. Il Titano ottenne dunque quello che aveva sempre desiderato: governare al fianco del suo amore, la Morte.
Lo stesso argomento in dettaglio: Realm of Kings. |
Dopo la sconfitta delle truppe di Annihilus, il corpo di Thanos, alla deriva nello spazio, viene trovato da Adam Warlock che, comprendendo la sua utilità per l'equilibrio cosmico, lo avvolge in un bozzolo protettivo. Questo bozzolo venne poi recuperato dalla Chiesa Universale della Verità, che decise di preservarlo ritenendolo legato al ciclo vitale del loro messia Magus. In seguito, durante gli eventi legati a Realm of Kings, tale Chiesa ha riportato in vita Thanos come nuovo avatar della Morte, furioso per essere stato strappato alla felicità della sua amata. Star-Lord, tuttavia, lo sconfigge usando l'energia residua di un Cubo Cosmico danneggiato.
Lo stesso argomento in dettaglio: L'Ordine di Thanos. |
Come avatar della Morte, Thanos diventa una figura chiave nella guerra contro gli invasori del Cancroverso: in questa realtà, infatti, la morte è stata uccisa (tramite un procedimento chiamato "Necroscopia") e la vita regna sovrana tramite Capitan Marvel che, per sconfiggere il cancro che lo stava uccidendo, è diventato il nuovo avatar della vita. Giunti nell'universo 616 attraverso la Faglia apertasi alla fine di War of Kings, gli invasori vogliono ripetere lo stesso procedimento mettendosi sulle tracce di Thanos. Il titano si allea con i Guardiani della Galassia per fermare l'invasione, nonostante lo scetticismo di Drax (che non potrà trattenersi dal cercare di uccidere Thanos, venendo però ucciso dal Titano a sua volta) e si inoltra nell'universo rivale dove, con un abile stratagemma, riesce a ingannare Cancer Mar-vell e a invocare la Morte, che distrugge gli Esseri dai Molti Angoli riaffermando l'equilibrio tra vita e morte. Star-Lord e Nova si sacrificano poi per trattenerlo nel morente Cancroverso.
Misteriosamente Thanos riesce a sopravvivere e ad evadere dal Cancroverso, facendo quindi ritorno nella nostra realtà. Scoperto che sulla Terra si trovavano il Nullificatore Assoluto e un cubo cosmico, invia lo Zodiaco ai suoi ordini e da lui potenziato a indagare, ma i Vendicatori si intromettono e Thanos è costretto a intervenire personalmente. Sbarazzatosi dei Vendicatori, il Titano si impadronisce del Cubo, che si scopre essere un contenitore artificiale che immagazzinava energie cosmiche ma del tutto instabile: così nemmeno Thanos riesce a controllarlo, finendo per trasformarsi in una versione gigantesca e interamente fatta di energia cosmica di se stesso. I Vendicatori devono quindi allearsi con i Guardiani della Galassia e, alla fine, Thor riesce a separare Thanos dal cubo utilizzando un congegno inventato appositamente da Iron Man. Il Titano viene attaccato da Vendicatori, Fantastici 4 e Guardiani della Galassia ma, prima che possa reagire, intervengono lo Straniero, gli Antichi dell'Universo e l'Intermediario, che prendono in custodia il Titano.
Lo stesso argomento in dettaglio: Infinity (fumetto). |
Thanos invade la Terra dopo essere stato informato che i Vendicatori hanno lasciato il pianeta per combattere i Costruttori: lancia quindi un assalto a Attilan per poi offrirsi di risparmiare il pianeta in cambio delle uccisioni di tutti gli inumani di età compresa fra i 16 e 22 anni. Freccia Nera rivela che il vero scopo di Thanos era quello di trovare suo figlio Thane, un ibrido Eterno/Inumano che Thanos aveva segretamente generato anni fa. Alla fine Thanos viene imprigionato in una dimensione-tasca da Thane.
Thanos viene liberato da Namor e va a formare con lui, l'inumano Maximus, Cigno Nero, Terrax, Fauce d'ebano e Proxima Midnight la formazione della Cabala, che si incarica di distruggere le Terre che entrano in collisione con di Terra 616 su cui essi si trovano durante le Incursioni tra dimensioni parallele, informando anche i governi mondiali di ciò che sta accadendo; dopo qualche tempo tuttavia si verifica l'Incursione finale tra Terra 616 e Terra 1610 (l'Universo Ultimate), nella quale entrambe le Terre vengono distrutte e con esse i rispettivi universi. I membri della Cabala riescono tuttavia a salvarsi grazie ad una scialuppa di salvataggio del Creatore, il folle e malvagio Reed Richards di Terra 1610, conosciuto poco tempo prima.
Thanos, gli altri membri della Cabala e il Creatore, otto anni dopo l'Incursione finale, si ritrovano su Battleword, un mondo creato da un onnipotente Dottor Destino dall'insieme di parti di numerose Terre vittime delle Incursioni. Qui i membri della Cabala, collaborando con i pochi eroi di Terra 616 sopravvissuti, daranno vita ad una rivolta che in poco tempo si estenderà a tutta Battleword spingendo Destino a scendere in campo contro di loro: prima che quest'ultimo venga sconfitto da Reed Richards, che gli sottrarrà i poteri distruggendo Battleword e ricreando il Multiverso, Thanos affronterà Destino venendo però da lui ucciso con un solo colpo.
Thanos, risorto, si scontra poi con suo figlio Thane, nuovo amante di Morte. Thane ha creato una squadra per ucciderlo tra cui Tryco Slatteri (il campione dell'universo), Starfox e Nebula. Thanos però è vulnerabile dato che una sorta di tumore lo sta uccidendo, chiede a suo padre Mentore di curarlo, ma dopo il rifiuto di questi Thanos lo uccide. Viene rintracciato dalla guardia imperiale Shi'har che lo cattura, Thanos però evade. Il matto titano viene poi quasi ucciso da suo figlio e poi imprigionato da potenti entitá cosmiche chiamate le Sorelle dell'Eternità. In questa prigionia mentale Thanos si vede a capo di una squadra di Avengers, in un'esistenza molto più gloriosa ed eroica di quella vera. Thanos alla fine comprende il trucco e riesce a sfuggire al loro tranello riguadagnando poteri e salute e a tornare nella realtà. In un'ultima battaglia sconfigge e intrappola suo figlio Thane nella stessa prova da lui subita.
Thanos, insieme ad un risorto Adam Warlock si avventura alla scoperta di una realtà completamente nuova, fino ad assorbirne il potere e distruggerla. Thanos resta illeso ma il Warlock della nostra dimensione viene sostituito da un altro, in cui si riversa tutto il potere infinito della realtà distrutta.
Thanos, insieme ai Guardiani della galassia e a Pip il troll deve proteggere il potentissimo ma inesperto Warlock dalle mire del tiranno Annihilus. Purtroppo alla fine Annihilus riesce a rapire Warlock e a imprigionare Thanos nel nulla.
Thanos riesce a fuggire dal nulla e si risveglia alcuni mesi dopo l'avventura precedente: buona parte dell'universo è ridotta in rovina e la terra è distrutta. Solo un piccolo manipolo di eroi e villani si nasconde sulla luna. Vengono rintracciati da Annihilus che ne uccide buona parte, e proprio quando Thanos sta per soccombere l'universo sparisce. Warlock si è risvegliato, e per sbaglio ha distrutto ogni cosa. Restano solo Thanos e Warlock che chiedono aiuto al Supremo per far tornare l'universo. Una volta ritornato tutto i due sconfiggono Annihilus e il Warlock della nostra realtà ritorna, lasciando che il suo alter ego diventi il nuovo Tribunale vivente.
Thanos è finalmente felice insieme alla sua amata Lady Morte, fino a quando non scoprirà un'anomalia temporale su Titano, finendo per tuffarsi in un viaggio tra passato e presente insieme a suo fratello Starfox e al criminale Kang contro un nemico dal potere inimmaginabile.
Questa voce o sezione sull'argomento fumetti è ritenuta da controllare.
Motivo: ricerca originale
|
Thanos dispone di forza, resistenza, velocità e agilità sovrumani, immune a qualunque tipo di infezione e malattia, il suo invecchiamento si è bloccato al raggiungimento dell'età adulta e possiede processi di guarigione accelerati. Inoltre, è in grado di generare e manipolare energia cosmica a piacimento, usandola per aumentare ulteriormente la sua forza o sprigionandola sotto forma di una grande forza concussiva o magnetica. Può anche emettere quella stessa energia dalle mani, sotto forma di potenti raggi distruttori, o dagli occhi, sotto forma di pericolosi raggi calorifici, che può anche indirizzare contro due bersagli distinti allo stesso tempo. La portata massima dei suoi poteri energetici è sconosciuta, ma, con i suoi attacchi, lo si è visto tramortire Thor e Hulk e persino atterrare Galactus, danneggiandone leggermente l'armatura; inoltre, unendo le sue forze con quelle dell'Intermediario, è riuscito a liberare quest'ultimo dalla prigione in cui lo avevano relegato Mastro Ordine e Lord Caos. Possiede anche limitate capacità di manipolazione della materia, essendo stato in grado, in un'occasione, di trasformare Skragg in pietra. Come se non bastasse, è anche dotato di grandi poteri telepatici, avendo dimostrato di essere in grado, tra le altre cose, di resistere agli attacchi psichici di Dragoluna e Mantis, di costringere Hulk ad attaccare gli altri Avengers, di indurre l'Anti-Uomo a distruggere la cella in cui quest'ultimo era rinchiuso e persino di far impazzire i Sacerdoti di Pama. Altra sua capacità è un'intelligenza sovrumana, nettamente oltre i limiti delle possibilità umane.
Tramite l'uso di avanzatissimi innesti cibernetici, il Titano Pazzo ha accresciuto la sua forza e la sua resistenza fino a superare di netto anche quelle del più forte degli Eterni e, in seguito, resuscitandolo, Morte ha amplificato ancor di più queste sue capacità, rendendole smisurate, tanto che, attualmente, non se ne conoscono i limiti. Si è rivelato in grado, tra le altre cose, di respingere con un solo pugno un furioso attacco frontale da parte di Hulk, di sottomettere senza problemi Beta Ray Bill e Ronan l'Accusatore (distruggendo casualmente anche l'Arma Universale del secondo), di sconfiggere facilmente Silver Surfer, di combattere con Thor mentre quest'ultimo era potenziato dalla Gemma del Potere e, dando pieno sfogo alla propria potenza, di distruggere interi pianeti con la sola potenza dei suoi colpi. Inoltre, incrementando ulteriormente la sua forza e la sua resistenza grazie ad una speciale fonte di energia esterna, è riuscito addirittura a fronteggiare Tyrant in combattimento. È stato colpito da ben tre urla di Freccia Nera e dai raggi di Norrin Radd senza riportare ferite e, durante lo scontro con il Dio del Tuono sopra descritto, una serie di furiosi attacchi da lui sferrati gli hanno causato soltanto una lieve perdita di sangue dal naso; ha resistito a colpi di potenza planetaria, all'esposizione ad una singolarità artificiale e persino ai raggi di Odino e Galactus.
Il Titano Pazzo è un esperto nel combattimento corpo a corpo e nelle arti mistiche, al punto da essere riuscito a maledire Deadpool in modo simile a quanto fatto da Morte allo stesso Thanos, bandendolo dal regno della sua amata. Thanos fa spesso uso di uno speciale trono tecno-mistico, con il quale possiede un potente legame telepatico. Sfruttando questa unione, è in grado di usare lo scranno per generare impenetrabili barriere di energia, di teletrasportarsi ovunque voglia e di volare a velocità superluminali in direzione del trono. Dispone anche di un'avanzatissima macchina del tempo, che lui definisce Sonda Temporale, oltre che di una flotta di potenti navi spaziali, tra le quali figurano la Sanctuary, la Demeter e la Dreadnaught-666. Ha persino costruito il prototipo dello speciale Fucile di Stasi, arma in grado di sparare un unico ma potente colpo che blocca il bersaglio all'interno di un impenetrabile cubo di energia, dentro al quale la vittima giace in stasi. Ha al suo servizio un'armata di avanzatissimi droni, dotati di diverse funzioni, dalla sicurezza alla conservazione di registrazioni, passando per il lavoro manuale e la manutenzione. Per un certo periodo di tempo, il Titano Pazzo è stato in possesso del Guanto dell'Infinito, grazie al quale era sostanzialmente onnipotente.
Lo stesso argomento in dettaglio: Marvel Cinematic Universe. |
Thanos è stato scelto da Joss Whedon, fan delle prime storie di Starlin sul personaggio, come la mente dietro l'attacco di Loki nel film The Avengers[9], divenendo l'antagonista principale della Saga dell'Infinito del Marvel Cinematic Universe, apparendo in cinque pellicole con un ruolo sempre più rilevante. Come nei fumetti è uno degli esseri più potenti e temuti dell'universo, ma ha una storia e degli obiettivi molto diversi dal folle titano nichilista bramoso di morte, amore e conoscenza ideato da Starlin: in Avengers: Infinity War viene, infatti, rivelato che il suo scopo è quello di recuperare le Gemme dell'Infinito per riequilibrare la vita nell'universo, sterminando metà degli esseri che lo popolano affinché l'altra metà sopravviva e prosperi, evitandogli una fine come quella della sua specie nel pianeta Titano, perita per le conseguenze dovute alla sovrappopolazione.
Alla sua prima apparizione, in The Avengers, è interpretato da Damion Poitier, mentre nel resto del franchise, a partire da Guardiani della Galassia, è interpretato da Josh Brolin tramite la performance capture[10].
This article uses material from the Wikipedia article "Thanos", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Movie, Animation, Cartoon