powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Cultura russa del tè (10519 views - Food Drinks Beverages)

Il tè è parte integrante della cultura della Russia. Secondo alcuni studi del 2005, circa l'82% della popolazione russa consuma tè quotidianamente. Il tè è una fonte di minerali e altri nutrienti che integra la dieta alimentare russa ed è usato come una risorsa alimentare a basso costo, inteso come un vero e proprio cibo più che come una bevanda. A partire dal 1638, il tè ha avuto una storia ricca e variegata in Russia. Per causa anche del clima freddo, il tè è attualmente considerato de facto la bevanda nazionale russa, una delle bevande più diffuse del paese, ed è strettamente associata con la cultura tradizionale. Uno degli aspetti più caratteristici della tradizione russa del tè sta nella grande diffusione di un peculiare bollitore per l'acqua chiamato samovar: diventato simbolo di accoglienza casalinga e ospitalità, è diventato un oggetto onnipresente che veniva originariamente usato solo per il tè del pomeriggio e poi con il tempo anche per la preparazione del tè alla fine dei pasti, servito da solo o con il dessert.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Cultura russa del tè

Cultura russa del tè

Cultura russa del tè

Il è parte integrante della cultura della Russia. Secondo alcuni studi del 2005, circa l'82% della popolazione russa consuma tè quotidianamente[1]. Il tè è una fonte di minerali e altri nutrienti che integra la dieta alimentare russa ed è usato come una risorsa alimentare a basso costo, inteso come un vero e proprio cibo più che come una bevanda.

A partire dal 1638, il tè ha avuto una storia ricca e variegata in Russia. Per causa anche del clima freddo, il tè è attualmente considerato de facto la bevanda nazionale russa[2], una delle bevande più diffuse del paese[1], ed è strettamente associata con la cultura tradizionale. Uno degli aspetti più caratteristici della tradizione russa del tè sta nella grande diffusione di un peculiare bollitore per l'acqua chiamato samovar: diventato simbolo di accoglienza casalinga e ospitalità, è diventato un oggetto onnipresente che veniva originariamente usato solo per il tè del pomeriggio e poi con il tempo anche per la preparazione del tè alla fine dei pasti, servito da solo o con il dessert.

Storia

Lo stesso argomento in dettaglio: Via siberiana.

La prima testimonianza del tè in Russia risale al 1638, quando l'allora regnante della Mongolia Altan Khan di Khalkha donò allo zar Michele di Russia quattro pud (circa 65 kg) di tè[3]. La donazione era il regalo diplomatico del re mongolo all'imperatore russo attraverso l'ambasciatore Vasilij Starkov[4]: il diplomatico fu mandato nel 1636[5] e in un primo momento rifiutò il regalo di oltre un quintale di tè, non capendo l'utilità di una tal quantità di foglie morte, ma il Khan insistette nell'accettarne almeno una metà, e in questo modo il tè arrivò in Russia.

Nel 1679 la Russia stipulò un negoziato con la Cina per la regolare fornitura di tè attraverso carovane di cammelli, fornendo in cambio pellicce[3], e l'ambasciatore cinese a Mosca donò diverse casse di tè allo zar Alessio I[6]. La difficoltà del percorso che le carovane dovevano affrontare, però, rese il tè estremamente costoso e ad appannaggio solo di nobili e abbienti[6]. Solo nel 1689 la situazione cambiò grazie al Trattato di Nerčinsk che segnò di fatto l'annessione della Siberia alla Russia e consentì di disegnare la nuova tratta commerciale russo-cinese chiamata Via siberiana, economicamente molto più favorevole. Ulteriori facilitazioni si ebbero col successivo Trattato di Kjachta del 1727, integrazione del precedente, che rese la città il crocevia del commercio del tè.

Il crescente mercato del tè nel XVIII secolo portò Pietro il Grande a legiferare sulla questione emanando nel 1706 una legge che impediva ai mercanti non autorizzati dallo stato di operare a Pechino. Nel 1736 Caterina la Grande regolarizzò il mercato del tè, e alla sua morte nel 1796 la Russia importava circa 1'500 tonnellate di tè via carovane di cammelli, sia in foglie sciolte sia in panetti, cioè abbastanza perché il prezzo scendesse fino a rendere il tè abbordabile anche per le classi medio-basse[7].

Il massimo movimento di tè a Kjachta si ebbe nel 1824, e il 1860 fu l'anno di massimo trasporto di tè via carovana: a partire dalla fine del XIX secolo, infatti, il crescente utilizzo del trasporto su rotaia fece pian piano decadere il trasporto con i cammelli, e il completamento del primo braccio della ferrovia Transiberiana nel 1880 consentì un trasporto molto più rapido che passò da 18 mesi a una settimana[8]; ancora fino alla fine dell'Ottocento comunque la carovana di cavalli o cammelli erano l'unico mezzo per attraversare alcune aree altrimenti non raggiungibili. All'inizio del XX secolo, per ragioni commerciali la Russia smise gradualmente di importare tè direttamente dalla Cina, preferendo acquistarlo da Odessa o da Londra: nel 1905 si interruppero i trasporti via cavallo e nel 1925 la carovana cessò di essere l'unico mezzo capace di percorrere l'intera tratta del tè[9]. Nel 2002 l'importazione di tè in Russia ammontava a circa 162'000 tonnellate.[10].

Note

  1. ^ a b (RU) Martinchik AN, Baturin AK, Martinchik EA, Tutel'ian VA, [Tea and coffee consumption among Russian population], in Vopr Pitan, vol. 74, nº 3, 2005, pp. 42–6, PMID 16044841.
  2. ^ Glenn Mack, Food Culture in Russia and Central Asia, Westport, Greenwood Press, 2005, ISBN 0-313-32773-4.
  3. ^ a b Grande enciclopedia sovietica, Советская энциклопедия, 1978, vol. 29, p. 11, ISBN.
  4. ^ Jeremiah Curtin, A Journey to Southern Siberia, 1909, Capitolo 1
  5. ^ Basil Dymytryshyn, Russia's Conquest of Siberia: A Documentary Record, 1985, volume uno, documento 48. L'inviato fu mandato nel 1636, ma il tè potrebbe essere stato mandato in seguito a una successiva visita al Khan.
  6. ^ a b Tea Time in Russia: Russian Life, su rispubs.com. URL consultato il 22 aprile 2008.
  7. ^ Sharon O'connor, Afternoon Tea Serenade, City, Menus & Music Production, 1997, ISBN 1-883914-18-3.
  8. ^ Bennett Weinberg, The World of Caffeine, New York, Routledge, 2001, ISBN 0-415-92722-6.
  9. ^ Martha Avery, The Tea Road, Beijing, China Intercontinental Press, 2003, ISBN 7-5085-0380-5.
  10. ^ Lee Jolliffe, Tea and Tourism: Tourists, Traditions, and Transformations, Clevedon England, Channel View Publications, 2007, ISBN 978-1-84541-057-5.

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Cultura russa del tè", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Food Drinks Beverages

food,liquor,alcohol,drink,beverage,coke