powered by CADENAS

Social Share

Poliovirus (15009 views - Medical & Health)

Il poliovirus (o virus poliomielitico) è un virus di una delle quattro specie del genere Enterovirus (famiglia Picornaviridae) che causa la poliomielite. I poliovirus sono composti da un genoma a RNA ed un capside proteico. Il genoma è costituito da un singolo filamento di RNA di senso positivo lungo circa 7500 nucleotidi. La particella virale ha un diametro di circa 30 nanometri con simmetria icosaedrica. A causa del genoma corto e della struttura semplice —genoma a RNA, assenza di envelope, simmetria icosaedrica delle proteine del capside— è stato ampiamente riconosciuto come il più semplice dei virus con importanza patologica. Il primo poliovirus è stato isolato nel 1909 da Karl Landsteiner e Erwin Popper. Nel 1981 il genoma di un poliovirus è stato pubblicato da due diversi gruppi di ricerca: quello di Vincent Racaniello e David Baltimore del MIT di Boston e quello di Naomi Kitamura e Eckard Wimmer della Stony Brook University. Da allora il poliovirus è uno dei virus meglio caratterizzati, ed è diventato un utile modello per lo studio della biologia dei virus a RNA.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Poliovirus

Poliovirus

Poliovirus
Le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze.
Progetto:Forme di vita/Come leggere il tassobox
Poliovirus
Micrografia al TEM di virioni di poliovirus.
Classificazione dei virus
Dominio Acytota
Gruppo Gruppo IV (Virus a ssRNA+)
Ordine Picornavirales
Famiglia Picornaviridae
Genere Enterovirus
Specie Poliovirus
Sinonimi

virus poliomielitico

Il poliovirus (o virus poliomielitico) è un virus di una delle quattro specie del genere Enterovirus (famiglia Picornaviridae) che causa la poliomielite.

I poliovirus sono composti da un genoma a RNA ed un capside proteico. Il genoma è costituito da un singolo filamento di RNA di senso positivo lungo circa 7500 nucleotidi.[1] La particella virale ha un diametro di circa 30 nanometri con simmetria icosaedrica. A causa del genoma corto e della struttura semplice —genoma a RNA, assenza di envelope, simmetria icosaedrica delle proteine del capside— è stato ampiamente riconosciuto come il più semplice dei virus con importanza patologica.[2]

Il primo poliovirus è stato isolato nel 1909 da Karl Landsteiner e Erwin Popper.[3] Nel 1981 il genoma di un poliovirus è stato pubblicato da due diversi gruppi di ricerca: quello di Vincent Racaniello e David Baltimore del MIT di Boston[4] e quello di Naomi Kitamura e Eckard Wimmer della Stony Brook University[5]. Da allora il poliovirus è uno dei virus meglio caratterizzati, ed è diventato un utile modello per lo studio della biologia dei virus a RNA.

Ciclo replicativo

I poliovirus infettano le cellule umane grazie al legame con un recettore Ig-like, il CD155, (anche noto com recettore poliovirus ) [6][7] presente sulla membrana cellulare.[8] L'interazione del poliovirus con il CD155 induce nella particella virale un cambiamento conformazionale irreversibile necessario per permettere l'ingresso del virus nella cellula.[9][10] L'esatto meccanismo con cui i poliovirus entrano nella cellula ospite non è noto nei dettagli.[11] In seguito al legame del virus sulla membrana cellulare della cellula ospite, l'ingresso del materiale genetico nella cellula si riteneva avvenisse con uno dei due seguenti meccanismi: attraverso la formazione di un poro nella membrana plasmatica attraverso il quale l'RNA viene "iniettato" nel citoplasma della cellula ospite, oppure mediante endocitosi mediata da recettori.[12] Recenti evidenze sperimentali sembrano confermare la seconda ipotesi e suggerire che il poliovirus legato al CD155 entri nella cellula mediante endocitosi. Subito dopo l'internalizzazione del virione avviene il rilascio dell'RNA virale.[13] In ogni caso, a prescindere dal meccanismo con cui avviene, l'ingresso del poliovirus nella cellula è un processo poco efficiente: l'infezione, infatti, avviene solo circa l'1% delle volte.[14]

I poliovirus sono virus a RNA di senso positivo. Per questo l'acido nucleico racchiuso nel capside può essere immediatamente utilizzato come RNA messaggero ed iniziare la traduzione nella cellula ospite. In seguito all'infezione, infatti, il virus sfrutta le strutture cellulari per la traduzione del proprio corredo genomico, causando l'interruzione della sintesi proteica a livello cellulare in favore della produzione della proteine virali. In confronto agli mRNA della cellula ospite, infatti, l'estremità 5' dell'RNA virale è estremamente lunga —oltre 700 nucleotidi— ed altamente strutturata. Questa regione del genoma virale è chiamata Internal Ribosome Entry Site (IRES) e dirige la traduzione dell'RNA virale. Mutazioni genetiche in questa regione prevengono la produzione delle proteine virali.[15][16][17]

L'mRNA del poliovirus è tradotto come un lungo polipeptide. Questo polipeptide è quindi auto-tagliato da proteasi interne in circa 10 proteine virali, tra cui:[2][14]

  • 3Dpol, una RNA polimerasi RNA dipendente la cui funzione è copiare e moltiplicare il genoma virale a RNA.
  • 2Apro e 3Cpro/3CDpro, proteasi che tagliano il polipeptide virale.
  • VPg (3B), una piccola proteina che lega l'RNA virale ed è necessaria per la sintesi di RNA virale di senso positivo e negativo.
  • 2BC, 2B, 2C, 3AB, 3A, 3B proteine che comprendono il complesso di proteine necessarie per la replicazione virale.
  • VP0, VP1, VP2, VP3, VP4 le proteine del capisde.

Il meccanismo dell'assemblaggio di nuove particelle virale (es. l'inserimento del genoma nel capside) non è completamente noto.[12] In colture di cellule di mammifero i virioni completamente assemblati lasciano la cellula ospite tra le 4 e le 6 ore dopo l'infezione.[19]

I virus hanno come bersaglio particolare i motoneuroni delle corna anteriori del midollo spinale con possibilità di portare paralisi. Oltre all'uomo, possono essere suscettibili di infezione anche gli scimpanzé.

Si riscontrano tre tipi umani (poliovirus hominis):

  • il Brunhilde, tipo 1, è altamente paralitico, così chiamato dal nome dello scimpanzé che fece ottenere il suo isolamento;
  • il Lansing, tipo 2, eradicato dal mondo negli anni Novanta, che prende il nome dalla città del Michigan dove fu isolato durante una epidemia;
  • il Leon, tipo 3, meno frequente, corrispondente al nome di un piccolo paziente in cui fu trovato.

Per la loro acido-resistenza riescono a rimanere intatti nel tratto gastrico, riuscendo a moltiplicarsi sia a livello della faringe, sia a livello dell'intestino.

I poliovirus vengono inattivati con formaldeide o cloro libero residuo, raggi ultravioletti, calore ed essiccamento.

Note

  1. ^ James M. Hogle, POLIOVIRUSCELLENTRY: Common Structural Themes in Viral Cell Entry Pathways, in Annual Review of Microbiology, vol. 56, nº 1, 2002, pp. 677–702, DOI:10.1146/annurev.micro.56.012302.160757.
  2. ^ a b David S. Goodsell, The Machinery of Life, Springer, 19 dicembre 1997, p. 160, ISBN 0-387-98273-6.
  3. ^ John Rodman Paul, A History of Poliomyelitis, (Yale studies in the history of science and medicine), Yale University Press, ottobre 1978, p. 496, ISBN 0-300-01324-8.
  4. ^ V. R. Racaniello, Molecular Cloning of Poliovirus cDNA and Determination of the Complete Nucleotide Sequence of the Viral Genome, in Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 78, nº 8, 1981, pp. 4887–4891, DOI:10.1073/pnas.78.8.4887.
  5. ^ Naomi Kitamura, Bert L. Semler, Paul G. Rothberg, Glenn R. Larsen, Cheryl J. Adler, Andrew J. Dorner, Primary structure, gene organization and polypeptide expression of poliovirus RNA, in Nature, vol. 291, nº 5816, 1981, pp. 547–553, DOI:10.1038/291547a0.
  6. ^ Cathy L. Mendelsohn, Eckard Wimmer, Vincent R. Racaniello, Cellular receptor for poliovirus: Molecular cloning, nucleotide sequence, and expression of a new member of the immunoglobulin superfamily, in Cell, vol. 56, nº 5, 1989, pp. 855–865, DOI:10.1016/0092-8674(89)90690-9.
  7. ^ Y. He, S. Mueller, P. R. Chipman, C. M. Bator, X. Peng, V. D. Bowman, Complexes of Poliovirus Serotypes with Their Common Cellular Receptor, CD155, in Journal of Virology, vol. 77, nº 8, 2003, pp. 4827–4835, DOI:10.1128/JVI.77.8.4827-4835.2003.
  8. ^ TH. Dunnebacke, JD. Levinthal; RC. Williams, Entry and release of poliovirus as observed by electron microscopy of cultured cells., in J Virol, vol. 4, nº 4, Oct 1969, pp. 505-13, PMID 4309884.
  9. ^ G. Kaplan, MS. Freistadt; VR. Racaniello, Neutralization of poliovirus by cell receptors expressed in insect cells., in J Virol, vol. 64, nº 10, Oct 1990, pp. 4697-702, PMID 2168959.
  10. ^ Alicia Gómez Yafal, Gerardo Kaplan, Vincent R. Racaniello, James M. Hogle, Characterization of Poliovirus Conformational Alteration Mediated by Soluble Cell Receptors, in Virology, vol. 197, nº 1, 1993, pp. 501–505, DOI:10.1006/viro.1993.1621.
  11. ^ Samuel Baron, Medical Microbiology, 4ª ed., Univ of Texas Medical Branch, gennaio 1996, p. 1273, ISBN 0-9631172-1-1.
  12. ^ a b Steffen Mueller, Eckard Wimmer, Jeronimo Cello, Poliovirus and poliomyelitis: A tale of guts, brains, and an accidental event, in Virus Research, vol. 111, nº 2, 2005, pp. 175–193, DOI:10.1016/j.virusres.2005.04.008.
  13. ^ Boerries Brandenburg, Lily Y. Lee, Melike Lakadamyali, Michael J. Rust, Xiaowei Zhuang, James M. Hogle, Imaging Poliovirus Entry in Live Cells, in PLoS Biology, vol. 5, nº 7, 2007, pp. e183, DOI:10.1371/journal.pbio.0050183.
  14. ^ a b Charles Chan and Roberto Neisa. "Poliomyelitis". Brown University.
  15. ^ C. Chen, P Sarnow, Initiation of protein synthesis by the eukaryotic translational apparatus on circular RNAs, in Science, vol. 268, nº 5209, 1995, pp. 415–417, DOI:10.1126/science.7536344.
  16. ^ Jerry Pelletier, Nahum Sonenberg, Internal initiation of translation of eukaryotic mRNA directed by a sequence derived from poliovirus RNA, in Nature, vol. 334, nº 6180, 1988, pp. 320–325, DOI:10.1038/334320a0.
  17. ^ SK. Jang, HG. Kräusslich; MJ. Nicklin; GM. Duke; AC. Palmenberg; E. Wimmer, A segment of the 5' nontranslated region of encephalomyocarditis virus RNA directs internal entry of ribosomes during in vitro translation., in J Virol, vol. 62, nº 8, Aug 1988, pp. 2636-43, PMID 2839690.
  18. ^ Nidia H De Jesus, Epidemics to eradication: the modern history of poliomyelitis, in Virology Journal, vol. 4, nº 1, 2007, p. 70, DOI:10.1186/1743-422X-4-70.
  19. ^ Olen M. Kew, Roland W. Sutter, Esther M. de Gourville, Walter R. Dowdle, Mark A. Pallansch, VACCINE-DERIVED POLIOVIRUSES AND THE ENDGAME STRATEGY FOR GLOBAL POLIO ERADICATION*, in Annual Review of Microbiology, vol. 59, nº 1, 2005, pp. 587–635, DOI:10.1146/annurev.micro.58.030603.123625.


This article uses material from the Wikipedia article "Poliovirus", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical