powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Caccia intercettore (5448 views - Transportation - Air Water Earth)

Un caccia intercettore (o intercettatore) è un tipo d'aereo da caccia concepito specificamente per fermare e distruggere gli aerei nemici prima che raggiungano il loro obiettivo. Il compito principale per il quale sono impiegati solitamente è quello di impedire ai bombardieri nemici di attaccare il territorio nazionale. Questo tipo di aereo è apparso alla fine della seconda guerra mondiale a seguito dell'avvento dei bombardieri strategici e degli ordigni nucleari. Il ruolo è diventato meno importante a partire dalla fine degli anni sessanta, a causa dell'evoluzione dei missili balistici intercontinentali impossibili da intercettare con aerei.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Caccia intercettore

Caccia intercettore

Caccia intercettore

Un caccia intercettore (o intercettatore) è un tipo d'aereo da caccia concepito specificamente per fermare e distruggere gli aerei nemici prima che raggiungano il loro obiettivo. Il compito principale per il quale sono impiegati solitamente è quello di impedire ai bombardieri nemici di attaccare il territorio nazionale.

Questo tipo di aereo è apparso alla fine della seconda guerra mondiale a seguito dell'avvento dei bombardieri strategici e degli ordigni nucleari. Il ruolo è diventato meno importante a partire dalla fine degli anni sessanta, a causa dell'evoluzione dei missili balistici intercontinentali impossibili da intercettare con aerei.

Caratteristiche

Velocità

Un intercettore deve essere il più rapido possibile per avere buone possibilità di arrestare l'avanzata degli aerei nemici prima dell'arrivo sul territorio nazionale oppure sull'obiettivo. Più precisamente, questo tipo di aerei è caratterizzato di preferenza da una velocità ascensionale elevata al fine di raggiungere nel minor tempo possibile la quota di volo dei velivoli da intercettare. Per ottenere alte velocità ascensionali, gli intercettori presentano un rapporto potenza-peso elevato, il cui valore ideale è almeno unitario.

Equipaggiamento elettronico

La scelta per l'equipaggiamento elettronico imbarcato su di un intercettore è variabile e dipende molto dalla politica militare aeronautica del paese che lo ha progettato o lo utilizza. Generalmente, però, questo tipo di aerei è guidato e controllato da basi a terra.

Armamento

Un intercettore deve essere in grado di abbattere anche grossi bombardieri. Per questa ragione viene dotato di armamenti pesanti tra i quali:

Prontezza operativa

In generale, un certo numero di intercettori viene mantenuto permanentemente in stato di allerta, cioè pronto al decollo pochissimo tempo dopo che i radar della difesa aerea segnalano l'avvicinamento di un aereo ostile. I velivoli che effettuano servizio su allarme hanno il pieno di combustibile, sono già armati con armi operative, hanno i sistemi di accensione già pronti e collegati e, in base allo stato di allerta, possono avere i piloti in attesa già a bordo o in un locale vicino agli hangar di partenza.

Durante la guerra fredda, per esempio, in Italia le basi in turno di allarme per piloti di intercettori, appena ricevuto dall'organizzazione della difesa aerea l'ordine di decollo immediato ("SCRAMBLE" in termine NATO) dovevano garantire la partenza di una coppia di velivoli in cinque minuti ("ready in five"). Dopo il decollo, un'altra coppia doveva essere pronta a subentrare nei successivi 30 minuti ("ready in 30"). Per ottenere questa prontezza operativa, i piloti e gli specialisti della manutenzione stazionavano vicino agli aerei, gli F-104 Starfighter, mettendo in atto tutta una serie di accorgimenti tecnici per risparmiare tempo prima del decollo.[1]

Esempi di intercettori

elenco non esaustivo

Note

  1. ^ (EN) David Cenciotti, Memories of a fighter, Air Forces Monthly, novembre 2002. URL consultato il 3-02-2008 (archiviato dall'url originale il 24 febbraio 2008).

Voci correlate


PostbruciatoreCompetizione aeronauticaAir superiority fighterAirbusAeromobileCupolino (aeronautica)Comandi di volo e sistemi di controllo del voloAirframeAeroplanoAirspeedAereo da attacco al suoloBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787 DreamlinerBoeing B-29 SuperfortressBoeing CH-47 ChinookMcDonnell Douglas F/A-18 Super HornetAereo imbarcatoCessna O-2 SkymasterCessna SkymasterDassault Mirage F1de Havilland MosquitoEurocopter EC 725Eurofighter TyphoonAereo da cacciaCacciabombardiereGeneral Dynamics F-16 Fighting FalconGloster MeteorGrumman F6F HellcatHawker FuryHawker HurricaneElicotteroRotore (aeronautica)IAI KfirAereo a reazioneJet engineLockheed Martin-Boeing F-22 RaptorLockheed Martin F-35 Lightning IILockheed SR-71McDonnell Douglas F-4 Phantom IIMcDonnell Douglas MD-80McDonnell XF-85 GoblinMesserschmitt Bf 109Mikoyan-Gurevich MiG-27Military helicopterModel aircraftCaccia multiruoloNight fighterNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsRadio-controlled aircraftAereo da ricognizioneVelocità del suonoSukhoi Su-27SupermaneuverabilitySupersonic aircraftRegime transonicoTwin-boom aircraftTwinjetMcDonnell Douglas-BAe T-45 GoshawkMcDonnell Douglas-BAe AV-8B Harrier IIDassault Mirage 2000Eurocopter TigerElicottero d'attaccoAirbus HelicoptersPallone aerostaticoDirigibileLifterGeneral Dynamics F-111InterdictorBombardiere strategicoAeromobile per la guerra elettronicaTattica militareMilitary aircraftGeneral Atomics RQ-1 PredatorIndustria bellicaAGM-114 HellfireMissileDirect Attack Guided RocketArmed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterTurboalberoAereo a fusoliera largaCargo aircraftAir cargoFusolieraLockheed T-33 Shooting StarFlight trainingAviazioneAeronauticaAircraft design processQuadrirotoreMultirotor

This article uses material from the Wikipedia article "Caccia intercettore", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht