powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Cupolino (aeronautica) (4556 views - Transportation - Air Water Earth)

In aeronautica, il cupolino (detto anche tettuccio, in inglese canopy) è una copertura trasparente posta sopra la cabina di pilotaggio in alcuni tipi di aerei. La sua funzione è quella di proteggere dagli agenti esterni e garantire un ambiente relativamente tranquillo agli occupanti del velivolo. Data la posizione preponderante nella sezione frontale dell'aereo, è fondamentale studiare adeguatamente l'aerodinamica di questo particolare per ridurre al minimo la resistenza all'aria.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Cupolino (aeronautica)

Cupolino (aeronautica)

Cupolino (aeronautica)

In aeronautica, il cupolino (detto anche tettuccio, in inglese canopy) è una copertura trasparente posta sopra la cabina di pilotaggio in alcuni tipi di aerei. La sua funzione è quella di proteggere dagli agenti esterni e garantire un ambiente relativamente tranquillo agli occupanti del velivolo.

Data la posizione preponderante nella sezione frontale dell'aereo, è fondamentale studiare adeguatamente l'aerodinamica di questo particolare per ridurre al minimo la resistenza all'aria.

Storia

I primi aerei dei pionieri dell'aviazione non avevano un tettuccio. I piloti erano esposti al vento e agli agenti atmosferici, ma è da notare che i voli agli albori dell'era aeronautica venivano effettuati solo in condizioni meteorologiche favorevoli. Nel corso della prima guerra mondiale, la maggior parte degli aerei non aveva tettuccio, sebbene molti cominciassero a utilizzare dei piccoli parabrezza per riparare il pilota dal flusso aerodinamico generato dall'elica e dal vento. Negli anni venti e trenta l'aumento delle velocità e delle quote raggiunte, si adottò l'utilizzo di una protezione integrale dei piloti e l'utilizzo di tettucci diventò diffuso.

I primi tettucci erano composti da diverse sezioni realizzate in vetro, tenute in posizione da una intelaiatura. Questa riduceva la visibilità, il che era un problema specialmente per gli aerei militari. Inoltre, il tettuccio di vetro era molto più pesante di quelli realizzati in polimetilmetacrilato, noto anche con il nome commerciale di plexiglas, che furono introdotti poco prima della seconda guerra mondiale. Il nuovo materiale acrilico consentiva la realizzazione di tettucci a bolla (cupolini o in inglese bubble canopy) privi di intelaiatura e furono utilizzati su velivoli quali i britannici Supermarine Spitfire e il Westland Whirlwind, con l'intento di avvantaggiare i piloti in combattimento fornendo maggiore visibilità e riducendo i pesi.


PostbruciatoreCompetizione aeronauticaAir superiority fighterAirbusAeromobileComandi di volo e sistemi di controllo del voloAirframeAeroplanoAirspeedAereo da attacco al suoloBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787 DreamlinerBoeing B-29 SuperfortressBoeing CH-47 ChinookMcDonnell Douglas F/A-18 Super HornetBoeing Insitu ScanEagleAereo imbarcatoCessna O-2 SkymasterCessna SkymasterEurocopter EC 725Eurofighter TyphoonAereo da cacciaCacciabombardierePrimati mondiali di velocità di voloGeneral Dynamics F-16 Fighting FalconGlider (aircraft)Grumman F6F HellcatHawker FuryHawker HurricaneElicotteroRotore (aeronautica)IAI KfirAereo a reazioneJet engineLockheed Martin-Boeing F-22 RaptorLockheed Martin F-35 Lightning IILockheed SR-71McDonnell Douglas F-4 Phantom IIMcDonnell Douglas MD-80McDonnell XF-85 GoblinMesserschmitt Bf 109Mikoyan-Gurevich MiG-27Military helicopterModel aircraftCaccia multiruoloNight fighterNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsRadio-controlled aircraftVelocità del suonoSukhoi Su-27SupermaneuverabilitySupersonic aircraftRegime transonicoTwin-boom aircraftTwinjetDassault Mirage F1Caccia intercettoreMcDonnell Douglas-BAe T-45 GoshawkMcDonnell Douglas-BAe AV-8B Harrier IIDassault Mirage 2000Eurocopter TigerElicottero d'attaccoAirbus HelicoptersPallone aerostaticoDirigibileLifterGeneral Dynamics F-111InterdictorBombardiere strategicoAeromobile per la guerra elettronicaMilitary aircraftGeneral Atomics RQ-1 PredatorIndustria bellicaAGM-114 HellfireMissileDirect Attack Guided RocketArmed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterTurboalberoAereo a fusoliera largaCargo aircraftAir cargoFusolieraLockheed T-33 Shooting StarFlight trainingAviazioneAtterraggioDecolloPista (aviazione)AerodromeAeroportoAeronauticaAircraft design processQuadrirotoreMultirotor

This article uses material from the Wikipedia article "Cupolino (aeronautica)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht