powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Competizione aeronautica (4461 views - Transportation - Air Water Earth)

Una competizione aeronautica è la definizione generale di una gara di sport motoristico in cui si concorre alla guida un aeromobile. Analogamente ad altri sport motoristici quali l'automobilismo e la motonautica, esistono varie specialità che vanno dalla gara di velocità a quella di durata a quella a tappe con regole simili alle gare di regolarità ed i rally in campo automobilistico. Alle competizioni basate su aerodine a motore, specificatamente aerei a motore appositamente progettati per le competizioni o spesso warbird ottimizzati a tale scopo, si affiancano anche tutte le specialità di volo a vela. In voga nella prima parte del XX secolo soprattutto nella specialità di gara di velocità ebbe una delle massime espressioni a livello mondiale nella Coppa Schneider dedicata agli idrovolanti, mentre negli Stati Uniti d'America si era imposta la National Air Races per velivoli con base a terra.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Competizione aeronautica

Competizione aeronautica

Competizione aeronautica

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Myself).

Una competizione aeronautica è la definizione generale di una gara di sport motoristico in cui si concorre alla guida un aeromobile. Analogamente ad altri sport motoristici quali l'automobilismo e la motonautica, esistono varie specialità che vanno dalla gara di velocità a quella di durata a quella a tappe con regole simili alle gare di regolarità ed i rally in campo automobilistico.

Alle competizioni basate su aerodine a motore, specificatamente aerei a motore appositamente progettati per le competizioni o spesso warbird ottimizzati a tale scopo, si affiancano anche tutte le specialità di volo a vela.

In voga nella prima parte del XX secolo soprattutto nella specialità di gara di velocità ebbe una delle massime espressioni a livello mondiale nella Coppa Schneider dedicata agli idrovolanti, mentre negli Stati Uniti d'America si era imposta la National Air Races per velivoli con base a terra.

Voci correlate


PostbruciatoreAir superiority fighterAirbusAeromobileComandi di volo e sistemi di controllo del voloAirframeAeroplanoAirspeedAereo da attacco al suoloBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787 DreamlinerBoeing B-29 SuperfortressBoeing CH-47 ChinookMcDonnell Douglas F/A-18 Super HornetAereo imbarcatoCessna O-2 SkymasterCessna SkymasterEurocopter EC 725Eurofighter TyphoonAereo da cacciaCacciabombardierePrimati mondiali di velocità di voloGeneral Dynamics F-16 Fighting FalconGrumman F6F HellcatHawker FuryHawker HurricaneElicotteroIAI KfirAereo a reazioneJet engineLockheed Martin-Boeing F-22 RaptorLockheed Martin F-35 Lightning IILockheed SR-71McDonnell Douglas F-4 Phantom IIMcDonnell Douglas MD-80McDonnell XF-85 GoblinMikoyan-Gurevich MiG-27Military helicopterModel aircraftCaccia multiruoloNight fighterNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsAereo da ricognizioneVelocità del suonoSukhoi Su-27SupermaneuverabilitySupersonic aircraftTwin-boom aircraftTwinjetMesserschmitt Bf 109ScoccaCupolino (aeronautica)Dassault Mirage F1Caccia intercettoreMcDonnell Douglas-BAe T-45 GoshawkMcDonnell Douglas-BAe AV-8B Harrier IICorsa dei carriDassault Mirage 2000Eurocopter TigerElicottero d'attaccoAirbus HelicoptersPallone aerostaticoDirigibileGeneral Dynamics F-111InterdictorBombardiere strategicoAeromobile per la guerra elettronicaGeneral Atomics RQ-1 PredatorIndustria bellicaAGM-114 HellfireBoeing AH-64 ApacheAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterGrob G103a Twin IIAcrobazia aerea

This article uses material from the Wikipedia article "Competizione aeronautica", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht