powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Trasporto pubblico (3320 views - Transportation - Air Water Earth)

Con l'espressione trasporto pubblico si intende il trasporto di persone con l'utilizzo dei vari mezzi di trasporto preposti, non va confuso con il trasporto di turisti o passeggeri operato dalle compagnie aeree o dai pullman.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Trasporto pubblico

Trasporto pubblico

Con l'espressione trasporto pubblico si intende il trasporto di persone con l'utilizzo dei vari mezzi di trasporto preposti, non va confuso con il trasporto di turisti o passeggeri operato dalle compagnie aeree o dai pullman.

Tipi di trasporto pubblico

Trasporto pubblico locale

Il trasporto pubblico locale (TPL) riguarda gli spostamenti all'interno di una città, di una provincia/città metropolitana o di una regione, esercitati da un'azienda (sia pubblica che privata) che opera tramite una concessione da parte dell'ente statale interessato (città o regione). Nel mondo esistono aziende che sono totalmente partecipate da un ente statale (come ATAC e TfL) ma anche aziende private (come Arriva).

Trasporto a lunga percorrenza

Il trasporto a lunga percorrenza che invece riguarda il trasporto di passeggeri a livello statale, e non è da confondere con il trasporto di turisti che può avvenire tramite l'uso di aerei e pullman turistici.

Mezzi di trasporto utilizzati

A prescindere dal tipo di trasporto pubblico, esso si può esercitare con:

  • su tracciato vincolato
  • su strada
risciò
velotaxi
autobus
filobus
taxi
  • su strada parzialmente vincolati
Guided Light Transit
O-Bahn
traghetto
aliscafo
vaporetto
  • su funi metalliche
funivia
seggiovia
cabinovia
sciovia

Sono anche utilizzati come mezzi di trasporto pubblico locale in alcune città con forti dislivelli o con particolari condizioni i cosiddetti sistemi ettometrici:

Quando diversi servizi sono integrati fra loro a comporre un viaggio completo (unendo ad esempio un tratto in treno ad uno in metropolitana) si parla di multimodalità, che può interessare anche forme di trasporto privato quali automobili o biciclette mediante l'imbarco dei medesimi la predisposizione di parcheggi di interscambio.

  • Pietro Gelmini, Città, trasporti e ambiente, Milano, Etas, 1998, ISBN 8845301427.

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Trasporto pubblico", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht