powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Motore centrale (1561 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Per autovettura a motore centrale si intende un'automobile sulla quale il motore è montato all'interno del passo del veicolo e non a sbalzo. Il vantaggio di questa soluzione, impiegata sulle automobili sportive, è quello di concentrare i pesi all'interno del passo della vettura, evitando la presenza di masse fuoribordo (ovvero a sbalzo su uno dei due assali). Il motore, in posizione centrale, può essere montato in senso longitudinale (soluzione più diffusa) o trasversale, analogamente al cambio, che può essere, a sua volta, longitudinale (e posto davanti o dietro al motore) o trasversale. Tutte le macchine da competizione di tipo Formula (Formula 1, Formula 3 e formule minori) adottano, attualmente, la soluzione del motore centrale.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Motore centrale

Motore centrale

Per autovettura a motore centrale si intende un'automobile sulla quale il motore è montato all'interno del passo del veicolo e non a sbalzo. Il vantaggio di questa soluzione, impiegata sulle automobili sportive, è quello di concentrare i pesi all'interno del passo della vettura, evitando la presenza di masse fuoribordo (ovvero a sbalzo su uno dei due assali). Il motore, in posizione centrale, può essere montato in senso longitudinale (soluzione più diffusa) o trasversale, analogamente al cambio, che può essere, a sua volta, longitudinale (e posto davanti o dietro al motore) o trasversale. Tutte le macchine da competizione di tipo Formula (Formula 1, Formula 3 e formule minori) adottano, attualmente, la soluzione del motore centrale.

Motore centrale nelle monoposto da competizione

Nelle monoposto tipo formula questo schema costruttivo ha tardato ad affermarsi, i primi fruttuosi tentativi fatti dalla Auto Union fra le due guerre mondiali sembrarono non avere seguito, mentre negli anni Cinquanta il costruttore britannico Cooper rinnegò tale scelta dopo un periodo di temporanea adozione della stessa e tornò alla configurazione con motore anteriore usata fin dagli albori delle competizioni automobilistiche.

Nel 1959 vi fu una svolta decisiva: Jack Brabham e la Cooper si aggiudicarono il primo titolo per una vettura a motore centrale e resero automaticamente obsolete le altre vetture. La nuova tecnica costruttiva permetteva infatti una notevole agilità della vettura, con il peso non più gravante in quasi la totalità sull'asse anteriore sterzante. Veniva inoltre semplificato il sistema di trasmissione della potenza alle ruote. L'ultima vittoria per una vettura a motore anteriore si registrò l'anno dopo nel Gran Premio d'Italia a Monza, dove venne scelto di gareggiare sull'anello ad alta velocità; le scuderie inglesi ritenevano il circuito troppo veloce e pericoloso, inoltre sapevano di non avere nessuna speranza di battere le Ferrari, meno agili con i loro motori anteriori ma dotate di potenza molto maggiore. La Ferrari fu l'ultima grande squadra a passare al motore posteriore, una scelta che permetterà alla Casa italiana di dominare il mondiale 1961.

Motore centrale nei Rally

La vetture a motore centrale si diffusero nei rally soprattutto a partire dagli anni ottanta, con l'avvento delle potenti Gruppo B (tranne l'Audi quattro che manteneva il motore anteriore). In anticipo sui tempi la Lancia Stratos e la Renault 5 Turbo che adottarono la soluzione del motore centrale già negli anni settanta. Con l'abolizione delle Gruppo B (1986), tutte le vetture da rally hanno optato per il motore anteriore a causa della imposizione dell'architettura meccanica da modelli prodotti in grande serie.

Motore centrale sulle altre vetture da competizione

Come per la Formula 1, anche sulle altre vetture da competizione a "ruote coperte", in particolare nella categoria Sport Prototipi (autentici bolidi per gare di durata Endurance (automobilismo), come la 24 Ore di Le Mans), la disposizione centrale del motore si diffuse a partire dagli anni sessanta. Attualmente la maggior parte di queste autovetture hanno il motore centrale. Tra le vetture più famose di questa categoria si ricordano le Porsche 917, le Matra 670, le Ferrari 512 S e 312 P dei primi anni settanta, le Jaguar di fine anni ottanta e le attuali Audi R10.

Motore centrale nella produzione di serie

Nella produzione di serie, salvo qualche eccezione, la configurazione a motore centrale è sempre stata riservata ad automobili dalle caratteristiche decisamente sportive. La sua diffusione, di conseguenza, coincide con quella della sua affermazione nelle competizioni. Tra le pioniere troviamo la Lamborghini Miura (1966) e la Lotus Europa (sempre del 1966), mentre Ferrari e Maserati approdarono a questa soluzione solo nel corso degli anni settanta, coi modelli 365 GT/4 BB (1973) e Bora (1971). Anche la Fiat produsse un'automobile a motore centrale: la X1/9 del 1972. Anche le versioni stradali di alcune vetture da Rally, come le Lancia Stratos e gran parte delle successive gruppo B degli anni ottanta, avevano motore centrale.

Esempi significativi delle possibili diverse configurazioni, sono:

  • motore centrale trasversale e cambio longitudinale in avanti: Fiat X1/9
  • motore centrale longitudinale e cambio longitudinale dietro al motore: Ferrari 288 GTO
  • motore centrale longitudinale e cambio longitudinale davanti al motore: Lamborghini Diablo
  • motore centrale longitudinale e cambio trasversale: Ferrari 348

Alcune vetture di serie con motore centrale

Voci correlate


Alfa Romeo 4CAlfa Romeo GiuliaAlloy wheelVeicolo d'epocaApollo AutomobilArtillery wheelAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin One-77Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi A6Audi R8Audi RS4Audi S and RS modelsAudi Sportback conceptAutomobilismoAutomobile safetyProgettazione di automobiliBentley ContinentalBentley Continental GTBentley Mulsanne (2010)BMW MBMW M1BMW M3BMW M4BMW M5BMW S 1000 RRBugatti ChironBugatti VeyronBuggy (automobile)Buick Gran SportAutobusCadillac V-16CampervanAutovetturaSedile (veicoli stradali)Caterpillar 797Telaio (meccanica)Chevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChopper (motocicletta)Chrysler Hemi engineVettura compactCompact executive carConcept carConfederate Motor CompanyFord Cosworth DFVCoupéCustom carDaewoo MotorsDodge ChallengerDodge CoronetDodge ViperDucati DiavelFacel VegaFacel Vega Facel IIFerrari 246/256 F1Ferrari 250 GTFerrari CaliforniaFerrari TestarossaFiat Nuova 500Fiat 500 (2007)AutopompaMotore a cilindri contrappostiFord CortinaFord GTFord MustangVettura di Formula 1Harley-DavidsonHonda NSX (2016)Hot rodLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLand Rover Series - DefenderLand Rover SeriesLexus ISLotus 49Luxury vehicleMercedes-Benz Classe AMercedes-Benz Classe GMercedes-Benz Classe SMercedes-Benz Classe SLKMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz W06Mini (1959)Model carMuscle carPagani HuayraPagani ZondaPendulum carPeugeot 207Pony carVettura mid-sizeMercedes-Benz Classe CLSBriggs Automotive CompanyKoenigsegg AgeraSalone dell'automobile di FrancoforteCrankpinReciprocating motionRotation around a fixed axisStationary steam engineBasamento (meccanica)Monoblocco

This article uses material from the Wikipedia article "Motore centrale", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus