powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Vettura compact (1890 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Una vettura compact è una autovettura le cui dimensioni la rendono più piccola di una vettura mid-size ma più grande di una subcompact. Di solito hanno un passo compreso tra i 2,54 e i 2,67 m o, in base al volume interno dell'abitacolo, una capacità tra i 2.800 e i 3.000 litri.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Vettura compact

Vettura compact

Una vettura compact è una autovettura le cui dimensioni la rendono più piccola di una vettura mid-size ma più grande di una subcompact. Di solito hanno un passo compreso tra i 2,54 e i 2,67 m o, in base al volume interno dell'abitacolo, una capacità tra i 2.800 e i 3.000 litri.

Storia e descrizione

Questa tipologia di vetture venne creata negli USA tra gli anni 1959 e 1960 con la presentazione delle Studebaker Lark, Rambler American, Chevrolet Corvair, Ford Falcon e la Plymouth Valiant, tutte vetture che fecero la loro apparizione sul mercato in rapida successione.

Un classico esempio di vettura compact degli anni sessanta, la Plymouth Valiant

Dopo pochi anni però le compact car diedero vita ad una nuova ulteriore classe quella delle Pony car, nome che venne creato dopo la comparsa della Ford Mustang che era basata sulla Falcon.

Durante gli anni sessanta la compact era la classe di auto di dimensioni più piccole ma nel decennio successivo le Case automobilistiche introdussero una nuova classe di vetture, la subcompact, con dimensioni minori della compact.

Oggi, con la generale riduzione delle dimensioni di tutti i veicoli, la rigida suddivisione in classe si è attenuata e le vetture compact sono riconoscibili solo per essere vetture dalle dimensioni minori di quelle delle vetture di classe media, con riferito sempre agli USA, ma più grandi delle vetture più piccole presenti sul mercato.

Esempi di compact car sono la Chrysler Cirrus e la Chevrolet Cavalier. Il termine viene utilizzato anche per identificare i SUV di minori dimensioni quali il Ford Escape.

Il termine non viene usato molto in Europa dove i veicoli tendono ad avere dimensioni minori e un sistema di classificazione differente da quello statunitense.

Voci correlate

Altre distinzioni in classi del mercato USA dell'auto:


2018 Monster Energy NASCAR Cup SeriesAlfa Romeo 4CAlfa Romeo GiuliaAlloy wheelVeicolo d'epocaApollo AutomobilArtillery wheelAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin One-77Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi A6Audi R8Audi RS4Audi S and RS modelsAudi Sportback conceptAutomobilismoAutomobile safetyProgettazione di automobiliBentley ContinentalBentley Continental GTBentley Mulsanne (2010)BMW MBMW M1BMW M3BMW M4BMW M5BMW S 1000 RRBugatti ChironBugatti VeyronBuggy (automobile)Buick Gran SportAutobusCadillac V-16CampervanAutovetturaSedile (veicoli stradali)Caterpillar 797Telaio (meccanica)Chevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChopper (motocicletta)Chrysler Hemi engineCompact executive carConcept carConfederate Motor CompanyFord Cosworth DFVCoupéCruiser (motorcycle)Custom carCustomDaewoo MotorsDeLorean DMC-12Dodge ChallengerDodge CoronetDodge ViperDucati DiavelFacel VegaFacel Vega Facel IIFerrari 246/256 F1Ferrari 250 GTFerrari CaliforniaFerrari TestarossaFiat Nuova 500Fiat 500 (2007)AutopompaMotore a cilindri contrappostiFord CortinaFord GTFord MustangVettura di Formula 1Trazione integraleTrazione anterioreG-PowerGran Turismo (automobile)Green vehicleHighwayHonda NSX (2016)Hot rodIndependent suspensionJeep Cherokee (XJ)Jeep CJLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLand Rover Series - DefenderLand Rover SeriesLexus ISLotus 49Luxury vehicleMcLarenMercedes-AMGMercedes-Benz W121BIIMercedes-Benz W198Mercedes-Benz 300 SLRMercedes-Benz Classe AMercedes-Benz Classe GMercedes-Benz Classe SMercedes-Benz Classe SLKMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz W06Mini (1959)Model carMorgan 3-WheelerMuscle carNissan GT-RPendulum carPeugeot 207Pony carPorsche 356Porsche 550 SpyderPorsche 911Automobili di serie più velociRoadsterRolls-Royce Motor CarsShelby MustangVettura sportSpyker C8Tata MotorsTeam LotusTurismo (automobile)Toyota Land Cruiser PradoMotore centraleVettura mid-sizeSport compactCampionato mondiale di Formula 1 2002NASCARKoenigsegg AgeraRenault TwizyAuto elettricaPlug-in electric vehicleQuadricicloMicrocarSalone dell'automobile di FrancoforteMcLaren AutomotiveFormula 3Formula (automobilismo)MonopostoAuto Union Type DGran Premio di automobilismoRoad racingFormula 2Lada-Vaz NivaBMW M6BMW Serie 6HoverboardHovercarKartingVehicle frameBody-on-frameCoachbuilderDream carSalone dell'automobileTrazione posterioreAutomobile roof

This article uses material from the Wikipedia article "Vettura compact", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus