Un arco trionfale o arco di trionfo è una costruzione con la forma di una monumentale porta ad arco, solitamente costruita per celebrare una vittoria in guerra, in auge presso le culture antiche. Questa tradizione nasce nell'Antica Roma, e molti archi costruiti in età imperiale possono essere ammirati ancora oggi nella "città eterna".
Alcuni archi trionfali erano realizzati in pietra, a Roma in marmo o travertino, ed erano dunque destinati ad essere permanenti. In altri casi venivano eretti archi temporanei, costruiti per essere utilizzati durante celebrazioni e parate e poi smontati. In genere solo gli archi eretti a Roma vengono definiti "trionfali" in quanto solo nell'Urbe venivano celebrati i trionfi e onorato l'ingresso del vincitore. Gli archi eretti altrove sono generalmente definiti "onorari" e avevano la funzione di celebrare nuove opere pubbliche. Originariamente gli archi erano semplici e avevano una sola apertura fòrnice, nell'età tardoiperiale si arricchirono con fòrnici laterali e rilievi scultorei decorativi. Sulla sommità, detta attico, erano poste statue e quadrighe guidate dall'imperatore. L'età augustea inaugurò una tipologia grandiosa dell'arco di trionfo; era arricchito con rilievi in marmo o in bronzo che raccontavano le imprese di guerra dell'imperatore.
La costruzione degli archi romani assunse man mano, un ruolo pressoché simbolico. Essi infatti si rifanno alle porte monumentali, allineate alle mure della città, ma da esse si differiscono non tanto strutturalmente, ma, appunto, simbolicamente. Essi sono, infatti, dedicati a grandi imprese compiute da imperatori, generali, quali guerre, conquiste o anche alla semplice edificazione di infrastrutture: ponti, strade. Altro elemento di grande importanza, e quindi da sottolineare, è la circostanza che la monumentalità sia data dalla sovrapposizione di due elementi strutturali: la volta ed il trilite (due colonne che sorreggono un architrave). Di questi due solo la volta è l'elemento portante: il peso dell'intera struttura è scaricato solamente su di esso e non sulla struttura trilitica.
Archi trionfali monumentali e permanenti:
Djémila, Arco di Caracalla (III sec.)
Timgad (Thamugadi), l'arco di Traiano (seconda metà del II secolo o inizi del III secolo) alla fine del XIX sec.
Arco romano, del 18-19 d.C., Carpentras
l'Arco di Glanum, I secolo d.C., Saint-Rémy-de-Provence
Arco di trionfo, del 20-25 d.C., Orange
Porta di Saint Denis, del 1672, Parigi
la Porta di Parigi, del 1685-92, Lilla
la Porte du Peyrou, 1691, Montpellier
la Porta di San Pietro, del XVIII secolo, Pontarlier
la Porta di Parigi,del 1745, Nevers
Arc Héré, del 1753-56, nella Place Stanislas di Nancy
l'Arc de Triomphe, del 1806, Parigi
Arc de Triomphe du Carrousel, del 1807-09, a Parigi
la Porta di Aix a Marsiglia
Atene, Arco di Adriano
Lo stesso argomento in dettaglio: Archi antichi di Roma. |
Arco di Gallieno
Arco di Settimio Severo al Foro
Arco di Tito, Roma
Arco di Costantino
Arco di Riccardo, Trieste
Arco dei Gavi, Verona
Arco di Traiano (Porta Aurea), Benevento
Arco del Sacramento, Benevento
Arco di Adriano, Santa Maria Capua Vetere
Porta Napoli, Lecce
Arco Clementino, Jesi
Arco di Trionfo di Firenze
Porta Nuova, Palermo
la settecentesca Porta Ferdinandea, Catania
Arco della Pace, Milano
Porta Garibaldi, Milano
il rinascimentale Arco di Trionfo del Castel Nuovo, Napoli
Monumento all'Artigliere nel Parco del Valentino, Torino
l'Arco della Vittoria nell'omonima piazza di Genova
Leptis Magna, Arco di Settimio Severo, (fine II - inizi III sec.)
Tripoli, Arco di Marco Aurelio, (II sec.)
Volubilis, Arco di Trionfo dedicato a Caracalla (III sec.)
Chișinău, l'arco di trionfo
l'arco di trionfo dalla Rua Augusta verso il Tago
Palmira, Arco monumentale sulla via colonnata
Arco di Settimio Severo, Latakia
Barcellona, Arc del Triomf
Madrid, Puerta de Alcalà
Tarragona, Roda de Barà, l'arco di Licinio Sura dedicato (si pensa) ad Augusto
Madrid, l'Arco della Vittoria costruito per commemorare la vittoria franchista nella guerra civile spagnola
Londra, Marble Arch, prospetto
Dougga, Arco di Alessandro Severo (III sec.)
Mahdia, Portale fatimide (X sec.) della Grande Moschea
Sbeitla, Arco di Diocleziano (fine III sec.)
Sbeitla, Arco di Antonino Pio (II sec.)
L'arco di trionfo temporaneo che celebrava l'elezione di Emilio Aguinaldo come presidente delle Filippine, 1899
Il Peace Arch, costruito per commemorare la firma del Trattato di Gand nel 1814 che pose fine alla guerra tra gli USA e il Regno Unito. Quest'arco si trova esattamente sul confine tra Canada e Stati Uniti.
This article uses material from the Wikipedia article "Arco trionfale", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library