Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Freepenguin).
Questa voce sull'argomento tipi di abitazioni è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. |
Per edificio si intende una costruzione edilizia realizzata dall'uomo destinata ad accogliere al suo interno persone o attività a queste connesse.
Costituisce l'elemento minimo, (se corrisponde ad una singola unità abitativa), dell'ambiente costruito creato dall'uomo, per adattare il primario stato naturale alle sue esigenze di vita.
Questa denominazione nasce nella civiltà classica dell'antica Grecia, dove la parola significava "porzione di territorio soggetto a leggi proprie e identificabile come un'unità autonoma".[senza fonte]
Essi possono essere classificati a seconda dell'uso in:
Un'ulteriore classificazione può essere fatta in base alla proprietà, in tal caso si parla di:
La disciplina che regola la progettazione degli edifici è detta architettura. Le esigenze dell'utenza finale vengono considerate nella norma UNI 8289, le maggiori sono la Sicurezza strutturale, la fruibilità, l'igiene, l'aspetto, la gestione, integrabilità e l'ecocompatibilità. Ultimamente, a causa dell'aumento dei costi energetici e dei cambiamenti climatici recenti, si sta tenendo molto più in considerazione la questione dei consumi energetici degli edifici e quindi le loro prestazioni in questo ambito.
La progettazione e realizzazione di un edificio è opera di ingegneri edili e architetti secondo i principi dell'ingegneria edile, dell'architettura (design architettonico) e in generale le tecniche dell'edilizia.
Sempre più gli edifici moderni sono costruiti con criteri che ne aumentano l'efficienza energetica e/o con misure antisismiche in zone a rischio sismico.
This article uses material from the Wikipedia article "Edificio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library