powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Forza di ripristino (7360 views - Mechanical Engineering)

La forza di ripristino, in fisica, è una forza variabile che genera un equilibrio in un sistema fisico. Se il sistema viene perturbato rompendo l'equilibrio, la forza di ripristino tenderà a riportare il sistema verso l'equilibrio. Un esempio è l'azione di una molla: una molla ideale esercita una forza proporzionale alla deformazione della molla stessa. La trazione della molla verso una configurazione più allungata fa sì che essa eserciti una forza che riporta la molla verso la propria lunghezza di equilibrio. La quantità di forza può venire determinata moltiplicando la costante della molla per la quantità di trazione. Non necessariamente le forze di ripristino cancellano interamente una perturbazione. Per esempio, le corde tese di un pianoforte hanno un'elevata forza di ripristino che determina un equilibrio quando la corda è diritta. Una corda di pianoforte pizzicata non ritorna direttamente all'equilibrio diritto; piuttosto, oscilla, facendo sì che il pianoforte emetta una particolare nota musicale.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Forza di ripristino

Forza di ripristino

La forza di ripristino, in fisica, è una forza variabile che genera un equilibrio in un sistema fisico. Se il sistema viene perturbato rompendo l'equilibrio, la forza di ripristino tenderà a riportare il sistema verso l'equilibrio.

Un esempio è l'azione di una molla: una molla ideale esercita una forza proporzionale alla deformazione della molla stessa. La trazione della molla verso una configurazione più allungata fa sì che essa eserciti una forza che riporta la molla verso la propria lunghezza di equilibrio. La quantità di forza può venire determinata moltiplicando la costante della molla per la quantità di trazione.

Non necessariamente le forze di ripristino cancellano interamente una perturbazione. Per esempio, le corde tese di un pianoforte hanno un'elevata forza di ripristino che determina un equilibrio quando la corda è diritta. Una corda di pianoforte pizzicata non ritorna direttamente all'equilibrio diritto; piuttosto, oscilla, facendo sì che il pianoforte emetta una particolare nota musicale.

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Forza di ripristino", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD