powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Gran Turismo (automobile) (2584 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Con il termine Gran Turismo, Granturismo o anche con la sigla GT, si indica un'automobile con prestazioni elevate, ma adatta anche alle lunghe percorrenze. In ambito sportivo, la Federazione Internazionale dell'Automobile le definisce così nell'Allegato J del 1961 al Codice Sportivo Internazionale:
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Gran Turismo (automobile)

Gran Turismo (automobile)

Con il termine Gran Turismo, Granturismo o anche con la sigla GT, si indica un'automobile con prestazioni elevate, ma adatta anche alle lunghe percorrenze.

In ambito sportivo, la Federazione Internazionale dell'Automobile le definisce così nell'Allegato J del 1961 al Codice Sportivo Internazionale:

(EN)

«Grand Touring cars are vehicles built in small series for customers who are looking for a better performance and/or a maximum comfort and are not particularly concerned about economy[1]»

(IT)

«Le automobili Gran Turismo sono veicoli costruiti in piccola serie per clienti alla ricerca di migliori prestazioni e/o la massima comodità e che non sono particolarmente preoccupati per l'economicità»

(Fia.com)

Storia e definizione

Negli anni seguenti[2][3][4][5] tale definizione viene leggermente modificata nel testo, pur rimanendo invariata nella sostanza. Le Gran Turismo si differenziano dalle "Sports cars" in quanto queste ultime sono concepite alla ricerca delle massime prestazioni, seppur obbligatoriamente equipaggiate di tutti i dispositivi necessari alla circolazione stradale[2], anche se a partire dal 1972 tali equipaggiamenti fossero ancora permessi ma non obbligatori[6].

Pertanto la definizione di Gran Turismo è generalista e non corrisponde a delle caratteristiche specifiche o di forma estetica della carrozzeria come invece è nei casi delle berlinette, coupé, spyder, barchetta, roadster ecc. La sigla GT viene spesso utilizzata dalle case automobilistiche nelle denominazioni ufficiali dei propri modelli e dalla FIA per definire delle specifiche classi delle competizioni automobilistiche (Campionato FIA GT).

La sua carrozzeria ha normalmente due porte e una linea molto aerodinamica e filante, molto spesso ha il motore disposto anteriormente e possiede un bagagliaio di buona capacità. Alcuni sostengono che esso debba infatti contenere "due sacche da golf". Il suo motore è potente e la sua velocità di punta è elevata.

Il nome deriva dal fatto che tali automobili sono in grado di percorrere facilmente lunghe distanze in tempi brevi e con una relativa comodità.

Varianti stradali

Il termine GT ha numerose varianti e spesso viene applicato a vetture compatte per le loro versioni sportive:

  • GTA, "Gran Turismo Alleggerita", Usata sovente dalla Alfa Romeo per identificare le sue berline riviste in chiave sportiva, prive di alcuni comfort ed equipaggiamenti, quindi alleggerite. Questa sigla ha inoltre un secondo significato, Gran Turismo Automatica infatti la Ferrari la utilizza per identificare le proprie vetture dotate di cambio automatico.
  • GTAm, "Gran Turismo Alleggerita maggiorata"[7], usato dall'Alfa Romeo per la versione più spinta della Giulia GTA. Questa sigla ha inoltre un altro significato, Gran Turismo Automatica modificata, utilizzata dalla Ferrari nei restyling dei suoi modelli di serie.
  • GTB, "Gran Turismo Berlinetta", utilizzato spesso dalla Ferrari.
  • GTC, "Gran Turismo Compatta", usato dalla Opel per le versioni a 3 porte della loro Astra. Inoltre viene utilizzata per Gran Turismo Confortevole; sigla utilizzata dalla Ferrari per il modello 365 GTC4 prodotta del '71 al '73, per il più recente modello GTC4Lusso presentato nel 2016 e per Gran Turismo Cabriolet usato per la Bentley Continental GTC.
  • GTD, "Gran Turismo Diesel", sigla utilizzata per la prima volta dalla Volkswagen negli anni Ottanta per identificare una versione della Golf con allestimento sportivo spinta da un motore diesel.
  • GTE o GT/E, "Gran Turismo Einspritzung" dal tedesco Gran Turismo Iniezione. Inoltre viene utilizzata dal 2014 dalla Volkswagen prima sulla Golf GTE, poi su altri e significa "Gran Turismo Elettrica".[8]
  • GTI, "Gran Turismo Iniezione", utilizzato per la prima volta dalla Maserati nel 1961 per il suo modello 3500 GTI. Nel 1975 la casa automobilistica tedesca Volkswagen fu la prima a produrre in larga scala una vettura denominata GTI, la Golf GTI. Diversi costruttori imitarono questa sigla per le versioni sportive dei loro modelli compatti e la Volkswagen cercò inutilmente di impedirne l'uso ai concorrenti, perdendo nel 2012 la causa contro la Suzuki.[9]
  • GTL, "Gran Turismo Leggera", utilizzato tra gli altri dalla Porsche per la sua Carrera GTL "Abarth".
  • GTO, "Gran Turismo Omologato", sigla che identificava le vetture stradali omologate per le competizioni. Venne usato per la prima volta dalla Ferrari nel 1962.
  • GTR o GT-R, "Gran Turismo Racing", sigla utilizzata in passato per versioni di vetture estreme come la McLaren F1 GTR e la Mercedes-Benz CLK GTR. A partire dal 1969 la Nissan utilizza la denominazione GT-R per identificare i modelli Skyline. Esclusivamente in questo contesto il significato di tale sigla corrisponde a Gran Turismo Racer.
  • GTS, ha molti significati e tra di questi ci sono Gran Turismo Spider, utilizzato spesso dalla Ferrari e Gran Turismo Special, sigla che spesso identifica nelle competizioni vetture con elevato livello di elaborazione, di solito contrapposto alla semplice sigla "GT".
  • GTV, "Gran Turismo Veloce", spesso utilizzata dall'Alfa Romeo su alcuni suoi modelli.
  • HGT, "High Gran Turismo" Usato dal gruppo Fiat sui modelli Punto, Bravo, Brava e Marea motorizzate 4 e 5 cilindri prodotte a Pratola Serra.

Varianti nelle competizioni

Il termine GT ha numerose varianti anche nelle Competizioni Gran Turismo:

  • GT1, "Gran Turismo di classe 1", sigla che identifica versioni stradali o da competizione di vetture estremamente performanti progettate per gareggiare nei campionati Gran Turismo, alcuni esempi sono la Porsche 911 GT1 e la Nissan R390 GT1. Utilizzata nelle competizioni gestite dalla FIA e dall'ACO.
  • GT2, "Gran Turismo di classe 2", sigla che identifica vetture stradali o da cui derivano varianti da competizione conformi al regolamento Gran Turismo di classe 2, spesso utilizzata dalla Porsche per versioni estreme della 911. Utilizzata nelle competizioni gestite dalla FIA e dall'ACO.
  • GT3, "Gran Turismo di classe 3", sigla che identifica vetture stradali o da cui derivano varianti da competizione conformi al regolamento Gran Turismo di classe 3, spesso utilizzata dalla Porsche per versioni sportive della 911.
  • GT4, "Gran Turismo di classe 4", sigla che identifica vetture stradali o da cui derivano varianti da competizione conformi al regolamento Gran Turismo di classe 4.
  • GTX, "Grand Touring eXperimental", sigla che identifica le vetture sottoposte a profonde elaborazioni e concorrenti nelle competizioni gestite dalla IMSA: una categoria omologa al Gruppo 5 del 1976 sancito dalla FIA[10].
  • GTO è anche sigla di "Grand Touring Over (2.5 liters)", sigla che identificava le vetture concorrenti nelle competizioni gestite dalla IMSA e aventi una cilindrata superiore a 2,5 litri[11].
  • GTP, "Gran Turismo Prototipo", sigla che identifica una classe di vetture di tipo sport-prototipo da competizione con carrozzeria coupé, utilizzate in gare di tipo endurance e dalle notevoli prestazioni, come la Bentley Speed 8. La sigla fu concepita nel 1976 dall'ACO ed utilizzata alla 24 Ore di Le Mans per le vetture con carrozzeria chiusa (per differenziarle dalle gruppo 6 con carrozzeria aperta) e fu adoperata fino all'avvento del Gruppo C[12]; anche l'IMSA, di concerto con l'ACO[13], utilizzò tale sigla nel Campionato IMSA GTP negli anni 80 e 90[14].
  • GTU, "Grand Touring Under (2.5 liters)", sigla che identificava le vetture concorrenti nelle competizioni gestite dalla IMSA e aventi una cilindrata fino a 2,5 litri[15].

Note

  1. ^ (EN) Appendix J 1961 - Art. 264 - Group 3: Grand Touring Cars: Definition (PDF) [collegamento interrotto], su fia.com. URL consultato il 6 maggio 2013.
  2. ^ a b (EN) TITLE V SERIES-PRODUCTION GRAND TOURING CARS (Group 3) Art.261.-Definition (PDF)[collegamento interrotto], www.fia.com. URL consultato il 6 maggio 2013.
  3. ^ (EN) Appendix J 1969 - TlTLE V - GRAND TOURING CARS - Art. 261.-Definition (PDF)[collegamento interrotto], www.fia.com. URL consultato il 6 maggio 2013.
  4. ^ (EN) Appendix J 1976 - SERIES PRODUCTION GRAND TOURING CARS (Group 3) Art.262 - Definition (PDF)[collegamento interrotto], www.fia.com. URL consultato il 6 maggio 2013.
  5. ^ (EN) Appendix J 1981 - SERIES PRODUCTION GRAND TOURING CARS (Group 3) Art.262 - Definition (PDF)[collegamento interrotto], www.fia.com. URL consultato il 6 maggio 2013.
  6. ^ (EN) TITLE VII - SPORTS CARS (Group 5) - Art. 267.-Definition (PDF)[collegamento interrotto], www.fia.com. URL consultato il 6 maggio 2013.
  7. ^ (EN) Wouter Melissen, Alfa Romeo Giulia 1750 GTAm, www.ultimatecarpage.com, 9 novembre 2005. URL consultato il 7 febbraio 2012.
  8. ^ Volkswagen Golf GTE, la best seller ora è anche ibrida – la prova del Fatto.it, su Il Fatto Quotidiano, 13 ottobre 2014. URL consultato il 12 dicembre 2016.
  9. ^ Francesco Donnici, Suzuki vince la causa contro Volkswagen per la sigla GTI, www.motori.it, 22 marzo 2012. URL consultato il 21 dicembre 2016.
  10. ^ (EN) GTX : the wildest ones, www.imsahistory.com. URL consultato il 19 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 29 luglio 2013).
  11. ^ (EN) GTO: big bore production based cars, www.imsahistory.com. URL consultato il 19 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale l'8 febbraio 2013).
  12. ^ (EN) Gary Watkins, Group C Retro - How it all began, in Autosport, vol.209, Haymarket Consumer Media, 23 agosto 2012, pp. pagg.28-29.
  13. ^ (EN) Regolamento tecnico/sportivo IMSA 1980, introduzione e pag.32 (PDF), www.imsaracing.net. URL consultato il 19 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 29 luglio 2013).
  14. ^ (EN) IMSA Timeline, www.imsahistory.com. URL consultato il 19 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 18 marzo 2015).
  15. ^ (EN) GTU : small bore GT cars, www.imsahistory.com. URL consultato il 19 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 29 luglio 2013).

Voci correlate


2018 Monster Energy NASCAR Cup SeriesAlfa Romeo 4CAlfa Romeo GiuliaAlloy wheelVeicolo d'epocaApollo AutomobilArtillery wheelAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin One-77Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi A6Audi R8Audi RS4Audi S and RS modelsAudi Sportback conceptAutomobilismoAutomobile safetyProgettazione di automobiliBentley ContinentalBentley Continental GTBentley Mulsanne (2010)BMW MBMW M1BMW M3BMW M4BMW M5BMW S 1000 RRBugatti ChironBugatti VeyronBuggy (automobile)Buick Gran SportAutobusCadillac V-16CampervanAutovetturaSedile (veicoli stradali)Caterpillar 797Telaio (meccanica)Chevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChopper (motocicletta)Chrysler Hemi engineConcept carConfederate Motor CompanyCruiser (motorcycle)Custom carCustomDaewoo MotorsDeLorean DMC-12Dodge ChallengerDodge CoronetDodge ViperDucati DiavelFacel VegaFacel Vega Facel IIFerrari 250 GTFerrari CaliforniaFerrari TestarossaFiat Nuova 500Fiat 500 (2007)AutopompaMotore a cilindri contrappostiFord CortinaFord GTFord MustangVettura di Formula 1Trazione integraleTrazione anterioreG-PowerGreen vehicleHarley-DavidsonHonda NSX (2016)Hot rodIndependent suspensionJeep Cherokee (XJ)Jeep CJJon OlssonKawasaki Ninja ZX-10RLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLand Rover Series - DefenderLand Rover SeriesAccumulatore litio-ferro-fosfatoLjubljana Marshes WheelPala caricatriceLogging truckMcLarenMcLaren MP4-12CMcLaren 720SMcLaren MCL33McLaren P1Mercedes-AMGMercedes-Benz W121BIIMercedes-Benz W198Mercedes-Benz 300 SLRMercedes-Benz Classe AMercedes-Benz Classe GMercedes-Benz Classe SMercedes-Benz Classe SLKMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz W06Mini (1959)Model carMonster truckCiclomotoreMorgan 3-WheelerSport motoristiciMuscle carNissan GT-RPagani HuayraPagani ZondaPendulum carPeugeot 207Pony carPorsche 356Porsche 550 SpyderPorsche 911Automobili di serie più velociV8 InterceptorRoadsterRolls-Royce Motor CarsCinture di sicurezzaSequential manual transmissionShelby MustangCatene da neveCandela di accensioneTachimetroVettura sportSpyker C8Ruota quadrataVolanteStirling MossStock carSovralimentazione tramite compressore volumetricoSospensione (meccanica)Tata MotorsPneumaticoToyota Land Cruiser PradoIncidente stradaleRimorchioAutocarroTweelMotore a VFurgonePiaggio VespaViper engineVolvo TrucksWire wheelYamaha DragStar 650Yamaha YZF-R6Zastava 750ZIS-5 (truck)Luxury vehicleCoupéTurismo (automobile)Off-roadingFerrari 246/256 F1Lexus ISCompact executive carVettura compactSalone dell'automobile di FrancoforteBMW M6BMW Serie 6

This article uses material from the Wikipedia article "Gran Turismo (automobile)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus