powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Skyfarming (19655 views - Architecure & BIM & MEP)

Lo skyfarming è una tecnica di coltivazione agricola su larga scala che utilizza fattorie impiantate su vari piani di appositi grattacieli chiamati "farmscrapers".
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Skyfarming

Skyfarming

Lo skyfarming è una tecnica di coltivazione agricola su larga scala che utilizza fattorie impiantate su vari piani di appositi grattacieli chiamati "farmscrapers".

Gli edifici

Il "farmscraper" è un edificio che ha allo stesso tempo le funzioni di abitazione per esseri umani, animali da allevamento e per la coltivazione di ortaggi e frutti.
Edifici di questo genere sono stati costruiti a scopo sperimentale solo in Arizona e California[1] e sembrano dare risultati promettenti. L'idea consiste nell'usare i vari piani di un grattacielo apposito con abitazioni pressoché a tutti i piani, per la produzione alimentare ed energetica, che richiederebbe una divisione dell'edificio in questo modo:

Piani alti

Le parti alte dell'edificio e il tetto verrebbero usate per coltivare piante, ortaggi,frutta, o anche per piantare vigneti. Questo riuscirebbe a sfruttare le elevate concentrazioni solari e l'acqua piovana per aumentare la produttività. I piani immediatamente inferiori servirebbero come piantagioni di grano utilizzando l'acqua piovana convogliata da sopra con delle tubature.

Piani intermedi

I piani intermedi potrebbero essere utilizzati per degli allevamenti di animali, da latte, carne o lana.

Piani bassi

Le fondamenta e i piani bassi verrebbero usati come centrale termodinamica, che convertirebbe scarti vegetali e animali (escrementi) in energia elettrica rinnovabile.

Note



This article uses material from the Wikipedia article "Skyfarming", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library