Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Mentos | |
---|---|
Categoria | Caramella |
Marca | Perfetti Van Melle |
Anno di creazione | 1932 |
Slogan | Mentos, the freshmaker |
Ingredienti | Zucchero, Sciroppo di Glucosio, Olio vegetale idrogenato, Amido di riso, Gelificanti (E414,E418), Emulsionante (E473), Aromi |
Valori nutrizionali medi in 100 g | |
Valore energetico | 390 kcal/1632.9 kJ |
Proteine | 0 g |
Carboidrati | 100 g |
di cui zuccheri | 79 g |
Grassi | 0 g |
di cui saturi | 0 g |
« Mentos, the freshmaker » |
(Slogan pubblicitario) |
La mentos è una popolare marca di caramelle prodotte inizialmente nei Paesi Bassi negli anni cinquanta e distribuite successivamente in numerosi Paesi dell'Europa e dell'America dall'azienda Perfetti Van Melle.
Si tratta di confetti di piccole dimensioni, di forma sferoidale ellittica, con un rivestimento esterno più duro ed un ripieno più morbido e gommoso. Vengono tipicamente vendute in tubetti che ne contengono di solito 14, e ne esistono versioni in vari gusti, dalla menta a vari tipi di frutta: tra questi, i più comuni sono la fragola, il limone e l'arancia.
Le caramelle Mentos hanno raggiunto la loro massima popolarità nel corso degli anni novanta, grazie ad una massiccia campagna pubblicitaria televisiva lanciata nel 1992. Questa era composta da vari spot nei quali si vedevano varie persone alle prese con dei problemi quotidiani che venivano immancabilmente risolti dal protagonista dello spot - in modi inaspettati ed umoristici - dopo aver masticato una di queste caramelle. Questi sketches pubblicitari hanno avuto un notevole successo, specialmente negli Stati Uniti d'America, dove sono stati parodiati in numerosi media: in un episodio del cartone animato I Griffin, ad esempio, si vede John Wilkes Booth fallire nel suo tentativo di uccidere Abraham Lincoln, salvo poi riuscirci dopo aver consumato una caramella chiamata Mintos. Un'altra parodia, appare nel video musicale del gruppo dei Foo Fighters Big Me, nel quale i personaggi utilizzano una caramella chiamata Footos per risolvere i loro problemi. Lo slogan viene citato esplicitamente dal personaggio interpretato da Brittany Murphy nel film del 1995 Ragazze a Beverly Hills. Altre parodie di vario tipo sono inoltre comparse, in tempi più recenti, su internet, in video pubblicati su YouTube oltre che su vari blog.
This article uses material from the Wikipedia article "Mentos", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
food,liquor,alcohol,drink,beverage,coke