powered by CADENAS

Social Share

Pontiac (6515 views - Brands)

Pontiac è un marchio automobilistico creato per fini commerciali dal gruppo General Motors nel 1926 e rimasto attivo fino al 2010. La denominazione evoca l'omonimo Capo indiano che nel 1763 quasi riuscì nell'intento di distruggere la nascente Detroit.Sotto questo marchio vennero vendute automobili negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, contraddistinte da un buon compromesso tra prestazioni e costo, quindi rivolta per lo più a un pubblico giovane. In seguito all'applicazione del piano di ristrutturazione aziendale del gruppo General Motors che dovrebbe salvarlo dalla bancarotta, il 31 ottobre 2010 la General Motors ha ufficializzato la chiusura di tutte le concessionarie Pontiac e quindi la effettiva soppressione del marchio.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Pontiac

Pontiac

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Pontiac (disambigua).
Pontiac
Stato Stati Uniti
Forma societariaDivisione (organizzazione aziendale)
Fondazione1926
Chiusura2010
Sede principaleDetroit
GruppoGeneral Motors
SettoreAutomobilistico
ProdottiAutovetture
Sito web

Pontiac è un marchio automobilistico creato per fini commerciali dal gruppo General Motors nel 1926 e rimasto attivo fino al 2010. La denominazione evoca l'omonimo Capo indiano che nel 1763 quasi riuscì nell'intento di distruggere la nascente Detroit.[1]

Sotto questo marchio vennero vendute automobili negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, contraddistinte da un buon compromesso tra prestazioni e costo, quindi rivolta per lo più a un pubblico giovane. In seguito all'applicazione del piano di ristrutturazione aziendale del gruppo General Motors che dovrebbe salvarlo dalla bancarotta, il 31 ottobre 2010 la General Motors ha ufficializzato la chiusura di tutte le concessionarie Pontiac e quindi la effettiva soppressione del marchio.

Storia

Una Pontiac GTO del 1966

Pontiac realizza le semisportive "Grand Am" e "Fiero", nel 1976 e 1986. Nel 1989 crea una filante monovolume, la "Trans Sport", che si rivela un grande successo, essendo in assoluto la prima ad avere in dotazione sette posti e una sola porta posteriore (la destra) scorrevole, un'innovazione che verrà ripresa successivamente da molte altre marche.

La vera impennata avviene nel 1991, con il parziale rinnovamento della "Firebird", con motore Chevrolet. Nel 1998 vengono rinnovate ancora la "Firebird" e la "Grand Prix", ottenendo grande successo anche in Europa. La "Firebird" muore nel 2002. La Pontiac realizza alcune SUV in collaborazione con Toyota. Nel 2003 al salone dell'automobile di Detroit viene presentata la nuova "GTO", con linee estetiche differenti dalle originali.

Nonostante la comunicazione della cessazione del marchio avvenuta nel 2010, nel luglio 2012 a Cleveland è stata allestita una serie limitata di Pontiac Trans Am, costruita su meccanica telaio e componentistica Chevrolet Camaro e denominata "Pontiac Trans Am Tribute". L'auto riprende, seppur in forma attuale, le evoluzioni stilistiche nate fin dalla fine degli anni cinquanta e l'inizio degli anni settanta, quando la Pontiac divenne famosa per le sue vetture sportiveggianti, tra le quali vi furono la GTO e la Firebird.

Alcuni modelli

Pontiac GTO, prodotta dal 1964 al 1974. Viene spesso considerata la prima vera "muscle-car". A partire dal 2004 la Pontiac ha prodotto una nuova auto con questo stesso nome.

Pontiac Astre, prodotta dal 1971 al 1977 per cercare di competere con il Maggiolino Volkswagen che aveva ottenuto uno straordinario successo negli Stati Uniti, ma che non riuscì certo nel suo obiettivo. Montava un motore di 2300 cm³ di cilindrata con 110 cavalli di potenza.

Pontiac Firebird, prodotta dal 1969 al 2002 in quattro generazioni durante gli anni. KITT, la celebre auto protagonista del telefilm Supercar, deriva proprio da una Pontiac Firebird TransAm di terza generazione. La quarta generazione di quest'auto (1993-2002) montava motori con potenze da 275 a 325 cavalli.

Pontiac Solstice, prodotta dal 2005, è un'auto sportiva che prende l'eredità della Pontiac Firebird. Il modello base costava 20.000 dollari circa.

Note

  1. ^ Italo Zingarelli, Dimmi che nome ha ..., L'Automobile, n.11 del 1974, pag.28


This article uses material from the Wikipedia article "Pontiac", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Brands

3D,brand,good,trademark,company,copyright,good