powered by CADENAS

Social Share

Fortnite (19887 views - Game & Play & Gamification)

Fortnite è un videogioco di sopravvivenza cooperativo sandbox sviluppato dalla Epic Games e People Can Fly, il primo ha anche pubblicato il gioco. Il gioco è stato pubblicato come titolo ad accesso anticipato a pagamento per Microsoft Windows, macOS, Playstation 4 e Xbox One il 25 Luglio 2017, con una piena pubblicazione gratuita prevista per il 2018. Fortnite è ambientato nella Terra contemporanea, dove l'improvvisa apparizione di una tempesta mondiale fa scomparire il 98% della popolazione e le creature simili a zombi aumentano per attaccare il resto. Considerato da Epic come incrocio tra Minecraft e Left 4 Dead, Fortnite ha fino a quattro giocatori che cooperano in varie missioni su mappe generate a caso per raccogliere risorse, costruire fortificazioni attorno a obiettivi difensivi che hanno lo scopo di aiutare a combattere la tempesta e proteggere i sopravvissuti, e costruire armi e trappole per ingaggiare il combattimento con le ondate di queste creature che tentano di distruggere gli obiettivi. I giocatori ottengono ricompense attraverso queste missioni per migliorare i loro personaggi eroi, le squadre di supporto e l'arsenale di armi e schemi di trappole per essere in grado di affrontare missioni più difficili. Il gioco è supportato tramite microtransazioni per acquistare valuta di gioco che può essere utilizzata per questi aggiornamenti. Una modalità indipendente, Fortnite Battaglia Reale, basata sul genere battaglia reale, è stata distribuita per Windows, macOS, PlayStation 4 e Xbox One a settembre 2017.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Fortnite

Fortnite

Fortnite
videogioco
Logo del gioco
PiattaformaMicrosoft Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One
Data di pubblicazionePlayStation 4, Xbox One:
21 luglio 2017
28 luglio 2017
5 settembre 2017
Windows, macOS:
25 luglio 2017
28 luglio 2017
5 settembre 2017
GenereSparatutto in terza persona, Sandbox
TemaSopravvivenza
SviluppoEpic Games, People Can Fly
PubblicazioneEpic Games
Modalità di giocoGiocatore singolo, multigiocatore
Periferiche di inputDualShock 4, gamepad, tastiera
Motore graficoUnreal Engine 4
SupportoBlu-ray Disc, DVD, download
Distribuzione digitalePlayStation Network, Steam
Requisiti di sistemaCPU: 2.4 Ghz RAM: 4 GB Hard Drive: 15 GB di spazio libero. Scheda grafica: Intel HD 4000
Fascia di etàESRB: T
OFLC (AU): M
PEGI: 12
EspansioniSalva il mondo
Battle Royale

Fortnite è un videogioco di sopravvivenza cooperativo sandbox sviluppato dalla Epic Games e People Can Fly, il primo ha anche pubblicato il gioco. Il gioco è stato pubblicato come titolo ad accesso anticipato a pagamento per Microsoft Windows, macOS, Playstation 4 e Xbox One il 25 Luglio 2017, con una piena pubblicazione gratuita prevista per il 2018.

Fortnite è ambientato nella Terra contemporanea, dove l'improvvisa apparizione di una tempesta mondiale fa scomparire il 98% della popolazione e le creature simili a zombi aumentano per attaccare il resto. Considerato da Epic come incrocio tra Minecraft e Left 4 Dead, Fortnite ha fino a quattro giocatori che cooperano in varie missioni su mappe generate a caso per raccogliere risorse, costruire fortificazioni attorno a obiettivi difensivi che hanno lo scopo di aiutare a combattere la tempesta e proteggere i sopravvissuti, e costruire armi e trappole per ingaggiare il combattimento con le ondate di queste creature che tentano di distruggere gli obiettivi. I giocatori ottengono ricompense attraverso queste missioni per migliorare i loro personaggi eroi, le squadre di supporto e l'arsenale di armi e schemi di trappole per essere in grado di affrontare missioni più difficili. Il gioco è supportato tramite microtransazioni per acquistare valuta di gioco che può essere utilizzata per questi aggiornamenti.

Una modalità indipendente, Fortnite Battaglia Reale, basata sul genere battaglia reale, è stata distribuita per Windows, macOS, PlayStation 4 e Xbox One a settembre 2017.

Trama

Un giorno, il 98% della popolazione terrestre scomparve improvvisamente, e la popolazione rimanente trovò i cieli coperti da nubi fitte, creando tempeste caotiche che lasciarono cadere gusci, creature umanoidi simili a zombi, che attaccarono i vivi. I sopravvissuti hanno trovato il modo di costruire "scudi anti-tempesta", un campo che ha eliminato le nubi temporalesche da appena sopra la testa e ridotto gli attacchi dai gusci, e li hanno usati per creare basi di sopravvissuti in tutto il mondo. Il giocatore è il comandante di una di queste basi, incaricato di uscire dallo scudo anti-tempesta per trovare risorse, sopravvissuti e altri alleati per aiutare a espandere il loro scudo anti-tempesta e trovare un modo per riportare la Terra al suo stato normale.

Modalità di gioco

Attualmente, Fortnite offre due modalità distinte: un giocatore contro l'ambiente "Salva il Mondo" e un giocatore contro altri 99 "Battle Royale". Quest'ultima modalità è stata aggiunta dopo il lancio iniziale ad accesso anticipato di Fortnite e successivamente offerta come modalità free-to-play separata il 26 settembre 2017, che non richiede la riproduzione del gioco base.

Note




This article uses material from the Wikipedia article "Fortnite", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank