powered by CADENAS

Social Share

Ebano (4517 views - Material Database)

L'ebano è un legno duro, compatto e scuro che si ricava da diverse specie di alberi del genere Diospyros, della famiglia delle Ebenacee. Con lo stesso termine vengono erroneamente chiamati così anche altri legnami. La qualità di maggior pregio, per il suo colore nero e per la sua grana molto fine, è data dal Diospyros ebenum e dal Diospyros melanoxylon, provenienti dalle Indie.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Ebano

Ebano

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Ebano (disambigua).

L'ebano è un legno duro, compatto e scuro che si ricava da diverse specie di alberi del genere Diospyros, della famiglia delle Ebenacee. Con lo stesso termine vengono erroneamente chiamati così anche altri legnami.

La qualità di maggior pregio, per il suo colore nero e per la sua grana molto fine, è data dal Diospyros ebenum e dal Diospyros melanoxylon, provenienti dalle Indie.

Nomenclatura e provenienza

Le essenze più pregiate sono quelle di colore nero e possono essere di origine africana o asiatica:

Altre essenze diffuse sono:

Essenze di generi diversi

Vi sono poi altri alberi che vengono chiamati ebano, solitamente a causa del colore scuro:

Caratteristiche tecniche

La maggior parte delle varietà di ebano presenta un peso specifico superiore ai 1000 kg/, ed è quindi uno dei legnami più densi. Le polveri sono spesso irritanti per le mucose. Gli alberi di età più avanzata presentano il durame completamente annerito a causa dell'azione di un fungo parassita che ne fa precipitare gli elementi e contemporaneamente virare il colore in nero o marrone scuro. Sia la crescita della pianta, sia l'azione fungina sono molto lente, per cui non è facile reperire alberi vecchi a sufficienza da avere il durame nero. Inoltre il taglio intercorso da molti anni a questa parte non fa che ridurre ulteriormente il numero di esemplari di età avanzata. Essendo particolarmente ricercato, molte specie di ebano sono a rischio di estinzione o perlomeno stanno diventando via via più rare.

Usi

È un legno nero pregiatissimo, duro e pesante, resistente alle intemperie e alle muffe. Viene impiegato per applicazioni di particolare impegno, dalla falegnameria fine e dai mobili di pregio, alle sculture, all'arredamento, ai rivestimenti di lusso, agli strumenti musicali, agli scacchi. è tra le specie protette (vedi CITES) Convenzione di Washington

L'ebano nero è molto apprezzato in ebanisteria tanto da aver "decretato" il nome di quest'arte. In falegnameria viene impiegato per la fabbricazione di mobili, stipetteria, impiallacciature e manici di coltello. In liuteria è molto usato l'ebano di colore nero ma anche il macassar: è una delle essenze principali per la costruzione di strumenti a fiato del gruppo dei legni (oboi, flauti, soprattutto quelli risalenti al periodo barocco, clarinetti), tasti per pianoforte, tastiere di strumenti cordofoni come chitarra e violino.

Curiosità

  • A causa della rarità dell'ebano esso viene spesso venduto a peso.
  • Essendo l'ebano un legname piuttosto costoso, è pratica comune tingere di nero essenze di altre piante di più facile reperibilità.[1] Ottimi risultati si ottengono, ad esempio, colorando il pero (Pyrus communis) o il carpino bianco (Carpinus betulus).
  • Ebano è anche il titolo di una canzone del 2005 cantata dai Modena City Ramblers.
  • Essendo uno tra i legnami più pesanti al mondo, l'ebano non galleggia in acqua.

Note

  1. ^ Coloritura, verniciatura e laccatura del legno, Hoepli, Milano, 1985, Cap. V, pag.147-148

Galleria d'immagini

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Ebano", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification