powered by CADENAS

Social Share

Container (19257 views - Transportation - Air Water Earth)

Il container (in italiano anche contenitore) è una attrezzatura specifica dei trasporti, in special modo del trasporto intermodale.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Container

Container

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Container (disambigua).

Il container (in italiano anche contenitore) è una attrezzatura specifica dei trasporti, in special modo del trasporto intermodale.

Storia

La richiesta di un contenitore multiuso, adatto per essere utilizzato nei vari tipi di trasporto di merci, è nata nel secondo dopoguerra negli USA ed utilizzato per primo nei trasporti verso Porto Rico. L'idea originale si fa abitualmente risalire ad una intuizione, nel 1956, di un imprenditore americano nel campo dei trasporti, Malcolm Mclean. Si racconta che, mentre McLean sedeva sul suo camion in attesa che la merce fosse portata a bordo della nave, si rese conto che caricare l'intero corpo del camion sulla nave sarebbe stato molto più semplice che stivarne il carico[1][2].

La comodità di una attrezzatura che consentiva di caricare le merci e non doverle più movimentare singolarmente sino a destinazione è risultata subito evidente; di conseguenza l'idea di containerizzare ha avuto un impulso notevole nel campo del trasporto marittimo e negli scambi tra America ed Europa fin dagli anni sessanta. Il container offriva diversi vantaggi: minor carico danneggiato, migliori operazioni logistiche, e maggiore velocità di imbarco e sbarco.

All'inizio degli anni settanta, furono definiti gli standard del settore[3]. Nello stesso periodo nascevano le cosiddette casse mobili, apparentemente simili ai container, ma con maggiore facilità di scarrabilità dal camion alla ferrovia o sulla nave ro-ro, per l'uso di quattro gambe estraibili incorporate nel telaio, che consentono alle stesse di rimanere da sole sotto le ribalte di carico e scarico nei magazzini; le prime in Italia venivano utilizzate per l'intermodalità tra il Nord e la Sicilia.

Oggi in qualsiasi porto è usuale la visione di enormi colonne di container pronte ad essere imbarcate per ogni destinazione nel mondo. Specialmente sulla direttrice di traffico tra Estremo Oriente ed Europa è oggi il modo di trasporto sicuramente più importante.

Un altro beneficio del trasporto tramite container è quello di ridurre le possibilità di danneggiamento e di manomissione delle merci nelle fasi di movimentazione delle stesse.

Container al porto di Singapore

Container ISO

Il più diffuso tra i contenitori è il container ISO (acronimo di International Organization for Standardization); si tratta di un parallelepipedo in metallo le cui misure sono state stabilite in sede internazionale nel 1967. A fronte di una larghezza comune di 8 piedi (244 cm) e una altezza comune di 8 piedi e 6 pollici (259 cm), sono diffusi in due lunghezze standard di 20 e di 40 piedi (610 e 1220 cm)[4].

Ogni container di norma è numerato e registrato con undici caratteri alfanumerici, nella forma: 4 lettere (delle quali le prime 3 corrispondono alla sigla della compagnia proprietaria) e 6 numeri, seguiti da un numero finale di controllo (denominato "check-digit"), che è ottenuto con un apposito algoritmo di calcolo sulle 10 lettere o cifre precedenti, a questo scopo per ogni lettera corrisponde un valore numerico convenzionale.

Dalla standardizzazione dimensionale e quindi volumetrica dei container è nata la consuetudine di valutare la capacità di carico di una nave portacontainer in TEU (acronimo di Twenty-foot Equivalent Unit) (Unità equivalente a 20 piedi).

Sono anche omogenei gli attacchi, presenti sugli angoli del contenitore, specifici per il fissaggio sui vari mezzi di trasporto. In questo modo, tramite carrelli elevatori, carriponte, Straddle Carrier e gru sono facilmente trasferibili tra una nave (dove possono essere facilmente sovrapposti verticalmente), un vagone o un autocarro. Le caratteristiche di questi attacchi, unita alla robustezza intrinseca del contenitore, ne consentono l'impilazione l'uno sull'altro, migliorando l'utilizzazione dei moli, delle banchine e dei magazzini.

Il container ISO classico presenta le superfici laterali piene e una chiusura posteriore con due battenti facilmente sigillabili per evitare effrazioni. Forse la sua maggiore limitazione consiste nelle misure interne di carico che non consentono il carico affiancato di 2 pallet EUR nel loro lato maggiore.

Lo sviluppo del mercato ha portato, negli ultimi anni, alla particolarità che più della metà dei container del mondo sono fabbricati in Estremo Oriente, soprattutto in Cina.

Per usi particolari e non molto frequenti, sono stati predisposti anche dei container ISO cisterna, frigoriferi, open top (con tetto apribile) e container con pareti laterali apribili. I container di norma ISO possono anche essere utilizzati per il trasporto di liquidi, installando un serbatoio flessibile chiamato Flexitank.

Attualmente l'importanza del container nel campo dei trasporti marittimi è giunta ad un livello tale che le stime parlano di circa il 90% delle merci cargo trasportate attraverso l'uso di circa 200 milioni di TEU all'anno.

Altri container

Pur essendo un'idea validissima, la containerizzazione con i classici modelli da 20 e 40 piedi è subito risultata non applicabile in alcuni casi specifici e, di conseguenza, dall'idea originale sono nate alcune varianti specifiche. Una delle limitazioni riguarda le dimensioni, troppo grandi per una stiva aerea; per sopperire al problema sono stati studiati dei container appositi di dimensioni più ridotte.

Nel caso invece del trasporto su strada la ricerca della massima capacità di carico e l'utilizzo precipuo dei pallet da cm 120 × 80 di base (non affiancabili all'interno di un container ISO) ha fatto nascere una soluzione ibrida, quella delle casse mobili, contenitori di solito forniti anche di zampe, con pareti laterali più sottili e pertanto una superficie utile interna maggiore, ma con la possibilità, essendo un accessorio, di non dover essere immatricolati singolarmente.

Un altro utilizzo particolare è quello dei container abitativi; partendo dalle misure standard di un container da 40 piedi si è ricavato un minimo spazio abitativo, utilizzabile ad esempio nei casi di calamità naturali, con la facilità di poter essere spostato velocemente da una località ad un'altra utilizzando gli stessi attacchi standard.
Analogamente esistono anche container attrezzati internamente per essere usati come uffici o ripostigli in cantieri ed installazioni industriali, oppure corredati di macchinari medici per ottenere velocemente degli ospedali da campo.

Caratteristiche tecniche

Container 20' box

Pesi

  • Peso a vuoto (tara): 2.050-2.650 kg
  • Peso massimo a pieno: 18.270-27.980 kg

Misure

  • Lunghezza esterna: 6.059 mm
  • Lunghezza interna: 5.860 mm
  • Larghezza esterna: 2.438 mm
  • Larghezza interna: 2.310 mm
  • Altezza esterna: 2.591 mm
  • Altezza interna: 2.360 mm
  • Larghezza apertura posteriore: 2.280 mm
  • Altezza apertura posteriore: 2.270 mm
  • Volume interno di carico: da 32 a 33,9 m³

Container 40' box

Pesi

  • Peso a vuoto (tara): 3.630-3.740 kg
  • Peso massimo a pieno: 26.740-36.850 kg

Misure

  • Lunghezza esterna: 12.192 mm
  • Lunghezza interna: 12.010 mm
  • Larghezza esterna: 2.438 mm
  • Larghezza interna: 2.310 mm
  • Altezza esterna: 2.591 mm
  • Altezza interna: 2.360 mm
  • Larghezza apertura posteriore: 2.280 mm
  • Altezza apertura posteriore: 2.270 mm
  • Volume interno di carico: da 65,2 a 67,7 m³

Container 40' high cube

Pesi

  • Peso a vuoto (tara): 3.800-4.150 kg
  • Peso massimo a pieno: 26.580-36.600 kg

Misure

  • Lunghezza esterna: 12.192 mm
  • Lunghezza interna: 12.020 mm
  • Larghezza esterna: 2.438 mm
  • Larghezza interna: 2.340 mm
  • Altezza esterna: 2.896 mm
  • Altezza interna: 2.680 mm
  • Larghezza apertura posteriore: 2.290 mm
  • Altezza apertura posteriore: 2.570 mm
  • Volume interno di carico: da 75,7 a 76 m³

Container 20' reefer (refrigerato)

Pesi

  • Peso a vuoto (tara): 2.800-3.150 kg
  • Peso massimo a pieno: 17.090-27.280 kg

Misure

  • Lunghezza esterna: 6.058 mm
  • Lunghezza interna: 5.330 mm
  • Larghezza esterna: 2.438 mm
  • Larghezza interna: 2.220 mm
  • Altezza esterna: 2.591 mm
  • Altezza interna: fino a 2.260 mm a seconda della coibentazione
  • Larghezza apertura posteriore: 2.165 mm
  • Altezza apertura posteriore: 2.150 mm
  • Volume interno di carico: da 26,2 a 28,3 m³
  • Temperature d'uso tra i -25/+25 °C

Le maggiori compagnie di container

Le 12 compagnie marittime più importanti per il trasporto via container per numero di navi e per numero di TEU trasportati (1TEU=1 container da 20') al 1º maggio 2005
Compagnia Numero di navi Compagnia Numero di TEU
Maersk 387 Maersk 1 036 582
Mediterranean Shipping Company S.A. 308 Mediterranean Shipping Company S.A. 681 334
CMA-CGM Group 185 P & O Nedlloyd * 460 203
P & O Nedlloyd * 162 Evergreen Group 439 538
Evergreen Group 153 CMA-CGM Group 412 007
COSCO 118 APL 315 879
China Shipping C.L. (CSCL) 111 Hanjin 298 173
NYK Line 105 China Shipping C.L. (CSCL) 290 089
APL 99 COSCO 289 800
Pacific International Lines 97 NYK Line 281 722
Zim Integrated Shipping Services 93 OOCL 237 318
CSAV Group 83 CSAV Group 215 992

(Fonte dei dati: BRS-Alphaliner)[5]

* Maersk ha acquisito P & O Nedlloyd nella seconda metà del 2005.

Normativa

A seguito di numerosi incidenti che hanno coinvolto navi adibite al trasporto di contenitori a causa della mancanza di un dato certo relativo al peso degli stessi, il Comitato Sicurezza Marittima (MSC), riunito nella sessione nº 94 dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha adottato la Risoluzione MSC. 380 (94) del 21/11/2014, che ha apportato nuovi emendamenti alla Convenzione internazionale sulla Salvaguardia della Vita umana in mare (Solas 74), sul tema della determinazione della “massa lorda verificata del contenitore”. Dal 1º luglio 2016 entreranno quindi in vigore gli emendamenti alla Convenzione internazionale che prevedono, tra l'altro, la pesatura obbligatoria dei container, attraverso l'acquisizione della “massa lorda del container verificata” - VGM (Regola VI/2 - Verified Gross Mass), prima dell'imbarco su navi impiegate in viaggi internazionali.

In Italia, il 5 maggio 2016, il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, Ammiraglio Vincenzo Melone, ha emanato il Decreto Dirigenziale n. 447/2016 [6] che, nel dettare le norme tecniche di applicazione dei nuovi emendamenti Solas, prevede, tra l'altro, un adeguato periodo transitorio finalizzato ad una graduale implementazione dei processi di pesatura, come anche richiesto dalle categorie interessate, relativi agli strumenti di misura utilizzati, automatici o non automatici (il rischio è che all'entrata in vigore della norma, per difficoltà di pesatura, si crei un blocco logistico della catena dei container in export).[7]

Per la durata del periodo di transizione ovvero fino al 30 giugno 2017 per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore potranno essere utilizzati anche strumenti diversi da quelli regolamentari, purché l'errore massimo non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati e, comunque, che non superi i 500 chilogrammi. Inoltre è stata prevista in sede di controlli e verifiche effettuati dopo la prima pesatura una tolleranza, per ciascun contenitore, pari al 3% della massa lorda verificata.[7][8]

Nella nota che annuncia il Decreto Dirigenziale del Comando delle Capitaneria sulle procedure relative all'applicazione dell'emendamento al Solas sulla pesatura dei container potrebbe esserci un rilevante errore di definizione. Nella normativa è infatti dello shipper la responsabilità di produrre la certificazione del peso; nel linguaggio del trasporto italiano, lo speditore è chi cede i beni da trasportare, per esempio l'esportatore o il venditore, mentre lo spedizioniere è chi organizza il trasporto e che viene generalmente indicato come forwarder; e proprio quest'ultimo viene richiamato dalla normativa italiana. L'ambiguità della traduzione italiana potrebbe quindi portare a una controversia nell'applicazione della norma nello stabilire chi debba fornire il certificato di pesatura.[9]

Note

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Container", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht