powered by CADENAS

Social Share

AT-PT (7854 views - Science Fiction - Fantasy - Cartoon)

AT-PT significa All Terrain - Personal Transport (Trasporto personale per tutti i terreni) e sono un'arma nella serie di Guerre stellari. Gli AT-PT sono dei mostri meccanici, usate dall'Impero Galattico, che possono trasportare un passeggero più un pilota che guida il mezzo. Anche se nel film non appaiono, le AT-PT sono le sorelle minori delle AT-ST, che sono utilizzate come unità di ricognizione e di difesa, e le sorelle maggiori delle AT-RT che erano molto meno veloci, meno protette, perché avevano la cabina di guida scoperta, ed erano meno armate. Le AT-PT hanno un cannone laser e possono lanciare dei missili a concussione provocando gravi danni alle unità nemiche e di stordire tutte le unità organiche. La velocità massima di questo mezzo è di 60 km/h (in pianura), la cabina si trova a un'altezza di tre metri dal suolo. Si possono trovare nei giochi: Star Wars: Rogue Squadron Star Wars: Rogue Squadron II: Rogue Leader Star Wars: Rogue Squadron III: Rebel Strike Star Wars: Force Commander Star Wars: Galactic Battlegrounds Dark Force Rising Prima apparizione
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

AT-PT

AT-PT

AT-PT significa All Terrain - Personal Transport (Trasporto personale per tutti i terreni) e sono un'arma nella serie di Guerre stellari.

Gli AT-PT sono dei mostri meccanici, usate dall'Impero Galattico, che possono trasportare un passeggero più un pilota che guida il mezzo.

Anche se nel film non appaiono, le AT-PT sono le sorelle minori delle AT-ST, che sono utilizzate come unità di ricognizione e di difesa, e le sorelle maggiori delle AT-RT che erano molto meno veloci, meno protette, perché avevano la cabina di guida scoperta, ed erano meno armate.

Le AT-PT hanno un cannone laser e possono lanciare dei missili a concussione provocando gravi danni alle unità nemiche e di stordire tutte le unità organiche.

La velocità massima di questo mezzo è di 60 km/h (in pianura), la cabina si trova a un'altezza di tre metri dal suolo.

Si possono trovare nei giochi:



This article uses material from the Wikipedia article "AT-PT", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Science Fiction - Fantasy - Cartoon

3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic