powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Telaio (meccanica) (5293 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Il telaio è la struttura portante delle varie parti che costituiscono una macchina. È il componente essenziale per qualsiasi mezzo di trasporto, macchinario da lavoro o semplice macchina utensile. È l'elemento fondamentale di tutti gli apparecchi dotati di meccanica, come autoveicoli ed elettrodomestici.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Telaio (meccanica)

Telaio (meccanica)

Telaio (meccanica)

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, a photo credit would be appreciated if this image is used anywhere other than Wikipedia. Please leave a note at Wikipedia here. Thank you!).

Il telaio è la struttura portante delle varie parti che costituiscono una macchina. È il componente essenziale per qualsiasi mezzo di trasporto, macchinario da lavoro o semplice macchina utensile.

È l'elemento fondamentale di tutti gli apparecchi dotati di meccanica, come autoveicoli ed elettrodomestici.

Tipi di telaio

I telai possono essere di vari tipi:

  • A traliccio/tubi saldati[1];
  • Stampati;
  • Monoscocca;
  • Misti/scomponibile (in parte a tubi saldati e in parte stampato).

Ogni tipo di telaio ha applicazioni in cui ha caratteristiche migliori rispetto ad altri, ma queste dipendono dalla qualità costruttiva dei telai.

Telaio a traliccio o a tubi

Il telaio a tubi ha la caratteristica d'essere molto flessibile e resistente, mantenendo un ingombro minore rispetto agli altri tipi di telaio, per questo è molto utilizzato su moto da fuoristrada, fuoristrada e camion, perché richiedono telai molto resistenti alle sollecitazioni.

Il telaio a tubi è composto da pochi tubi principali: questa disposizione ne conferisce un aspetto pulito e liscio.

Nel telaio a traliccio, invece, i tubi principali di cui è composto sono interconnessi tramite altri piccoli tubi, formando una struttura intrecciata a triangoli che aumenta la resistenza e la rigidezza del telaio.

Telaio stampato

Questo tipo di telaio viene generalmente utilizzato per le moto, dato il costo finale generalmente inferiore, come anche il peso. Il telaio a tubi, invece, è tendenzialmente più costoso, soprattutto se deve essere il più leggero possibile, inoltre risulta più difficile realizzare un telaio rigido con questa tecnologia.

Telaio monoscocca

Lo stesso argomento in dettaglio: Scocca.

I telai monoscocca si chiamano così perché sono un elemento unico con funzione portante[2] e possono inglobare parte della carrozzeria; vengono utilizzati per il loro minor costo e peso rispetto a un telaio tradizionale, ma richiedono una sostituzione più frequente, in quanto più fragili e difficili da riparare. Date queste criticità, vengono utilizzati solo su autovetture e piccoli autocarri e dal 1980 circa, anche su qualche fuoristrada, come la russa Niva e l'Americana Cherokee, mentre hanno scarsissima applicazione in moto e scooter (il primo mezzo a due ruote ad utilizzarlo su larga scala è stato la Vespa della Piaggio).

Telaio misto/scomponibile

Questo telaio è costituito da una parte puramente in tubi e una parte in piastre stampate o ricavate dal pieno, unite tra loro tramite dei bulloni.

Il telaio misto ha avuto la sua prima applicazione nel 2005, con la Bimota DB5, esso riesce a coniugare i vantaggi di entrambi i sistemi, risultando però meno costoso rispetto al telaio a tubi, anche se più complesso da studiare.

Struttura del telaio e del motore

Il telaio, a seconda di come è fatto, può essere:

  • Perimetrale, il telaio viene disposto più esternamente possibile, in modo da aumentare la rigidezza del veicolo: nelle motociclette questo risulta quasi sempre facilmente visibile.
  • A diamante, il telaio rimane il più interno possibile seguendo linee più diritte possibili.
  • A omega (Ω), prende nome dalla sua forma, viene utilizzato sulle moto con forcellone.
  • A due pezzi, telaio, sempre per solo uso motociclistico, costituito da due parti distanti tra loro, ma collegate tramite il motore[3].

Il motore, a seconda della relazione con il telaio, può essere:

  • Portante, in genere esso coadiuva il telaio, in questo caso più esile e leggero. Esempi lampanti ne sono la Elf 500 GP[4], la Ducati Desmosedici, che ha corso tra il 2003 e il 2011, e la Cosworth-Qtel di fine anni settanta[5]. ll primo mezzo stradale a sfruttarlo in modo marcato fu la Ducati 1199 Panigale nel 2012, anche se il primo progetto, mai realizzato, presentato con questa caratteristica, fu un Aprilia nel 2003[6].
  • Appeso, il motore non viene coinvolto nel lavoro del telaio, questa rappresenta la soluzione più tradizionale e diffusa.

Costruzione

La costruzione del telaio ne determina le caratteristiche, quali:

  • Forma della sezione, può essere ovale, circolare, quadrata, rettangolare, a doppia T o a C con lamierini interni d'irrigidimento; essa determina la risposta dalle diverse direzioni delle forze applicate: con una sezione circolare si ha la stessa risposta indifferentemente dalla direzione, in tutte le altre sezioni, che non hanno lo stesso momento di inerzia nelle diverse direzioni, si tende a porre l'orientamento del momento d'inerzia maggiore nella direzione in cui sono presenti le sollecitazioni prevalenti, per ridurre la freccia dovuta alla flessione.
    Per questo nei telai di moto sportive, i travi del telaio (cavi situati al suo interno) hanno la forma della sezione rettangolare, con il lato maggiore posto perpendicolarmente all'asfalto (dovendo supportare le forze dell'accelerazione e decelerazione), mentre il lato più stretto è posto quasi orizzontalmente (dovendo supportare soltanto le forze dei cambi di direzione).
  • Spessore, aumentandolo crescono resistenza e rigidezza, perciò diminuiranno le deformazioni a parità di carico esterno e aumenterà il carico massimo
  • Dimensioni, aumentando proporzionalmente le dimensioni lineari del telaio, la rigidezza totale diminuisce, mentre aumentando le dimensioni della sezione, la rigidezza totale generalmente aumenta.

Accorgimenti

Questi accorgimenti riguardano in particolar modo le motociclette, dove per proteggere il telaio o le strutture a lui fissate si usano:

  • Barre antintrusione, dispositivi presenti sulle portiere del mezzo, i quali riducono la penetrazione di corpi esterni all'interno l'abitacolo
  • Tampone protettivo, elemento avvitabile al telaio, il quale, in caso di caduta laterale, evita il contatto dell'asfalto con il telaio e le carene
  • Fogli in carbonio, fogli adesivi in carbonio, che evitano che le parti del telaio più esposte si rovinino per corrosione e/o abrasione.
  • Paratelaio/Parabufali, struttura metallica tubolare che protegge non solo il telaio, ma anche le altre strutture sottostanti del mezzo.
  • Paracoppa/Parascarico, struttura metallica laminare che protegge non solo il telaio, ma anche tutte le altre strutture sottostanti del mezzo.
  • Eccentrici, dispositivi utilizzati sulle motociclette, che permettono la regolazione di diversi parametri, come l'altezza dell'asse del forcellone o l'inclinazione della forcella.
  • Rigidità trasversale regolabile, elemento di particolare importanza in ambito motociclistico, tale regolazione divenne possibile con la T12 Massimo del 2016[7].
  • Rullo paracatena, rullo che permette di limitare lo scuotimento della catena, verificabile nella guida fuoristrada. Può essere posto sia sopra che sotto il forcellone.

Esistono altri accorgimenti per aumentare la funzionalità del telaio:

  • Serbatoio integrato, invece che utilizzare un contenitore specifico, si sfruttano gli spazi vuoti del telaio:
    • Serbatoio carburante integrato, soluzione tipica dei tuboni, il carburante invece che avere un proprio contenitore, sfrutta lo spazio vuoto del telaio.
    • Serbatoio olio integrato, soluzione utilizzata da qualche moto con lubrificazione separata, come le moto da cross.
    • Serbatoio portante, soluzione utilizzata dalla T12 Massimo, che oltre a svolgere la funzione di serbatoio funge da telaietto e da tappo superiore per la scatola dell'aria[7].

Materiali utilizzati

I materiali di cui può essere composto il telaio sono:

  • Acciaio, materiale di maggiore utilizzo per telai a traliccio, presenti nei mezzi di trasporto.
  • Alluminio, materiale di maggiore utilizzo per telai stampati, estrusi o fusi, nei mezzi di trasporto.
  • Carbonio, materiale di maggiore utilizzo in ambito sportivo, in particolar modo nel ciclismo e nella di Formula 1; raramente è comparso anche su motociclette sportive del motomondiale, quali Cagiva e Suzuki 500 Skoal Bandit[5].
  • Electron, lega di magnesio e alluminio, usata per alcune applicazioni sportive.
  • Ghisa, usata su alcune macchine utensili.
  • Plastica, ha applicazione per piccoli elettroutensili.
  • Titanio, materiale di maggiore utilizzo in ambito sportivo.

Burocrazia

I telai dei mezzi di trasporto devono avere tutti un numero identificativo specifico, che deve rispondere a determinate leggi, in modo da identificarne la provenienza, l'applicazione e le caratteristiche del veicolo[8].

Sul telaio possono essere presenti altri codici, come ad esempio il codice ricambio della casa produttrice.

Note

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Telaio (meccanica)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus