powered by CADENAS

Social Share

Stufa a legna (5005 views - Tooling)

La stufa a legna è una stufa economica per il riscaldamento di un ambiente che utilizza la legna. In alcuni modelli si può utilizzare anche il carbone, un combustibile fossile che brucia come la legna, che però può nuocere alla salute se respirato e/o ingerito.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Stufa a legna

Stufa a legna

Stufa a legna

Licensed under Public domain (Unkown).

La stufa a legna è una stufa economica per il riscaldamento di un ambiente che utilizza la legna. In alcuni modelli si può utilizzare anche il carbone, un combustibile fossile che brucia come la legna, che però può nuocere alla salute se respirato e/o ingerito.

Funzionamento

La stufa a legna utilizza il legname come combustibile; il suo scopo primario è quello del riscaldamento domestico, ma viene usata anche per cuocere i cibi, in quanto alcuni modelli sono dotati di forno.

Nasce dal suo predecessore: il "camino aperto" quando grazie all'industria metallurgica, si poterono effettuare fusioni di qualità e si decise di costruire stufe per confinare il fuoco al fine di evitare pericolosi incendi, migliorare le rese termiche e limitare il fumo nelle abitazioni.

Per il suo funzionamento la stufa a legna necessita di una canna fumaria o di un condotto di scarico dei fumi.

La stufa va pulita tutti i giorni dai residui di cenere, in modo da farla funzionare bene. Inoltre per non sopportare i disagi quotidiani di dover raccogliere la cenere con una scopa adatta, si può ricorrere all'aspiracenere, in modo da non sporcare il pavimento di casa e/o quello di un altro locale.

Da ricordare infine che la stufa a legna non necessita dell'elettricità per funzionare.

Nuovi modelli della stufa vengono fabbricati con la ghisa, con l'acciaio e con la ceramica.

Vantaggi e svantaggi

Vantaggi

Rispetto a tutte le altre stufe, questa stufa è la soluzione più economica per il riscaldamento. La stufa inoltre per funzionare, non ha bisogno dell'elettricità.

Svantaggi

La stufa, per poter funzionare bene, deve avere la canna fumaria in quanto il fumo prodotto dalla combustione del legno, può creare problemi alla salute. Se ci sono dei problemi riguardo all'uscita del fumo si può ricorrere ad un aspiratore per comignoli.

Galleria d'immagini

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Stufa a legna", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing