powered by CADENAS

Social Share

Prefabbricato (7352 views - Architecure & BIM & MEP)

La prefabbricazione è il processo costruttivo dove gli elementi di una costruzione edilizia sono realizzati con ottica industriale, a piè d'opera o in fabbrica, e poi montati con procedure codificate.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Prefabbricato

Prefabbricato

La prefabbricazione è il processo costruttivo dove gli elementi di una costruzione edilizia sono realizzati con ottica industriale, a piè d'opera o in fabbrica, e poi montati con procedure codificate.

Storia

Con la nascita dell'industrializzazione, anche la costruzione edile inizia a preoccuparsi di migliorare i processi produttivi introducendo nuovi materiali e nuove procedure costruttive. L'architetto Eugène Viollet-le-Duc (1814-79) può considerarsi il precursore di questa trasformazione, per aver teorizzato ed eseguito costruzioni in ghisa e ferro in contrasto con la tendenza architettonica del suo tempo: la Beaux-Arts. Ma con il Palazzo di Cristallo per la Grande Esposizione del 1851, progettato dall'architetto inglese e botanico Sir Joseph Paxton (1803-1865), si iniziano a vedere quali vantaggi c'erano nell'impiegare nella costruzione parti costruite in officina. Da allora fino ai giorni nostri si è assistito ad un continuo miglioramento delle costruzioni prefabbricate tanto da diventare una tecnica costruttiva impiegata massicciamente.[1]. Questo è stato favorito dallo sviluppo dei macchinari di sollevamento di cantiere. Questo impiego diffuso è iniziato dopo la fine della seconda guerra mondiale[2] quando le necessità di grandi volumi di costruzioni necessari per la ricostruzione ha spinto verso costruzioni di questo tipo. Questo si verifica principalmente in Francia, per volere dei produttori di cemento (Camus, Coignet) e nei paesi del blocco comunista dove la rigida programmazione socialista spingeva verso costruzioni di massa. La qualità di queste esecuzioni è modesta e con molti difetti per la mancanza di una seria sperimentazione. I problemi principali derivavano dai giunti tra elementi che dovevano garantire, una volta completata la costruzione, sia la tenuta sia la resistenza alle sollecitazioni e la durata nel tempo. Questi giunti studiati dai singoli produttori rendevano il sistema costruttivo chiuso: era possibile utilizzare solo elementi dello stesso produttore. Per questo la prefabbricazione si è sviluppata per “sistemi”. La teorica possibilità di produzioni intercambiabili, cioè di un sistema aperto, non si è riuscita a realizzare!

Tipi

La prefabbricazione è possibile classificarla in diverse forme:

1- per luogo di esecuzione:

  • in stabilimento o officina: in tal caso l'elemento strutturale deve essere realizzato, depositato in un magazzino, trasportato nel cantiere, montato o assemblato.
  • in cantiere o a piè d'opera: viene costruito nei pressi dell'opera e depositato nelle vicinanze, fino al momento del montaggio, poi con la gru viene correttamente posizionato ed assemblato.

2- per materiale principale usato:

3- per la geometria degli elementi base:

4- per la portanza degli elementi:

  • portanti quando gli elementi costituiscono la struttura della costruzione
  • autoportanti quando gli elementi sono stabili ma non in condizione di portare altre parti.
  • portati quando gli elementi non creano una struttura portante ma sono parti che devono essere sorretti da una struttura autonoma

5- per tipo di giunto

  • a secco (saldato, imbullonato, ecc.)
  • a umido con getto di completamento
  • a trappola con elementi semplicemente accostati
  • con materiali sigillanti

Note

  1. ^ Frateili, E. "Storia breve della prefabbricazione." Università, Trieste (1966)
  2. ^ e tecnica del novecento Volume II Edizioni scientifiche e tecniche Mondadori Milano 1977 pag. 423
  • Zaffagnini M., Manuale di progettazione edilizia, volume 4, Hoepli, Milano 1992
  • Allen E., I fondamenti del costruire, Mc Graw-Hill, Milano 1997
  • Torricelli M. C. et al.,Materiali e tecnologie dell'architettura, Laterza, Bari 2001
  • B. Addis- 3000 years of design engineering and construction- Phaidon Press, London 2007

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Prefabbricato", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library