powered by CADENAS

Social Share

Lexus (12047 views - Brands)

Lexus (giapponese: レクサス, Rekusasu?), acronimo di Luxury EXportation United States, è il marchio di lusso di Toyota messo sul mercato nel 1989 in risposta alla nascita dei marchi Acura e Infiniti, creati rispettivamente da Honda e Nissan, e pensato fin dalla nascita per competere con questi sul mercato statunitense. Il successo dei modelli Lexus ha però portato Toyota ad allargare il mercato di esportazione dai soli USA, dove si è imposto in pochi anni come il maggior produttore di auto di lusso, a gran parte dei mercati mondiali, tanto che nel 2005 Lexus ha raggiunto anche il mercato interno giapponese. La prima vettura marchiata Lexus è stata la berlina LS (Luxury Sedan) frutto di un progetto incominciato nel 1983. Negli anni successivi Lexus ha aggiunto alla propria gamma ulteriori berline, coupé e SUV. Nel 2005 ha poi fatto la propria comparsa la prima motorizzazione ibrida a bordo del SUV RX400h e nel 2007 ha esordito la divisione sportiva marchiata "F". Fin dalla nascita del marchio i principali centri di produzione sono locati in Giappone, nelle regioni del Chūbu e del Kyūshū. La prima Lexus costruita fuori del Giappone è stata la Lexus RX, prodotta in Ontario (Canada) a partire dal 2003.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Lexus

Lexus

Lexus
Stato Giappone
Fondazione1989 a Aichi
Fondata daEiji Toyoda
Sede principaleAichi
GruppoToyota
Persone chiaveKiyotaka Ise (AD)
Vince Socco (Vice presidente, Asia Pacifico)
Andy Pfeiffenberger (Vice presidente, EU)
Mark Templin (Vice President, USA)
SettoreCasa automobilistica
ProdottiAutoveicoli
Slogan«The Pursuit of Perfection»
Sito web

Lexus (giapponese: レクサス, Rekusasu?), acronimo di Luxury EXportation United States, è il marchio di lusso di Toyota messo sul mercato nel 1989 in risposta alla nascita dei marchi Acura e Infiniti, creati rispettivamente da Honda e Nissan, e pensato fin dalla nascita per competere con questi sul mercato statunitense. Il successo dei modelli Lexus ha però portato Toyota ad allargare il mercato di esportazione dai soli USA, dove si è imposto in pochi anni come il maggior produttore di auto di lusso, a gran parte dei mercati mondiali, tanto che nel 2005 Lexus ha raggiunto anche il mercato interno giapponese.

La prima vettura marchiata Lexus è stata la berlina LS (Luxury Sedan) frutto di un progetto incominciato nel 1983. Negli anni successivi Lexus ha aggiunto alla propria gamma ulteriori berline, coupé e SUV. Nel 2005 ha poi fatto la propria comparsa la prima motorizzazione ibrida a bordo del SUV RX400h e nel 2007 ha esordito la divisione sportiva marchiata "F". Fin dalla nascita del marchio i principali centri di produzione sono locati in Giappone, nelle regioni del Chūbu e del Kyūshū. La prima Lexus costruita fuori del Giappone è stata la Lexus RX, prodotta in Ontario (Canada) a partire dal 2003.

Storia

Il progetto Lexus venne lanciato nel 1983 da Eiji Toyoda con un obiettivo completamente nuovo rispetto a quelli che erano stati i canoni tipici della produzione Toyota: creare automobili di alta gamma. Gli obiettivi erano molto ambiziosi alla Toyota, infatti non si prefiggevano di creare solo un nuovo modello o una nuova linea di modelli, ma di creare un proprio marchio per il mercato delle auto di lusso tramite la fondazione di una nuova azienda.
Nel 1987 venne avviata la fase produttiva. Il primo modello presentato fu LS 400, che riscosse subito un enorme successo. La LS 400 fu equipaggiata con un potente e avanzato motore 4 litri V8, 1UZ-FE appositamente studiato per questo modello. Furono utilizzate leghe d'alluminio leggero per mantenere basso il peso totale.
Il 2 gennaio 1988, dopo due anni di studio, il marchio Lexus venne presentato ufficialmente al Motor Show di Los Angeles. Nel maggio 1988 Lexus disponeva già di 70 concessionari propri negli USA.

La gamma di modelli copre ogni categoria: dalle berline di lusso, alle grandi limousine fino ai modelli SUV e sportivi. Nel 2013 è arrivata anche la IS 300h, il modello IS era l'unico ancora della gamma Lexus a non disporre della Tecnologia Full Hybrid. Le vettura è spinta da un motore 4 cilindri di 2 494 centimetri cubici di cilindrata accoppiato a un motore elettrico con 143 cv di potenza, il che porta la potenza complessiva a ben 223 cv e consumi medi tra i 4,3 - 4,7 L/100 km

Modelli in produzione



This article uses material from the Wikipedia article "Lexus", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Brands

3D,brand,good,trademark,company,copyright,good