powered by CADENAS

Social Share

Anello di fidanzamento (8316 views - Jewelry)

L'anello di fidanzamento, è un anello che viene regalato dal fidanzato alla propria fidanzata nel momento in cui propone matrimonio. Questa tradizione è presente per lo più nella cultura occidentale, mentre in altre anche l'uomo indossa un anello o questo è utilizzato anche come fede nuziale. L'anello è solitamente d'oro con gemme preziose, ad esempio diamanti, ad ornarlo e solitamente viene indossato sull'anulare sinistro, come la fede nuziale. In Tra le varie tipologie che si riscontrano più frequentemente ci sono: Solitario Verette Mezzafede (o fedina)
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Anello di fidanzamento

Anello di fidanzamento

Anello di fidanzamento

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Conrad Nutschan).

L'anello di fidanzamento, è un anello che viene regalato dal fidanzato alla propria fidanzata nel momento in cui propone matrimonio. Questa tradizione è presente per lo più nella cultura occidentale, mentre in altre anche l'uomo indossa un anello o questo è utilizzato anche come fede nuziale. L'anello è solitamente d'oro con gemme preziose, ad esempio diamanti, ad ornarlo e solitamente viene indossato sull'anulare sinistro, come la fede nuziale. In

Tra le varie tipologie che si riscontrano più frequentemente ci sono:

  • Solitario
  • Verette
  • Mezzafede (o fedina)

Storia

Nell'antichità

Anche se talvolta si crede che siano stati gli antichi egizi ad avere inventato l'anello di fidanzamento e che gli antichi greci ne abbiano adottato la tradizione, la storia dell'anello di fidanzamento può essere tracciata con sicurezza solo a partire dell'antica Roma.[1]

Plinio ci racconta che fino alla fine del primo secolo dell'era volgare, gli anelli di fidanzamento erano di semplice ferro e solo successivamente si iniziò a utilizzare metalli più preziosi e a praticare incisioni. Gli studiosi si sono però divisi sull'interpretazione di questa informazione, poiché sin dalle età più antiche gli antichi romani hanno portato anelli molto sfarzosi e appariscenti. È possibile quindi che Plinio volesse esprimere una preferenza verso la semplicità dei costumi.[2]

dell'Antica Roma a partire dal II secolo a.C., venivano consegnati due anelli alla sposa, uno d'oro da indossare in pubblico e uno di ferro da portare in casa durante i lavori domestici.

Ad oggi questi anelli vengono spesso portati sull'anulare della mano destra: infatti un tempo si credeva che questo dito contenesse una vena collegata con il cuore (vena amoris). Questa superstizione venne resa popolare da A treatise of Spousals, or Matrimonial Contracts (1686) di Henry Swinburne, ma la credenza ha avuto origine con il libro romano Noctes Atticae di Aulo Gellio, che a sua volta faceva riferimento a Sull'Egitto di Apione.

La credenza popolare secondo il quale l'anello di fidanzamento era parte del prezzo della sposa è stata messa in discussione da studiosi contemporanei.

Medioevo

A metà del VII secolo d.C. il codice Visigoto prevedeva "che quando la cerimonia di fidanzamento si è conclusa, …, e l'anello deve essere donato o accettato come impegno, anche se non è necessario impegnarsi per iscritto, la promessa non potrà essere rotta sotto alcuna circostanza."

Nell'860, papa Niccolò I scrisse una lettera a Boris I di Bulgaria per rispondere alle sue domande a proposito delle differenze tra le pratiche della Chiesa Cattolica e di quella Ortodossa. Il papa descrive di come nella Chiesa Cattolica le ragazze ricevessero un anello di fidanzamento dal proprio fidanzato.

Rinascimento

Durante la Riforma Protestante, la fede divenne l'anello associato al matrimonio, rimpiazzando quello da fidanzamento. Nei Paesi cattolici questo cambiamento prese piede poco più tardi.

Secondo una credenza moderna, smentita da vari studiosi, nella da poco colonizzata Nuova Inghilterra, dove i Puritani evitavano di indossare ornamenti e gioielli, sia l'anello di fidanzamento che la fede erano rimpiazzate da un ditale e che alcune donne rimuovevano la parte chiusa del ditale per trasformarlo in un anello.

Illuminismo

Durante l'Illuminismo divennero popolari sia gli Anelli segreti (formati da due o tre pezzi da riunire per formare poi l'anello nuziale) che gli Anelli di poesia (sulla superficie erano incisi dei versi), anche se successivamente vennero più utilizzati per esprimere i propri sentimenti che per indicare un fidanzamento formale.

Epoca Vittoriana

I primi diamanti vennero ritrovati in Sud Africa nel 1866, anche se sembra che non siano stati identificati fino al 1867. A partire dal 1872, la produzione mondiale di diamanti superò il milione di carati l'anno; per questo motivo anche persone di più umili origini rispetto agli aristocratici poterono permettersi queste pietre preziose, nonostante per molto tempo gli anelli di fidanzamento di diamanti rimasero esclusivo appannaggio della nobiltà.

20° secolo

Negli Stati Uniti, fino agli ani '30, un uomo che rompeva un fidanzamento poteva essere accusato di rottura di promessa e si potevano richiedere danni per la perdita economica dovuta a tutte le spese per il matrimonio annullato. L'indennizzo era molto più alto se la donna aveva avuto rapporti sessuali con il fidanzato. A partire dal 1935, queste leggi iniziarono a venire abrogate o limitate. L'anello di fidanzamento dunque divenne una forma di sicurezza finanziaria per la donna.

Negli Stati Uniti, dopo la prima guerra mondiale e ancora di più durante la grande depressione, la popolarità degli anelli di fidanzamento tra le nuove generazioni precipitò; inoltre durante gli anni '30 il prezzo dei diamanti collassò. Nel 1938, quindi la De Beers, compagnia di estrazione e esportazione di diamanti, decise di avviare una campagna per lanciare nuovamente gli anelli di fidanzamento: la prima fase di pubblicizzazione iniziò nel 1939. Uno dei primi obiettivi di questa campagna fu di educare alle 4c del diamante; cut, tagliare; colour, colore; clarity, purezza; carats, carati. Nel 1947 venne introdotto lo slogan "un diamante è per sempre". In sostanza, la De Beers riuscì a persuadere i compratori che un anello di fidanzamento è indispensabile e che i diamanti sono le uniche pietre accettabili per coronarlo.

Acquisto

Nel 20° secolo, il tipico sposo occidentale sceglie e acquista in segreto l'anello di fidanzamento, che poi presenta alla propria fidanzata durante la proposta di matrimonio. Nei Paesi dove entrambi i partner indossano anelli di fidanzamento, i due li scelgono insieme e abbinati.

Come tutti i gioielli, il prezzo per un anello di fidanzamento varia considerevolmente in base ai materiali usati, il prezzo della pietra preziosa poi, dipende dal tipo e dalla qualità della gemma. I diamanti hanno caratteristiche standardizzate che ne influenzano il valore (le 4c), ma per altre gemme preziose come zaffiri, rubini, smeraldi, si usano metodi di valutazione differenti; essendo più popolari i diamanti generalmente vengono scelte pietre preziose diverse per onorare una tradizione di famiglia, per usare un cimelio di famiglia, per cercare di essere socialmente responsabili (e non essere associati ad esempio ai casi dei diamanti insanguinati o all'inquinamento causato dall'estrazione e lavorazione dell'oro), per adeguarsi a gusti personali o per contenere il costo dell'anello. Anche pietre sintetiche o sostituti dei diamanti come zirconi cubici e moissanite sono scelte popolari socialmente responsabili e riducono i costi mantenendo le apparenze.

L'usanza secondo il quale un uomo deve spendere una parte significativa delle proprie entrate annuali per un anello di fidanzamento andò ad originarsi durante la campagna pubblicitaria della De Beers: negli anni '30 insinuarono che un uomo avrebbe dovuto spendere non meno dello stipendio di un mese per l'anello di fidanzamento; più tardi arrivarono a suggerire una spesa di due mesi di stipendio.

Nel 2012, la media del costo di un anello di fidanzamento negli Stati Uniti è di 4.000 dollari americani, mentre nel Regno Unito va da 1.200 sterline a 2.000.

Ultimamente si usa anche comprare online gli anelli di fidanzamento.



This article uses material from the Wikipedia article "Anello di fidanzamento", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Jewelry

3D, jewellery,jewelry