powered by CADENAS

Social Share

Oganessio (9293 views - Periodic Table Of Elements)

L'oganessio (o eka-radon, nome sistematico temporaneo: ununoctio) è l'elemento chimico di numero atomico 118, il cui simbolo è Og. È un elemento superpesante sintetico della tavola periodica. L'elemento è stato introdotto nella tavola periodica ufficiale della IUPAC il 30 dicembre 2015, insieme agli elementi con numero atomico 113, 115 e 117, andando così a completare il settimo periodo della tavola periodica. Il nome è stato attribuito ufficialmente il 28 novembre 2016.. Si tratta del secondo elemento a cui è stato dato il nome di una persona ancora in vita (l'altro è il seaborgio).
Go to Article

Oganessio

Oganessio

Oganessio
   

118
Og
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
tennessinio ← oganessio → ununennio
Generalità
Nome, simbolo, numero atomicooganessio, Og, 118
Seriegas nobili
Gruppo, periodo, blocco18, 7, p
Densità4.9–5.1 g/cm3
Configurazione elettronica
Proprietà atomiche
Peso atomico314
Raggio covalente157 pm
Configurazione elettronicaprobabile [Rn]5f146d107s27p6
e per livello energetico2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
Stati di ossidazione−1, 0, +1, +2, +4, +6
Proprietà fisiche
Stato della materiasolido (presunto)
Punto di ebollizione350 ± 30 K (80 ± 30 °C)
Entalpia di vaporizzazione19.4 kJ/mol
Calore di fusione23.5 kJ/mol
Altre proprietà
Numero CAS54144-19-3
Isotopi più stabili
isoNATDDMDEDP
294Ogsintetico ~0,89 msα0,231290Lv
iso: isotopo
NA: abbondanza in natura
TD: tempo di dimezzamento
DM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV
DP: prodotto del decadimento

L'oganessio (o eka-radon, nome sistematico temporaneo: ununoctio) è l'elemento chimico di numero atomico 118, il cui simbolo è Og. È un elemento superpesante sintetico della tavola periodica. L'elemento è stato introdotto nella tavola periodica ufficiale della IUPAC il 30 dicembre 2015, insieme agli elementi con numero atomico 113, 115 e 117, andando così a completare il settimo periodo della tavola periodica.[1] Il nome è stato attribuito ufficialmente il 28 novembre 2016.[2][3]. Si tratta del secondo elemento a cui è stato dato il nome di una persona ancora in vita (l'altro è il seaborgio).[4]

Storia

Prime congetture

Niels Bohr, il fisico danese noto per il suo modello atomico, fu il primo fisico a considerare seriamente l'idea che potessero esistere altri elementi, oltre a quelli già noti, specialmente alcuni con numero atomico intorno a 120, da collocare esattamente sotto il gruppo dei gas nobili.[5] Nel 1965 Aristid von Grosse scrisse un articolo ipotizzando le proprietà dell'elemento 118. Si trattava di notevoli intuizioni: al tempo di Bohr, nessuno elemento era ancora stato sintetizzato in laboratorio, mentre al tempo di von Grosse l'esistenza della cosiddetta isola di stabilità ancora non era stata teorizzata.[6]

Falliti tentativi di sintesi

Nel tardo 1998, il fisico polacco Robert Smolańczuk pubblicò dei risultati sulla fusione di nuclei atomici indirizzata alla sintesi di elementi superpesanti, tra cui quello che verrà poi identificato come oganessio.[7] I suoi calcoli suggerirono che sarebbe stato possibile preparare questo nuovo elemento fondendo il piombo con il krypton in condizioni estremamente controllate.[7]

Pochi mesi dopo, nel 1999, alcuni ricercatori del Lawrence Berkeley National Laboratory sfruttarono i calcoli del fisico polacco ed annunciarono di aver finalmente ottenuto il Livermorio e l'oganessio, citandoli in un articolo pubblicato su Physical Review Letters e in breve anche su Science.[8][9] I ricercatori si erano focalizzati sulla seguente reazione:

8636 Kr + 20882 Pb → 293118 Og + n

Ad ogni modo, alle porte del 2000 gli stessi scienziati ritirarono le proprie scoperte poiché non riuscirono a replicare l'esperimento, non fino al giugno 2002.[10] Gli esiti dei primi esperimenti si erano basati sui dati ricavati da Victor Ninov, il quale aveva falsificato i calcoli, causando scompiglio nella comunità scientifica internazionale.[11][12]

La scoperta

Il primo decadimento di atomi di oganessio fu osservato nel 2002 al Joint Institute for Nuclear Research (JINR) di Dubna, in Russia, studio frutto di una collaborazione tra scienziati americani e russi.[13] Guidati dal fisico nucleare russo Jurij Colakovič Oganesian,[14] il 9 ottobre 2006 tali ricercatori annunciarono di aver presumibilmente ottenuto tre o quattro nuclei di oganessio-294 (uno o due nel 2002[15] e gli altri tra il 2005 e il 2006), scaturiti da una collisione tra atomi di californio-249 e ioni di calcio-48.[16][17][18][19][20]

24998 Cf + 4820 Ca → 294118 Og + 3n

Nel 2011 la IUPAC valutò i risultati ottenuti dai laboratori di Dubna e di Livermore nel 2006, concludendo che "in veste ufficiale, tre isotopi con numero atomico 118 sono stati isolati ma non sussistono ancora le condizioni per soddisfare i criteri per classificare l'evento come una scoperta".

Data la ridotta probabilità di successo per una reazione di fusione su piccola scala, l'esperimento più recente aveva richiesto ben quattro mesi e coinvolto un raggio di 2,5x1019 ioni di calcio sparato contro un bersaglio di californio. Ciononostante, i ricercatori confidavano molto nei loro risultati, sostenendo che non si trattasse di un falso positivo.

In esperimenti successivi, il decadimento alfa di tre atomi di oganessio fu osservato ed un quarto dato fu ricavato dalla fissione spontanea diretta dello stesso. Un tempo di dimezzamento di 0.89 ms fu calcolato (con un'incertezza stimata di 1,07 ms).

294118 Og → 290116 Lv + 42 He

Esperimenti successivi mostrarono nuclei ottenuti dai decadimenti successivi ed alcuni risultati, applicando la teoria quantistica, furono pubblicati già nel 2004.

Prime conferme

Nel dicembre 2015, la IUPAC e la IUPAP confermarono l'esistenza di questo nuovo elemento e attribuirono il merito della scoperta ai ricercatori del team di Dubna-Livermore.

Origine del nome

Il nome temporaneo di questo elemento deriva dalla trascrizione latina dei numeri che compongono il suo numero atomico: "un" (1) - "un" (1) - "octio" (8).

Prima della ritrattazione del 2002, gli scienziati di Berkeley avevano pensato di chiamare il nuovo elemento ghiorsio (o ghiorsium in inglese, Gh), in onore di Albert Ghiorso, un membro di spicco del gruppo di ricerca).

Il 28 novembre 2016 è stato proposto, poi assegnato, il nome attuale di oganessio in onore del professore Jurij Oganesian, il quale contribuì notevolmente alle ricerche sugli elementi transattinoidi con la scoperta di elementi superpesanti e altri contributi nella fisica nucleare dei nuclei superpesanti come, ad esempio, nella dimostrazione sperimentale dell'esistenza dell'isola di stabilità[21].

Descrizione

È un elemento sintetico radioattivo, probabilmente gassoso a 298 K (25 °C). Si pensa che l'oganessio dimostri le stesse caratteristiche e proprietà fisico-chimiche del gruppo di elementi cui appartiene, ovvero quello dei gas nobili. Sarebbe il secondo elemento gassoso radioattivo (insieme al radon) e il primo elemento gassoso semiconduttore.

Gli scienziati inoltre non riconoscono questo elemento come gas nobile: sarebbe infatti in grado di formare ossidi stabili (OgO3 e simili) oltre che cloruri e fluoruri. Comunque la sua radioattività determina un'implicita difficoltà nel formare molti composti con altri elementi. Un'altra ipotesi riguarda la forma che l'oganessio assumerebbe qualora fosse presente in natura: si pensa ad uno stato solido, piuttosto che gassoso, perciò non presenterebbe le normali caratteristiche dei gas nobili che, invece, sembra avere il flerovio.

Origine

Tre atomi sono stati prodotti per fusione di atomi di 86Kr e 208Pb. Ha emivita brevissima e decade in flerovio.

Note

  1. ^ (EN) Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118, IUPAC, 30 dicembre 2015. URL consultato il 4 gennaio 2016.
  2. ^ Staff, IUPAC Announces the Names of the Elements 113, 115, 117, and 118, in IUPAC, 30 novembre 2016. URL consultato il 1º dicembre 2016.
  3. ^ Nicholas St. Fleur, Four New Names Officially Added to the Periodic Table of Elements, in New York Times, 1º dicembre 2016. URL consultato il 1º dicembre 2016.
  4. ^ IUPAC Is Naming The Four New Elements Nihonium, Moscovium, Tennessine, And Oganesson, IUPAC, 8 giugno 2016. URL consultato l'8 giugno 2016.
  5. ^ Leach, Mark R., The INTERNET Database of Periodic Tables, meta-synthesis.com. URL consultato l'8 luglio 2016.
  6. ^ (EN) Burkhard Fricke, Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties, in Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry, vol. 21, 1975, pp. 89–144, DOI:10.1007/BFb0116498. URL consultato il 20 marzo 2017.
  7. ^ a b Smolanczuk, R., Production mechanism of superheavy nuclei in cold fusion reactions, in Physical Review C, vol. 59, nº 5, 1999, pp. 2634–2639, Bibcode:1999PhRvC..59.2634S, DOI:10.1103/PhysRevC.59.2634.
  8. ^ Viktor Ninov, Observation of Superheavy Nuclei Produced in the Reaction of 86Kr with 208Pb, in Physical Review Letters, vol. 83, nº 6, 1999, pp. 1104–1107, Bibcode:1999PhRvL..83.1104N, DOI:10.1103/PhysRevLett.83.1104.
  9. ^ Service, R. F., Berkeley Crew Bags Element 118, in Science, vol. 284, nº 5421, 1999, p. 1751, DOI:10.1126/science.284.5421.1751.
  10. ^ Public Affairs Department, Results of element 118 experiment retracted, Berkeley Lab, 21 luglio 2001. URL consultato il 18 gennaio 2008.
  11. ^ R. Dalton, Misconduct: The stars who fell to Earth, in Nature, vol. 420, nº 6917, 2002, pp. 728–729, Bibcode:2002Natur.420..728D, DOI:10.1038/420728a, PMID 12490902.
  12. ^ Element 118 disappears two years after it was discovered. Physicsworld.com. Retrieved on 2 April 2012.
  13. ^ Oganessian, Yu. T., Results from the first 249Cf+48Ca experiment (PDF), in JINR Communication, JINR, Dubna, 2002.
  14. ^ (EN) Yu. Ts. Oganessian et al., Synthesis of the isotopes of elements 118 and 116 in the 249Cf and 245Cm+48Ca fusion reactions, in Physical Review C, 74/4, 9 ottobre 2006, DOI:10.1103/PhysRevC.74.044602. URL consultato il 20 marzo 2017.
  15. ^ Oganessian, Yu. T., Element 118: results from the first 249Cf + 48Ca experiment, Communication of the Joint Institute for Nuclear Research, 2002. (archiviato dall'url originale il 22 luglio 2011).
  16. ^ Livermore scientists team with Russia to discover element 118, Livermore press release, 3 dicembre 2006. URL consultato il 18 gennaio 2008.
  17. ^ Oganessian, Yu. T., Synthesis and decay properties of superheavy elements, in Pure Appl. Chem., vol. 78, nº 5, 2006, pp. 889–904, DOI:10.1351/pac200678050889.
  18. ^ Sanderson, K., Heaviest element made – again, in Nature News, Nature, 2006, DOI:10.1038/news061016-4.
  19. ^ Schewe, P. e Stein, B., Elements 116 and 118 Are Discovered, su Physics News Update, American Institute of Physics, 17 ottobre 2006. URL consultato il 18 gennaio 2008.
  20. ^ Weiss, R., Scientists Announce Creation of Atomic Element, the Heaviest Yet, Washington Post, 17 ottobre 2006. URL consultato il 18 gennaio 2008.
  21. ^ (EN) IUPAC is naming the four new elements nihonium, moscovium, tennessine, and oganesson - IUPAC | International Union of Pure and Applied Chemistry, su IUPAC | International Union of Pure and Applied Chemistry, 8 giugno 2016. URL consultato il 9 giugno 2016.

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Oganessio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry