powered by CADENAS

Social Share

Moscovio (20125 views - Periodic Table Of Elements)

Il moscovio (detto anche eka-bismuto, nome sistematico temporaneo: Ununpentio) è un elemento superpesante sintetico della tavola periodica, che ha come simbolo Mc e numero atomico 115. L'elemento è stato introdotto nella tavola periodica ufficiale dell'IUPAC il 30 dicembre 2015, insieme agli elementi con numero atomico 113, 117 e 118, andando così a completare il settimo periodo della tavola.
Go to Article

Moscovio

Moscovio

Moscovio
   

115
Mc
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
flerovio ← moscovio → livermorio
Generalità
Nome, simbolo, numero atomicomoscovio, Mc, 115
Seriemetalli del blocco p
Gruppo, periodo, blocco15, 7, p
Configurazione elettronica
Proprietà atomiche
Peso atomico289
Configurazione elettronicaprobabile [Rn]5f146d107s27p3
e per livello energetico2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
Proprietà fisiche
Stato della materiapresumibilmente solido
Altre proprietà
Numero CAS54085-64-2

Il moscovio (detto anche eka-bismuto, nome sistematico temporaneo: Ununpentio) è un elemento superpesante sintetico della tavola periodica, che ha come simbolo Mc e numero atomico 115. L'elemento è stato introdotto nella tavola periodica ufficiale dell'IUPAC il 30 dicembre 2015, insieme agli elementi con numero atomico 113, 117 e 118, andando così a completare il settimo periodo della tavola.[1]

Storia

Il 1º febbraio 2004, la sintesi del moscovio e del nihonio sono state riportate nella rivista scientifica Physical Review C da un gruppo composto da scienziati russi del Joint Institute for Nuclear Research dell'Università di Dubna, e scienziati statunitensi del Lawrence Livermore National Laboratory.

Il gruppo ha riportato di aver bombardato dell'americio (elemento 95) con del calcio (elemento 20), producendo quattro atomi di moscovio (elemento 115). Questi atomi, secondo quanto riportato, sono decaduti in nihonio (elemento 113) in una frazione di secondo. Il nihonio prodotto è esistito per 1,2 secondi, prima di decadere in elementi noti.

Note

  1. ^ (EN) Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118, IUPAC, 30 dicembre 2015. URL consultato il 4 gennaio 2016.


This article uses material from the Wikipedia article "Moscovio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry