powered by CADENAS

Social Share

Copernicio (19934 views - Periodic Table Of Elements)

Il copernicio (in precedenza chiamato ununbio temporaneamente dalla IUPAC) è l'elemento chimico di numero atomico 112. Il suo simbolo è Cn. L'elemento 112 appartiene alla famiglia degli elementi superpesanti; il suo isotopo più stabile ha un'emivita di 11 minuti. In alcune ricerche viene menzionato con il nome di eka-mercurio. In accordo alla periodicità delle caratteristiche chimiche osservate nella tavola periodica ci si attende che il copernicio sia un metallo liquido più volatile del mercurio e con caratteristiche metalliche simili al radio, ma meno reattivo.
Go to Article

Copernicio

Copernicio

Copernicio
   

112
Cn
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
roentgenio ← copernicio → nihonio
Generalità
Nome, simbolo, numero atomicocopernicio, Cn, 112
Seriemetalli di transizione
Gruppo, periodo, blocco12, 7, d
Configurazione elettronica
Proprietà atomiche
Peso atomico[285]
Configurazione elettronicaprobabile [Rn]5f146d107s2
e per livello energetico2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Proprietà fisiche
Stato della materiapresumibilmente liquido
Altre proprietà
Numero CAS54084-26-3

Il copernicio (in precedenza chiamato ununbio temporaneamente dalla IUPAC) è l'elemento chimico di numero atomico 112. Il suo simbolo è Cn.

L'elemento 112 appartiene alla famiglia degli elementi superpesanti; il suo isotopo più stabile ha un'emivita di 11 minuti. In alcune ricerche viene menzionato con il nome di eka-mercurio. In accordo alla periodicità delle caratteristiche chimiche osservate nella tavola periodica ci si attende che il copernicio sia un metallo liquido più volatile del mercurio e con caratteristiche metalliche simili al radio, ma meno reattivo.

Storia

Il copernicio è stato sintetizzato per la prima volta il 9 febbraio 1996 da un gruppo di ricercatori guidato da Sigurd Hofmann presso il Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) di Darmstadt, in Germania. È stato creato per fusione di un atomo di zinco con uno di piombo, accelerando ioni di zinco contro un bersaglio di piombo nell'acceleratore ionico lineare del GSI lungo 120 m. È probabilmente il primo elemento artificiale che si ritrova allo stato liquido scoperto fino ad ora.

Il nome ununbio è un nome sistematico temporaneamente assegnato dalla IUPAC, che è stato sostituito nel 2010 dal nome Copernicio (simbolo Cn).[1]

Isotopi

Nucleosintesi

La tabella qui sotto illustra i vari tentativi di ottenere vari isotopi dell'elemento 112.

Bersaglio Proiettile Isotopo Risultato
20882Pb 7030Zn 278112Cn Riuscita
23290Th 5022Ti 282112Cn Non ancora tentata
23892U 4820Ca 286112Cn Riuscita
24494Pu 4018Ar 284112Cn Non ancora tentata
24896Cm 3616S 284112Cn Non ancora tentata
24998Cf 3014Si 279112Cn Non ancora tentata

Note



This article uses material from the Wikipedia article "Copernicio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry