powered by CADENAS

Social Share

Bario (24676 views - Periodic Table Of Elements)

Il bario è l'elemento chimico di numero atomico 56. Il suo simbolo è Ba. È un elemento metallico di colore argenteo, tenero e molto tossico; fa parte del gruppo dei metalli alcalino-terrosi e fonde a temperatura molto elevata. Il suo idrossido è detto baryta e si trova soprattutto nel minerale barite: il bario non si trova mai puro in natura a causa della sua forte reattività con l'acqua e con l'ossigeno dell'aria. Composti di bario si usano in piccole quantità nelle vernici,nella produzione del vetro e nella produzione di fuochi artificiali.
Go to Article

Bario

Bario

Bario
Bario
   

56
Ba
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
cesio ← bario → lantanio
Aspetto
metallo bianco-argenteo
Generalità
Nome, simbolo, numero atomicobario, Ba, 56
Seriemetalli alcalino terrosi
Gruppo, periodo, blocco2, 6, s
Densità3 510 kg/m³
Durezza1,25
Configurazione elettronica
Proprietà atomiche
Peso atomico137,327
Raggio atomico (calc.)222 pm
Raggio covalente(215 ± 11) pm
Raggio di van der Waals268 pm
Configurazione elettronica[Xe]6s2
e per livello energetico2, 8, 18, 18, 8, 2
Stati di ossidazione2 (base forte)
Struttura cristallinacubica a corpo centrato
Proprietà fisiche
Stato della materiasolido (paramagnetico)
Punto di fusione1 000 K (727,2 °C)
Punto di ebollizione2 143 K (1 870 °C)
Volume molare38,16 × 10−6 /mol
Entalpia di vaporizzazione140,3 kJ/mol
Calore di fusione7,12 kJ/mol
Tensione di vapore98 Pa a 371 K
Velocità del suono1 620 m/s a 298 K
Altre proprietà
Numero CAS7440-39-3
Elettronegatività0,89 (scala di Pauling)
Calore specifico204 J/(kg·K)
Conducibilità elettrica3 × 106 /m·Ω
Conducibilità termica18 W/(m·K)
Energia di prima ionizzazione502,9 kJ/mol
Energia di seconda ionizzazione965,2 kJ/mol
Energia di terza ionizzazione3 600 kJ/mol
Isotopi più stabili
isoNATDDMDEDP
130Ba0,106% Ba è stabile con 74 neutroni
132Ba0,101% Ba è stabile con 76 neutroni
133Basintetico 10,51 anniε0,517133Cs
134Ba2,417% Ba è stabile con 78 neutroni
135Ba6,592% Ba è stabile con 79 neutroni
136Ba7,854% Ba è stabile con 80 neutroni
137Ba11,23% Ba è stabile con 81 neutroni
138Ba71,7% Ba è stabile con 82 neutroni
iso: isotopo
NA: abbondanza in natura
TD: tempo di dimezzamento
DM: modalità di decadimento
DE: energia di decadimento in MeV
DP: prodotto del decadimento

Il bario è l'elemento chimico di numero atomico 56. Il suo simbolo è Ba. È un elemento metallico di colore argenteo, tenero e molto tossico; fa parte del gruppo dei metalli alcalino-terrosi e fonde a temperatura molto elevata. Il suo idrossido è detto baryta e si trova soprattutto nel minerale barite: il bario non si trova mai puro in natura a causa della sua forte reattività con l'acqua e con l'ossigeno dell'aria. Composti di bario si usano in piccole quantità nelle vernici,nella produzione del vetro e nella produzione di fuochi artificiali.

Caratteristiche

Il bario è un elemento metallico chimicamente simile al calcio, ma è tenero e in forma metallica, puro, è di un bianco argenteo somigliante al piombo. Questo metallo si ossida molto facilmente se esposto all'aria e reagisce energicamente con l'acqua o l'alcool. Alcuni composti di questo elemento hanno un peso specifico molto elevato, come il solfato di bario: la barite (BaSO4), detta anche spato pesante.

Applicazioni

Il bario è usato soprattutto in candele per motori a scoppio, fuochi d'artificio e lampade fluorescenti. Inoltre:

Storia

Il nome bario deriva dal greco βαρύς (barys) che significa "pesante".

Nel 1602 Vincenzo Casciarolo, un alchimista, scoprì per caso che la barite (principale minerale di bario) diventava luminescente se riscaldata. La pietra, particolarmente abbondante nel bolognese, fu soprannominata "spongia solis" o pietra di Bologna. Era il primo fenomeno documentato della luminescenza.

Il bario identificato per la prima volta nel 1774 da Carl Scheele ed estratto nel 1808 da Sir Humphry Davy in Inghilterra. L'ossido venne dapprima battezzato barote da Guyton de Morveau, nome che poi venne cambiato in baryta da Antoine Lavoisier, che successivamente lo modificò ancora in "bario" per descrivere il metallo.

Produzione

Il bario si trova soprattutto nella barite (solfato di bario cristallino), da cui viene estratto trasformandolo in cloruro di bario (BaCl2) che viene poi fuso e sottoposto ad elettrolisi per ottenere l'elemento puro.

  • Isolamento
(catodo) Ba2+* + 2e → Ba (anodo) Cl* → ½Cl2 (g) + e

Composti

I più importanti composti del bario sono il perossido, il cloruro, il bromuro, il solfato, il carbonato, il nitrato e il clorato. Quando vengono bruciati, i sali di bario tingono la fiamma di verde.

Isotopi

In natura il bario è una miscela di sette isotopi stabili. Esistono ventidue isotopi noti di tale elemento, ma la maggior parte sono molto radioattivi e hanno emivita che va da pochi millisecondi ad alcuni minuti: la sola eccezione è il 133Ba con emivita di 10,51 anni.

Precauzioni

Tutti i composti del bario solubili in acqua o in acidi sono estremamente velenosi: il solfato di bario può essere usato in medicina soltanto perché non si scioglie e non viene assorbito dall'intestino, e viene eliminato completamente dall'apparato digerente con le feci. Anche il bario puro è tossico, ma la dose letale per un uomo è abbastanza alta rispetto a quella di altri veleni (250 mg/kg). Come già detto il bario si ossida rapidamente all'aria, perciò deve essere conservato immerso in idrocarburi liquidi (come il cherosene) o altri fluidi privi di ossigeno e in grado di tenerlo separato dall'aria.

Voci correlate



This article uses material from the Wikipedia article "Bario", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry