Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Le Mont-Saint-Michel comune | ||
---|---|---|
Localizzazione | ||
Stato | Francia | |
Regione | Normandia | |
Dipartimento | Manica | |
Arrondissement | Avranches | |
Cantone | Pontorson | |
Amministrazione | ||
Sindaco | Éric Vannier dal 2008 | |
Territorio | ||
Coordinate | 48°38′09.7″N 1°30′41.01″W / 48.636028°N 1.511393°W48.636028; -1.511393 (Le Mont-Saint-Michel)Coordinate: 48°38′09.7″N 1°30′41.01″W / 48.636028°N 1.511393°W48.636028; -1.511393 (Le Mont-Saint-Michel) | |
Altitudine | 5-80 m s.l.m. | |
Superficie | 3,97 km² | |
Abitanti | 44[1] (2009) | |
Densità | 11,08 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 50170 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INSEE | 50353 | |
Nome abitanti | Montois | |
Patrono | San Michele arcangelo | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Le Mont-Saint-Michel (in normanno Mont Saint Miché, in bretone Menez Mikael ar Mor) è un comune francese di 44 abitanti situato nel dipartimento della Manica nella regione della Normandia. Importantissima località turistica francese, è nota anche per il fatto che a seconda delle maree da isola si trasforma in "collina".
Nota: un trattino permette di differenziare tra il comune e l'isolotto. Secondo la nomenclatura ufficiale dell'INSEE l'unità amministrativa si chiama (Le) Mont-Saint-Michel, mentre l'isolotto è chiamato Mont Saint-Michel.
Lo stesso argomento in dettaglio: Mont Saint-Michel. |
Fa parte del cantone di Pontorson, nella circoscrizione (arrondissement) di Avranches. Il comune è composto da tre territori:
L'exclave confina con i comuni di Beauvoir, mentre la parte più abitata confina sempre con Beauvoir e con il comune di Pontorson.
Lo stesso argomento in dettaglio: Abbazia di Mont-Saint-Michel. |
Il Mont-Saint-Michel e la sua baia sono il sito turistico più frequentato della Normandia[2] e il secondo monumento più visitato di Francia[3]. L'intero sito è inserito nella lista dei monumenti storici dal 1862, mentre il comune e la baia fanno parte del Patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO dal 1979.
Il centro naturale del comune è l'isolotto roccioso del Mont Saint-Michel, su cui sorgono la celebre abbazia medioevale e altri edifici storici. A 170 metri al di sopra del livello del mare, in cima alla guglia della chiesa abbaziale, si trova la statua di san Michele in onore del quale fu costruito il santuario.
A causa dell'intervento umano, la sedimentazione attorno al Mont stava facendo retrocedere sempre più il mare. Per questa ragione, dopo dieci anni di lavori, è stato inaugurato il nuovo ponte-passerella che sostituisce la vecchia strada. Dal 22 luglio 2014, infatti, i visitatori possono raggiungere il Mont attraverso il nuovo accesso creato dall'architetto austriaco Dietmar Feichtinger, vincitore del concorso per il collegamento sopraelevato al Mont-Saint-Michel. Il nuovo ponte-passerella su piloni permette all'acqua di circolare liberamente e, non appena il coefficiente della marea oltrepassa 110, permette al Mont di ritrovare il suo carattere marittimo[4].
Il 2015 è stato l'anno di quella che è stata definita "la grande marea del secolo[5]". In quell'occasione, la marea aveva raggiunto un coefficiente di 119 (il massimo possibile è di 120) con due alte maree, una al mattino e una più intensa alla sera.
Abitanti censiti
This article uses material from the Wikipedia article "Le Mont-Saint-Michel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London