powered by CADENAS

Social Share

Diisobutilftalato (10768 views - Material Database)

Il diisobutiliftalato (DIBP) è un solvente, usato tra l'altro nel processo di riciclaggio della carta, per togliere inchiostri e coloranti. È una delle sostanze soggette a restrizione menzionate nell'Allegato XIV del regolamento REACH. È la sostanza al centro di una polemica nell'aprile 2006, in quanto rinvenuta da un laboratorio di analisi nei cartoni per la pizza. Questo accade in quanto, contrariamente alla normativa vigente, viene utilizzato cartone riciclato per realizzare alcuni contenitori di pizza da asporto. La preparazione avviene per esterificazione di isobutanolo e anidiride ftalica. La formula di struttura è C6H4(COOCH2CH(CH3)2)2. L'indice di rifrazione è 1.488 - 1.492 (20 °C, destrogiro). Il DIBP è un plastificante inodore e ha stabilità al calore e luce ottime. È il plastificante più economico per il nitrato di cellulosa. Il DIBP ha minore densità e punto di congelamento inferiore rispetto al DBP (dibutilftalato, CAS 84-74-2), che può essere usato come sostituto per il DIBP. Gli utilizzi principali sono: plastiche alla nitrocellulosa, solventi per unghie, materiali esplosivi, smaltatura ed utilizzo congiunto al metilmetacrilato.
Go to Article

Diisobutilftalato

Diisobutilftalato

Diisobutilftalato
Diisobutilftalato
Nome IUPAC
Acido 1,2-benzenedicarbossilico
Nomi alternativi
Acido ftalico diisobutil estere
Bis-(2-metossipropil)estere
Di(isobutil)-1,2-benzenedicarbossilato
Caratteristiche generali
Formula bruta o molecolareC16H22O4
Massa molecolare (u)278.35
Aspettoliquido incolore, viscoso
Numero CAS84-69-5
Numero EINECS201-553-2
PubChem6782
SMILESCC(C)COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC(C)C
Proprietà chimico-fisiche
Densità (g/cm3, in c.s.)1.038
Solubilità in acqua.0001 g/100ml a 293 K
Temperatura di fusione−37 °C (236 K)
Temperatura di ebollizione320 °C (593 K)
Tensione di vapore (Pa) a 293 K0.01
Indicazioni di sicurezza
Temperatura di autoignizione400 °C (673 K)
Simboli di rischio chimico
pericolo
Frasi H360df
Consigli P201 - 202 - 281 - 308+313 - 405 - 501 [1][2]

Il diisobutiliftalato (DIBP) è un solvente, usato tra l'altro nel processo di riciclaggio della carta, per togliere inchiostri e coloranti.

È una delle sostanze soggette a restrizione menzionate nell'Allegato XIV del regolamento REACH[3].

È la sostanza al centro di una polemica nell'aprile 2006, in quanto rinvenuta da un laboratorio di analisi nei cartoni per la pizza. Questo accade in quanto, contrariamente alla normativa vigente, viene utilizzato cartone riciclato per realizzare alcuni contenitori di pizza da asporto.

La preparazione avviene per esterificazione di isobutanolo e anidiride ftalica. La formula di struttura è C6H4(COOCH2CH(CH3)2)2. L'indice di rifrazione è 1.488 - 1.492 (20 °C, destrogiro).

Il DIBP è un plastificante inodore e ha stabilità al calore e luce ottime. È il plastificante più economico per il nitrato di cellulosa. Il DIBP ha minore densità e punto di congelamento inferiore rispetto al DBP (dibutilftalato, CAS 84-74-2), che può essere usato come sostituto per il DIBP.

Gli utilizzi principali sono: plastiche alla nitrocellulosa, solventi per unghie, materiali esplosivi, smaltatura ed utilizzo congiunto al metilmetacrilato.

Note

Portale Chimica: il portale della scienza della composizione, delle proprietà e delle trasformazioni della materia


This article uses material from the Wikipedia article "Diisobutilftalato", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification