Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Flatiron building | |
---|---|
Ubicazione | |
Stato | Stati Uniti |
Località | New York |
Coordinate | 40°44′27.5″N 73°59′22.78″W / 40.740973°N 73.989662°W40.740973; -73.989662Coordinate: 40°44′27.5″N 73°59′22.78″W / 40.740973°N 73.989662°W40.740973; -73.989662 |
Informazioni | |
Condizioni | In uso |
Stile | Neorinascimentale |
Altezza | Ultimo piano: 87 m |
Piani | 22 |
Realizzazione | |
Architetto | Daniel Burnham John Wellborn Root |
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Il Fuller Building, meglio noto come Flatiron Building ("ferro da stiro"), con i suoi 86,9 metri di altezza è stato uno tra i più alti edifici di New York sin dal suo completamento nel 1902.
Situato a Manhattan, l'edificio fu progettato dall'architetto di Chicago Daniel Burnham in stile Beaux-Arts su un lotto triangolare compreso tra la 23a strada, la Fifth Avenue e Broadway guardando verso il Madison Square Park Conservancy.
I newyorkesi furono subito attratti dall'edificio tanto da scommettere quanto a lungo sarebbe riuscito a resistere alle forti raffiche di vento che soffiano dove sorge. Il nome Flatiron fu coniato proprio dai cittadini della Grande Mela a causa della forma del palazzo che ricorda molto quella di un ferro da stiro (in inglese Flatiron).[1] La punta dell'edificio è larga solamente 2 metri e si estende per 86,9 metri in altezza, divisi su ventidue piani. Il Fuller Building restò l'edificio più alto di New York City fino alla costruzione del Park Row Building.[2]
L'area limitrofa all'edificio viene chiamata Flatiron District.
Nel luglio del 2006, il Fondo Michelangelo, di proprietà Sorgente Group SpA, ha acquistato il 17% del Flatiron Building. Successivamente, nel corso del 2009, lo stesso Fondo Michelangelo ha rilevato la maggioranza del grattacielo.
This article uses material from the Wikipedia article "Flatiron Building", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London