powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Marina Bay Sands (17963 views - Monuments - Famous Buildings)

Il Marina Bay Sands è un casinò resort di Singapore.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Marina Bay Sands

Marina Bay Sands

Il Marina Bay Sands è un casinò resort di Singapore.

Caratteristiche

Sviluppato da Sands, è ad oggi il terzo casinò al mondo per estensione dopo il Gran Lisboa di Macau ed il Casino de Montreal. Sono offerti 500 tavoli da gioco, 1.600 slot machine e lotterie.

Con il casinò completo, il resort dispone di un albergo, un centro convegni, un centro commerciale, un museo di arte e scienza, due teatri, sette ristoranti, due padiglioni di cristallo galleggianti ed una pista di pattinaggio. Il complesso è sormontato da una piattaforma sospesa a forma di nave denominata SkyPark (340 metri) dove vi sono giardini pensili, piscine idromassaggio, centri benessere bar e ristoranti con una capacità di 3.900 persone e all'altezza di 200 m vi è una piscina "a sfioro" (la piscina più alta del mondo) lunga 150 m.

Storia

Il resort è stato ufficialmente inaugurato con due giorni di festa il 23 giugno 2010 alle ore 15:18, dopo una apertura parziale il 27 aprile 2010. Lo SkyPark ha aperto il giorno dopo il 24 giugno 2010. I teatri sono stati completati in tempo per la prima esecuzione di Riverdance il 30 novembre 2010. L'inaugurazione del Marina Bay Sands si è tenuta il 17 febbraio 2011. Il 3 marzo 2011 ha debuttato il musical The Lion King.



This article uses material from the Wikipedia article "Marina Bay Sands", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London