powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Willis Tower (18253 views - Monuments - Famous Buildings)

La Willis Tower, nota anche come Sears Tower, è un grattacielo che sorge a Chicago, nell'Illinois. È stato l'edificio più alto del mondo dal 1973 al 1998.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Willis Tower

Willis Tower

Willis Tower

Licensed under Copyrighted free use (Photo taken in 1998 by Wikipedia user Soakologist. No rights claimed or reserved.).

Willis Tower
Ubicazione
Stato Stati Uniti
LocalitàChicago
Coordinate41°52′44.04″N 87°38′08.88″W / 41.8789°N 87.6358°W41.8789; -87.6358Coordinate: 41°52′44.04″N 87°38′08.88″W / 41.8789°N 87.6358°W41.8789; -87.6358
Informazioni
CondizioniIn uso
Costruzione1970-1973
UsoUffici
AltezzaAntenna/guglia: 527 m
Tetto: 443 m
Piani108
Area calpestabile418.064 m²
Ascensori104
Realizzazione
ArchitettoSkidmore, Owings and Merrill

La Willis Tower, nota anche come Sears Tower, è un grattacielo che sorge a Chicago, nell'Illinois.[1] È stato l'edificio più alto del mondo dal 1973 al 1998.[2]

Storia e descrizione

Ripartizione delle strutture tubolari con le quali è composta la torre con planimetrie semplificate.
Veduta a nord dallo skydeck della Willis Tower.

Commissionato dalla catena di grandi magazzini Sears Roebuck and Co.,[1] fu progettato da Bruce Graham e Fazlur Khan della Skidmore, Owings and Merrill[3]. La costruzione prese il via nell'agosto 1970 e la massima altezza fu raggiunta meno di tre anni dopo, il 4 maggio 1973. L'area su cui è situato l'edificio confina a nord con la Adams Street, a sud con la Jackson Boulevard, a ovest con la South Wacker Drive e a est con la Franklin Street, e ha una superficie pari a 418.064 m²[3] che negli Stati Uniti, è seconda solo al Pentagono.[4]

La struttura della torre è composta da nove grandi strutture tubolari quadrate affiancate,[3][5] di varie altezze, che una volta ultimate superarono il record delle Torri Gemelle di New York come costruzione più alta del mondo. La costruzione è composta da 110 piani effettivi, due dei quali adibiti a piani di manovra dei 104 ascensori presenti, risultando quindi in 108 piani abitabili.[6] Al piano numero 103 è possibile visitare la vista panoramica "Skydeck", su balconate costruite completamente in vetro e sospese nel vuoto.[7]

L'altezza totale è di 443 m dall'entrata est fino alla sommità del grattacielo; se invece si includono anche le antenne televisive installate nel febbraio 1982[2] l'altezza totale è di 520 m[6] (527 m dopo l'ulteriore innalzamento dell'antenna ovest)[8].

L'aspetto esteriore è caratterizzato da grandi superfici vetrate color bronzo, sostenute da incorniciature in alluminio anodizzato di colore nero.[9]

Anche se i diritti della Sears sono scaduti nel 2003, la torre ha mantenuto il nome "Sears Tower" fino al marzo 2009, quando il broker d'assicurazioni londinese Willis Group Holdings, che occuperà vari piani del grattacielo, ne è diventato il nuovo proprietario. Dal 16 luglio 2009 il grattacielo è stato ribattezzato "Willis Tower".[10][11]

Riconoscimenti

  • 1975 - "Award of Excellence" - American Institute of Steel Construction[6]
  • 1975 - "Best Engineering in High Rise Construction" - American Iron and Steel Institute[6]
  • 1976 - "Distinguished Building Award" - AIA - Chicago Chapter[6]

Curiosità

  • Nel libro e nel film Divergent, la Willis Tower appare, anche se viene chiamata "il Centro".

Note



This article uses material from the Wikipedia article "Willis Tower", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London