Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (Nepenthes).
Questa voce o sezione sull'argomento grattacieli non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. |
Burj Khalifa برج خليفة | |
---|---|
Ubicazione | |
Stato | Emirati Arabi Uniti |
Località | Dubai |
Coordinate | 25°11′50″N 55°16′26.6″E / 25.197222°N 55.274056°E25.197222; 55.274056Coordinate: 25°11′50″N 55°16′26.6″E / 25.197222°N 55.274056°E25.197222; 55.274056 |
Informazioni | |
Condizioni | In uso |
Costruzione | 2004-2010 |
Inaugurazione | 4 gennaio 2010 |
Altezza | Antenna/guglia: 829,8 m Tetto: 636 m Ultimo piano: (stima) 636 m |
Piani | 160 esterni, 2 sotterranei |
Area calpestabile | 344000 m2 |
Realizzazione | |
Architetto | Skidmore, Owings and Merrill |
Costruttore | Samsung Engineering and Construction Company, Besix, Arabtec, Otis, Bauer AG e Middle East Foundations |
Proprietario | Emaar |
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
La Burj Khalifa (in arabo: برج خليفة, Burǧ Ḫalīfa, "Torre Khalifa", che potrebbe significare "Torre dell'emiro Khalifa" quanto "Torre del Califfo"), precedentemente conosciuto con il nome di Burj Dubai, è un grattacielo di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti (UAE).
È la più alta struttura mai realizzata dall'uomo, 829,8 metri, con un significativo margine di vantaggio in termini di altezza rispetto a qualsiasi altro edificio.
La sua costruzione fu cominciata il 21 settembre 2004; la struttura esterna è stata completata il 1º ottobre 2009 ed è stata ufficialmente aperta al pubblico il 4 gennaio 2010.[1][2]
L'edificio fa parte di un'area in corso di edificazione di 2 km² (490 acri) chiamata Downtown Burj Khalifa, sita alla prima uscita lungo la via Shaykh Zayed, vicino al distretto finanziario principale di Dubai. Lo studio di architettura artefice della torre è Skidmore, Owings and Merrill, LLP di Chicago. Il proprietario della Burj Khalifa è l'Emaar Properties; il principale costruttore è una joint venture tra la sudcoreana Samsung C&T, che ha costruito il Taipei 101 e le Petronas Towers, il gruppo belga Besix e l'Arabtec, con sede negli Emirati Arabi Uniti. La Turner Construction Company è stata scelta come responsabile alla gestione della costruzione.
Il budget totale per la torre ammonta a 1,5 miliardi di dollari[3], cifra che sale a 20 miliardi di dollari per l'intero nuovo complesso circostante. Mohamed Ali Alabbar, AD di Emaar Properties, ha pubblicamente dichiarato che il prezzo per gli uffici alla Burj Khalifa ha raggiunto i 43.000 dollari/m² e che le Armani Residences sono state vendute per circa 37.500 dollari/m²[4]
Già dal 5 febbraio 2008 la Burj Khalifa aveva raggiunto quota 508,9 metri sorpassando di fatto quello che fino ad allora era l'edificio più alto al mondo, il Taipei 101.
La Burj Khalifa ha subito un cambio di nome all'ultimo momento: chiamato Burj Dubai fino all'inaugurazione, è stato di fatto intitolata allo sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahayan, attuale presidente degli Emirati Arabi Uniti nonché emiro di Abu Dhabi, in onore del suo intervento di salvataggio economico nei confronti della città di Dubai.
Al 17 gennaio 2009 la torre ha raggiunto l'altezza finale di 828 metri divenendo la più alta struttura mai costruita dall'uomo, superando l'Antenna radio di Varsavia (1974-1991), che misurava 646,38 m.
Precedentemente, nel febbraio del 2007, la Burj Khalifa aveva sorpassato la Willis Tower come edificio con il maggior numero di piani al mondo.
Nonostante ciò, il Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH, Consiglio per gli edifici alti e l'habitat urbano) non l'ha indicata come edificio più alto al mondo fino al suo completamento, rimandato da ottobre 2008 a gennaio 2010.
La Burj Khalifa detiene oggi diversi record:
L'altezza finale della Burj Khalifa è stata sempre mantenuta segreta per motivi di competizione; l'altezza ipotizzata di 819 m è stata poi ridimensionata a 818 m, quando a gennaio 2009 è stata raggiunta la sommità. Durante l'inaugurazione, svoltasi il 4 gennaio 2010, è stata ufficialmente dichiarata la sua altezza complessiva comprensiva di guglia, pari a 829,8 metri.
La Burj Khalifa è diventata la struttura più alta mai costruita dall'uomo battendo la CN Tower di Toronto, e l'antenna KVLY-TV mast nel Dakota del Nord; ha superato in altezza persino alcuni edifici in costruzione come la Freedom Tower di New York e la Chicago Spire.
Voci non confermate riporterebbero che la Burj Khalifa avrebbe ricevuto diverse modifiche nell'incremento d'altezza rispetto al piano originale. Originariamente proposta come clone della Grollo Tower (560 m) di Melbourne, la torre sarebbe stata velocemente ridisegnata dallo studio Skidmore, Owings and Merrill (SOM), con un design intorno ai 705 m d'altezza, per poi ricevere diverse revisioni successive fino agli 829,8 m finali.
Adrian Smith, architetto SOM, ha precedentemente dichiarato che la sommità dell'edificio non culminava in modo elegante e che ricevette perciò l'autorizzazione a procedere verso una soluzione più elevata ed esteticamente più appagante, senza però aggiungere ulteriori piani alla struttura. La sommità dell'edificio è difatti un'estensione in acciaio, basata su un reticolato che culmina con l'antenna. Nel suo punto più elevato, a 828 m, la torre è larga circa 1,5 m.
Diversi mega-progetti in svariati nazioni cercheranno di contendersi nei prossimi anni l'ambito titolo di edificio più alto al mondo. Uno dei maggiori contendenti del BK sarebbe dovuto sorgere a soli 50 km dal suo sito. L'Al Burj ("La Torre"), o Nakheel Tower, è in progettazione presso la Nakheel Properties, che tiene anch'essa l'altezza finale sotto stretto riserbo, anche se indiscrezioni parlerebbero di 200 piani per circa 1 000 metri di altezza. Nonostante l'avanzata fase di progettazione e l'avvio dei lavori di scavo, il progetto è al momento da ritenersi congelato a tempo indeterminato a causa della crisi economica, nella quale versa l'emirato.
Un'altra proposta è la Murjan Tower (Torre di corallo) a Manama, Bahrain, progetto che prevede un'altezza di 1022 m per 200 piani. La Murjan Tower è progettata dalla ditta danese Henning Larsen.
Un altro potenziale concorrente della Burj è la Mubarak al-Kabir Tower[5] (1001 m), che verrà eretta in Kuwait come parte di un grandioso progetto chiamato Madinat al-Harir ("Città di Seta"), che includerà anche uno stadio olimpico, residenze, hotel, e negozi al dettaglio. Il progetto richiederà 25 anni per essere portato a termine.
La torre è stata progettata da Skidmore, Owings, & Merrill, già autori della Sears Tower a Chicago, della One World Trade Center e Freedom Tower a New York prendendo come ispirazione un vecchio progetto di Frank Lloyd Wright. La pianta dell'edificio, circondato da strutture minori, è ispirata alla forma di un fiore di Hymenocallis[6]. Si tratta di un genere di piante diffuso anche a Dubai, dove è particolarmente popolare. La torre presenta una struttura composta da tre elementi con un nucleo centrale. Sulla Burj Khalifa sono presenti 27 terrazze che culminano con l'antenna, con una disposizione crescente atta a ricordare la forma di una spirale.
L'Hotel Armani occupa il 37º piano, i piani dal 45º al 108º ospitano 700 appartamenti privati. Al 76º piano è ospitata anche una piscina[7]. Gli altri piani sono occupati da uffici, eccetto il piano 123º e il 124º, che ospita un centro di osservazione, chiamato At the top, aperta al pubblico il 4 gennaio 2010 coadiuvata da uno shop, una terrazza esterna e un nuovo tipo di cannocchiale, con annesso uno schermo LCD anziché il classico oculare, che consente di vedere sia il panorama "in diretta" sia immagini registrate a diverse ore del giorno o con diverse condizioni atmosferiche.
La Burj Khalifa possiede il più veloce ascensore al mondo che si muove a 18 m/s (64,8 km/h). Gli interni sono arredati da Giorgio Armani, il quale ha già comprato anche alcuni piani del grattacielo.
Il design della Burj Khalifa ricorda molto il Grattacielo Illinois, visione presentata da Frank Lloyd Wright nel 1956.
All'esterno della Burj Khalifa, e con un costo di 217 milioni di dollari, sorge un sistema di fontane da record progettato dalla WET Design, la compagnia responsabile della costruzione della fontana dell'Hotel Bellagio di Las Vegas. Illuminate da 6.600 luci e 50 proiettori colorati, le fontane si estendono per 275 m e riescono a sparare verso il cielo getti d'acqua alti 150 m, accompagnati da musiche arabe classiche e internazionali. Il nome Dubai Fountain (Fontana di Dubai) è stato reso pubblico il 26 ottobre 2008 ed è il risultato di un concorso pubblico.
This article uses material from the Wikipedia article "Burj Khalifa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London