powered by CADENAS

Social Share

Argento sterling (14377 views - Material Database)

L'argento sterling o argento sterlina (detto anche sterling silver) è una lega costituita principalmente da argento con l'aggiunta di rame. Gli oggetti creati con questa lega d'argento vengono marchiati con un punzone che indica il titolo di argento presente nella lega. Il punzone più diffuso 925 indica una lega composta da 92,5% di argento e il restante 7,5% di rame (925 parti su 1000 di argento). In Italia le leghe d'argento e i relativi punzoni sono regolate dal D.L. 251/99 del 22 maggio 1999. I titoli previsti sono 925, 835 e 800, e sono impressi all'interno di un ovale sull'oggetto creato nella rispettiva lega. (Soltanto detti punzoni non danno alcuna affidabilità ne garanzia se non affiancati dal punzone del fabbricante che già da svariati decenni in Italia indica la sigla della città e un numerino es. " 70 CT " detto simbolo preceduto da una stellina, secondo ultime normative, riconduce al fabbricante). Quest'ultimo punzone, quando autentico, è gestito da severe normative uff. metrico ecc., quelli riportanti soltanto il titolo sono di libera vendita. Resta comunque il fatto che possiamo trovare oggetti apparentemente con regolari punzonature ma in realtà "FASULLI" e viceversa privi di punzonature o con punz. incomplete ma di fatto delle più pregiate leghe. La punzonatura R 925 con la R racchiusa in un rettangolo, indica un oggetto fatto di leghe di metalli poveri, ma rivestito da una sottilissima lastra in argento 925/°°° ( essendo lo spessore incalcolabile, ritengo per normative di legge entrate in vigore ad una determinata data, spesso in oggetti di più recente costruzione troviamo dei numerini che indicano con approssimazione i g di argento contenuti in detta specifica lastra. Dall'argento sterling prende nome la Pound sterling, la sterlina britannica.
Go to Article

Argento sterling

Argento sterling

L'argento sterling o argento sterlina (detto anche sterling silver) è una lega costituita principalmente da argento con l'aggiunta di rame.

Gli oggetti creati con questa lega d'argento vengono marchiati con un punzone che indica il titolo di argento presente nella lega. Il punzone più diffuso 925 indica una lega composta da 92,5% di argento e il restante 7,5% di rame (925 parti su 1000 di argento). In Italia le leghe d'argento e i relativi punzoni sono regolate dal D.L. 251/99 del 22 maggio 1999. I titoli previsti sono 925, 835 e 800, e sono impressi all'interno di un ovale sull'oggetto creato nella rispettiva lega. (Soltanto detti punzoni non danno alcuna affidabilità ne garanzia se non affiancati dal punzone del fabbricante che già da svariati decenni in Italia indica la sigla della città e un numerino es. " 70 CT " detto simbolo preceduto da una stellina, secondo ultime normative, riconduce al fabbricante). Quest'ultimo punzone, quando autentico, è gestito da severe normative uff. metrico ecc., quelli riportanti soltanto il titolo sono di libera vendita. Resta comunque il fatto che possiamo trovare oggetti apparentemente con regolari punzonature ma in realtà "FASULLI" e viceversa privi di punzonature o con punz. incomplete ma di fatto delle più pregiate leghe.

La punzonatura R 925 con la R racchiusa in un rettangolo, indica un oggetto fatto di leghe di metalli poveri, ma rivestito da una sottilissima lastra in argento 925/°°° ( essendo lo spessore incalcolabile, ritengo per normative di legge entrate in vigore ad una determinata data, spesso in oggetti di più recente costruzione troviamo dei numerini che indicano con approssimazione i g di argento contenuti in detta specifica lastra.

Dall'argento sterling prende nome la Pound sterling, la sterlina britannica.

Voci correlate


41xx steelAL-6XNAlGaAlloy 20AlnicoAlumelAlluminioLeghe di alluminioCupralluminiAl-LiAmalgamaArgentium sterling silverBronzo arsenicaleRame arsenicaleBell metalBerillioBeryllium copperBiglioneBirmabrightBismanolBismutoOttone (lega)BrightrayBritannia silverBronzoBulat steelCalamine brassGhisaCelestriumChinese silverChromelCromoChromium hydrideCobaltoColored goldCostantanaRameCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelCunifeCupronichelCymbal alloysAcciaio DamascoLega di DevardaDoré bullionDuralluminioDutch metalElectrical steelElettroElektronElinvarFernicoFerrolegaFerroceriumFerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitanioFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolGalinstanoGallio (elemento chimico)Gilding metalVetroGlucydurOroGoloidGuanín (bronze)GunmetalHaynes InternationalHepatizonHiduminiumAcciaio super rapidoHigh-strength low-alloy steelHydronaliumInconelIndioInvarFerroIron–hydrogen alloyItalmaKanthal (alloy)KovarPiomboLitioMagnaliumMagnesioMagnoxMangalloyManganinaAcciaio MaragingAISI 316Martensitic stainless steelMegalliumMelchior (alloy)MercuryMischmetalMolybdochalkosMonelMu-metalMuntz metalMushet steelNichromeNichelNickel hydrideAlpaccaNitinolNicrosilNisilOro nordicoOrmoluPermalloyPhosphor bronzePig ironPrincisbeccoMaterie plastichePlatinum sterlingPlexiglasPlutonioPlutonium–gallium alloyPotassioPseudo palladiumReynolds 531RhoditeRodioRose's metalSamarioSamarium–cobalt magnetSanicro 28ScandioScandium hydrideShakudōShibuichiArgentoSilver steelSodioNaKSolderSpeculum metalSpiegeleisenAcciaio armonicoStaballoyAcciaio inossidabileAcciaioStelliteAcciaio strutturaleSupermalloyAcciaio chirurgicoTerfenol-DTerneStagno (elemento chimico)TitanioTombacTool steelTumbagaLega tipograficaUranioVitalliumAcciaio CortenWood's metalWootz steelY alloyZeron 100ZincoZirconioArgento tibetanoTitanium Beta CTitanium alloyIdruro di titanioGum metalTitanium goldNitruro di titanioBabbitt (alloy)Britannia metalPeltroQueen's metalMetallo biancoIdruro di uranioZamakZirconium hydrideIdrogenoElioBoroAzotoOssigenoFluoroMetanoMezzanino (architettura)Atomo

This article uses material from the Wikipedia article "Argento sterling", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification