powered by CADENAS

Social Share

Lamborghini Aventador (15396 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

La Lamborghini Aventador è un'autovettura sportiva costruita dalla casa automobilistica italiana Lamborghini. È stata presentata nel marzo del 2011 al salone dell'automobile di Ginevra.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube

There have been several big, mid-engined, V-12 Lamborghinis over the years. Starting with the sinfully gorgeous Miura, through to the spaceship-looking, brand defining Countach, to the sinister Diablo, to the origamiish Murcielago, to the modern day Aventador, they’ve all been loud, sexy, attention-garnering beasts. But have they been any good to drive? Honestly? No, not especially. Not in the driver’s car sense of the word. Well friends, meet the latest Lambo Superveloce on this week’s episode of Ignition presented by Tire Rack (http://www.tirerack.com). Power is up, weight is down, and key handling bits are all new. Does the red monster live up to its name, which literally translates to “super fast?” Watch as Jonny Lieberman finds out!

Ignition appears every other Monday on the Motor Trend Youtube channel. http://www.youtube.com/motortrend 

Subscribe now to make sure you're in on all the action!
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=motortrend

Facebook - http://facebook.com/motortrendmag & https://www.facebook.com/mt.ignition
Twitter - http://twitter.com/motortrend & https://twitter.com/mt_ignition
Google+ - https://plus.google.com/+motortrend/p...
Instagram - @mt_ignition
Website - http://www.motortrend.com

Lamborghini Aventador

Lamborghini Aventador

Lamborghini Aventador
Descrizione generale
Costruttore  Lamborghini
Tipo principale Coupé
Altre versioni Roadster
Produzione dal 2011
Sostituisce la Lamborghini Murciélago
Altre caratteristiche
Dimensioni e massa
Lunghezza 4780 mm
Larghezza 2040 mm
Altezza 1136 mm
Passo 2700 mm
Massa 1575 kg
Altro
Assemblaggio Sant'Agata Bolognese
Stile Filippo Perini
Mitja Borkert (Aventador S)[1]
Stessa famiglia Lamborghini Veneno, Lamborghini Reventón, Lamborghini Centenario
Auto simili Pagani Huayra, Ferrari F12berlinetta

La Lamborghini Aventador è un'autovettura sportiva costruita dalla casa automobilistica italiana Lamborghini. È stata presentata nel marzo del 2011 al salone dell'automobile di Ginevra.

Il contesto

Il nome, come consuetudine della casa, rimanda al nome di un toro da combattimento (Aventador, nella fattispecie), ed è stato registrato dalla Lamborghini nel mese di agosto. Nel design appare come l'evoluzione stilistica della Murciélago, la vettura che va a sostituire, ma numerosi sono i richiami all'esclusiva fuoriserie Reventón del 2007.

Aventador LP700-4

Viene spinta da un inedito motore V12 con un angolo di 60° tra le bancate, la cilindrata è di 6,5 litri, montato in posizione longitudinale e posteriore (da qui la sigla LP), le misure di alesaggio e corsa sono rispettivamente di 95 mm x 76,4 mm, il rapporto di compressione è di 11,8:1, la distribuzione è a doppio albero a camme in testa azionando 4 valvole per cilindro, l'impianto di alimentazione dispone di un sistema di fasatura variabile a controllo elettronico, la lubrificazione è a carter secco, questo propulsore è in grado di erogare una potenza massima di 700 CV a 8.250 giri al minuto mentre la coppia motrice raggiunge un picco di 690 Nm a 5.500 giri/min.[2]

Interni di una Aventador

L'Aventador dispone di trazione integrale di tipo Haldex a controllo elettronico e abbina al V12 il nuovo cambio robotizzato ISR (Independent Shifting Rods), un sette marce in grado di innestare i rapporti in soli 50 millesimi di secondo. Il telaio monoscocca in fibra di carbonio ha permesso di alleggerirne la massa di 90 kg rispetto alla precedente Murciélago; tale monoscocca è stata sviluppata dall'Advanced Composite Research Centre di Lamborghini, prodotta quindi internamente e senza ricorrere all'impiego di fornitori esterni. Grazie a questi accorgimenti, l'Aventador raggiunge una velocità massima di 350 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi: tali prestazioni ne fanno la Lamborghini più veloce in produzione.

Nel novembre del 2012 la casa bolognese ha presentato la versione roadster della LP700-4. Meccanicamente identica alla versione coupé, la roadster è dotata di un tettuccio composto da una coppia di pannelli in fibra di carbonio, pesanti meno di 6 kg l'uno, riponibili in un apposito vano ricavato nel bagagliaio anteriore. I montanti posteriori hanno la doppia funzione di ancorare il tettuccio alla carrozzeria e di fungere da roll-bar. Tra l'abitacolo e il vano motore è stato posizionato un finestrino mobile per permettere o meno al motore della vettura di essere udibile.[3]

Per il 2013 l'automobile riceve alcuni aggiornamenti: emissioni e consumi vengono ridotti di circa il 20% con l'adozione di un innovativo sistema start e stop, capace di riavviare il propulsore in appena 180 millisecondi grazie all'utilizzo di condensatori ad alta capacità, e di un sistema di disattivazione dei cilindri (Cylinder Deactivation System, CDS). Il CDS è in grado di disattivare una delle due bancate di cilindri, permettendo al V12 di funzionare come un 6 cilindri in linea per velocità di marcia inferiori a 135 km/h. Il telaio viene perfezionato con una taratura delle molle più rigida, che garantisce all'Aventador un miglior comportamento dinamico e maggior comfort. Agli aggiornamenti si aggiungono un nuovo disegno dei cerchi, e un pacchetto di personalizzazione opzionale di elementi fibrorinforzati per scocca e abitacolo.

Aventador S (2016-)

La Lamborghini Aventador S è stata svelata il 19 dicembre 2016 e rappresenta un profondo restyling della sportiva di Sant'Agata.[4] Il motore V12 da 6,5 litri è stata potenziato a 740 CV erogati a 8.400 giri/min, 40 CV in più rispetto alla versione standard della coupé bolognese e 690 Nm di coppia disponibili a 5.500 giri/min.

La Aventador S ha ricevuto, per la prima volta su una vettura stradale della casa del toro, le quattro ruote sterzanti unite alla trazione integrale permanente e a uno schema sospensivo leggermente aggiornato. Le sospensioni sono controllate da un sistema denominato Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva (LDVA). Il LDVA dispone di quattro modalità selezionabili: Sport, Strada, Corsa e Ego (ovvero quella personalizzabile). I freni carboceramici sono di serie con diametro all'avantreno di 400 mm e al retrotreno di 380 mm.

Il frontale è stato ridisegnato con un inedito splitter anteriore più grande e due nuovi condotti di raffreddamento dell'aria nel paraurti anteriore. Nella parte posteriore è presente un nuovo diffusore in tinta nera con alette aerodinamiche più grosse e un sistema di scarico costituito da tre singole uscite centrali che insieme danno vita a una forma trapezoidale. Globalmente, le modifiche alla carrozzeria hanno aumentato del 130% il carico aerodinamico sull'asse anteriore rispetto alla versione normale dell'Aventador.[5]

Scheda tecnica

Caratteristiche tecniche - Lamborghini Aventador
Configurazione
Carrozzeria: Coupé Posizione motore: posteriore longitudinale Trazione: integrale
Dimensioni e pesi
Ingombri (lungh.×largh.×alt. in mm): 4780 × 2040 × 1136 Diametro minimo sterzata: 12.5 m
Interasse: 2700 mm Carreggiate: anteriore 1720 mm - posteriore 1700 mm mm Altezza minima da terra:
Posti totali: 2 Bagagliaio: Serbatoio: 90 litri
Masse a vuoto: 1.575 kg
Meccanica
Tipo motore: motore V12, 60°, MPI Cilindrata: 6.498 cm³
Distribuzione: Alimentazione: Ciclo Otto
Prestazioni motore Potenza: 700 CV (515 kW) a 8.250 rpm / Coppia: 690 Nm a 5.500 rpm
Frizione: a secco, doppio disco Ø 235 mm Cambio: Sequenziale ISR a 7 rapporti
Telaio
Corpo vettura monoscocca in fibra di carbonio
Sterzo Servotronic con tre differenti set-up
Sospensioni anteriori: Ammortizzatori push-rod orizzontali, Monotube. / posteriori: Ammortizzatori push-rod orizzontali, Monotube.
Freni anteriori: 400x38 mm a 6 pistoncini in carboceramica / posteriori: 380x38 mm a 4 pistoncini in carboceramica
Pneumatici Pirelli Anteriori: 255/35 ZR19; Posteriori: 335/30 ZR20 / Cerchi: Anteriori: 19 x 9J; Posteriori: 20 x 12J
Prestazioni dichiarate
Velocità: 350 km/h Accelerazione: 0 a 100 km/h in 2,9
Consumi Urbano 27,3 l/100km; Extra urbano 11,3 l/100km; Combinato 17,2 l/100 km
Omologazione: Euro 5 Emissioni CO2: 398 g/km
Altro
Diametro sterzata 12,50 m
Fonte dei dati: Specifiche tecniche sul sito ufficiale Lamborghini

Versioni speciali

Aventador Dreamliner Edition

Per celebrare la partnership dell'azienda emiliana con il costruttore aeronautico Boeing (concretizzatasi nella creazione dell'Advanced Composite Structures Laboratory Automobili Lamborghini), fu presentato un esemplare unico di Aventador con livrea bianco-blu ispirata al Boeing 787 Dreamliner durante l'Aerospace & Defence Summit 2012 di Seattle.[6]

Aventador J

La versione barchetta Aventador J

Versione barchetta[7] senza parabrezza e senza capote d'emergenza, la Aventador J è una one-off presentata al salone dell'automobile di Ginevra nel marzo del 2012, è una tra le più estreme vetture Lamborghini mai realizzate.[8] La "J" del nome riprende sia la lettera iniziale della Jota del 1970,[9] sia il cosiddetto Allegato J della Federazione Internazionale dell'Automobile (che definisce le norme per le vetture da competizione dei vari gruppi).[8]

È in pratica una vettura da corsa a tutti gli effetti, che va guidata con casco e abbigliamento tecnico;[7] il posteriore è dominato dal diffusore che si estende per tutta la carreggiata, mentre gli interni non rinunciano alla sportività a discapito del lusso. La concept car esteticamente si fa notare per l'assenza del tetto e dei finestrini; meccanicamente molto simile alla Aventador, utilizza lo stesso motore V12 standard, che produce 700 CV con una trasmissione automatica a sette marce alleggerita. La vettura non dispone di aria condizionata e neppure della radio per risparmiare ulteriormente peso per un totale di 1.575 kg.[8]

Aventador Dubai Police Department

Nel 2013 la polizia della città di Dubai ha acquisito una Lamborghini Aventador per il proprio parco vetture. Il veicolo, oltre all'aggiunta dei vari accessori presenti sulle moderne volanti, ha ricevuto anche un potenziamento al motore e una carrozzeria irrobustita.[10]

Aventador LP720-4 50º Anniversario

Per commemorare i 50 anni di produzione automobilistica, la Lamborghini ha presentato, presso il salone automobilistico di Shanghai, una versione speciale della Aventador denominata LP720-4 50º Anniversario. La vettura, prodotta in soli 100 esemplari in versione coupé e 100 in versione cabrio, con una vernice di colore "Giallo Maggio" costituita da uno strato di particelle trasparenti e altamente riflettenti, è dotata di un nuovo body kit nero, nuovi cerchi della stessa tinta e di un nuovo motore V12 da 6,5 litri che eroga 20 CV in più rispetto alla versione standard. Gli interni riprendono lo stesso schema bicolore dell'esterno, e presentano varie targhette con il numero 50 a simboleggiare la particolarità della vettura.

La vettura si differenzia rispetto alle altre Aventador da una nuova specifica taratura del motore, prese d'aria anteriori allargate ed estese con uno splitter per incrementare il carico aerodinamico, piccoli lembi fissi in carbonio nei lati del paraurti, minigonne laterali rielaborate dal colore nero opaco e nuova parte posteriore con un diffusore allargata e un reticolo espansivo che migliora ulteriormente la ventilazione del vano motore.[11]

Aventador LP750-4 Superveloce

Aventador SV al Salone di Shanghai 2015

Il 3 marzo 2015 al salone di Ginevra viene presentata la più potente delle Aventador, la LP750-4 Superveloce dotato di un propulsore aggiornato, con potenza massima aumentata a 750 CV senza far ricorso alla sovralimentazione o a un boost elettrico. Grazie al peso ridotto a 1525 kg (circa 50 kg in meno grazie all'esteso uso della fibra di carbonio), la potenza del V12 aspirato incrementata a 750 CV ha portato ad un rapporto peso/potenza di 2,03 kg/CV, mentre la coppia massima è ora di 690 Nm a 5.500 giri/min, con limitatore spostato verso l'alto a 8.500 giri. Un insieme di modifiche che fanno si di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, da 0 a 200 km/h in 8.6 secondi e da 0 a 300 km/h in 24 secondi, che le permettono di raggiungere una velocità massima di 350 km/h.

La vettura dispone anche di un aumentato dell'efficienza aerodinamica, con un carico aerodinamico aumentato del 180% rispetto alla Aventador coupé di serie. Notevoli aggiornamenti aerodinamici si notano con la presenza di uno splitter anteriore rivisto, diffusore posteriore di maggiori dimensioni e un alettone posteriore fisso. La Aventador SV è disponibile in 34 colori. Sono anche stati aggiornati la dinamica di guida della vettura, con nuovo sterzo elettronico avanzato per avere una manovrabilità superiore alle alte velocità, sospensioni pushrod magnetiche e miglioramenti e rinforzi al telaio per aumentare la rigidità.[12][13]

Lamborghini Aventador LP 700-4 Pirelli Edition

La Lamborghini Aventador LP 700-4 Pirelli Edition è stata annunciata nel dicembre 2014. Questa edizione limitata è stata creata per celebrare la collaborazione che dura da 50 anni tra Lamborghini e Pirelli; essa è dotata di una verniciatura esterna con uno schema di disegni e colori che riprendono lo pneumatico Pirelli, con una striscia rossa sottile che attraversa il tetto.[14][15]

Lamborghini Aventador Miura Homage Special Edition

Per celebrare i 50 anni della Lamborghini Miura, una precorritrice di tutte le auto sportive V12 della Lamborghini, la casa automobilistica ha svelato la Aventador Miura Homage. La vettura in edizione speciale è stata creata dalla divisione di personalizzazione "ad personam" della società bolognese.[16][17][18]

Note

  1. ^ [1]
  2. ^ Andrea Zuanni, Lamborghini: tutti i dettagli e i video del nuovo V12, in motori.it, 17 novembre 2010. URL consultato il 5 maggio 2011.
  3. ^ Umberto Sanna, Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster, ufficiale!, in supercarteam.com, 12 novembre 2012. URL consultato il 13 novembre 2012.
  4. ^ Lamborghini Aventador S, la prima con le quattro ruote sterzanti, su LaStampa.it. URL consultato il 12 febbraio 2017.
  5. ^ Lamborghini Aventador S, italian twelve [VIDEO], in OmniAuto.it. URL consultato il 12 febbraio 2017.
  6. ^ Simonluca Pini, Lamborghini Aventador Boeing Edition, in motori.it, 16 marzo 2012. URL consultato il 17 marzo 2012.
  7. ^ a b Daniele Pizzo, Lamborghini Aventador J, in omniauto.it, 5 marzo 2012. URL consultato l'11 marzo 2012.
  8. ^ a b c Lamborghini Aventador J, in infomotori.com, 6 marzo 2012. URL consultato l'11 marzo 2012.
  9. ^ Lamborghini Aventador J: one-off estrema, in lastampa.it, 6 marzo 2012. URL consultato l'11 marzo 2012.
  10. ^ Giuseppe Cutrone, Una Lamborghini Aventador per la Polizia di Dubai, in Motori.it, 12 aprile 2013. URL consultato il 15 aprile 2013.
  11. ^ Luca Calzuola, Salone di Shanghai 2013: Lamborghini Aventador LP720-4 50º Anniversario, in SupercarTeam.it, 20 aprile 2013. URL consultato il 20 aprile 2013.
  12. ^ Lamborghini Aventador SV: foto ed informazioni ufficiali, su Autoblog.it. URL consultato il 23 giugno 2016.
  13. ^ 2016 Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce: 740 hp, 2.8 to 62 mph, Megabucks Price - Official Photos and Info, caranddriver.com. URL consultato il 23 giugno 2016.
  14. ^ Ame, Lamborghini Aventador Pirelli Edition - Anteprime, su Panorama auto. URL consultato il 21 giugno 2016.
  15. ^ infomotori.com, https://www.infomotori.com/auto/lamborghini-aventador-lp-700-4-pirelli-edition_74311/.
  16. ^ Lamborghini Aventador Miura Homage, viva il mito, repubblica.it, 24 giugno 2016. URL consultato il 1° luglio 2016.
  17. ^ Novità, Lamborghini Aventador - A Goodwood la Miura Homage Special Edition - Quattroruote, su Quattroruote.it. URL consultato il 1° luglio 2016.
  18. ^ Ame, Lamborghini Aventador Miura Homage Special Edition. - Saloni, panorama-auto.it. URL consultato il 1° luglio 2016.


This article uses material from the Wikipedia article "Lamborghini Aventador", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus